メインコンテンツまでスキップ

reTerminal E1001 入門ガイド


開発環境を用意せずにデモを試す

開発環境を構築する前に、プロジェクトの結果を素早くプレビューしたり、基本的なデモ用ファームウェアを試したい場合は、reTerminal E-Series Firmware Hub を開いてください。対応する reTerminal E シリーズデバイスを選択し、ブラウザから直接デモファームウェアを書き込むことができます。


ファームウェア更新のヒント

最良の体験のために、製品を受け取ったらできるだけ早く**お使いの製品のファームウェア更新を完了**することをお勧めします。

はじめに​

reTerminal E1001 は、7.5 インチのオープンソース白黒 ePaper ディスプレイで、最大 3 か月の優れたバッテリー駆動時間を備えています。ESP32-S3 を搭載し、ノーコード UI プラットフォームである SenseCraft Seeedash をネイティブサポートしているため、ダッシュボードを簡単に作成できます。また、Home Assistant、TRMNL E-ink dashboard、Arduino、ESP-IDF をサポートしており、さらなる開発も可能です。スマートホームのダッシュボード可視化、オフィスディスプレイ、教育プロジェクトなど、どの用途でも、このすぐに使える Seeedash デバイスは、美しい表示と柔軟なカスタマイズ性を 1 つの洗練されたパッケージで提供します。

特長​

  • 美しく、すぐに使える ePaper ディスプレイ
  • 3 か月駆動の超低消費電力
  • SenseCraft Seeedash によるノーコード UI 設計とデプロイ
  • 人気のソフトウェアプラットフォームに対応
  • 柔軟なハードウェアおよびソフトウェアのカスタマイズ

仕様​

項目説明
製品名reTerminal E1001
プロセッサESP32-S3(8MB PSRAM 搭載)
ストレージ32MB フラッシュ、Micro SD カード対応
ディスプレイ7.5 インチ 白黒
解像度800 x 480 ピクセル
Micro SD カード最大 32GB SD カード対応、FAT32 フォーマット
無線接続2.4GHz 802.11 b/g/n Wi-Fi、Bluetooth 5.0
センサー温度・湿度センサー
マイク音声インタラクション用途向けに予約
ブザーサウンドアラート用ブザー
バッテリー2000mAh
電源入力USB-C 5V/1A
動作温度0〜40°C
寸法176mm x 120mm x 53mm(スタンド付き)/ 17mm(スタンドなし)

ハードウェア概要​


reTerminal E1001 のハードウェアには次のものが含まれます:

  1. 7.5 インチ ePaper ディスプレイ:800×480 解像度の白黒ディスプレイ
  2. ボタン:手動で画面を操作するためにデバイス上部に配置
  3. マイク
  4. MicroSD カードスロット:ストレージ拡張用
  5. 電源スイッチ:デバイス背面にあり、電源のオン/オフに使用
  6. ステータス LED:ユーザーインジケータ(緑)
  7. 電源 LED:充電インジケータ(赤)
  8. USB-C ポート:充電およびファームウェア更新用
  9. 拡張ポート:VDD、GND、UART、I2C、GPIO 接続を提供する 8 ピン拡張ヘッダ
  10. スタンド取り付けインサート:3D プリント製サポートスタンドを取り付けるために、デバイス背面下部に埋め込まれたナット(ねじ穴)

セットアップ手順​

予備設定​

ステップ 1. reTerminal E1001 を開封し、同梱物がすべて揃っていることを確認します:

  • reTerminal E1001 本体
  • 充電・データ用ケーブル
  • クイックスタートガイド
  • ロングドライバー
  • ねじ
  • 3D プリント製サポートスタンド

ステップ 2.(任意)デバイスを立てて設置するために、3D プリント製サポートスタンドを取り付けます:

同梱されている 3D プリント製サポートスタンドを見つけます。埋め込みナットがある reTerminal E1001 背面下部の指定された取り付け位置に、サポートスタンドを合わせて配置します。ロングドライバーを使って、reTerminal E1001 背面の埋め込みナットにねじを締め込み、スタンドを本体に固定します。しっかり固定できたら、スタンドが本体を支えられるよう、reTerminal E1001 を平らな面に立てて設置します。

注記

スタンドは固定の視野角を提供するもので、角度調整はできません。この固定位置は、ほとんどの使用シーンで最適な視認性を得られるよう設計されています。

ステップ 3.(任意)デジタルフォトフレームとして使用する場合や、追加ストレージが必要な場合は microSD カードを挿入します。

注記

reTerminal E シリーズ ePaper ディスプレイは、最大 32GB までの MicroSD カードにのみ対応し、フォーマットは Fat32 のみサポートします。
32GB の SD カードは既定では exFAT でフォーマットされています。FAT32 に再フォーマットすると、正常にマウントされ、画像の保存に使用できるようになります。

ステップ 4.(任意)必要に応じて USB ドライバをインストールします:

お使いのオペレーティングシステムによっては、reTerminal E1001 と正しく通信するために USB ドライバをインストールする必要がある場合があります:

  • Windows 11 システムには通常、ドライバが標準で含まれています
  • Windows 10 以前のバージョンでは、WCH 公式サイトから CH341 ドライバをダウンロードしてインストールする必要がある場合があります

電源を入れる​

ステップ 1. 電源スイッチを ON 位置にスライドしてデバイスの電源を入れます。電源スイッチは本体背面にあります。

ステップ 2. 初回起動時、デバイスには製品情報とネットワーク設定手順が表示されます。


ステップ 3. 緑色のユーザー LED が約 30 秒間点灯し、デバイスの電源が入り初期化中であることを示します。電源を確保するため、30 秒間デバイスの操作がない場合は、自動的にスリープモードに入り、LED ライトは自動的に消灯します。

ヒント

そのため、この時間内にネットワーク設定の次のステップを完了する必要があります。デバイスがスリープ状態になると、デバイスのホットスポットを見つけることができなくなります。このような場合は、デバイスの緑色の Wake ボタンを 1 回押すことでデバイスを復帰させることができます。

ネットワーク設定​

ステップ 1. スマートフォンまたはコンピュータから、デバイスの Wi-Fi アクセスポイントに接続します。AP 名は画面に表示されます(パスワード不要)。ネットワークの認証情報は reTerminal E1001-{MAC Adress} です。


ステップ 2. 接続されると、スマートフォンは自動的に Wi-Fi 設定ページへリダイレクトされるはずです。自動的に開かない場合は、ブラウザを開き 192.168.4.1 にアクセスします。


ステップ 3. 自宅やオフィスの Wi-Fi ネットワークを選択し、パスワードを入力してから "Connect" をクリックします。

注記

reTerminal E シリーズ ePaper ディスプレイは 2.4GHz の WiFi ネットワークのみに対応しており、5GHz など他の帯域には対応していません。

ステップ 4. 接続に成功すると、デバイスが確認音を鳴らし、ペアリングコード画面を表示します。

SenseCraft プラットフォームへの接続​

ステップ 1. Web ブラウザで SenseCraft Seeedash にアクセスし、アカウントを作成するかサインインします。


ステップ 2. 左側のサイドバーで Device をクリックして Device ページに入り、左上の + New Device ボタンをクリックします。

ステップ 3. デバイスに名前を付け、デバイスの画面に表示されているペアリングコードを入力して Create をクリックします。

ステップ 4. ペアリングが完了すると、最初のダッシュボードを作成するよう促すメッセージがデバイスに表示されます。

ファームウェアの更新​

デバイスが SenseCraft アカウントに正常に追加されると、プラットフォームは自動的にファームウェアバージョンを確認します。新しいファームウェアが利用可能な場合は、更新するように促されます。

また、いつでも手動でファームウェアバージョンを確認することもできます:

ステップ 1. Device ページで reTerminal E1001 を見つけて詳細を表示し、現在のファームウェアバージョン を確認します。

ステップ 2. 左側のサイドバーで Tools をクリックし、Firmware Flasher タブを開いて、このデバイスで利用可能な 最新のファームウェアバージョン を確認します。

ステップ 3. 現在のバージョンが最新バージョンより古い場合は、Firmware Flasher ページの 3 ステップフローに従って更新します:

  1. デバイスを選択 — reTerminal E1001 を USB-C ケーブルでコンピュータに接続し、電源スイッチが ON になっていることを確認してから Select をクリックし、リストからデバイスを選択します。

  2. ファームウェアを選択 — リリースオプションのドロップダウンから最新のファームウェアを選択します。

  3. Flash — Flash をクリックして更新が完了するまで待ちます。デバイスを工場出荷状態にリセットしたい場合にのみ Full Flash を有効にしてください(すべてのデータ、設定、デザインが消去されます)。

注記
  1. ファームウェアを更新することで、最適なパフォーマンスと最新機能へのアクセスが保証されます。

  2. デバイスがシャットダウンまたはスリープ状態のときは、ファームウェアを正しく書き込むことはできません。デバイスに対して正しいポートを選択してもファームウェア書き込みの進行がまったく表示されない場合は、ユニット上部の緑色のボタンを押してデバイスを起動し、再試行する必要があるかもしれません。

  3. 標準の Flash を実行 すると設定を保持できます:Wi-Fi、デプロイ済みデザイン、画像は保持されます。Full Flash を実行して最初からやり直す 場合:すべてのデータ、設定、デザインが消去されます(工場出荷状態)。

reTerminal E1001 にコンテンツを表示する​

デバイスのペアリングが完了したら、好きなコンテンツの表示を開始できます。おすすめは SenseCraft Seeedash です。これはノーコードのクラウドプラットフォームで、数回クリックするだけで reTerminal E1001 向けのコンテンツをデザインしてデプロイできます。

SenseCraft Seeedash には、チュートリアルや機能ドキュメントが揃った専用 Wiki があります。詳細なガイド(アカウント設定、ファームウェア書き込み、高度なエディタの使い方、デプロイなど)については、以下を参照してください:

この記事は製品の Getting Started であるため、同じ内容はここでは繰り返しません。以下では、reTerminal E1001 に何かを素早く表示する方法のみを示します。

Home — コミュニティテンプレートから始める​

画面に何かを表示する最も速い方法は、既製のテンプレートから始めることです。SenseCraft Seeedash の Home ページには、コミュニティによって提供され、継続的に増え続けている多数のテンプレートがあります。ダッシュボード、時計、天気パネル、名言ウォール、カレンダー、フォトフレームなどです。ギャラリーを閲覧して気に入ったデザインを選び、ワンクリックで reTerminal E1001 にデプロイできます。

Workspace — 自分のコンテンツを管理・デザインする​

Workspace ページでは、現在バインドされているデバイスに表示されるすべてのページとコンテンツを管理します。ここから次のことができます:

  • ゼロから独自のデザインページを作成して配置する
  • 画像をアップロードし、スライドショーとして整理する
  • テキスト、ウィジェット、図形、データ、RSS フィード、Web コンテンツなどを 1 つのドラッグ&ドロップエディタで組み合わせる
  • 最終的なデザインをワイヤレスで reTerminal E1001 にデプロイする

デザインを保存したら、Deploy to Device をクリックし、ペアリング済みの reTerminal E1001 を選択すると、コンテンツがワイヤレスでデバイスに送信されます。ePaper ディスプレイが更新されてデザインが表示され、複数ページを作成している場合は、デバイスの左右のナビゲーションボタンを使ってページを切り替えることができます。

その他すべての内容 — 詳細なエディタ操作、ヒント、リリースノートなど — については、SenseCraft Seeedash Wiki を参照してください。

デバイスの操作​

リフレッシュボタン​

デバイス上部のリフレッシュボタンには、いくつかの機能があります:

  • 短押し:ディスプレイを手動でリフレッシュし、SenseCraft プラットフォームから新しいコンテンツがないか確認します。操作が行われたことを確認するためにブザーが 1 回鳴ります。このボタンはデバイスを起動するためにもよく使用されます。デバイスがスリープ状態になっていて、ダッシュボードのリフレッシュコマンドがすぐにはデバイスに届かない場合、このボタンを使ってデバイスを起こすことができます。

  • 長押し(今後の機能):音声入力モードを有効にします。

ナビゲーションボタン​

ダッシュボードに複数のページがある場合、左右のボタンでページ間を移動できます:

  • 左ボタン:前のページに移動

  • 右ボタン:次のページに移動

ネットワークリセット​

別の Wi-Fi ネットワークに接続する必要がある場合:

ステップ 1. 左右両方のナビゲーションボタンを同時に 2 秒間長押しします。

ステップ 2. デバイスが Wi-Fi 設定モードに入り、新しいネットワークに接続するために再度 Network Setup の手順に従うことができます。

LED インジケータ​

  • 赤色 LED:

    • 消灯:フル充電済み、または充電していない状態
    • 常時点灯:充電中
  • 緑色 LED:

    • 起動時に 30 秒間点灯:デバイスが起動中

バッテリー動作​

バッテリー電源で動作している場合:

  • デバイスはリフレッシュの合間に自動的に低消費電力モードに入ります

  • バッテリー寿命はリフレッシュ頻度に依存します(通常、デフォルト設定でフル充電から約 3 か月)

  • バッテリー残量が 20% 未満になると、デバイスは右上隅にバッテリー低下アイコンを表示します

ヒント

バッテリー電圧を読み取るコードを自分で記述する場合、analogRead() 関数の前に 10ms のディレイを追加すると、より正確になります。

拡張ピン​

reTerminal E1001 には 8 ピンの拡張ヘッダ (J2) が搭載されており、外部センサ、モジュール、その他のハードウェアを追加してデバイスの機能を拡張するための接続オプションを提供します。この拡張ヘッダは、複数の ESP32-S3 GPIO ピンおよび通信インターフェースを外部に引き出しており、DIY プロジェクトのための多用途な接続ポイントとなります。

拡張ヘッダのピン配置​

8 ピン拡張ヘッダ (J2) のピン配置は次のとおりです:

ピン(上から下)ラベルESP32-S3 ピン機能説明
1HEADER_3V3-電源外部デバイス用 3.3V 電源
2GND-グラウンド共通グラウンド基準
3ESP_IO46GPIO46GPIO/ADC汎用 I/O(アナログ入力機能付き)
4ESP_IO2/ADC1_CH4GPIO2GPIO/ADC汎用 I/O(アナログ入力機能付き、ADC1 チャネル 4)
5ESP_IO17/TX1GPIO17GPIO/UART TXGPIO または UART 送信 (TX) 信号
6ESP_IO18/RX1GPIO18GPIO/UART RXGPIO または UART 受信 (RX) 信号
7ESP_IO20/I2C0_SCLGPIO20GPIO/I2C SCLGPIO または I2C クロック信号
8ESP_IO19/I2C0_SDAGPIO19GPIO/I2C SDAGPIO または I2C データ信号

トラブルシューティング​

Q1: デバイスの電源が入らない​

  • 電源スイッチが ON の位置にあることを確認します
  • USB-C ケーブルを接続してデバイスを充電します
  • 赤色 LED が常時点灯しているか確認します(充電中を示します)
  • バッテリー駆動の場合は、バッテリーが正しく接続され、充電されていることを確認します

Q2: Wi-Fi に接続できない​

  • 正しい Wi-Fi パスワードを入力しているか確認します
  • Wi-Fi ネットワークが正常に動作していることを確認します
  • Wi-Fi ルーターが 2.4GHz ネットワークをサポートしているか確認します(5GHz はサポートされていません)
  • デバイスを Wi-Fi ルーターの近くに移動してみます

Q3: ディスプレイが更新されない​

  • リフレッシュボタンを押して手動で更新をトリガーします
  • デバイスが Wi-Fi に接続されているか確認します(隅に切断アイコンが表示されていないこと)
  • SenseCraft アカウントで、ダッシュボードが正しくデプロイされているか確認します
  • 問題が解決しない場合は、デバイスを再起動してみます
  • 再起動後もデバイスが反応しない場合は、SenseCraft Seeedash プラットフォームで対応するファームウェアを書き込み直し、デバイスが正常にリフレッシュできるか確認してください

Q4: ネットワーク接続が失われた​

  • デバイスは既知のネットワークへの再接続を自動的に試みます
  • 再接続されると、Wi-Fi 切断アイコンは消えます
  • 再接続できない場合は、上記のネットワークリセット手順に従ってください

Q5: macOS でシリアルポート (COM) が見つからない​

Mac が USB 経由で reTerminal を認識しない場合は、CH340/CH340K ドライバをインストールするために次の簡易ガイドに従ってください:

ステップ 1. ドライバのダウンロードとインストール 公式 WCH ページ からドライバをダウンロードし、CH34xVCPDriver.pkg を実行します。

ヒント

macOS によってインストールがブロックされた場合は、System Settings → Privacy & Security に移動し、ブロックされた WCH ソフトウェアを探して Allow をクリックします。

ステップ 2. ドライバ拡張機能を有効化(重要) Launchpad から CH34xVCPDriver アプリを開き、Install をクリックしてから、System Settings → General → Login Items & Extensions → Driver Extensions に移動します。CH34xVCPDriver Extensions を ON(青)に切り替えます。

ステップ 3. 接続と確認 デバイスの 電源スイッチが ON であることを確認し、データ通信対応の USB-C ケーブル(充電専用ではないもの)を使用します。Terminal を開き、次を実行します:

ls /dev/tty.wch*
# Expected output: /dev/tty.wchusbserialxxx

出力にデバイスパスが表示されれば、ドライバは正しくインストールされており、reTerminal を使用する準備が整っています!

Q6: デバイスが充電されない​

デバイスが充電されない場合は、Apple 以外のブランドの電源アダプタに充電ヘッドを交換してみてください。

リソース​

技術サポート & 製品ディスカッション​

当社の製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じて選択できる、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...