メインコンテンツまでスキップ

Seeed Studio IoT Button の使用開始

はじめに

IoT Button は、ESPHome(Wi-Fi 経由)と Zigbee を通じて Home Assistant との二重統合を提供する多機能スマートスイッチです。ESP32-C6 を搭載し、カスタマイズ可能な RGB LED インジケーター、複数のプレスパターンに対応するプログラム可能なイベントトリガー、USB-C 充電、柔軟な取り付けオプションを備えており、直感的なスマートホーム制御に必要なすべてを提供します。

このガイドでは、**V1 ハードウェア(ESPHome ファームウェアが出荷時にインストール済み)またはV2 ハードウェア(Zigbee ファームウェアが出荷時にインストール済み)**のどちらをお持ちでも、IoT Button のセットアップ方法をご案内します。

特徴

  • Home Assistant 対応: ESPHome または Zigbee Home Automation(ZHA)統合によるシームレスな統合。
  • 1つのスイッチ、カスタマイズ可能なアクション: シングルプレス、ダブルプレス、ロングプレスアクションをサポートし、異なる自動化をトリガーできます。
  • 信頼性の高い電源供給: 標準的な 18650 充電式バッテリーと便利な USB-C 充電ポートを搭載。
  • 簡単な取り付けソリューション: どこにでも設置でき、簡単にアクセスできるよう取り付け可能なコンパクトデザイン。
  • カスタマイズに対応: 両方のハードウェアバージョンで ESPHome または Zigbee ファームウェアのフラッシュをサポートし、ニーズに最適なプロトコルを選択できます。

ハードウェア概要

すべてを始める前に、製品の基本的なパラメータを把握することが非常に重要です。以下の表は、IoT Button の V1 と V2 両方の特性に関する情報を提供します。

パラメータ説明
MCUEspressif ESP32-C6
フラッシュ4MB
LEDユーザー RGB LED: WS2812B(GPIO19、GPIO18 の有効化が必要)
充電 LED: 緑
ユーザー LED(青): GPIO2(V1)/ GPIO3(V2)
低バッテリー LED(赤): GPIO14(V2 のみ
ワイヤレス2.4GHz Wi-Fi
Zigbee 3.0
バッテリー3.6V Li-ion 18650 充電式バッテリー
バッテリー監視電圧読み取り用 ADC(V2 のみ、GPIO1)
充電インターフェースUSB Type-C
バッテリー保護逆極性保護
ファームウェア更新OTA(Over-the-Air)サポート
寸法92x32x25 mm

使用開始

ステップ 1: 初期セットアップ

IoT Button を初めて受け取った際は、使用前に初期アクティベーション手順を実行することが重要です。これは V1 と V2 両方のハードウェアに適用されます。

  1. 標準的な 5V USB Type-C データケーブルを使用して、IoT Button を電源(USB 充電器やコンピューターなど)に接続します。
  2. この初期電源接続は、内蔵バッテリーの保護回路をアクティベートするため重要です。
  3. このアクティベーション手順なしでは、デバイスはバッテリー電源で正常に動作しません。
注記

アクティベーション処理には、準拠した 5V USB Type-C ケーブルを使用してください。非標準ケーブルを使用すると、適切にアクティベートされない場合があります。

ステップ 2: 接続方法の選択

IoT Button は Home Assistant への接続方法を 2 つ提供しています。選択は、お持ちのハードウェアバージョンまたはお好みのプロトコルによって決まります。

  • IoT Button V1 には ESPHome ファームウェアがプリロードされています。方法 1 に従ってください。
  • IoT Button V2 には Zigbee ファームウェアがプリロードされています。方法 2 に従ってください。

上級ユーザーの場合、どちらのハードウェアバージョンにもどちらのファームウェアもフラッシュできます。詳細については「高度な使用方法」セクションをご覧ください。


方法 1: ESPHome(Wi-Fi)統合

この方法は V1 ハードウェアのデフォルトで、IoT Button を Wi-Fi 経由で Home Assistant に接続したいユーザー向けです。

1. Home Assistant のセットアップ

最適なパフォーマンスのため、Raspberry Pi や Home Assistant Green などのデバイスに Home Assistant OS をインストールすることをお勧めします。


Home Assistant が動作したら、アドオンストアから ESPHome アドオンがインストールされ、開始されていることを確認してください。

2. ESPHome ファームウェアのフラッシュ/更新(必要に応じて)

デバイスはプリフラッシュされています。最新のファームウェアバージョンに更新したい場合や、既存のファームウェアが破損している場合にのみ、この手順を実行する必要があります。

最も簡単な方法は、XIAO ESPHome Projects Firmware Flasher を使用することです。

  1. USB ケーブルで IoT Button をコンピューターに接続します。
  2. フラッシャーページで「Seeed Studio IoT Button」を見つけ、INSTALL をクリックします。
  3. ポップアップダイアログから正しい COM ポートを選択します。
  4. ブラウザが自動的に最新の ESPHome ファームウェアをダウンロードし、デバイスにフラッシュします。

3. Wi-Fi と Home Assistant への接続

  1. フラッシュ後、IoT Button は seeedstudio-iot-button という名前の Wi-Fi アクセスポイントを作成します。
  2. スマートフォンまたはコンピューターからこの Wi-Fi ネットワークに接続します。
  3. キャプティブポータルが自動的に開くはずです。開かない場合は、ブラウザで 192.168.4.1 にアクセスしてください。
  4. ホーム Wi-Fi ネットワーク(SSID)を選択し、パスワードを入力します。ボタンがネットワークに接続されます。

4. Home Assistant でのデバイス追加

IoT Button が Home Assistant サーバーと同じネットワークに接続されると、自動的に検出されるはずです。

  1. Settings > Devices & Services に移動します。
  2. "Discovered" セクションで、Seeed Studio IoT Button が表示されるはずです。
  3. CONFIGURE をクリックし、次に SUBMIT をクリックして、デバイスをエリア(例:Living Room)に割り当てます。

5. ESPHome での自動化作成

ESPHome ファームウェアは、異なるプレスパターンを個別のスイッチとして公開します。

  1. Settings > Automations & Scenes に移動し、CREATE AUTOMATION をクリックします。
  2. TriggerDevice を選択し、IoT Button を選択します。
  3. リストからトリガータイプを選択します:
    • Single-press action
    • Double-press action
    • Long-press action
  4. Action で、制御したいデバイスまたはサービス(例:light.toggle)を選択します。
  5. 自動化を保存します。

方法 2: Zigbee 統合

この方法は V2 ハードウェアのデフォルトで、IoT Button を Zigbee メッシュネットワークに接続したいユーザー向けです。

1. Home Assistant での Zigbee セットアップ

ペアリング前に、Home Assistant インスタンスに接続された Zigbee コーディネーターが必要です。

  1. Zigbee コーディネーターのインストール: Home Assistant SkyConnect などのコーディネーターをサーバーに接続します。
  2. Zigbee Home Automation(ZHA)のセットアップ:
    • Settings > Devices & Services に移動します。
    • Add Integration をクリックし、Zigbee Home Automation を検索します。
    • プロンプトに従って、コーディネーターで ZHA をセットアップします。

2. IoT Button と Home Assistant のペアリング

  1. Home Assistant で、Zigbee Home Automation 統合ページに移動します。
  2. Add Device をクリックして、コーディネーターをペアリングモードにします。
  1. IoT Button のボタンを一度押して、デバイスを起動しペアリングを開始します。
    • ペアリングしない場合、デバイスがスリープ状態になっている可能性があります。再度押してください。
    • 強制的にペアリングするには、ボタンを 5 秒以上長押しします。これにより工場出荷時リセットがトリガーされ、デバイスが直接ペアリングモードに入ります。RGB LED が点滅して確認されます。
  2. Home Assistant は Seeed Studio IoT_Button としてデバイスを検出するはずです。
  3. デバイスは複数のエンティティとして表示されます:リアルタイム状態用のバイナリセンサーと、異なるクリックアクション用の複数のスイッチ。

3. Zigbee でオートメーションを作成

ペアリングが完了したら、ボタンのアクションに基づいてオートメーションを作成できます。

  1. Settings > Automations & Scenes に移動し、CREATE AUTOMATION をクリックします。
  2. TriggerDevice を選択し、IoT Button を見つけます。
  3. ZHA はクリックをデバイスアクションとして公開します。リストから希望するトリガーを選択します。例:
    • "remote_button_short_press"
    • "remote_button_double_press"
    • "remote_button_long_press"
  4. 実行したい Action を設定します。
  5. オートメーションを保存します。

ダブルクリックでライトを切り替える Home Assistant YAML のオートメーション例:

alias: IoT Button Double Click - Toggle Living Room Light
description: ""
trigger:
- platform: device
domain: zha
device_id: YOUR_DEVICE_ID_HERE # Replace with your button's device ID
type: "remote_button_double_press" # The exact type may vary, select it from the UI
action:
- service: light.toggle
target:
entity_id: light.living_room
mode: single

高度な使用法:ファームウェアの切り替え

IoT Button の主要な特徴の一つは、その柔軟性です。V1 または V2 ハードウェアのいずれでも、ESPHome と Zigbee ファームウェア間で切り替えることができます。

  • (推奨されません)ESPHome に切り替える場合:ボタンが Zigbee ファームウェアを実行していて Wi-Fi を使用したい場合は、方法 1、ステップ 2 のフラッシュ手順に従って ESPHome ファームウェアをインストールするだけです。

  • Zigbee に切り替える場合:ボタンが ESPHome を実行していて Zigbee ネットワークに参加したい場合は、Arduino IDE を使用して Zigbee ファームウェアをコンパイルしてフラッシュする必要があります。フラッシュ後、方法 2 のペアリング手順に従ってください。

リソース

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供いたします。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...