メインコンテンツまでスキップ

SenseCAP Watcher クイックスタートガイド

クイックスターターガイド動画

これは SenseCAP Watcher クイックスターターガイドで、デバイスの開封と初回使用をサポートします。

はじめに

SenseCAP Watcher は、空間内の異常を監視し、その後アクションを実行するのに役立つ AI ウォッチャーです。Watcher に話しかけてコマンドを与えるだけで、イベントが発生したときに希望するタスクを実行します。

スマートビルディング/スマートホームシステムの新参者として、SenseCAP Watcher は現在のセンサーやアクチュエーターと比較してはるかに知的です。空間内で何が起こっているかを理解し、それに応じてアクションを実行します。

必須事項

Watcher を空間アシスタントとして使用する前に、以下の3つのステップが正常に実行されることを確認する必要があります。これは、その後のすべてのステップの基礎となります。

ステップ 1. インストールパッケージング

Watcher には、スタイリッシュなカレンダー風スタンドとしても機能するユニークなパッケージが付属しています。このスタンドに Watcher を配置することで、ご自宅の魅力的な装飾を作ることができます。以下のステップバイステップの手順に従い、Watcher をスタンドに設置する方法の視覚的ガイドとして付属の動画を参照してください。

ステップ 2. 電源オン

注意

Watcher と互換性のある電源プラグを使用してください。Watcher は 5V 電源で動作する必要があり、非準拠の電源アダプターや 5V を超える電圧の電源を使用すると焼損する可能性があります!

上記の図は推奨アダプター仕様を示しています。適切なアダプターをどこで購入できるかわからない場合は、以下のリンクから直接購入することを選択できます。

Watcher デバイスの電源を入れるには、右上角にあるホイールボタンを約3秒間長押しして、画面に Seeed Studio ロゴが表示されるまで待ちます。


ロゴが表示されたら、ボタンを離してデバイスの初期化プロセスが完了するまで待ちます。しばらくすると、Watcher はメインメニューを表示し、使用準備が整ったことを示します。

ヒント

長押ししてもデバイスが起動しない場合、デバイスの電力が不足している可能性があり、Watcher を起動する前にケーブルを接続して電力を供給する必要があります。

ステップ 3. デバイスバインディング

注意

SenseCraft Pro は、デバイスが SenseCraft APP に接続されると自動的にトライアルサービスを有効化します。

Watcher の電源を入れた後、以前にデバイスにバインドされていない場合、SenseCraft アプリに接続するよう促されます。または、設定メニューで "Connect to APP" オプションを見つけることができます。その後、Watcher は SenseCraft アプリをダウンロードするための QR コードを表示します。

QR コードをスキャンするか、提供されたリンクを使用してアプリをダウンロードできます。


Watcher を SenseCraft アプリにバインドするには、以下の手順に従ってください:

1. Watcher で、ホイールボタンを時計回りに回転させて、デバイスバインディング用の QR コードインターフェースに入ります。

2. モバイルデバイスで SenseCraft アプリを開き、右上角のプラス記号(+)をタップして QR コードをスキャンして Watcher を追加します。

ヒント

バインディングプロセスには Bluetooth 接続が必要なため、モバイルデバイスの Bluetooth 権限が有効になっていることを確認してください。

3. QR コードのスキャンが成功すると、アプリはネットワーク設定ページに移動します。Watcher をインターネットに接続するために 2.4GHz Wi-Fi ネットワークを選択してください。

"Next" ボタンをタップして続行します。

4. Watcher の名前を選択し、適切なグループを選択します。

"Finish" ボタンをタップしてセットアッププロセスを完了します。

5. SenseCraft アプリはチュートリアルページを表示し、Watcher の使用方法についてのガイダンスを提供します。手順をよく理解するために時間をかけてください。

セットアップが完了すると、アプリは Watcher と通信するためのチャットウィンドウを開き、Watcher はメインメニューに戻ります。

バインディングプロセスが完了すると、Watcher は SenseCraft アプリに接続され、その機能と能力を探索し始めることができます。アプリは Watcher とやり取りし、設定を調整し、リモートで通知を受信する便利な方法として機能します。

Watcher のタスクをスケジュールする

次に、Watcher の実行可能なタスクをスケジュールするために使用したい方法を選択してください。

Watcher でタスクテンプレートからタスクを実行するには、以下の手順に従ってください:

1. メインメニューから、ホイールボタンを使用して Task Templates オプションに移動します。

2. ホイールボタンを押してタスクテンプレートサブメニューに入ります。

3. ホイールボタンを使用して利用可能なタスクテンプレートをスクロールし、希望するモデルタスクを見つけます。

4. ホイールボタンを押して選択したタスクを選択し、実行を開始します。


タスクが開始されると、Watcher は画面にアニメーション絵文字の顔を表示します。この絵文字は、デバイスが選択されたタスクテンプレートで指定されたターゲットオブジェクトを積極的に監視していることを示します。

Watcher がターゲットオブジェクトを検出すると、ディスプレイは絵文字アニメーションから検出されたオブジェクトのリアルタイムビューに切り替わります。これにより、Watcher が識別したものを確認できます。

ターゲットオブジェクトが Watcher の視界から移動したり、もはや検出されなくなったりすると、ディスプレイは自動的にアニメーション絵文字の顔に戻り、デバイスがまだターゲットを監視していることを示します。

タスクテンプレート:

  • 人間検出:
    • このタスクテンプレートは人間の存在を検出するように設計されています。
    • Watcher がを識別すると、アラーム通知をトリガーします。

  • ペット検出:
    • ペット検出タスクテンプレートは猫や犬の認識に焦点を当てています。
    • Watcher がを検出すると、アラーム通知をトリガーします。

  • ジェスチャー検出:
    • このタスクテンプレートは「パー」のハンドジェスチャーを識別するように設定されています。
    • Watcher がパージェスチャーを認識すると、アラーム通知をトリガーします。

これらの各タスクテンプレートには、それぞれの対象(人間、猫、または紙のジェスチャー)の検出に基づく特定のアラーム発動条件があります。これらのテンプレートを使用することで、広範囲な設定を必要とせずに、希望するオブジェクトを監視するためのWatcherを迅速にセットアップできます。

実行中のタスクを終了するには

  1. 画面を一度タップするか、ホイールボタンを押します。

  2. 確認ポップアップが2つのオプション(Main MenuEnd Task)と共に表示されます。タスクを終了するには、画面上のEnd Taskをタップするか、スクロールホイールを使用して「End Task」に移動し、スクロールホイールボタンを押して確認します。


  1. または、モバイルデバイスのSenseCraft APPを使用して、タスクカードのEndボタンを押すことでタスクを終了できます。

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!弊社製品での体験ができるだけスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。さまざまな好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...