メインコンテンツまでスキップ

Grove - NFC (ST25DV64)

pir


Grove - NFC (ST25DV64)は、STMicroelectronicsの高度なST25DV64Kチップを基にした革新的で多用途なNFC/RFIDタグボードです。このダイナミックなチップはISO/IEC 15693およびNFCフォーラムタイプ5タグ標準をサポートしており、幅広いNFC対応デバイスと互換性があります。

この製品は、メーカー、DIY愛好家、そしてNFC技術の実験に興味があるすべての人々に向けて設計されています。Grove - NFC (ST25DV64)は、プロジェクトにNFC機能を追加するためのシンプルで費用対効果の高いソリューションを提供します。そのオープンソース性により、このボードをそのまま使用するだけでなく、スマートホームシステム、セキュアアクセス制御デバイス、非接触型決済ソリューション、または在庫追跡システムを構築する際に、特定のニーズに合わせて調整することも可能です。

Grove - NFC (ST25DV64)は単なるNFCタグ以上のものです。これは、NFC技術とその応用について学ぶための強力なツールでもあります。その豊富な機能により、データ転送、エネルギー収集、データ保護、汎用出力など、NFCのさまざまな側面を探求することができます。

このボードは使いやすさを重視して設計されています。標準的なGroveコネクタ(HY2.0 - 4Pin)を備えており、他のGroveモジュールとの互換性が容易です。また、3.3Vおよび5Vシステムの両方で動作するため、柔軟なNFCソリューションを提供します。

小型ながら、Grove - NFC (ST25DV64)はストレージ面で優れた性能を発揮します。64 KbitsのEEPROMを提供し、2048ブロック(各32ビット)に整理されており、データを十分に保存するスペースを確保しています。

注意: Grove - NFC (ST25DV64)にはNFCアンテナが付属していません。この製品を使用するには、別途13.56MHzのNFCアンテナを購入する必要があります。このアンテナはSeeedstudioから購入することも可能です。

NFC初心者でも、使いやすいNFCソリューションを探している経験豊富な開発者でも、Grove - NFC (ST25DV64)は優れた選択肢です。そのオープンソースのソフトウェアとハードウェア、使いやすさ、多用途性により、あらゆるNFCプロジェクトにとって貴重なツールとなります。

ヒント

Seeed Gas Sensor Selection Guideを公開しました。このガイドは、あなたのニーズに最適なガスセンサーを選ぶ際に役立ちます。

特徴

  • ST25DV64Kチップを基にしており、ISO/IEC 15693およびNFCフォーラムタイプ5タグ標準をサポート
  • 64 KbitsのEEPROM、2048ブロック(各32ビット)に整理
  • エネルギー収集およびGPO(汎用出力)機能
  • 高速転送モードおよび複数レベルのデータ保護
  • 3.3Vおよび5Vシステムの両方に対応
  • 標準的なGroveコネクタ(HY2.0 - 4Pin)を使用しており、他のGroveモジュールとの統合が容易
  • オープンソースのソフトウェアとハードウェア

仕様

  • チップ: ST25DV64K
  • 動作周波数: 13.56 MHz
  • プロトコル: ISO/IEC 15693
  • 通信インターフェース: I2C
  • Groveコネクタ: 4ピン HY2.0
  • 動作電圧: 3.3/5V

同梱物

pir

  • 1x Grove - NFC(ST25DV64) ボード
  • 2x Groveケーブル(20cm)

応用例

  • アクセス制御: Grove - NFC (ST25DV64) をキーカードとして使用し、アクセス制御システムに利用。
  • スマートホームオートメーション: タグに設定データを保存し、スマートホームデバイスを制御したり特定のアクションをトリガー。
  • 非接触決済: タグを決済システムに統合し、非接触トランザクションを実現。
  • デバイスペアリング: NFCタグに接続情報を保存し、デバイス間のペアリングプロセスを簡素化。
  • 在庫追跡: 製品にNFCタグを取り付け、製品情報を保存して在庫管理を簡素化。

ハードウェア概要

ピンマップ

pir

はじめに

注記

Arduinoを初めて使用する場合は、開始前にArduinoの使い方をご覧になることを強くお勧めします。

Arduinoで遊ぶ

必要な材料

Seeeduino V4.3NFCアンテナGrove - NFC(ST25DV64)

pir

pir

pir

注記

1. USBケーブルを優しく差し込んでください。そうしないとポートが破損する可能性があります。内部に4本のワイヤーがあるUSBケーブルを使用してください。2本のワイヤーしかないケーブルではデータを転送できません。お持ちのケーブルが不明な場合は、こちらから購入できます。

2. Groveモジュールを購入すると、各モジュールにGroveケーブルが付属しています。Groveケーブルを紛失した場合は、こちらから購入できます。

  • ステップ1. Grove - NFC (ST25DV64) をGrove-Base ShieldのI2Cポートに接続します。

  • ステップ2. Grove - Base ShieldをSeeeduinoに差し込みます。

  • ステップ3. USBケーブルを使用してSeeeduinoをPCに接続します。

注記

Grove - NFC (ST25DV64)にはNFCアンテナが付属していません。そのため、この製品を使用するには13.56MHzのNFCアンテナを別途購入する必要があります。このアンテナはSeeedstudioから購入可能です。

SeeeduinoGrove - NFC (ST25DV64)
3.3/5V
GND
SDA
SCL

ソフトウェア

  • ステップ1. ST25DV ArduinoライブラリをGithubからダウンロードします。

  • ステップ2. ライブラリのインストール方法を参照して、Arduino用のライブラリをインストールします。

  • ステップ3. ライブラリを正しくダウンロードしてインストールした後、ST25DV_HelloWorld.inoという名前のサンプルプログラムがexamplesフォルダに見つかります。このプログラムはST25DVモジュール用に設計されています。

#include "ST25DVSensor.h"

#define DEV_I2C Wire
ST25DV st25dv(12, -1, &DEV_I2C);

void setup() {
const char uri_write_message[] = "seeedstudio.com"; // タグに書き込むURIメッセージ
const char uri_write_protocol[] = URI_ID_0x01_STRING; // タグに書き込むURIプロトコル
String uri_write = String(uri_write_protocol) + String(uri_write_message);
String uri_read;

// 出力用にシリアルを初期化
Serial.begin(115200);

// 使用するWireインスタンスは、デフォルトのWireインスタンスを使用する場合、省略可能
if(st25dv.begin() == 0) {
Serial.println("システム初期化完了!");
} else {
Serial.println("システム初期化失敗!");
while(1);
}

if(st25dv.writeURI(uri_write_protocol, uri_write_message, "")) {
Serial.println("書き込み失敗!");
while(1);
}

delay(100);

if(st25dv.readURI(&uri_read)) {
Serial.println("読み取り失敗!");
while(1);
}

Serial.println(uri_read.c_str());

if(strcmp(uri_read.c_str(), uri_write.c_str()) == 0) {
Serial.println("書き込みと読み取りに成功しました!");
} else {
Serial.println("不正な文字列を読み取りました!");
}
}

void loop() {
// 空のループ
}
  • ステップ4. デモをアップロードします。

  • ステップ5. Arduino IDEのシリアルモニターを開きます(ツール->シリアルモニターをクリック)。以下の結果が得られます:

pir

提供されたプログラムをArduinoにアップロードすると、Grove - NFC (ST25DV64)は完全に機能するNFCタグとなり、独立して動作することができます。Arduinoボードから取り外しても、追加の設定は必要ありません。

その機能をテストするには、NFC対応のスマートフォン(AndroidまたはApple)が必要です。このデバイスのNFCアンテナはカメラの近くに配置されています。ただし、スマートフォンのNFCアンテナの位置が不明な場合は、オンラインで調べることをお勧めします。

スマートフォンのNFCアンテナをGrove - NFC (ST25DV64)のNFCアンテナに近づけてください。スマートフォンにst.comのウェブページを開くよう求めるプロンプトが表示されるはずです。この応答は、Grove - NFC (ST25DV64)がNFCタグとして正常に機能していることを示し、デモの機能を確認するものです。

pir

オンライン回路図ビューア

リソース

技術サポート & 製品ディスカッション

.

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際にスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートをご用意しています。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...