メインコンテンツまでスキップ

Vision AI V2データのRS485伝送

ヒント

Vision AI V2と組み合わせてRS485拡張ボードを使用する場合は、RS485拡張ボードの裏面に新しいヘッダーピンを再はんだ付けする必要があります。

ハードウェア準備

Seeed Studio XIAO ESP32S3Grove Vision AI V2OV5647-62 FOV Camera Module
for Raspberry Pi 3B+4B
Seeed Studio XIAO RS485-Expansion-Board

接続方法

まず、2つの拡張ボード、2つのXIAOシリーズ開発ボード、1つのVision AI V2を準備し、図に従って対応するピンを接続します。このルーチンではXIAO ESP32C3をデモとして使用します。

ステップ1. 2つのRS485拡張ボードと2つのXIAOシリーズ開発ボードを準備し、以下の図に従ってピンを接続します

ステップ2. Vision AI V2を準備し、2つのRS485拡張ボードのうち1つの裏面に送信機として取り付けます

ヒント

RS485拡張ボードを初めて使用する場合で、配線方法がわからない場合は、このリンクをクリックしてください(https://wiki.seeedstudio.com/ja/XIAO-RS485-Expansion-Board/)

モデルの書き込み方法やモデル出力コードの追加方法がわからない場合は、このリンクをクリックしてください(https://wiki.seeedstudio.com/ja/grove_vision_ai_v2_software_support/)。各ステップが詳細に説明されています

より良い後続の使用のために、これら2つのステップをスキップしないでください!

ソフトウェア準備

送信機コード

#include <Seeed_Arduino_SSCMA.h>

#ifdef ESP32
#include <HardwareSerial.h>

HardwareSerial Serial3(1);

// Define two Serial devices mapped to the two internal UARTs
HardwareSerial atSerial(0);

#else
#define atSerial Serial1
#endif

#define enable_pin D2 // Define the enable pin as D2

SSCMA AI;

void setup()
{
Serial3.begin(115200, SERIAL_8N1, 7, 6); // Initialize Serial3 with 115200 baud rate, 8 data bits, no parity, 1 stop bit
Serial.begin(9600); // Initialize Serial for debugging output
AI.begin(&atSerial); // Initialize the AI module with the AT serial

pinMode(enable_pin, OUTPUT); // Set the enable pin as an output
digitalWrite(enable_pin, HIGH); // Set the enable pin to high to enable the AI module
}

void loop()
{
if (!AI.invoke(1, false, true)) { // Invoke the AI to start processing

Serial.println("invoke success"); // Print success message

// Print performance metrics
Serial.print("perf: prepocess=");
Serial.print(AI.perf().prepocess);
Serial.print(", inference=");
Serial.print(AI.perf().inference);
Serial.print(", postpocess=");
Serial.println(AI.perf().postprocess);

// Loop through detected boxes
for (int i = 0; i < AI.boxes().size(); i++) {
Serial.print("Box[");
Serial.print(i);
Serial.print("] target=");
Serial.print(AI.boxes()[i].target);
Serial.print(", score=");
Serial.print(AI.boxes()[i].score);
Serial.print(", x=");
Serial.print(AI.boxes()[i].x);
Serial.print(", y=");
Serial.print(AI.boxes()[i].y);
Serial.print(", w=");
Serial.print(AI.boxes()[i].w);
Serial.print(", h=");
Serial.println(AI.boxes()[i].h);
}

// Loop through detected classes
for (int i = 0; i < AI.classes().size(); i++) {
Serial.print("Class[");
Serial.print(i);
Serial.print("] target=");
Serial.println(AI.classes()[i].target);

// Check the target class and send corresponding status
if (AI.classes()[i].target == 0) {
String status_a = "no people detected"; // Define status for no people detected
Serial3.println(status_a); // Send status to Serial3
Serial.println(status_a); // Print status to Serial monitor
} else if (AI.classes()[i].target == 1) {
String status_b = "people detected"; // Define status for people detected
Serial3.println(status_b); // Send status to Serial3
Serial.println(status_b); // Print status to Serial monitor
}
}
delay(1000); // Wait for 1 second before the next loop iteration
}
}

コード詳細機能

  • ライブラリインクルード

    • ハードウェアシリアル機能を使用するためにHardwareSerialライブラリをインクルードします。
    • AIモジュール制御のためにSeeed_Arduino_SSCMAライブラリをインクルードします。
  • シリアルオブジェクト作成

    HardwareSerial Serial3(1); 
    HardwareSerial atSerial(0);

    シリアル通信用にSerial3とatSerialオブジェクトを作成します。

  • AIオブジェクト作成

    SSCMA AI;

    AI処理用にSSCMAクラスのインスタンスを作成します。

  • パフォーマンスメトリクス

    Serial.print("perf: prepocess=");
    Serial.print(AI.perf().prepocess);
    Serial.print(", inference=");
    Serial.print(AI.perf().inference);
    Serial.print(", postpocess=");
    Serial.println(AI.perf().postprocess);

    AI処理段階のパフォーマンスメトリクスを出力します:前処理、推論、後処理。

  • 検出ボックスループ


    for (int i = 0; i < AI.boxes().size(); i++) {
    Serial.print("Box[");
    Serial.print(i);
    Serial.print("] target=");
    Serial.print(AI.boxes()[i].target);
    Serial.print(", score=");
    Serial.print(AI.boxes()[i].score);
    Serial.print(", x=");
    Serial.print(AI.boxes()[i].x);
    Serial.print(", y=");
    Serial.print(AI.boxes()[i].y);
    Serial.print(", w=");
    Serial.print(AI.boxes()[i].w);
    Serial.print(", h=");
    Serial.println(AI.boxes()[i].h);
    }

    検出されたボックスをループし、ターゲット、スコア、バウンディングボックス座標を含む詳細を出力します。

  • 検出クラスループ

    for (int i = 0; i < AI.classes().size(); i++) {
    Serial.print("Class[");
    Serial.print(i);
    Serial.print("] target=");
    Serial.println(AI.classes()[i].target);

    検出されたクラスをループし、そのターゲットを出力します。

  • マクロ定義

    pinMode(enable_pin, OUTPUT); // Set the enable pin as an output
    digitalWrite(enable_pin, LOW);

    イネーブルピンをD2として定義します。

  • メッセージ送信

    // Check the target class and send corresponding status
    if (AI.classes()[i].target == 0) {
    String status_a = "no people detected"; // Define status for no people detected
    Serial3.println(status_a); // Send status to Serial3
    Serial.println(status_a); // Print status to Serial monitor
    } else if (AI.classes()[i].target == 1) {
    String status_b = "people detected"; // Define status for people detected
    Serial3.println(status_b); // Send status to Serial3
    Serial.println(status_b); // Print status to Serial monitor
    }

    人が検出されたかどうかを判定し、人が検出された場合は受信機にPEOPLE DETECTEDを送信し、人が検出されなかった場合は受信機にNO PEOPLE DETECTEDを送信します。

受信機コード

#include <HardwareSerial.h>

HardwareSerial Serial3(1); // Use UART2
#define enable_pin D2 // Define the enable pin as D2


void setup() {
Serial.begin(115200); // Initialize the hardware serial with a baud rate of 115200
Serial3.begin(115200, SERIAL_8N1, 7, 6); // Initialize Serial3 with 115200 baud rate, 8 data bits, no parity, 1 stop bit (RX=D4(GPIO4), TX=D5(GPIO5))

// Wait for the hardware serial to be ready
while(!Serial3);
while(!Serial); // This line is generally unnecessary as Serial.begin() is ready immediately

pinMode(enable_pin, OUTPUT); // Set the enable pin as an output
digitalWrite(enable_pin, LOW); // Set the enable pin to low to enable the device
}

void loop() {
delay(100); // Delay for 100 milliseconds
// Check if there is data available from the hardware serial
if (Serial3.available()) {
String receivedData = Serial3.readStringUntil('\n'); // Read string until newline character
Serial.print("Received data: "); // Print label for received data
Serial.println(receivedData); // Directly print the received data
}
}

コード詳細機能

  • ライブラリのインクルード

    • ハードウェアシリアル機能を使用するためにHardwareSerialライブラリをインクルードします。
  • シリアルオブジェクトの作成

    • UART2を使用してSerial3オブジェクトを作成します。
  • マクロ定義

    pinMode(enable_pin, OUTPUT); // Set the enable pin as an output
    digitalWrite(enable_pin, LOW);

    イネーブルピンをD2として定義します。

  • セットアップ関数

    Serial3.begin(115200, SERIAL_8N1, 7, 6);

    メインシリアルとSerial3を初期化し、ボーレート、データビットなどを設定します。これはvision ai v2と通信してデータを転送するシリアルポートです。

    while(!Serial3);
    while(!Serial);

    すべてのシリアルポートが準備完了するまで待機し、イネーブルピンを出力として設定し、ローに引いてデバイスを有効にします。

  • ループ関数

    • if (Serial3.available());: 100ミリ秒ごとにSerial3でデータが利用可能かどうかをチェックします。
    • String receivedData = Serial3.readStringUntil('\n');: データが利用可能な場合、改行文字まで読み取り、受信したデータをメインシリアルに出力します。
  • 結果の出力

    Serial.print("Received data: "); 
    Serial.println(receivedData);

    送信者のメッセージを出力します

結果チャート

ただし、カメラは人を認識すると**「people detected」を送信し、人を認識しないと「no people detected」**を送信し、受信者は送信者の認識結果をシリアルポートに表示します。

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供いたします。さまざまな好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...