メインコンテンツまでスキップ

AmazingHand

AmazingHandは、ヒューマノイド操作の研究と実験をアクセシブルで手頃な価格にするために設計されたオープンソースのロボットハンドプロジェクトです。従来のロボットハンドは法外に高価で、複雑で嵩張る前腕アクチュエータに依存することが多いです。AmazingHandは、すべてのモーターをコンパクトで3Dプリント可能な設計に直接統合することでこの問題を解決します。

その設計は「ILDA hand」研究プロジェクトにインスパイアされていますが、学生、愛好家、研究者の参入障壁を下げるために簡素化されています。手首インターフェースはReachy2ロボット用に設計されていますが、任意のプラットフォームに簡単に適応できます。

学習内容
  • AmazingHandの主要機能とアーキテクチャ。
  • 独自のハンドを構築するためのすべてのリソース(BOM、CAD、ガイド)の場所。
  • PythonまたはArduinoを使用した制御のセットアップ方法。
  • 基本デモの実行方法と、より高度な例の場所。

主要機能と仕様

AmazingHandは、軽量でアクセシブルなパッケージに印象的な機能を詰め込んでいます。

機能仕様
自由度8自由度(4本の指、指あたり2自由度)
アクチュエーション指あたり2つのFeetech SCS0009サーボによる並列機構
動作差動モーター運動による屈曲/伸展と外転/内転
構造剛性「骨格」と柔軟なTPUシェルによる完全3Dプリント可能
重量~400g
制御インターフェースシリアルバス
ライセンスコード:Apache 2.0、機械設計:CC BY 4.0

各指は2つのモーターが並列で駆動します。この巧妙な設計により、サーボの差動運動を制御することで、カール(屈曲/伸展)と左右(外転/内転)の両方の動きが可能になります。手のひらも柔軟な部品で、物体をより安全で順応性のある把握を可能にします。

構築リソース 🛠️

独自のAmazingHandを構築するために必要なすべてがプロジェクトのGitHubリポジトリで利用可能です。

  • 部品表(BOM): 必要なすべての電子部品とハードウェア部品の完全なリストはこちらで確認できます:

  • CADファイルと3Dプリント: すべてのSTLとSTEPファイルが提供されています。指の設計は汎用的ですが、一部の手のひら部品は右手または左手専用であることに注意してください。

  • 組み立てガイド: ハンドを組み立てるための詳細なステップバイステップガイド。

制御方法

シリアルバス経由でハンドのサーボを制御するための2つの主要なオプションがあります。

  1. MPU: シリアルバスドライバー(例:Bus Servo Driver Board)経由で接続されたホストコンピューター(Raspberry PiやPCなど)でPythonスクリプトを使用します。これはROSなどの大規模なロボティクスフレームワークとの統合に最適です。

  2. MCU: Bus Servo Driver Boardを使用したArduinoなどのマイクロコントローラーを使用します。これは独立したプロジェクトや、リアルタイム制御を処理するための専用マイクロコントローラーが好ましい場合に理想的です。

組み立て中に指を正しくセットアップするのに役立つ、両方の方法用のキャリブレーションスクリプトが提供されています。

デモの実行

組み立てが完了したら、提供されたデモプログラムでAmazingHandをテストできます。

外部電源が必要

ハンドの8つのサーボには安定した電源が必要です。ジャックコネクタ付きの5V / 2A DCアダプターで十分です。コンピューターのUSBポートから直接サーボに電力を供給しようとしないでください。

基本デモ

組み立てが完了したら、提供されたデモプログラムでAmazingHandをテストできます。まず、必要なすべてのコードを取得するために、プロジェクトリポジトリをコンピューターにクローンします:

git clone https://github.com/pollen-robotics/AmazingHand
cd AmazingHand
外部電源が必要

ハンドの8つのサーボには安定した電源が必要です。ジャックコネクタ付きの5V / 2A DCアダプターで十分です。コンピューターのUSBポートから直接サーボに電力を供給しようとしないでください。

Python例

PythonExampleディレクトリには、テストと制御のための有用なスクリプトがいくつか含まれています。これらを実行するには、このディレクトリ(cd PythonExample)に移動してください。

  • AmazingHand_Demo.py: これがメインデモです。ハンドをいくつかの事前プログラムされたジェスチャーでサイクルさせます。すべてが正しく動作していることを確認するための完璧な最初のテストです。
  • AmazingHand_Demo_Both.py: 同じシリアルバスに接続された右手と左手の両方を制御するための特定のデモ。
  • AmazingHand_FingerTest.py: 単一の指の動きをテストするスクリプトで、組み立て中のデバッグに非常に有用です。
  • AmazingHand_Hand_FingerMiddlePos.py: 指を中立の中間位置に設定するためのキャリブレーションに使用されるユーティリティスクリプト。

メインデモを実行するには、PythonExampleフォルダ内から以下のコマンドを実行してください:

python3 AmazingHand_Demo.py

Arduino例

独立制御のために、ArduinoExampleディレクトリには、マイクロコントローラーに直接アップロードできるスケッチが含まれています。

  • Amazing_Hand_Demo.ino: Python版と同じジェスチャーでハンドをサイクルさせるメインデモスケッチ。
  • Amazing_Hand-Finger_Test.ino: 単一の指をテストするシンプルなスケッチで、キャリブレーションとハードウェア接続のデバッグに有用です。

これらを使用するには、Arduino IDEで.inoファイルを開き、必要なSCServoライブラリがインストールされていることを確認してから、Arduinoボードにコンパイルしてアップロードしてください。

ひずみゲージリモートコントロールデモ

🖐️ 直感的な力ベース制御

この高度なデモは、ハンドのグリップとジェスチャーの直感的な力ベース制御を可能にします。

動作原理

このデモの核心は、あなたの指の動きをAmazingHandのコマンドに変換するデータグローブを作成することです。これは、曲げられたときに抵抗が変化するひずみゲージの電気的特性を活用することで実現します。

ワークフローは以下の通りです:

  1. 指の曲げの検知: グローブまたは指にひずみゲージを取り付けます。指を曲げると、ひずみゲージも一緒に曲がり、電気抵抗の測定可能な変化を引き起こします。

  2. データ取得: Seeed Studio XIAO ESP32-S3マイクロコントローラーを使用してこれらの抵抗変化を読み取ります。各ひずみゲージ回路はESP32の**アナログ-デジタル変換器(ADC)**ピンの1つに接続され、アナログ抵抗信号をデジタル数値(通常0から4095)に変換します。

  3. シリアル通信: ESP32はこれらのデジタルADC読み取り値をUSBシリアルポート経由でホストコンピューターに継続的に送信します。

  4. 処理とマッピング: ホストコンピューターで実行されるPythonスクリプトがシリアルポートをリッスンし、生のADC値を受信します。次に、これらの値をADCの範囲(0-4095)からAmazingHandの希望するサーボ角度範囲にマッピングします。

  5. ハンド制御: 最後に、スクリプトは計算された目標角度をAmazingHandのコントローラーに送信し、ロボットの指があなた自身の指の動きをリアルタイムでミラーリングします。

これにより、あなたの物理的な手のジェスチャーがロボットハンドを直接コマンドする完全なクローズドループシステムが作成されます。

コードとセットアップ手順を展開するにはクリック

このデモを実行するには、ESP32にデータ取得ファームウェアをフラッシュし、ホストコンピューターでPython制御スクリプトを実行する必要があります。

  1. XIAO ESP32-S3ファームウェア

このファームウェアは、ADCピンに接続されたひずみゲージから値を読み取り、「value1,value2」の形式でシリアルポート経由で送信する責任があります。

XIAO_ESP32_S3_C3_Firmware.ino
/**
* @file XIAO_ESP32_Universal_Firmware_EN.ino
* @brief Firmware for XIAO ESP32-S3 and C3 to read 4 ADC channels and output 2 processed values for a Python script.
* @author TienjuiWong
* @version 1.2
* @date 2025-09-10
*
* @details
* - Platform Compatibility: Seeed Studio XIAO ESP32-S3 & XIAO ESP32-C3.
* - Functionality:
* 1. Reads analog signals from pins D0, D1, and D2.
* 2. Averages these three readings to create a single control value for the main fingers.
* 3. Reads the analog signal from pin D3 for independent thumb control.
* 4. Transmits data over USB Serial in the format "fingers_avg,thumb_val\n".
* 5. The communication baud rate is set to 115200 to match the host script.
*/

// --- Pin Definitions ---
// These pin definitions are valid ADC pins for both the XIAO ESP32-S3 and C3.
// Pins for the three main fingers (e.g., Index, Middle, Ring).
const int FINGER_SENSOR_1_PIN = D0;
const int FINGER_SENSOR_2_PIN = D1;
const int FINGER_SENSOR_3_PIN = D2;

// Dedicated pin for the thumb.
const int THUMB_SENSOR_PIN = D3;


void setup() {
// Initialize serial communication at 115200 baud to match the Python script.
Serial.begin(115200);

// Wait for the serial port to initialize. This is good practice.
while (!Serial) {
delay(10);
}

// Set the ADC resolution to 12-bit for a 0-4095 reading range.
// This setting is supported by both the ESP32-S3 and ESP32-C3.
analogReadResolution(12);
}

void loop() {
// 1. Read the values from the three main finger sensors.
int fingerVal1 = analogRead(FINGER_SENSOR_1_PIN);
int fingerVal2 = analogRead(FINGER_SENSOR_2_PIN);
int fingerVal3 = analogRead(FINGER_SENSOR_3_PIN);

// 2. Calculate the average of the main finger values.
// This single value will control the group of fingers in the Python script.
int avgFingersValue = (fingerVal1 + fingerVal2 + fingerVal3) / 3;

// 3. Read the independent value for the thumb sensor.
int thumbValue = analogRead(THUMB_SENSOR_PIN);

// 4. Send the processed data in the required "value1,value2" format.
Serial.print(avgFingersValue);
Serial.print(",");
Serial.println(thumbValue); // println automatically adds the required newline character.

// 5. Add a short delay to maintain a stable data stream and allow time for processing on the receiver.
delay(50);
}
  1. Python制御サーバー
control.py
import time
import numpy as np
import serial # <--- Added import for serial library
from rustypot import Scs0009PyController

# --- 1. Define Finger Configuration and Servo Parameters ---
# The FINGERS list defines the mapping between fingers and their corresponding servos.
FINGERS = [
{'name': 'Index', 'm1_id': 1, 'm2_id': 2},
{'name': 'Middle', 'm1_id': 3, 'm2_id': 4},
{'name': 'Ring', 'm1_id': 5, 'm2_id': 6},
{'name': 'Thumb', 'm1_id': 7, 'm2_id': 8}, # Thumb is controlled by an independent ADC channel
]

# Defines the motion range: an offset of -30 degrees when open, and +90 degrees when closed.
# The servos will move in real-time within this [-30, 90] degree range based on the ADC value.
CLOSE_ANGLE_OFFSET = 90
OPEN_ANGLE_OFFSET = -30 # Using a negative value more intuitively represents the offset in the opening direction

# --- 2. Initialize Controllers ---
# !!! NOTE: Please ensure the serial ports for the hand controller and the ESP32 are correct !!!
SERVO_CONTROLLER_PORT = "/dev/ttyACM0" # Serial port for the robotic hand controller
ESP32_ADC_PORT = "/dev/ttyACM1" # Serial port for the ESP32 development board

try:
# Initialize the robotic hand controller
c = Scs0009PyController(
serial_port=SERVO_CONTROLLER_PORT,
baudrate=1000000,
timeout=0.5,
)
# Initialize the serial port for receiving data from ESP32
adc_port = serial.Serial(ESP32_ADC_PORT, 115200, timeout=1)
# Flush the input buffer to prevent reading old data
adc_port.flushInput()
except serial.SerialException as e:
print(f"Serial Error: {e}")
print("Please confirm your serial port settings are correct and the devices are connected.")
exit()


def map_value(x, in_min, in_max, out_min, out_max):
"""
Core function: Linearly maps a value from one range to another.
Used to map the ADC's 0-4095 range to the servo angle offset range
from OPEN_ANGLE_OFFSET to CLOSE_ANGLE_OFFSET.
"""
# Avoid division by zero
if in_max == in_min:
return out_min
return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min


def main():
"""Main function: Starts the motors and enters the real-time remote control loop."""
# Get all servo IDs to be controlled from the configuration
all_servo_ids = [id for finger in FINGERS for id in (finger['m1_id'], finger['m2_id'])]

print(f"Servo IDs to be controlled: {all_servo_ids}")
print(f"Connected to Hand Controller: {SERVO_CONTROLLER_PORT}")
print(f"Connected to ADC Data Source (ESP32): {ESP32_ADC_PORT}")

try:
# -- Start and initialize all motors --
enable_values = [1] * len(all_servo_ids)
c.sync_write_torque_enable(all_servo_ids, enable_values)
print("Torque enabled for all motors.")

speeds = [6] * len(all_servo_ids) # 6 is generally a fast speed
c.sync_write_goal_speed(all_servo_ids, speeds)
print("All motor speeds have been set.")
time.sleep(0.5)

# -- Enter real-time remote control main loop --
print("\nEntering real-time control mode... Press Ctrl+C to exit.")
while True:
# Read only when data is available in the serial buffer to avoid blocking
if adc_port.in_waiting > 0:
# 1. Read and parse the serial data from the ESP32
line = adc_port.readline().decode('utf-8').strip()

# Must ensure the data format is "value1,value2"
if ',' not in line:
continue # If the format is incorrect, skip this iteration

try:
val1_str, val2_str = line.split(',')
adc_val_fingers = int(val1_str) # The first value controls the main three fingers
adc_val_thumb = int(val2_str) # The second value controls the thumb
except ValueError:
print(f"Warning: Could not parse data '{line}', skipping.")
continue

# 2. Map the ADC values to angle offsets
# Map ADC range 0-4095 to angle range -30 (Open) to +90 (Close)
fingers_offset = map_value(adc_val_fingers, 0, 4095, OPEN_ANGLE_OFFSET, CLOSE_ANGLE_OFFSET)
thumb_offset = map_value(adc_val_thumb, 0, 4095, OPEN_ANGLE_OFFSET, CLOSE_ANGLE_OFFSET)

# (Optional) Print the current status for debugging
# print(f"ADC: {adc_val_fingers},{adc_val_thumb} -> Angle Offset: Fingers={fingers_offset:.1f}, Thumb={thumb_offset:.1f}")

# 3. Prepare the synchronous write command
all_ids = []
positions_deg = []
for finger in FINGERS:
all_ids.extend([finger['m1_id'], finger['m2_id']])

# Apply the corresponding angle offset based on the finger's name
if finger['name'] == 'Thumb':
current_offset = thumb_offset
else: # Index, Middle, Ring
current_offset = fingers_offset

# M1 and M2 move in opposite directions from the 0-degree center
positions_deg.append(0 + current_offset)
positions_deg.append(0 - current_offset)

# 4. Convert units and send the command to the hand
positions_rad = np.deg2rad(positions_deg).tolist()
c.sync_write_goal_position(all_ids, positions_rad)

except KeyboardInterrupt:
print("\nUser interrupt detected (Ctrl+C)...")

finally:
# Before the program ends, safely disable the torque on all motors
print("Disabling torque on all motors...")
if 'all_servo_ids' in locals() and all_servo_ids:
disable_values = [0] * len(all_servo_ids)
c.sync_write_torque_enable(all_servo_ids, disable_values)
print("Torque disabled. Program terminated.")


if __name__ == '__main__':
main()

MediaPipe ハンドトラッキングデモ

シンプルなWebカメラとGoogleのMediaPipeフレームワークを使用して追跡されたあなた自身の手の動きをミラーリングすることで、ロボットハンドをリアルタイムで制御します。この高度なデモでは、複雑なハンドトラッキングAIモデルを実行するためにPythonバックエンドを使用し、シンプルなHTMLフロントエンドがカメラフィードをキャプチャします。この2つはWebSocketを介して通信し、カメラに手をかざすだけでAmazingHandをスムーズで低遅延に制御できます。

このデモを実行するには、2つのファイルが必要です:ブラウザインターフェース用のindex.htmlとサーバーサイド処理用のbackend.pyです。

ステップ1:コードファイルを保存する

まず、同じディレクトリに必要な2つのファイルを作成します。HTMLコードをindex.htmlという名前のファイルにコピーし、Pythonコードをbackend.pyという名前のファイルにコピーします。

  • index.html:このファイルは、Webカメラへのアクセスを要求し、ビデオをバックエンドにストリーミングするシンプルなWebページを作成します。
  • backend.py:このスクリプトはローカルWebSocketサーバーを起動します。ビデオストリームを受信し、MediaPipeライブラリを使用して各フレームの手のランドマークを検出し、それらのランドマーク位置をAmazingHandのモーターコマンドに変換します。

ステップ2:バックエンドサーバーを実行する

ターミナルまたはコマンドプロンプトを開き、ファイルを保存したディレクトリに移動し、以下のコマンドを実行してPythonサーバーを開始します:

python backend.py

ターミナルにサーバーが開始され、接続を待機していることを示すメッセージが表示されるはずです。例:WebSocket server started on ws://localhost:8765

ステップ3:フロントエンドを起動する

最後に、ファイルエクスプローラーで同じディレクトリに移動し、index.htmlファイルをダブルクリックします。デフォルトのWebブラウザで開きます。ブラウザはWebカメラの使用許可を求める可能性があります。許可してください。

ページが読み込まれると、カメラフィードが表示されます。Pythonスクリプトがビデオの処理を開始し、カメラの前で手を動かすことでAmazingHandを制御できます。

Details
backend.py
import asyncio
import websockets
import serial
import json
import time
import numpy as np
from rustypot import Scs0009PyController

# --- 1. Configuration ---

# Dexterous hand finger configuration (Pinky finger is not controlled)

FINGERS = [
{'name': 'Index', 'm1_id': 1, 'm2_id': 2},
{'name': 'Middle', 'm1_id': 3, 'm2_id': 4},
{'name': 'Ring', 'm1_id': 5, 'm2_id': 6},
{'name': 'Thumb', 'm1_id': 7, 'm2_id': 8},
]

# Servo motion range definition

CLOSE_ANGLE_OFFSET = 90
OPEN_ANGLE_OFFSET = -30

# Gesture recognition angle input range (set based on actual values observed from the front-end)

# Approximately 10-20 degrees when extended, 140-160 degrees when flexed

# We are setting a relatively tolerant range

GESTURE_ANGLE_MIN = 20 # Corresponds to OPEN_ANGLE_OFFSET
GESTURE_ANGLE_MAX = 160 # Corresponds to CLOSE_ANGLE_OFFSET

# !!! NOTE: Please ensure the serial port for the hand controller is correct

# On Windows, it might be "COM3", "COM4", etc

# On Linux/Mac, it might be "/dev/ttyACM0", etc

SERVO_CONTROLLER_PORT = "/dev/ttyACM0"

# --- 2. Initialize Controller ---

try:
c = Scs0009PyController(
serial_port=SERVO_CONTROLLER_PORT,
baudrate=1000000,
timeout=0.5,
)
print(f"Successfully connected to the hand controller: {SERVO_CONTROLLER_PORT}")
except serial.SerialException as e:
print(f"Serial Error: {e}")
print("Please confirm your serial port settings are correct and the device is connected.")
exit()

def map_value(x, in_min, in_max, out_min, out_max):
"""
Core function: Linearly maps a value from one range to another.
It also clamps the input value to the source range to prevent exceeding the target range.
"""
# Clamp the input value to the source range
x = max(in_min, min(x, in_max))
# Avoid division by zero
if in_max == in_min:
return out_min
return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min

def setup_servos(controller, finger_config):
"""Starts and initializes all motors."""
all_servo_ids = [id for finger in finger_config for id in (finger['m1_id'], finger['m2_id'])]
print(f"Servo IDs to be controlled: {all_servo_ids}")

enable_values = [1] * len(all_servo_ids)
controller.sync_write_torque_enable(all_servo_ids, enable_values)
print("Torque enabled for all motors.")

speeds = [6] * len(all_servo_ids) # 6 is generally a fast speed
controller.sync_write_goal_speed(all_servo_ids, speeds)
print("All motor speeds have been set.")
time.sleep(0.5)
return all_servo_ids

async def handler(websocket, controller):
"""WebSocket server logic: receives data and controls the servos."""
print("Web front-end connected.")
try:
async for message in websocket:
try:
# 1. Parse the JSON data received from the front-end
data = json.loads(message)

# 2. Calculate the target angle offset for each finger
thumb_offset = map_value(data.get('thumb', 0), GESTURE_ANGLE_MIN, GESTURE_ANGLE_MAX, OPEN_ANGLE_OFFSET, CLOSE_ANGLE_OFFSET)
index_offset = map_value(data.get('index', 0), GESTURE_ANGLE_MIN, GESTURE_ANGLE_MAX, OPEN_ANGLE_OFFSET, CLOSE_ANGLE_OFFSET)
middle_offset = map_value(data.get('middle', 0), GESTURE_ANGLE_MIN, GESTURE_ANGLE_MAX, OPEN_ANGLE_OFFSET, CLOSE_ANGLE_OFFSET)
ring_offset = map_value(data.get('ring', 0), GESTURE_ANGLE_MIN, GESTURE_ANGLE_MAX, OPEN_ANGLE_OFFSET, CLOSE_ANGLE_OFFSET)

# 3. Prepare the synchronous write command
all_ids = []
positions_deg = []

offsets = {
'Thumb': thumb_offset,
'Index': index_offset,
'Middle': middle_offset,
'Ring': ring_offset,
}

for finger in FINGERS:
finger_name = finger['name']
current_offset = offsets.get(finger_name, 0)
all_ids.extend([finger['m1_id'], finger['m2_id']])
positions_deg.append(0 + current_offset)
positions_deg.append(0 - current_offset)

# 4. Convert units and send the command using the passed controller object
positions_rad = np.deg2rad(positions_deg).tolist()
controller.sync_write_goal_position(all_ids, positions_rad)

except json.JSONDecodeError:
print(f"Warning: Received non-JSON data: {message}")
except Exception as e:
print(f"Error processing message: {e}")

except websockets.exceptions.ConnectionClosed:
print("Web front-end disconnected.")

async def main():
"""Main function: Initializes servos and starts the WebSocket server."""
# 'c' is the controller instance initialized in the global scope
all_servo_ids = setup_servos(c, FINGERS)

# Use a lambda function to pass the controller instance 'c' to the handler
handler_with_controller = lambda ws, path: handler(ws, c)

try:
# Use the new handler_with_controller
async with websockets.serve(handler_with_controller, "0.0.0.0", 8765):
print("\nWebSocket server started at ws://localhost:8765")
print("Waiting for the web front-end to connect...")
await asyncio.Future() # Run forever
except KeyboardInterrupt:
print("\nUser interrupt detected (Ctrl+C)...")
finally:
# Before the program exits, safely disable the torque on all motors
print("Disabling torque on all motors...")
if all_servo_ids:
disable_values = [0] * len(all_servo_ids)
c.sync_write_torque_enable(all_servo_ids, disable_values)
print("Torque disabled. Program terminated.")

if **name** == '**main**':
asyncio.run(main())
Details
index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Real-time Hand Tracking & Finger Angle Detection</title>
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@300;400;700&display=swap" rel="stylesheet">
<style>
:root {
--bg-color: #1a1a2e;
--primary-color: #0f3460;
--accent-color: #3f72af;
--highlight-color: #e94560;
--text-color: #dbe2ef;
--success-color: #28a745;
--error-color: #dc3545;
}
body {
font-family: 'Roboto', sans-serif;
margin: 0;
padding: 2rem;
background-color: var(--bg-color);
color: var(--text-color);
display: flex;
flex-direction: column;
align-items: center;
min-height: 100vh;
box-sizing: border-box;
}
h1 {
font-size: 2.5rem;
font-weight: 700;
color: var(--text-color);
margin-bottom: 0.5rem;
text-shadow: 0 0 10px rgba(63, 114, 175, 0.5);
}
p {
color: #a9b3c9;
margin-bottom: 2rem;
font-weight: 300;
}
.main-container {
display: flex;
flex-wrap: wrap;
gap: 2rem;
justify-content: center;
align-items: flex-start;
width: 100%;
max-width: 1600px;
}
#video-container {
position: relative;
flex-grow: 1;
max-width: 1280px;
aspect-ratio: 16 / 9;
border-radius: 16px;
overflow: hidden;
box-shadow: 0 0 25px rgba(15, 52, 96, 0.8);
border: 2px solid var(--accent-color);
background-color: #000;
}
#webcam, #outputCanvas {
position: absolute;
top: 0;
left: 0;
width: 100%;
height: 100%;
transform: scaleX(-1);
}
#angle-output {
background: rgba(15, 52, 96, 0.5);
backdrop-filter: blur(10px);
border: 1px solid var(--accent-color);
border-radius: 16px;
width: 320px;
padding: 1.5rem;
box-shadow: 0 8px 32px 0 rgba(0, 0, 0, 0.37);
flex-shrink: 0;
}
#angle-output h3 {
margin-top: 0;
color: var(--text-color);
border-bottom: 1px solid var(--accent-color);
padding-bottom: 1rem;
margin-bottom: 1.5rem;
text-align: center;
font-size: 1.25rem;
font-weight: 400;
}
.finger-angle {
margin-bottom: 1.25rem;
}
.finger-label {
display: flex;
justify-content: space-between;
align-items: center;
margin-bottom: 0.5rem;
font-size: 1rem;
}
.progress-bar-container {
width: 100%;
height: 12px;
background-color: rgba(0, 0, 0, 0.3);
border-radius: 6px;
overflow: hidden;
}
.progress-bar {
width: 0%;
height: 100%;
background: linear-gradient(90deg, var(--accent-color), var(--highlight-color));
border-radius: 6px;
transition: width 0.1s linear;
}
.loading {
position: absolute;
top: 50%;
left: 50%;
transform: translate(-50%, -50%);
color: white;
font-size: 1.5em;
text-align: center;
padding: 20px;
background-color: rgba(0,0,0,0.7);
border-radius: 10px;
}
#socket-status {
display: flex;
align-items: center;
gap: 8px;
position: fixed;
top: 20px;
right: 20px;
padding: 8px 16px;
border-radius: 20px;
color: white;
font-size: 0.9em;
font-weight: 500;
transition: all 0.3s ease;
backdrop-filter: blur(5px);
}
#socket-status::before {
content: '';
width: 10px;
height: 10px;
border-radius: 50%;
display: inline-block;
transition: background-color 0.3s ease;
}
#socket-status.connected {
background-color: rgba(40, 167, 69, 0.3);
border: 1px solid var(--success-color);
}
#socket-status.connected::before { background-color: var(--success-color); }
#socket-status.disconnected {
background-color: rgba(220, 53, 69, 0.3);
border: 1px solid var(--error-color);
}
#socket-status.disconnected::before { background-color: var(--error-color); }
</style>
</head>
<body>
<div id="socket-status" class="disconnected"><span>Disconnected</span></div>
<h1>Robotic Hand Visual Teleoperation</h1>
<p>Present your palm to the camera to begin real-time control.</p>
<div class="main-container">
<div id="video-container">
<video id="webcam" autoplay playsinline></video>
<canvas id="outputCanvas"></canvas>
<div id="loading-message" class="loading">Initializing...</div>
</div>
<div id="angle-output">
<h3>Finger Bending Status</h3>
<div class="finger-angle">
<div class="finger-label"><span>👍 Thumb</span><strong id="thumb-angle-value">--°</strong></div>
<div class="progress-bar-container"><div id="thumb-progress" class="progress-bar"></div></div>
</div>
<div class="finger-angle">
<div class="finger-label"><span>☝️ Index Finger</span><strong id="index-angle-value">--°</strong></div>
<div class="progress-bar-container"><div id="index-progress" class="progress-bar"></div></div>
</div>
<div class="finger-angle">
<div class="finger-label"><span>🖕 Middle Finger</span><strong id="middle-angle-value">--°</strong></div>
<div class="progress-bar-container"><div id="middle-progress" class="progress-bar"></div></div>
</div>
<div class="finger-angle">
<div class="finger-label"><span>💍 Ring Finger</span><strong id="ring-angle-value">--°</strong></div>
<div class="progress-bar-container"><div id="ring-progress" class="progress-bar"></div></div>
</div>
<div class="finger-angle">
<div class="finger-label"><span>- Pinky (Not Controlled)</span><strong id="pinky-angle-value">--°</strong></div>
<div class="progress-bar-container"><div id="pinky-progress" class="progress-bar"></div></div>
</div>
</div>
</div>

<script type="module">
import { HandLandmarker, FilesetResolver, DrawingUtils } from "https://cdn.jsdelivr.net/npm/@mediapipe/tasks-vision@latest";

const video = document.getElementById("webcam");
const canvasElement = document.getElementById("outputCanvas");
const canvasCtx = canvasElement.getContext("2d");
const loadingMessage = document.getElementById("loading-message");
const socketStatus = document.querySelector("#socket-status span");

let handLandmarker;
let lastVideoTime = -1;
let socket;

function setupWebSocket() {
socket = new WebSocket('ws://127.0.0.1:8765');
const statusIndicator = document.getElementById("socket-status");
socket.onopen = () => {
console.log("Successfully connected to the local WebSocket server.");
socketStatus.textContent = "Connected";
statusIndicator.className = "connected";
};
socket.onclose = () => {
console.log("Connection to the WebSocket server has been closed.");
socketStatus.textContent = "Disconnected";
statusIndicator.className = "disconnected";
};
socket.onerror = () => {
console.error("WebSocket connection error.");
socketStatus.textContent = "Connection Error";
statusIndicator.className = "disconnected";
};
}

async function createHandLandmarker() {
try {
const vision = await FilesetResolver.forVisionTasks("https://cdn.jsdelivr.net/npm/@mediapipe/tasks-vision@latest/wasm");
handLandmarker = await HandLandmarker.createFromOptions(vision, {
baseOptions: {
modelAssetPath: `https://storage.googleapis.com/mediapipe-models/hand_landmarker/hand_landmarker/float16/1/hand_landmarker.task`,
delegate: "GPU"
},
runningMode: "VIDEO",
numHands: 1
});
} catch (error) {
throw new Error("Failed to load hand gesture model. Please check your network connection.");
}
}

async function setupWebcam() {
if (!navigator.mediaDevices?.getUserMedia) throw new Error("Browser does not support camera access.");
try {
const stream = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({ video: { width: 1280, height: 720 } });
video.srcObject = stream;
video.addEventListener("loadeddata", () => {
loadingMessage.style.display = 'none';
predictWebcam();
});
} catch (err) {
throw new Error("Failed to access camera, please check permissions.");
}
}

function predictWebcam() {
if (!handLandmarker) {
requestAnimationFrame(predictWebcam);
return;
}
const nowInMs = Date.now();
if (video.currentTime !== lastVideoTime) {
lastVideoTime = video.currentTime;
const results = handLandmarker.detectForVideo(video, nowInMs);

canvasElement.width = video.videoWidth;
canvasElement.height = video.videoHeight;
canvasCtx.clearRect(0, 0, canvasElement.width, canvasElement.height);

if (results.landmarks?.length) {
const drawingUtils = new DrawingUtils(canvasCtx);
for (const landmarks of results.landmarks) {
drawingUtils.drawConnectors(landmarks, HandLandmarker.HAND_CONNECTIONS, { color: "#00FF00", lineWidth: 5 });
drawingUtils.drawLandmarks(landmarks, { color: "#FF0000", radius: 5 });
calculateAndSendAngles(landmarks);
}
}
}
requestAnimationFrame(predictWebcam);
}

function calculateAndSendAngles(landmarks) {
const getAngle = (p1, p2, p3) => {
const vec1 = { x: p1.x - p2.x, y: p1.y - p2.y, z: p1.z - p2.z };
const vec2 = { x: p3.x - p2.x, y: p3.y - p2.y, z: p3.z - p2.z };
const dot = vec1.x * vec2.x + vec1.y * vec2.y + vec1.z * vec2.z;
const mag1 = Math.sqrt(vec1.x**2 + vec1.y**2 + vec1.z**2);
const mag2 = Math.sqrt(vec2.x**2 + vec2.y**2 + vec2.z**2);
const cosTheta = dot / (mag1 * mag2);
return Math.round(Math.acos(Math.min(1, Math.max(-1, cosTheta))) * 180 / Math.PI);
};

const angles = {
index: 180 - getAngle(landmarks[0], landmarks[5], landmarks[8]),
middle: 180 - getAngle(landmarks[0], landmarks[9], landmarks[12]),
ring: 180 - getAngle(landmarks[0], landmarks[13], landmarks[16]),
thumb: 180 - getAngle(landmarks[2], landmarks[3], landmarks[4]),
pinky: 180 - getAngle(landmarks[0], landmarks[17], landmarks[20])
};

const updateFingerUI = (fingerName, angle) => {
const percentage = Math.max(0, Math.min(100, (angle / 180) * 100));
document.getElementById(`${fingerName}-angle-value`).textContent = `${angle}°`;
document.getElementById(`${fingerName}-progress`).style.width = `${percentage}%`;
};

Object.entries(angles).forEach(([key, value]) => updateFingerUI(key, value));

if (socket?.readyState === WebSocket.OPEN) {
const { pinky, ...dataToSend } = angles; // Exclude pinky finger
socket.send(JSON.stringify(dataToSend));
}
}

async function main() {
try {
loadingMessage.innerText = "Loading model...";
await createHandLandmarker();
loadingMessage.innerText = "Starting camera...";
await setupWebcam();
loadingMessage.innerText = "Connecting to server...";
setupWebSocket();
} catch (error) {
console.error("Initialization failed:", error);
loadingMessage.classList.add("error");
loadingMessage.innerText = `Initialization failed:\n${error.message}`;
}
}
main();
</script>
</body>
</html>

技術サポート & 製品ディスカッション

私たちの製品をお選びいただき、ありがとうございます!私たちは、お客様の製品体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供いたします。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを用意しています。

Loading Comments...