メインコンテンツまでスキップ

Jetson のディスク暗号化方法

この Wiki では L4T 36.4.3 と reComputer J401 を例に、Jetson ディスク暗号化の参考手順を提供します。 ディスク暗号化プロセスはフラッシュ中に実行する必要があります。ディスクを暗号化する必要がある場合は、システムを再設定して再フラッシュする必要があります。

フラッシュする前に、以下の手順で詳述されているように、適切にビルドされたイメージソースがあることを確認してください。

1. ワークスペースの準備

このセクションでは L4T 36.4.3 を例に、ソースコードプロジェクトをビルドしてコンパイルする方法を説明します。他のバージョンでも同じプロセスが適用されます—後続の例のコマンドでバージョン番号を希望するビルドバージョンに置き換えるだけです

開始する前に、Ubuntu 20.04/22.04 PC ホストを準備する必要があります。

L4T バージョンと JetPack バージョンの関係がわからない場合は、このリンクを参照してください: https://developer.nvidia.com/embedded/jetpack-archive.

コンパイルしたい特定の L4T (Linux for Tegra) リリースを検索します。例:

NVIDIA の公式 BSP を展開すると、Linux_for_Tegra という名前のディレクトリが得られます。次に、ルートファイルシステムアーカイブを公式の Linux_for_Tegra ディレクトリに展開します:

tar xf Jetson_Linux_r36.4.3_aarch64.tbz2
sudo tar xpf Tegra_Linux_Sample-Root-Filesystem_r36.4.3_aarch64.tbz2 -C Linux_for_Tegra/rootfs/

コンパイル用のソースコードを同期します。-t の後の引数を希望する L4T バージョンに置き換えてください:

cd Linux_for_Tegra/source/
./source_sync.sh -t jetson_36.4.3

ワークスペースのルートディレクトリに戻ります。以下のコマンドを使用して、希望するブランチのソースコードをローカルマシンに Git クローンします (-b <branch name> をターゲットブランチに置き換えてください):

sudo apt update
sudo apt install git-lfs
cd ../..
mkdir -p github/Linux_for_Tegra
git clone https://github.com/Seeed-Studio/Linux_for_Tegra.git -b r36.4.3 --depth=1 github/Linux_for_Tegra

Seeed の Jetson 用 BSP ソースコードは この GitHub リポジトリ で利用できます。 異なるブランチをチェックして希望する L4T バージョンを見つけることができます。各ブランチは異なる L4T リリースに対応しています。

次に、元のソースコードを上書きします:

cp -r github/Linux_for_Tegra/* Linux_for_Tegra/

rootfs に必要な変更を適用します:

cd Linux_for_Tegra
sudo ./apply_binaries.sh

PC に依存関係をインストールします:

sudo apt-get update
sudo apt-get install build-essential flex bison libssl-dev
sudo apt-get install sshpass
sudo apt-get install abootimg
sudo apt-get install nfs-kernel-server
sudo apt-get install libxml2-utils
sudo apt-get install qemu-user-static

カーネルビルドの準備作業:

mkdir -p l4t-gcc
tar xf aarch64--glibc--stable-2022.08-1.tar.bz2 -C ./l4t-gcc
export ARCH=arm64
export CROSS_COMPILE=/your_path/l4t-gcc/aarch64--glibc--stable-2022.08-1/bin/aarch64-buildroot-linux-gnu-

カーネルをコンパイルしてビルドします:

cd source
./nvbuild.sh

新しいカーネル dtbs とドライバーをインストールします:

./do_copy.sh
export INSTALL_MOD_PATH=/your_path/Linux_for_Tegra/rootfs/
./nvbuild.sh -i

2. 暗号化ファイル生成とフラッシュガイド

事前に準備してコンパイルしたソースディレクトリに入ります:

cd Linux_for_Tegra

依存関係をインストールします:

sudo apt-get install python3-cryptography python3-cffi-backend libxml2-utils 
sudo apt-get install python3-pycryptodome python3-crypto
sudo apt-get install cryptsetup


pip install cryptography
pip install pycrypto
pip install --user --upgrade pycryptodome

OPTEE に基づいて暗号化ファイルを生成します。以下のコマンドを実行して暗号化ファイル eks_t234.imgsym2_t234.key を生成します:

cd source/tegra/optee-src/nv-optee/optee/samples/hwkey-agent/host/tool/gen_ekb

openssl rand -hex 32 > sym_t234.key
openssl rand -hex 16 > sym2_t234.key
openssl rand -hex 16 > auth_t234.key
openssl rand -hex 32 > oem_k1.key

./example.sh

eks_t234.imgsym2_t234.key をソースフォルダ内の指定されたディレクトリにコピーします:

cp eks_t234.img /your_path/cd Linux_for_Tegra/bootloader/
sudo cp sym2_t234.key /your_path/Linux_for_Tegra

以下の例では、reComputer J401 を例にしてイメージを生成する方法を示します:

sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh \
--network usb0 \
--no-flash \
--showlogs \
-p "-c bootloader/generic/cfg/flash_t234_qspi.xml" \
recomputer-orin-j401 \
internal

recomputer-orin-j401 を使用しているデバイスの名前に置き換えてください。パラメータとして有効な device name を提供する必要があります。これは Linux_for_Tegra のルートディレクトリにある .conf ファイル名をチェックすることで見つけることができます。これらのファイル名のプレフィックスが有効な device name パラメータに対応しています。

ヒント

JetPack 5 では、ファイルパスが異なるため、-p パラメータを以下のように変更する必要があります: -p "-c bootloader/t186ref/cfg/flash_t234_qspi.xml"

したがって、L4T 36.4.3 で利用可能なデバイス名パラメータは以下の通りです。j40j30 シリーズは同じ設定ファイルを使用します:

  • recomputer-industrial-orin-j201 (recomputer-industrial-orin-j40/j30 もこの device name をパラメータとして使用します。)
  • recomputer-orin-j401
  • reserver-agx-orin-j501x
  • reserver-agx-orin-j501x-gmsl
  • reserver-industrial-orin-j401
  • recomputer-orin-j40mini
  • recomputer-orin-robotics-j401
  • recomputer-orin-super-j401

eks_t234_sigheader.img.encrypt をターゲットディレクトリにコピーします:

sudo cp bootloader/eks_t234_sigheader.img.encrypt ./tools/kernel_flash/images/internal/

Linux_for_Tegra ディレクトリで、以下のコマンドを実行して暗号化されたルートファイルシステムをフラッシュします。 再度、recomputer-orin-j401 をお使いのボードに対応するデバイス名に置き換えてください。

sudo ROOTFS_ENC=1 \
./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh \
--external-device nvme0n1p1 \
-i ./sym2_t234.key \
-c tools/kernel_flash/flash_l4t_t234_nvme_rootfs_enc.xml \
-S 80GiB \
-p "-c bootloader/generic/cfg/flash_t234_qspi.xml" \
--showlogs \
--network usb0 \
recomputer-orin-j401 internal

このフラッシュプロセス中に、Jetson デバイスのストレージが暗号化されます。

警告

OPTEE によって生成された暗号化ファイルは、後で復号化に必要になるため、安全に保管してください。

3. 復号化パスワードの取得

以前にビルドしたソースディレクトリ Linux_for_Tegra で、sym2_t234.key ファイルを以下の場所にコピーします:

cp source/tegra/optee-src/nv-optee/optee/samples/hwkey-agent/host/tool/gen_ekb/sym2_t234.key source/tegra/optee-src/nv-optee/optee/samples/luks-srv/host/tool/gen_luks_passphrase

次に、フラッシュプロセス中に取得した UUIDBR_CID に基づいて復号化パスワードを生成します:

cd source/tegra/optee-src/nv-optee/optee/samples/luks-srv/host/tool/gen_luks_passphrase


python3 gen_luks_passphrase.py -k sym2_t234.key -c "UUID of the disk" -u -e "BR_CID"
# For example
python gen_luks_passphrase.py -k sym2_t234.key -c "551df6eb-fa80-431c-bb54-121481e53bae" -u -e '0x80012344705E01D15C00000015020180'

UUIDBR_CID の値は、Linux_for_Tegra/initrdlog 下のログファイルで見つけることができます。 フラッシュ操作のタイムスタンプに基づいて対応するログファイルを見つけて、これらの値を取得してください。

BR CIDUUID

gen_luks_passphrase.py はターミナルに復号化パスワードを短時間表示します—消える前にすぐに記録してください。

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。さまざまな好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...