メインコンテンツまでスキップ

reTerminalにUbuntuをインストールする方法

reTerminalにUbuntuをインストールしたい場合は、以下の手順に従って段階的に進めてください:

  • ステップ 1. Ubuntu Server 21.10をreTerminalのeMMCストレージにフラッシュします
注記

フラッシュ手順についてはこちらを参照してください。Raspberry Pi Imagerを開いた後、CHOOSE OS > Use customに移動し、上記のイメージを選択してフラッシュしてください

  • ステップ 2. reTerminalにSSHで接続し、以下のコマンドを順番に実行します。ユーザー名としてubuntu、パスワードとしてubuntuを使用してください
wget https://files.seeedstudio.com/wiki/ReTerminal/ubuntu/script1.sh
wget https://files.seeedstudio.com/wiki/ReTerminal/ubuntu/script2.1.sh
chmod +x script1.sh script2.1.sh
sudo ./script1.sh
sudo reboot
sudo ./script2.1.sh
sudo reboot
  • ステップ 3. これで、reTerminalはUbuntuデスクトップで起動しますが、向きが間違っています

pir

  • ステップ 4. 右上角の電源アイコンをクリックし、Settingsをクリックします

pir

  • ステップ 5. Displaysを選択し、Orientationの下でPortrait Leftを選択してApplyをクリックします

pir

最終的に、適切な向きでUbuntuデスクトップが表示されます!

pir

Loading Comments...