メインコンテンツまでスキップ

Isaac ROS AprilTag

前提条件

AprilTagをデプロイする前に、reComputerでIsaac ROSの基本環境が正常にセットアップされていることを確認してください インストールガイド。ROS2がインストールされていない場合は、このドキュメントを参照してください。

Isaac ROS AprilTagパッケージトピック

購読トピック:

ROSトピックインターフェース説明
imagesensor_msgs/Image入力カメラストリーム。
camera_infosensor_msgs/CameraInfo入力カメラ内部パラメータストリーム。

配信トピック:

ROSトピックタイプ説明
tag_detectionsisaac_ros_apriltag_interfaces/AprilTagDetectionArrayAprilTag検出メッセージの配列。
tftf2_msgs/TFMessage検出されたAprilTag(TagFamily:ID)のカメラのframe_idに対する相対的な姿勢。

1. Isaac ROS AprilTag環境セットアップ

ワークスペースの作成(既に完了している場合はスキップ)

mkdir -p ~/workspaces/isaac_ros-dev/src
echo "export ISAAC_ROS_WS=${HOME}/workspaces/isaac_ros-dev/" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

パッケージとROSバッグデータのクローン

cd ${ISAAC_ROS_WS}/src
git clone https://github.com/NVIDIA-ISAAC-ROS/isaac_ros_apriltag.git
cd ${ISAAC_ROS_WS}/src/isaac_ros_apriltag && \
git lfs pull -X "" -I "resources/rosbags/quickstart.bag"

Dockerコンテナに入る

cd ${ISAAC_ROS_WS}/src/isaac_ros_common && \
./scripts/run_dev.sh

2. ROSバッグデータでのテスト

AprilTagパッケージのインストール(Docker内)

sudo apt-get install -y ros-humble-isaac-ros-apriltag

AprilTagノードの起動

ros2 launch isaac_ros_apriltag isaac_ros_apriltag.launch.py

新しいターミナルを開く(Docker内)

cd ${ISAAC_ROS_WS}/src/isaac_ros_common && \
./scripts/run_dev.sh

ROSバッグの再生

ros2 bag play --loop src/isaac_ros_apriltag/resources/rosbags/quickstart.bag

RViz2での可視化

ローカルターミナルでRViz2を開き、ImageTFコンポーネントを追加します:

ros2 run rviz2 rviz2

3. USBカメラでのテスト

ROS2がローカルにインストールされていることを確認してください。

USBカメラワークスペースの作成

cd ~/
mkdir -p usbcam/src
cd usbcam/src

usb_camパッケージのクローンとビルド

git clone https://github.com/ros-drivers/usb_cam.git
cd ..
colcon build
echo "source ~/usbcam/install/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

カメラフォーマットの確認

カメラを接続し、デバイスパス(例:/dev/video*)を確認します。以下でテストします:

cd ~/usbcam
ros2 run usb_cam usb_cam_node_exe

サポートされているピクセルフォーマット:

rgb8, yuyv, yuyv2rgb, uyvy, uyvy2rgb, m4202rgb, mono8, mono16, y102mono8, raw_mjpeg

カメラの設定

  1. /usbcam/src/usb_cam/config/params_1.yamlpixel_formatを変更します。
  1. frame_idを調整します(デフォルト:camera)。
  2. /usbcam/src/usb_cam/launch/camera_config.py(58行目と62行目)でトピック名をAprilTagの要件(/image/camera_info)に合わせてリマップします。

再ビルドとカメラの起動

cd ~/usbcam
colcon build
ros2 launch usb_cam camera.launch.py

AprilTagノードの実行(Docker内)

cd ${ISAAC_ROS_WS}/src/isaac_ros_common && \
./scripts/run_dev.sh
ros2 launch isaac_ros_apriltag isaac_ros_apriltag.launch.py

RViz2での可視化

Fixed Frameをカメラのframe_idに設定し、/imageを購読するImageコンポーネントを追加し、TFを有効にします。
注:このテストでは200mm × 200mmのAprilTagを使用しています。

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを用意しています。

Loading Comments...