メインコンテンツまでスキップ

JetPack 7.2 無線モジュールセットアップガイド

Seeed Jetson デバイスを JetPack 7.2 にアップグレードした後、M.2 Key E Wi-Fi モジュールが PCIe 上では検出されているにもかかわらず、無線ネットワークインターフェースが表示されない場合があります。

このガイドでは、次のモジュール向けの JetPack 7.2 修復フローについて説明します。

  • Intel AX210 / AX200(iwlwifi と iwlmvm を使用)。
  • Realtek RTL8852BE / 8852BE(rtw89 ドライバスタックを使用)。

修復には通常 2 つの作業が必要です。JetPack 7.2 のカーネル 6.8.12-1021-tegra に対応するカーネルモジュールをインストールし、対応するファームウェアファイルを /lib/firmware 配下に展開(解凍)します。

注記

このガイドは、カーネル 6.8.12-1021-tegra を使用する JetPack 7.2 システムを対象としています。修復用ドライバモジュールはこのカーネル向けにビルドされています。uname -r の出力が別のカーネルである場合は、そのカーネルバージョン専用のドライバパッケージを使用してください。

症状​

JetPack 7.2 にアップグレードした後、次のいずれか、または複数の症状が見られる場合があります。

  • lspci では Wi-Fi モジュールが検出されるが、ip link に wlan0 が表示されない。
  • dmesg に iwlwifi または rtw89 のファームウェア読み込みエラーが報告される。
  • modprobe が、期待されるモジュールが見つからないと報告する。
  • ドライバを手動で読み込むと一時的には動作するが、再起動後に再び Wi-Fi が消えてしまう。

前提条件​

  • JetPack 7.2 がフラッシュされた Seeed Jetson デバイス。
  • カーネルバージョン 6.8.12-1021-tegra。
  • 正しく取り付けられたサポート対象の M.2 Key E Wi-Fi モジュール:Intel AX210、Intel AX200、または Realtek RTL8852BE。
  • Ethernet、USB ネットワーク、または別のネットワークアダプタによる一時的なインターネット接続。
  • Jetson デバイス上での sudo 権限。

まずカーネルバージョンと PCIe デバイスを確認します。

uname -r
lspci -nnk | grep -A3 -i network

一般的な PCI ID は次のとおりです。

モジュール代表的な PCI ID
Intel AX2108086:2725
Intel AX2008086:2723
Realtek RTL8852BE10ec:b852

オプション 1:ワンクリック修復スクリプト​

Jetson が Ethernet または別のネットワークアダプタ経由でインターネットにアクセスできる場合は、このオプションを使用してください。

このスクリプトは、公開 OneDrive フォルダから修正版 JetPack 7.2 ドライバモジュールをダウンロードし、それらを /tmp/jp72_wifi_fix/driver/ に保存し、選択したモジュールセットを現在のカーネルモジュールディレクトリにインストールし、必要なファームウェアファイルを展開(解凍)し、起動時に自動で読み込まれるように設定します。

ヒント

OneDrive の Web リンクは、curl のダウンロード URL として直接は使用しません。スクリプトはまず共有 OneDrive ページを開いて匿名の SharePoint クッキーを取得し、その後 SharePoint REST の %24value エンドポイント経由で各ファイルをダウンロードします。

スクリプトを作成します。

cat <<'EOF' > fix_jp72_wifi.sh
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail

usage() {
cat <<'USAGE'
Usage:
bash fix_jp72_wifi.sh [--ax210|--ax200|--8852be|--download-only]

Options:
--ax210 Install Intel AX210 iwlwifi modules and firmware.
--ax200 Install Intel AX200 iwlwifi modules and firmware.
--8852be Install Realtek RTL8852BE rtw89 modules and firmware.
--download-only Only download selected driver modules and print the local file tree.
-h, --help Show this help text.
USAGE
}

MODEL="auto"
DOWNLOAD_ONLY="0"

while [[ $# -gt 0 ]]; do
case "$1" in
--ax210) MODEL="ax210" ;;
--ax200) MODEL="ax200" ;;
--8852be) MODEL="8852be" ;;
--download-only) DOWNLOAD_ONLY="1" ;;
-h|--help) usage; exit 0 ;;
*) echo "Unknown option: $1" >&2; usage; exit 1 ;;
esac
shift
done

if [[ "$MODEL" == "auto" ]] && command -v lspci >/dev/null 2>&1; then
if lspci -nn | grep -qiE 'AX210|8086:2725'; then
MODEL="ax210"
elif lspci -nn | grep -qiE 'AX200|8086:2723'; then
MODEL="ax200"
elif lspci -nn | grep -qiE 'RTL8852BE|8852BE|10ec:b852'; then
MODEL="8852be"
fi
fi

if [[ "$MODEL" == "auto" && "$DOWNLOAD_ONLY" == "1" ]]; then
MODEL="all"
fi

if [[ "$MODEL" == "auto" ]]; then
echo "Could not auto-detect a supported module. Re-run with --ax210, --ax200, or --8852be." >&2
exit 1
fi

WORKDIR="${TMPDIR:-/tmp}/jp72_wifi_fix"
SITE_URL="https://seeedstudio88-my.sharepoint.com"
API_ROOT="$SITE_URL/personal/youjiang_yu_seeedstudio88_onmicrosoft_com/_api/web"

INTEL_SHARE_LINK="https://seeedstudio88-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/youjiang_yu_seeedstudio88_onmicrosoft_com/IgC5g_yzXQ26Sb-yYWtaWU8qATu9387mvrXAvPLhJNuBtxw?e=PvK037"
INTEL_FOLDER_REL="/personal/youjiang_yu_seeedstudio88_onmicrosoft_com/Documents/ko%E9%A9%B1%E5%8A%A8%26%E8%AE%BE%E5%A4%87%E6%A0%91/iwlwifi/jp7.2"
INTEL_DIR="$WORKDIR/driver/iwlwifi/jp7.2"

RTW89_SHARE_LINK="https://seeedstudio88-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/youjiang_yu_seeedstudio88_onmicrosoft_com/IgAxZzXdPP_STosySy14oTGgAZMFt4qQ0IFsKt0oXeAi5KE?e=W84g0E"
RTW89_FOLDER_REL="/personal/youjiang_yu_seeedstudio88_onmicrosoft_com/Documents/ko%E9%A9%B1%E5%8A%A8%26%E8%AE%BE%E5%A4%87%E6%A0%91/8852be/jp7.2/8852be-6.8.12-1021-tegra"
RTW89_DIR="$WORKDIR/driver/8852be/jp7.2/8852be-6.8.12-1021-tegra"

if [[ "$(id -u)" -eq 0 ]]; then
SUDO=()
else
SUDO=(sudo)
fi

prepare_share_cookie() {
local share_link="$1"
local cookie_jar="$2"
local html_out="$3"

mkdir -p "$(dirname "$cookie_jar")"
curl -fsSL -c "$cookie_jar" -b "$cookie_jar" -o "$html_out" "$share_link"
}

download_file() {
local cookie_jar="$1"
local folder_rel="$2"
local out_dir="$3"
local name="$4"
local min_size="${5:-100000}"
local url="$API_ROOT/GetFileByServerRelativeUrl('$folder_rel/$name')/%24value"
local output="$out_dir/$name"

mkdir -p "$out_dir"
echo "Downloading $name..."
curl -fL -b "$cookie_jar" -o "$output" "$url"

local size
size=$(wc -c < "$output")
if (( size < min_size )); then
echo "Downloaded file is unexpectedly small: $output" >&2
echo "Check the OneDrive sharing link or network connection." >&2
exit 1
fi
}

download_intel() {
local cookie="$WORKDIR/iwlwifi.sharepoint.cookies"
prepare_share_cookie "$INTEL_SHARE_LINK" "$cookie" "$WORKDIR/iwlwifi.sharepoint.html"
download_file "$cookie" "$INTEL_FOLDER_REL" "$INTEL_DIR" "iwlwifi.ko" 100000
download_file "$cookie" "$INTEL_FOLDER_REL" "$INTEL_DIR" "iwlmvm.ko" 100000
}

download_rtw89() {
local cookie="$WORKDIR/rtw89.sharepoint.cookies"
prepare_share_cookie "$RTW89_SHARE_LINK" "$cookie" "$WORKDIR/rtw89.sharepoint.html"
download_file "$cookie" "$RTW89_FOLDER_REL" "$RTW89_DIR" "rtw89_8852b.ko" 100000
download_file "$cookie" "$RTW89_FOLDER_REL" "$RTW89_DIR" "rtw89_core.ko" 100000
download_file "$cookie" "$RTW89_FOLDER_REL" "$RTW89_DIR" "rtw89_8852be.ko" 50000
download_file "$cookie" "$RTW89_FOLDER_REL" "$RTW89_DIR" "rtw89_pci.ko" 100000
download_file "$cookie" "$RTW89_FOLDER_REL" "$RTW89_DIR" "SHA256SUMS" 1
download_file "$cookie" "$RTW89_FOLDER_REL" "$RTW89_DIR" "modinfo.txt" 1

if command -v sha256sum >/dev/null 2>&1; then
(cd "$RTW89_DIR" && awk '{n=$2; sub(".*/", "", n); print $1 " " n}' SHA256SUMS | sha256sum -c -)
fi
}

case "$MODEL" in
ax210|ax200)
rm -rf "$INTEL_DIR"
download_intel
;;
8852be)
rm -rf "$RTW89_DIR"
download_rtw89
;;
all)
rm -rf "$WORKDIR/driver"
download_intel
download_rtw89
;;
esac

echo "Downloaded files:"
case "$MODEL" in
ax210|ax200) find "$INTEL_DIR" -type f | sort ;;
8852be) find "$RTW89_DIR" -type f | sort ;;
all) find "$WORKDIR/driver" -type f | sort ;;
esac

if [[ "$DOWNLOAD_ONLY" == "1" ]]; then
echo "Download-only mode completed. No system files were changed."
exit 0
fi

KVER="$(uname -r)"
EXPECTED_KVER="6.8.12-1021-tegra"
if [[ "$KVER" != "$EXPECTED_KVER" ]]; then
echo "WARNING: current kernel is $KVER, expected $EXPECTED_KVER." >&2
echo "Only continue if these modules match your kernel." >&2
fi

ensure_zstd() {
if ! command -v unzstd >/dev/null 2>&1; then
echo "Installing zstd..."
"${SUDO[@]}" apt update
"${SUDO[@]}" apt install -y zstd
fi
}

install_intel() {
local module_dir="/lib/modules/$KVER/kernel/drivers/net"
local stamp
stamp="$(date +%Y%m%d%H%M%S)"

if [[ ! -d "$module_dir" ]]; then
echo "Kernel module directory not found: $module_dir" >&2
exit 1
fi

for name in iwlwifi.ko iwlmvm.ko; do
if [[ -f "$module_dir/$name" ]]; then
"${SUDO[@]}" cp -a "$module_dir/$name" "$module_dir/$name.bak.$stamp"
fi
"${SUDO[@]}" install -m 0644 "$INTEL_DIR/$name" "$module_dir/$name"
done

ensure_zstd

case "$MODEL" in
ax210)
"${SUDO[@]}" unzstd -f -k /lib/firmware/iwlwifi-ty-a0-gf-a0-86.ucode.zst
"${SUDO[@]}" unzstd -f -k /lib/firmware/iwlwifi-ty-a0-gf-a0.pnvm.zst
;;
ax200)
shopt -s nullglob
local ax200_fw=(/lib/firmware/iwlwifi-cc-a0-*.ucode.zst)
if [[ "${#ax200_fw[@]}" -eq 0 ]]; then
echo "No AX200 firmware archive found: /lib/firmware/iwlwifi-cc-a0-*.ucode.zst" >&2
exit 1
fi
"${SUDO[@]}" unzstd -f -k "${ax200_fw[@]}"
;;
esac

printf "iwlwifi\ncfg80211\nmac80211\n" | "${SUDO[@]}" tee /etc/modules-load.d/iwlwifi.conf >/dev/null
"${SUDO[@]}" depmod -a
"${SUDO[@]}" modprobe -r iwlmvm iwlwifi 2>/dev/null || true
"${SUDO[@]}" modprobe iwlwifi
}

install_rtw89() {
local module_dir="/lib/modules/$KVER/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtw89"
local stamp
stamp="$(date +%Y%m%d%H%M%S)"

"${SUDO[@]}" mkdir -p "$module_dir"
for name in rtw89_core.ko rtw89_pci.ko rtw89_8852b.ko rtw89_8852be.ko; do
if [[ -f "$module_dir/$name" ]]; then
"${SUDO[@]}" cp -a "$module_dir/$name" "$module_dir/$name.bak.$stamp"
fi
"${SUDO[@]}" install -m 0644 "$RTW89_DIR/$name" "$module_dir/$name"
done

ensure_zstd

if [[ ! -d /lib/firmware/rtw89 ]]; then
echo "Firmware directory not found: /lib/firmware/rtw89" >&2
exit 1
fi

shopt -s nullglob
local rtw_fw=(/lib/firmware/rtw89/rtw885*.zst)
if [[ "${#rtw_fw[@]}" -eq 0 ]]; then
echo "No Realtek rtw885*.zst firmware archives found under /lib/firmware/rtw89" >&2
exit 1
fi
"${SUDO[@]}" unzstd -f -k "${rtw_fw[@]}"

printf "rtw89_8852be\n" | "${SUDO[@]}" tee /etc/modules-load.d/rtw89_8852be.conf >/dev/null
"${SUDO[@]}" depmod -a
"${SUDO[@]}" modprobe -r rtw89_8852be rtw89_8852b rtw89_pci rtw89_core 2>/dev/null || true
"${SUDO[@]}" modprobe rtw89_8852be
}

case "$MODEL" in
ax210|ax200) install_intel ;;
8852be) install_rtw89 ;;
all)
echo "Install mode cannot use MODEL=all. Re-run with --ax210, --ax200, or --8852be." >&2
exit 1
;;
esac

echo "Repair completed. Reboot the Jetson if wlan0 does not appear immediately."
EOF

chmod +x fix_jp72_wifi.sh

スクリプトを実行します:

# Auto-detect the Wi-Fi module and repair the driver
bash fix_jp72_wifi.sh

# If auto-detection fails, specify the module manually
bash fix_jp72_wifi.sh --ax210
bash fix_jp72_wifi.sh --ax200
bash fix_jp72_wifi.sh --8852be

システムファイルを変更せずに OneDrive のダウンロードパスのみを検証するには、次を実行します:

# Download all supported driver packages and print their local tree
bash fix_jp72_wifi.sh --download-only

# Or download only one package
bash fix_jp72_wifi.sh --8852be --download-only

想定されるダウンロード構造:

/tmp/jp72_wifi_fix/driver/iwlwifi/jp7.2/iwlmvm.ko
/tmp/jp72_wifi_fix/driver/iwlwifi/jp7.2/iwlwifi.ko
/tmp/jp72_wifi_fix/driver/8852be/jp7.2/8852be-6.8.12-1021-tegra/SHA256SUMS
/tmp/jp72_wifi_fix/driver/8852be/jp7.2/8852be-6.8.12-1021-tegra/modinfo.txt
/tmp/jp72_wifi_fix/driver/8852be/jp7.2/8852be-6.8.12-1021-tegra/rtw89_8852b.ko
/tmp/jp72_wifi_fix/driver/8852be/jp7.2/8852be-6.8.12-1021-tegra/rtw89_8852be.ko
/tmp/jp72_wifi_fix/driver/8852be/jp7.2/8852be-6.8.12-1021-tegra/rtw89_core.ko
/tmp/jp72_wifi_fix/driver/8852be/jp7.2/8852be-6.8.12-1021-tegra/rtw89_pci.ko

オプション 2: 手動セットアップ​

ファイルを手動でダウンロードしてインストールしたい場合は、このオプションを使用します。

Intel AX210 / AX200​

以下の OneDrive フォルダから JetPack 7.2 Intel ドライバパッケージをダウンロードします:

フォルダには次のファイルが含まれます:

  • iwlwifi.ko
  • iwlmvm.ko

両方のファイルを Jetson にコピーし、例えば ~/Downloads/ 配下に置いてから、現在のカーネルモジュールを置き換えます:

KVER=$(uname -r)
MODULE_DIR=/lib/modules/${KVER}/kernel/drivers/net

# Back up the original modules
sudo cp ${MODULE_DIR}/iwlwifi.ko ${MODULE_DIR}/iwlwifi.ko.bak
sudo cp ${MODULE_DIR}/iwlmvm.ko ${MODULE_DIR}/iwlmvm.ko.bak

# Install the JetPack 7.2 compatible modules
sudo cp ~/Downloads/iwlwifi.ko ${MODULE_DIR}/
sudo cp ~/Downloads/iwlmvm.ko ${MODULE_DIR}/

sudo depmod -a

必要に応じて zstd をインストールします:

sudo apt update
sudo apt install -y zstd

AX210 の場合、ty-a0-gf-a0 ファームウェアおよび PNVM ファイルを展開します:

cd /lib/firmware
sudo unzstd -f -k iwlwifi-ty-a0-gf-a0-86.ucode.zst
sudo unzstd -f -k iwlwifi-ty-a0-gf-a0.pnvm.zst

AX200 の場合、cc-a0 ファームウェアファイルを展開します:

cd /lib/firmware
sudo unzstd -f -k iwlwifi-cc-a0-*.ucode.zst

起動時に自動でロードされるように有効化します:

printf "iwlwifi\ncfg80211\nmac80211\n" | sudo tee /etc/modules-load.d/iwlwifi.conf
sudo depmod -a
sudo modprobe iwlwifi

Realtek RTL8852BE / 8852BE​

以下の OneDrive フォルダから JetPack 7.2 Realtek 8852BE ドライバパッケージをダウンロードします:

検証済みのフォルダパスは 8852be/jp7.2/8852be-6.8.12-1021-tegra/ で、次のファイルが含まれます:

  • rtw89_core.ko
  • rtw89_pci.ko
  • rtw89_8852b.ko
  • rtw89_8852be.ko
  • SHA256SUMS
  • modinfo.txt

フォルダを Jetson にコピーし、例えば ~/Downloads/8852be-6.8.12-1021-tegra/ 配下に置いてから、モジュールをインストールします:

KVER=$(uname -r)
RTW89_DIR=/lib/modules/${KVER}/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtw89
DRIVER_DIR=~/Downloads/8852be-6.8.12-1021-tegra

sudo mkdir -p ${RTW89_DIR}
sudo cp ${DRIVER_DIR}/rtw89_core.ko ${RTW89_DIR}/
sudo cp ${DRIVER_DIR}/rtw89_pci.ko ${RTW89_DIR}/
sudo cp ${DRIVER_DIR}/rtw89_8852b.ko ${RTW89_DIR}/
sudo cp ${DRIVER_DIR}/rtw89_8852be.ko ${RTW89_DIR}/

必要に応じて zstd をインストールし、その後 Realtek ファームウェアファイルを展開します:

sudo apt update
sudo apt install -y zstd

cd /lib/firmware/rtw89
sudo unzstd -f -k rtw885*.zst

モジュール依存関係を更新し、ドライバをロードします:

printf "rtw89_8852be\n" | sudo tee /etc/modules-load.d/rtw89_8852be.conf
sudo depmod -a
sudo modprobe rtw89_8852be
注記

モジュール名は rtw89_8852be です。sudo modprobe 8852be を実行すると、8852be はカーネルモジュール名ではないため失敗します。

ワイヤレスインターフェースがすぐに表示されない場合は、Jetson を再起動します:

sudo reboot

Wi-Fi の確認​

再起動後、次のコマンドを使用します:

# Check PCI device detection
lspci -nnk | grep -A3 -i network

# Check Intel or Realtek Wi-Fi logs
sudo dmesg | grep -Ei 'iwl|rtw89'

# Check wireless interface
ip link show

# Check loaded modules
lsmod | grep -E 'iwl|rtw89'

セットアップが成功していれば、Wi-Fi デバイス、想定されるカーネルモジュール、および wlan0 のようなワイヤレスインターフェースが表示されます。

次の AX210 の結果は、修復後に Wi-Fi が有効になった最終状態を示しています:

トラブルシューティング​

症状確認事項
lspci が Wi-Fi モジュールを検出できないM.2 Key E の取り付けを確認し、キャリアボードのデバイスツリーで PCIe レーンが有効になっていることを確認します。
Intel の dmesg がファームウェア読み込み失敗を報告する対応する .ucode と、AX210 の場合は .pnvm ファイルが /lib/firmware/ 配下に展開されていることを確認します。
Realtek の dmesg がファームウェア読み込み失敗を報告する特に rtw8852b ファームウェアファイルについて、rtw885*.zst ファイルが /lib/firmware/rtw89/ 配下に展開されていることを確認します。
modprobe iwlwifi が Invalid argument を報告するfind /lib/modules/$(uname -r) -name "rfkill.ko" で rfkill.ko が存在するか確認します。存在しない場合は、正しい BSP イメージを使用するか、カーネルモジュールを再ビルドします。
modprobe rtw89_8852be がモジュールが見つからないと報告する4 つの rtw89*.ko ファイルが /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtw89/ にコピーされていることを確認し、その後 sudo depmod -a を実行します。
modprobe 8852be が失敗するsudo modprobe rtw89_8852be を使用します。8852be はモジュール名ではありません。
再起動後に Wi-Fi が消える/etc/modules-load.d/iwlwifi.conf または /etc/modules-load.d/rtw89_8852be.conf が存在することを確認し、再度 sudo depmod -a を実行します。
AX210 がロードされるが 6 GHz ネットワークをスキャンできないiwlwifi-ty-a0-gf-a0.pnvm が存在することを確認し、iw reg get で設定されているリージョンコードが 6 GHz をサポートしているか確認します。

補足​

  • AX210 と AX200 のファームウェアファイルには互換性がありません。AX210 は ty-a0-gf-a0 を使用し、AX200 は cc-a0 を使用します。
  • Realtek RTL8852BE は /lib/firmware/rtw89/ 配下の rtw89 ドライバスタックとファームウェアを使用します。
  • これらの修復パッケージは、JetPack 7.2 カーネル 6.8.12-1021-tegra 向けにビルドされています。
  • カスタム Jetson キャリアボードでの回避策として apt upgrade を使用するのは避けてください。代わりに、対象カーネル用に検証済みの BSP イメージまたはドライバパッケージを使用してください。

技術サポート & 製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご用意しています。お好みやニーズに合わせて選べる複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...