メインコンテンツまでスキップ

reComputer Rugged J401 ハードウェアおよびインターフェースの使用方法

この wiki では、reComputer Rugged J40 のさまざまなハードウェアおよびインターフェースを紹介し、それらをどのように活用してプロジェクトのアイデアを拡張できるかを説明します。reComputer Rugged J40 のほとんどのインターフェースは M12 コネクタを採用しており、IP66 等級の防水・防塵性能と優れた耐振動性を備えています。これにより、船舶への搭載や港湾監視システムなど、過酷な屋外環境での長期運用に適しています。

Image

ハードウェア概要​

側面図 1

側面図 2

底面図

キャリアボード仕様​

項目仕様
I/OEthernet1× M12 GbE + 4× M12 GbE PSE (IEEE 802.3af, 15 W, 10/100/1000 Mbps)
USB4× USB 3.2 Type-A(防水コネクタ)+ 1× USB 3.0 Type-C(デバイス / 書き込み)+ 1× USB 2.0 Type-C(デバッグ)
Display1× HDMI 2.1(防水キャップ)
CAN2× CAN-FD(アイソレート)M12 A コード経由
Serial1× RS-232/422/485 M12 A コード経由
DI/DO2× DI + 2× DO M12 A コード経由
SIM1× Nano-SIM カードスロット
Antenna4× SMA 防水アンテナコネクタ
StorageM.2 Key M1× M.2 Key M(NVMe 2280 SSD 用、128 GB SSD 付属)
拡張M.2 Key E1× M.2 Key E(M.2 2230 Wi-Fi モジュール用、Wi-Fi 6 モジュール付属)
M.2 Key B1× M.2 Key B(5G モジュール用)
オンボードSPI / I2C1× SPI、1× I2C(内部ピンヘッダ)
RTCRTC ソケット、2 ピンコネクタ
LED1× PWR LED(緑)、1× SSD LED(緑)
Button1× Recovery ボタン、1× RST ボタン
Power入力M12 A コード DC 19–48 V

電源​

Image

reComputer Rugged J401 は M12 A コード DC 19–48V 電源インターフェースを備えており、広い電圧入力範囲に対応しているため、さまざまな電源環境で使用できます。インターフェースの定義は以下の表のとおりです。

Image

Pin用途タイプ線色
1DC 電源入力電源Brown
2White
3グラウンドグラウンドBlue
4Black

ディスプレイ​

防水サイドカバーを固定している 2 本のネジを外して開くと、高品質な映像出力を提供する HDMI 2.1 ポートにアクセスできます。

Image

SSD 用 M.2 Key M と Wi-Fi / Bluetooth 用 M.2 Key E​

reComputer Rugged J401 には M.2 Key E インターフェースが搭載されており、これを通じてデバイスの Bluetooth および Wi-Fi 機能を拡張できます。Intel Dual Band RTL8822CE Wireless NIC の使用を推奨します。

M.2 Key M は、高速ソリッドステートドライブ(SSD)向けに設計されたインターフェースであり、超高速なデータ転送速度を提供し、高い性能を必要とするアプリケーションに最適です。

インターフェースの位置は以下の図のとおりです。

Image

使用手順​

付属の SSD を取り外して新しい SSD を取り付ける場合は、お使いの SSD が次の 2 つの条件を満たしていることを確認してください。

  • M.2 Key M スロット(x4 PCIe Gen3) インターフェースに対応していること。

  • 2280 サイズ仕様に準拠していること。

Jetson デバイスでターミナルを開き、次のコマンドを入力して SSD の読み書き速度をテストします。

sudo dd if=/dev/zero of=tempfile bs=1M count=1024 conv=fdatasync

Image

テスト完了後は、キャッシュファイルを削除するために sudo rm tempfile コマンドを実行してください。

Wi-Fi モジュールを取り付けてデバイスの電源を入れたら、デバイスの Wi-Fi および Bluetooth 設定を行うことができます。

Image

もちろん、次のコマンドを使用してデバイスの動作状態を確認することもできます。

ifconfig

Image

bluetoothctl

Image

4G/5G モジュール用 M.2 Key B​

M.2 Key B スロットは、Nano SIM カードホルダー付きの 4G/5G セルラーモジュールをサポートします。

ハードウェア接続​

Image

使用手順​

ステップ 1. ハードウェア認識の確認

lsusb 

このコマンドは、システムに接続されているすべての USB デバイスの一覧を、メーカー(ID)、種類、その他の情報とともに表示します。たとえば、出力に Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. EM12-G などと表示されていれば、5G モジュールが存在していることを示します。

Image

ステップ 2. ドライバのロード確認

5G モジュールに必要な option ドライバがロードされていることを確認することが重要です。lsmod コマンドを使用して確認できます。

lsmod | grep option 

option ドライバが正常にロードされていれば、出力にドライバに関する情報が表示されます。

Image

ステップ 3. ModemManager の設定

ModemManager はモデムデバイスを管理するためのツールであり、インストールして再起動する必要があります。

sudo apt install modemmanager 
sudo systemctl restart ModemManager

apt install コマンドは ModemManager パッケージのインストールに使用され、systemctl restart は ModemManager サービスを再起動して、新しい設定が有効になるようにします。

ステップ 4. モジュール認識の確認

ModemManager が 5G モジュールを正しく認識できているかを確認するために、mmcli -L コマンドを使用します。

mmcli -L 

5G モジュールが認識されている場合、/org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0 のような出力が表示され、検出されたモデムデバイスへのパスを示します。

Image

ステップ 5. APN の設定

APN(Access Point Name)は、モバイルデバイスをネットワークに接続するために重要な設定です。ここでは nmcli コマンドを使用してベアラープロファイルを作成します。中国移動通信(China Mobile)を例に、次のコマンドで設定ファイルを作成できます。

sudo nmcli con add type gsm ifname "*" apn "CMNET" ipv4.method  auto 

このコマンドは、新しい GSM(Global System for Mobile Communications)タイプの接続を追加し、APN を「CMNET」と指定し、IPv4 自動設定を使用します。

ステップ 6. 接続の有効化

ベアラープロファイルを作成したら、接続を有効化する必要があります。

sudo nmcli con up "gsm" 

このコマンドは GSM 接続を有効化し、成功すると確認メッセージが表示されます。

Image

ステップ 7. モジュール認識の再確認

APN を設定した後もモジュールが認識されていることを確認するために、再度 mmcli -L コマンドを実行します。

mmcli -L 

ステップ 8. モジュールステータスの確認

最後に、mmcli -m 0 コマンドを使用して、IP 割り当て、キャリア、ネットワーク接続状態など、モジュールに関する詳細情報を確認できます。

mmcli -m 0 

このコマンドは、メーカー、モデル、サポートおよび現在使用中のネットワーク技術、デバイスステータス、接続中のネットワークオペレータなど、5G モジュールに関する包括的な詳細情報を提供します。

Image

Ethernet​

reComputer Rugged J401 は、1x 標準 Gigabit Ethernet (10/100/1000M) RJ45 ポート (J35) と 4x Gigabit PSE (Power Sourcing Equipment) RJ45 ポート (J36–J39) を備えています。標準 Gigabit ポートは一般的なネットワーク接続に使用されます。PSE ポートは IEEE 802.3af/at 規格をサポートしており、IP カメラや無線アクセスポイントなど接続されたデバイスに対して Ethernet 経由で電力を供給でき、ポートあたり最大 15.4W(802.3af)の出力が可能です。これにより、産業用途、AMR、および屋外エッジコンピューティング用途に最適で、別途電源ケーブルを敷設する必要がなくなります。すべての Gigabit ポートは Jetson Orin モジュール内の PCIe コントローラから供給されており、10/100/1000M のオートネゴシエーションをサポートします。

Image

Linux のネットワークデバイス名は、以下に示すように物理 Ethernet ポートに対応しています。Ethernet コネクタを画像と同じ向きから見た場合、左から右への対応は eth4、eth2、eth1、eth0、eth3 となります。

Mapping between Linux Ethernet device names and physical ports on reComputer Rugged J401

物理ポート位置Linux デバイス名
左から 1 番目eth4
左から 2 番目eth2
中央eth1
右から 2 番目eth0
右から 1 番目eth3

各 Ethernet ポートのネゴシエートされた帯域幅と物理リンク状態を確認するには ethtool を使用します。コマンドが利用できない場合は、まずインストールします:

sudo apt update
sudo apt install -y ethtool

次のコマンドを実行して、5 つすべての物理 Ethernet インターフェースの速度、デュプレックスモード、オートネゴシエーション状態、およびリンク状態を表示します:

for interface in eth0 eth1 eth2 eth3 eth4; do
echo "=== ${interface} ==="
sudo ethtool "${interface}" | grep -E 'Speed:|Duplex:|Auto-negotiation:|Link detected:'
done
注記

Speed は 1000Mb/s のようなネゴシエートされたリンク帯域幅を示します。Duplex は通常 Full と表示されるはずで、Link detected: yes は対応する物理ポートにアクティブな接続があることを示します。未接続のポートは Speed: Unknown! や Link detected: no と表示される場合があります。

使用手順​

ハードウェア接続​

PoE 出力の有効化​

4 つの PSE ポート (J36–J39) は、オンボードの PSE コントローラによって駆動されますが、これはデフォルトでは無効になっています。標準状態のシステムではこれを有効化するものは何もないため、J36–J39 にカメラを接続しても、PSE 電源イネーブルラインが High に駆動され、かつ High のまま維持されるまで電源は供給されません。

信号GPIO方向意味
PSE_PWR_ENgpiochip2 line 15outputHigh に駆動して PSE 出力をオンにする
PSE_PGgpiochip2 line 0input1 = PSE 電源正常
PSE_INTBgpiochip2 line 1input0 = フォルトなし

GPIO ツールがインストールされていない場合はインストールし、その後出力を有効にして保持します:

sudo apt-get install -y gpiod     # only if gpioset/gpioget are not already present

# Set PSE_PWR_EN high and keep it high.
# -m signal : maintain the level until the process receives SIGINT/SIGTERM
# setsid + & : detach it from the terminal so the hold survives the SSH session
sudo setsid gpioset -m signal 2 15=1 >/dev/null 2>&1 &

# Confirm the hold is alive
ps aux | grep "[g]pioset -m signal 2 15=1"

# Confirm the controller reports power good -> expected output: "1 0"
sudo gpioget gpiochip2 0 1

期待される出力:

1 0

1 0 は PSE_PG=1(電源正常)かつ PSE_INTB=0(フォルトなし)を意味します。PSE_PG が 0 のままの場合は電力が供給されていません。ケーブルとカメラ自体の電源要件(802.3af ではポートあたり 15.4 W まで)を確認してください。PSE_INTB が 1 を示す場合、コントローラがフォルトをラッチしています — 負荷を外し、電源を再投入してから再度確認してください。

重要:レベルが駆動されるのは gpioset プロセスが生存している間だけです。キャラクタデバイス経由で要求された GPIO ラインは、それを保持している最後のプロセスが終了するとデフォルト状態に戻ります。これは gpioset --help に明示されています。そのため、コマンドを実行してすぐに戻ってしまうだけでは、PSE をオンのまま維持できません。再起動後、またはプロセスが kill された場合、カメラへの電源は失われ、リンクはダウンします。

再起動後も PSE をオンに保つ(オプション)​

同じホールド処理を systemd ユニットにラップし、毎回のブート時に適用され、終了した場合は自動的に再起動されるようにします:

sudo tee /etc/systemd/system/poe-pse-hold.service >/dev/null <<'EOF'
[Unit]
Description=Hold PoE PSE power enable (PSE_PWR_EN gpio2/15)

[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/gpioset -m signal 2 15=1
Restart=on-failure
RestartSec=2

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now poe-pse-hold
systemctl status poe-pse-hold --no-pager

Type=simple と Restart=on-failure の組み合わせにより、これはワンショットコマンドではなくホールドとして動作します。systemd がプロセス — したがって GPIO レベル — を生かし続けます。

2 台の PoE カメラを起動する​

PSE 出力が有効になっていれば、外部 PoE インジェクタなしで 2 台のカメラに電力を供給し、アクセスできます。手動で立ち上げるには 3 つのステップが必要です。

ステップ 1. 実際にカメラが接続されているポートを特定します。5 つの Gigabit ポートは eth0–eth4 として列挙されます。どのインデックスがどのコネクタに対応するかを決め打ちするのではなく、carrier フラグを読み取ります:

for i in eth0 eth1 eth2 eth3 eth4; do
echo "$i carrier=$(cat /sys/class/net/$i/carrier 2>/dev/null) speed=$(cat /sys/class/net/$i/speed 2>/dev/null)"
done

ステップ 2. カメラの起動が完了するまで待ちます(PSE 電源が入ってから 30~60 秒)。その後、Jetson 側のポートを各カメラと同じサブネットに設定します:

sleep 45

sudo ip link set eth1 up
sudo ip addr add 192.168.10.100/24 dev eth1 # camera A is 192.168.10.20
sudo ip link set eth2 up
sudo ip addr add 192.168.20.100/24 dev eth2 # camera B is 192.168.20.10

ステップ 3. リンクと 2 台のカメラを確認します:

ping -c2 -W1 192.168.10.20
ping -c2 -W1 192.168.20.10
ip -br addr show eth1
ip -br addr show eth2

**期待される出力:**両方の ping が 0% packet loss を報告し、各ポートが割り当てたアドレス付きで UP と表示されます:

eth1             UP             192.168.10.100/24
eth2 UP 192.168.20.100/24

注意:

  • 各カメラは設定されたアドレスを保持します。アドレスが分からない場合は、そのカメラが属するべきサブネットにポートを設定し、ping スイープで探してください。
  • PSE_PG=1 の間ずっとポートが carrier=0 のままの場合、そのカメラは電力を消費していないか、防水コネクタが最後まで差し込まれていません。
  • 上記のアドレスは 2 台のカメラ構成から取った例です。ご自身のカメラのサブネットを使用してください。ip addr add は再起動後に保持されません — 再起動後も設定を維持する必要がある場合は、NetworkManager または systemd-networkd でポートを設定してください。
# find an unknown camera on a port (example subnet)
for ip in $(seq 2 254); do ping -c1 -W1 192.168.10.$ip >/dev/null 2>&1 && echo "192.168.10.$ip is up"; done

デュアルカメラのライブプレビュー​

両方の RTSP ストリームを同時に表示でき、それぞれを別々の GStreamer ウィンドウに表示します。1 つ目のウィンドウには GPU/EGL パスを、2 つ目のウィンドウには X11/Xv パスを使用します。このプラットフォームでは、2 つの EGL ベースのシンクを同時に動作させると EGL ディスプレイがクラッシュする可能性があります。

# Window A - GPU/EGL path
nohup env DISPLAY=:0 XAUTHORITY=/home/seeed/.Xauthority gst-launch-1.0 \
rtspsrc location="rtsp://<user>:<password>@192.168.10.20:554/" protocols=tcp latency=200 ! \
rtph265depay ! h265parse ! nvv4l2decoder ! \
nvvidconv ! "video/x-raw(memory:NVMM),width=1152,height=648" ! \
nvegltransform ! nveglglessink sync=false > /tmp/camA_disp.log 2>&1 &

# Window B - X11/Xv path
nohup env DISPLAY=:0 XAUTHORITY=/home/seeed/.Xauthority gst-launch-1.0 \
rtspsrc location="rtsp://<user>:<password>@192.168.20.10:554/" protocols=tcp latency=200 ! \
rtph265depay ! h265parse ! nvv4l2decoder ! \
nvvidconv ! "video/x-raw,width=1280,height=720" ! \
xvimagesink sync=false > /tmp/camB_disp.log 2>&1 &
  • <user>:<password> をご自身のカメラの認証情報に置き換え、IP アドレスも上で確認したものに置き換えてください。
  • DISPLAY=:0 と XAUTHORITY=/home/seeed/.Xauthority は、コマンドを SSH 経由で実行する場合に必要です。デスクトップユーザーが seeed でない場合はパスを調整してください。JetPack デスクトップセッション内のターミナルから実行する場合はどちらも不要です。
  • protocols=tcp は、産業用ネットワークでは RTSP over UDP がブロックされたりロスが多かったりすることがよくあるため使用しており、latency=200 はストリームに 200 ms のジッタバッファを与えます。
  • ここでテストしたカメラは H.265 でストリーミングします。ご自身のカメラを確認し、H.264 の場合は depayloader/parser のペアを入れ替えてください。
  • 最初のフレームが表示されるまで数秒かかります(RTSP ハンドシェイク、デコーダのウォームアップ、およびカメラのキーフレーム間隔のため)。ウィンドウが黒いままの場合は、/tmp/camA_disp.log または /tmp/camB_disp.log を確認してください。
  • プレビューを停止するには pkill -f "gst-launch-1.0.*rtspsrc" を実行するか、同じシェルから両方を起動した場合は kill %1 %2 を実行します。

ストリームのコーデックを確認するには:

timeout 20 gst-launch-1.0 -v rtspsrc location="rtsp://<user>:<password>@192.168.10.20:554/" \
protocols=tcp latency=200 ! fakesink 2>&1 | grep -o "encoding-name=(string)H26[45]" | head -1

H.264 カメラの場合は、rtph265depay ! h265parse の代わりに rtph264depay ! h264parse を使用します。それ以外のパイプラインは変更しません。

USB​

reComputer Rugged J401 は、4x USB 3.2 Type-A ポート(内部 USB 3.1 Gen1 ハブ経由で、高速な周辺機器、ストレージデバイス、カメラなどを接続するために最大 5Gbps のデータレートをサポート)と、1x USB 2.0 Type-C デバッグポート(シリアルコンソールとして機能し、システムログへのアクセス、ブート問題のデバッグ、ファームウェア更新の実行に使用)を提供します。

USB-A スピードテスト​

USB デバイスの速度をテストするスクリプトを作成します:

vim test_usb.sh

次の内容を貼り付けます:

cat <<'EOF' | sudo tee test_usb.sh >/dev/null
#!/bin/bash
set -e

MOUNT_POINT="$1"
TEST_FILE="$MOUNT_POINT/test_usb_speed.bin"

if [ -z "$MOUNT_POINT" ]; then
echo "Usage: $0 <mount_point>"
echo "Example: $0 /media/seeed/USB"
exit 1
fi

if [ ! -d "$MOUNT_POINT" ]; then
echo "Error: $MOUNT_POINT is not a directory"
exit 1
fi

echo "Write test..."
dd if=/dev/zero of="$TEST_FILE" bs=1M count=2048 conv=fdatasync status=progress

echo
echo "Drop caches..."
sync
echo 3 | sudo tee /proc/sys/vm/drop_caches >/dev/null

echo "Read test..."
dd if="$TEST_FILE" of=/dev/null bs=1M count=2048 status=progress

echo
echo "Cleaning up..."
rm -f "$TEST_FILE"
EOF

Esc を押して挿入モードを終了し、:w と入力して Enter を押してスクリプトを保存し、その後プロセスを終了します。

スクリプトに実行権限を与えてテストします:

sudo chmod +x test_usb.sh
./test_usb.sh /mnt # If your USB drive is mounted at /mnt
# Or
./test_usb.sh /media/usb # If your USB drive is mounted at /media/usb
# Or
./test_usb.sh /path/to/your/usb/mount_point

Image

USB 2.0 Type-C ポート​

このシリアルポートを USB-C データケーブル経由で使用することで、PC 側で入出力のデバッグ情報をモニタリングできます。

Image

Windows に Silicon Labs CP210x Universal Windows VCP Driver をインストールします。

デバイスマネージャーで、シリアルデバイスに割り当てられた COM ポートを探して確認します。

(スクリーンショットでは COM8)。

Image

PowerShell で次のコマンドを実行します:

#Choose your own serial port 
python -m serial.tools.miniterm COM8 115200

ユーザー名とパスワードでログインします。

Image

RTC​

reComputer Rugged J401 には、バッテリーバックアップ付きのハードウェア RTC が搭載されており、正確な時刻保持が可能です。CR1220 および CR1225 コイン型電池に対応しています。

ハードウェア接続​

Image

使用手順​

ステップ 1. 上記のように RTC バッテリーを接続します。

ステップ 2. reComputer Rugged J401 の電源を入れます。

ステップ 3. Ubuntu デスクトップで右上のドロップダウンメニューをクリックし、Settings > Date & Time に移動して、Ethernet ケーブルでネットワークに接続し、Automatic Date & Time を選択して日付と時刻を自動取得します。

Image

Ethernet 経由でインターネットに接続していない場合は、ここで日付と時刻を手動で設定できます。

ステップ 4. ターミナルウィンドウを開き、次のコマンドを実行してハードウェアクロックの時刻を確認します:

cat /sys/devices/platform/bpmp/bpmp:i2c/i2c-4/4-003c/nvvrs-pseq-rtc/rtc/rtc0/time

ステップ 5. ネットワーク接続を切断してデバイスを再起動します。システムの電源が切れても時刻が保持され、正常に動作していることが分かります。

Image

CAN​

NVIDIA Jetson Orin Nano/NX モジュールは、ネイティブ CAN コントローラ(Controller Area Network (CAN) — NVIDIA Jetson Linux Developer Guide)を 1 つだけ提供します。2 つ目の CAN インターフェースを取得するには、MCP2518FDT-E のような外部 CAN コントローラが必要です。2 つ目の CAN ポートを有効にするには、sudo modprobe mttcan でドライバをロードします。

Image

使用手順​

USB-CAN テスト​

USB-CAN アダプタを使用して、次のように CAN 通信を検証します。

注記

USB-CAN アダプタには、通常終端抵抗が内蔵されています。

  • CAN0_120R_EN_3V3=1 の場合、CAN0 のオンボード 120 Ω 終端抵抗は切り離されます。
  • CAN0_120R_EN_3V3=0 の場合、CAN0 のオンボード 120 Ω 終端抵抗は接続されます。

同じロジックが CAN1 の終端制御ピンにも適用されます。

ドライバのロードとインターフェースの設定​
# Load the driver to bring up the second CAN port
sudo modprobe mttcan
sudo ip link set can0 type can bitrate 125000
sudo ip link set can0 up

# Disconnect the onboard 120 Ω termination resistors
# because the USB-CAN adapter already provides termination
sudo gpioset -m wait gpiochip2 2=1 3=1
データのモニタリングと送信​
# Monitor data
candump can0 &
candump can1 &

# Send data
cansend can0 123#abcdabcd

CAN0 の受信および送信:

Image

CAN1 の送信:

Image

CAN ループバックテスト​

ボードレベルのループバックテストとして、CAN0 と CAN1 を相互に接続することもできます。2 つの CAN バス(CAN0_H と CAN1_H、CAN0_L と CAN1_L)を物理的に短絡し、両側のオンボード 120 Ω 終端抵抗を有効にしてから、2 つのインターフェース間の双方向通信を検証します。

3 つのターミナルを開き、次のコマンドを実行します。

ウィンドウ 1:CAN0 の設定とテスト

sudo modprobe mttcan
sudo ip link set can0 down
sudo ip link set can0 type can bitrate 250000
sudo ip link set can0 up

# Send frames from can0
cangen can0

# Receive frames on can0
candump can0

ウィンドウ 2:CAN1 の設定とテスト

sudo modprobe mttcan
sudo ip link set can1 down
sudo ip link set can1 type can bitrate 250000
sudo ip link set can1 up

# Send frames from can1
cangen can1

# Receive frames on can1
candump can1

ウィンドウ 3:終端抵抗の有効化とリンクカウンタの確認

# Enable the onboard 120 Ω termination resistors on both CAN ports
gpioset -m wait gpiochip2 2=0 3=0

# Check low-level TX/RX counters
ip -d -s link show can0
ip -d -s link show can1

配線と終端が正しければ、一方のインターフェースで生成されたフレームはもう一方のインターフェースで受信され、TX/RX カウンタがそれに応じて増加するはずです。

Image

DI/DO​

reComputer Rugged J401 の DI/DO インターフェースは、CAN インターフェースと共用の J47 2x10P コネクタに統合されています。2 チャンネルのデジタル入力と 2 チャンネルのデジタル出力をサポートし、安定した信号伝送と産業グレードの電圧適応を備えており、デジタルセンサ、リレー、その他の周辺機器の接続に適しています。

Image

ハードウェア接続​

M12 インターフェース上の対応する DI/DO ピンは、以下の図のとおりです。

Image

デジタル入力(DI)/ デジタル出力(DO)チャンネル

使用手順​

デジタル出力(DO)の操作​

DO インターフェースはオープンドレイン出力を採用しています。コマンドによって出力レベル(High/Low)を設定し、リレーや LED などの周辺機器を制御できます。

次のコマンドを実行して DO チャンネルを有効にします(外部プルアップ抵抗と 12V 電源により 12V を出力):

# Enable DO_30V_1 (gpiochip0 106)
sudo gpioset --mode=wait 0 106=1

# Enable DO_30V_2 (gpiochip0 43)
sudo gpioset --mode=wait 0 43=1

次のコマンドを実行して DO チャンネルを無効にします(出力約 0V):

# Disable DO_30V_1 (gpiochip0 106)
sudo gpioset --mode=wait 0 106=0

# Disable DO_30V_2 (gpiochip0 43)
sudo gpioset --mode=wait 0 43=0

DO を High に引き上げる前:

Image

DO を High に引き上げた後:

Image

デジタル入力(DI)の操作​

gpioget コマンドを使用して DI チャンネルの入力レベル(戻り値 1 = High レベル、0 = Low レベル)を読み取り、周辺機器の状態を取得します。

# Read DI_12V_1 (gpiochip0 105) status
gpioget gpiochip0 105

# Read DI_12V_2 (gpiochip0 144) status
gpioget gpiochip0 144

Image

UART​

reComputer Rugged J401 には、RS232、RS422、および RS485 通信モードをサポートする独立した UART インターフェース(UART1)が搭載されており、安定した信号伝送と周辺機器との高い互換性を備えています。

ハードウェア接続​

UART インターフェースチャンネル

SW3 スイッチを切り替えることで、RS232、RS485、RS422 モードを切り替えます。

注意:スイッチを押し下げた状態(ON)のときビットは 0、押されていないときビットは 1 です。

Image

Mode_0Mode_1Mode_2モードステータス
000RS-422 フルデュプレックス1T/1R RS-422
001純粋な RS-2323T/5R RS-232
010RS-485 ハーフデュプレックス1T/1R RS-485, TX ENABLE
Low アクティブ
011RS-485 ハーフデュプレックス1T/1R RS-485, TX ENABLE High アクティブ
100RS-422 フルデュプレックス終端抵抗付き RS-422
101RS-2321T/1R RS-232、バススイッチバスを必要とせず RS485 アプリケーションと共存(特殊用途向け)
110RS-485終端抵抗付き 1T/1R RS-485、TX ENABLE Low アクティブ
111シャットダウンすべての I/O ピンは高インピーダンス

SPI​

ハードウェア接続​

Image

使用手順​

Dupont ワイヤーを使用して、対象 SPI チャンネルのコアピンを接続します(/dev/spidev0.0 を例とします):MOSI ピンをその MISO ピンに接続します(データのループバック送受信を実現します)。

配線図は次のとおりです:

Image

ステップ 1: SPI カーネルモジュールをロードする(前提条件)

SPI インターフェースを操作する前に、spidev カーネルモジュールがロードされていることを確認します(デフォルトのシステムでは事前にロードされている場合がありますが、手動で確認することを推奨します):

sudo modprobe spidev

コマンド実行時にエラーメッセージが表示されなければ、モジュールが正常にロードされたことを意味します。すでにロードされている場合、コマンドは何も返しませんが、これは正常な動作です。

ステップ 2: SPI デバイスノードを確認する

ターミナルで次のコマンドを入力し、reComputer Rugged J401 の SPI インターフェースによりマッピングされたデバイス名を確認します:

ls /dev/spidev*

デバイスノードが表示されない場合は、spidev モジュールが正常にロードされていないことを意味します。sudo modprobe spidev を再実行し、システムログを確認してトラブルシューティングを行ってください。

ステップ 3: SPI テストコードの取得とコンパイル

GitHub から spidev-test テストコードを取得し、コンパイルします:

git clone https://github.com/rm-hull/spidev-test
cd spidev-test
gcc spidev_test.c -o spidev_test

ステップ 4: SPI テストプログラムを実行する

ターミナルで次のコマンドを入力して SPI テストプログラムを実行します(/dev/spidev2.0 を例とします):

sudo ./spidev_test -v -D /dev/spidev0.0 -s 100000 -p "Hello SPI"

ステップ 5: テスト結果を確認する

テストコマンドを実行した後、ターミナル上で SPI0.0 インターフェースのデータ送受信状況を確認できます。主な出力は次のとおりです:

Image

重要な判定基準:TX(送信)データと RX(受信)データが一致していれば、SPI ループバックテストが成功し、SPI インターフェース機能が正常であることを示します。

I2C​

Rugged J401 は J8 2x10 ピンコネクタを介して I2C インターフェースを提供し、センサーや周辺機器を容易に接続してシステム拡張を行うことができます。

ハードウェア接続​

Image

Image

I2C デバイスをキャリアボード上の I2C インターフェースに接続します:

  • Ground -> Ground (Pin 1)

  • SDA -> SDA (Pin 16)

  • SCL -> SCL (Pin 14)

  • VCC -> 3V3 (Pin 20)

使用手順​

ステップ 1. I2C テストツールをインストールします:

sudo apt update
sudo apt-get install i2c-tools

ステップ 2. I2C バスのマッピングを確認します:

i2cdetect -l

ステップ 3. I2C バス上のデバイスをスキャンします:

sudo i2cdetect -y -r 1

Image

リソース​

技術サポート & 製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。弊社は、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。

Loading Comments...