メインコンテンツまでスキップ

デバイスを接続

Seeed Jetson DevelopTool は、タスクに応じて 2 つの方法で Jetson デバイスに接続します:

接続タイプ用途
USB(リカバリーモード)Flash Center を使用したファームウェア書き込み
Ethernet / SSHデバイス管理、リモート開発、アプリマーケット、スキル、PC ネットワーク共有

USB 接続(リカバリーモード)​

ファームウェアを書き込むにはリカバリーモードが必要です。リカバリーモードに入るには:

  1. Jetson デバイスの電源を切ります。
  2. デバイス上の Recovery ボタンを押し続けます。
  3. Recovery を押し続けたまま、デバイスとホスト PC 間を USB-C ケーブルで接続する(またはデバイスの電源を入れる)。
  4. 2 秒後に Recovery ボタンを離します。

DevelopTool で Flash Center を開き、Detect Device をクリックして USB 接続が認識されていることを確認します。

ヒント

Linux では、次のコマンドでデバイスが認識されているか確認できます:

lsusb | grep NVIDIA

NVIDIA Corp. APX のようなエントリが表示されるはずです。

注意

Windows では、WSL2 経由の USB パススルーには usbipd ツールが必要です。信頼性の高い書き込みにはネイティブ Linux を推奨します。

Ethernet / SSH 接続​

書き込み以外のすべての機能では、DevelopTool は Ethernet(または設定済みであれば Wi-Fi)経由で SSH を用いて Jetson に接続します。

手順:

  1. Jetson とホスト PC を同じネットワークに接続するか、PC Network Sharing を有効にした直接接続の Ethernet ケーブルを使用します。
  2. DevelopTool で Remote Dev タブを開きます。
  3. Device Connection パネルに Jetson の IP アドレス、SSH ユーザー名、パスワードを入力します。
  4. Connect をクリックします。

接続されると、デバイスステータスパネルに CPU、GPU、メモリ、温度のリアルタイム情報が表示されます。

ヒント

Jetson の IP アドレスが分からない場合は、初回起動時に Jetson Init シリアルウィザードを使用してネットワークを設定し、割り当てられた IP を表示させてください。

技術サポートと製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。弊社は、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに合わせて選べる複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...