メインコンテンツまでスキップ

Jetson AGX Thor 上で 4 台の魚眼カメラによるサラウンドビュー デモを構築する

はじめに​

このデモは、NVIDIA Jetson AGX Thor 上で 4 台の魚眼カメラによるサラウンドビュー パイプラインを実行します。シャーシの周囲に配置した 4 台のカメラをキャリブレーションし、リアルタイムの 鳥瞰図 (BEV) にスティッチします。オキュパンシーはシャーシの動きを示し、YOLO-World は把持ターゲットを位置特定し、VLM はシーンにキャプションを付けます。

スティッチ後の BEV レイアウトは次のとおりです:

  • 画像の上側 = 車両の前方
  • 画像の中央 = 車両本体
  • カメラは 前・後・左・右 を向きます
注記

YOLO は ターゲットがどこにあるか に答えます。VLM は シーンがどのように見えるか に答えます。オキュパンシーは 2D の地面ヒントであり、LiDAR マップではありません。

このデモは reComputer Robotics J601 上で検証されています。

reComputer Robotics J601 Sensing SG3S-ISX031C-GMSL2F

主な特長​

  • CUDA OpenCV による GPU スティッチング
  • 内部パラメータ・外部パラメータ・シーム用の Web キャリブレーション
  • 1 つの共有 BEV 上でのオキュパンシー、YOLO-World、VLM
  • Jetson AGX Thor / reComputer Robotics J601 で検証済み

前提条件​

ハードウェア​

  • reComputer Robotics J601 (Jetson AGX Thor)
  • 4 台の Sensing SG3S-ISX031C-GMSL2F GMSL2 魚眼カメラ
  • 4 台のカメラを 1 つの GMSL ポートで共有するための Mini-Fakra 4-in-1 ケーブル 1 本
  • ディスプレイ、またはリモートデスクトップセッション
  • 別のコンピュータからキャリブレーションページを開く場合のネットワークアクセス

オプション:

  • オキュパンシーを移動支援に使いたい場合のモバイルシャーシ
  • YOLO のターゲット位置を把持支援に使いたい場合のロボットアーム

ソフトウェア​

  • J601 用の GMSL ドライバ対応 JetPack
  • リアルタイムスティッチング用の CUDA 対応 OpenCV
  • Web キャリブレーション UI 用の Python 環境
  • YOLO-World およびオプションの VLM モデル依存関係

ハードウェア接続​

キャリブレーションの前に、4 台の Sensing GMSL2 魚眼カメラを reComputer Robotics J601 上の 1 つの Mini-Fakra GMSL ポート に接続します。J601 には 2 つの Mini-Fakra コネクタがあり(最大 8 台の GMSL2 カメラ)、このデモでは 1 つの GMSL ポート と 4-in-1 Mini-Fakra ケーブルを使用します。

  1. XT30 DC 入力から J601 ボードに電源を供給します。
  2. GMSL 拡張ボードを使用する場合は、まずカメラ拡張ヘッダに装着します。
  3. Mini-Fakra 4-in-1 ケーブルを 1 つの Mini-Fakra GMSL ポート に接続します。
  4. 4 台の Sensing 魚眼カメラを、そのケーブルの 4 つの Fakra 端子に接続します。
  5. カメラをシャーシの周囲に取り付け、前・後・左・右 を向くようにします。
  6. ボード上でライブ BEV ウィンドウを見たい場合は、必要に応じて HDMI ディスプレイを接続します。

J601 上での GMSL 立ち上げについては、Robotics J601 Hardware Interfaces Usage を参照してください。

ヒント

カメラを接続したら、/dev/video* ノードと config/camera_profile.json 内のマッピングを確認してください。Step 1. Check Camera Mapping を参照してください。

インストールとセットアップ​

Step 1. リポジトリをクローンする​

git clone https://github.com/xbs0325/j601-surround-demo.git
cd j601-surround-demo

Step 2. CUDA OpenCV をビルドする​

ライブサラウンドビュー デモを実行する前に、CUDA 対応 OpenCV が利用可能であることを確認してください。

cd ~/j601-surround-demo
./scripts/build_opencv_cuda.sh --jobs $(nproc)
source scripts/env_opencv_cuda.sh
python3 -c "import cv2; print(cv2.__version__, cv2.cuda.getCudaEnabledDeviceCount())"

セットアップが正しければ、CUDA デバイス数は 1 になるはずです。

Step 3. Web キャリブレーション依存関係をインストールする​

キャリブレーション Web UI は、aiortc と関連する Python パッケージに依存します。

./scripts/install_web_deps.sh
ヒント

Ubuntu 24.04 では、システム Python に対して単純に pip3 install -r requirements.txt を実行しないでください。このプロジェクトでは、スティッチング環境と認識モデル環境を分離しています。

Step 4. 認識用依存関係をインストールする​

YOLO-World による把持支援と VLM によるシーン理解を有効にするには、次を実行します:

./scripts/setup_perception_thor.sh
./scripts/download_perception_models.sh

これにより認識用環境が準備され、必要なモデルファイルがダウンロードされます。

使い方​

最初に 4 台のカメラをキャリブレーションし、その後でライブサラウンドビュー デモを起動します。両方を同時に実行しないでください。カメラへの排他的アクセスが必要です。

Step 1. カメラマッピングを確認する​

カメラデバイスのマッピングは次で定義されています:

config/camera_profile.json

リポジトリ内の典型的なマッピング:

  • front: /dev/video0
  • back: /dev/video2
  • left: /dev/video3
  • right: /dev/video1

キャリブレーション前に、これらのデバイスノードを確認してください。デモ実行中は、front カメラを覆うことで再確認できます:BEV 画像の 上側 が暗くなるはずです。前後が入れ替わっている場合は、キャリブレーション結果ファイルではなく、設定ファイル内のデバイスマッピングを変更してください。

Step 2. キャリブレーション Web UI を開く​

キャリブレーションサービスを起動します:

./calib.sh

次に、ブラウザでキャリブレーションページを開きます:

http://<board-ip>:8787/

キャリブレーション UI は次の用途に使用します:

  • 内部パラメータのキャリブレーション
  • 外部パラメータの調整
  • シームのリファイン

シームのリファインでは、リポジトリのペアリングに従います:

  • front + left
  • front + right
  • back + left
  • back + right

チェッカーボードを 2 台のカメラビューの重なり部分に配置します。両方のビューがボードを検出し、準備完了ステータスを示したら、そのシームをリファインできます。

Step 3. デモを実行する​

キャリブレーションが完了したら、サラウンドビュー デモを起動します:

./run.sh

これにより、スティッチング、オキュパンシー、YOLO による把持支援、およびオプションの VLM シーンキャプションを含むライブ BEV パイプラインが起動します。

認識ランチャーを直接起動することもできます:

./scripts/run_perception.sh --vlm off --mode nav --range 2.5
./scripts/run_perception.sh --mode grasp --target bottle

よく使うモード​

目的コマンド
シャーシ移動支援./scripts/run_perception.sh --vlm off --mode nav --range 2.5
ロボットアーム把持支援./scripts/run_perception.sh --mode grasp --target bottle
ヘッドレス実行./scripts/run_perception.sh --no-window
オフラインスモークテスト/usr/bin/python3 -m perception.smoke_offline
  • --mode nav はシャーシ周囲のオキュパンシーに重点を置きます
  • --mode grasp --target bottle は YOLO に把持ターゲットの検出を指示します
  • --vlm off は、位置決めや検出だけが必要な場合にシーンキャプションをスキップします

デモ結果と操作​

デモウィンドウ実行中は、次のキーボードショートカットが利用できます:

キー動作
ESC または q終了
o把持支援のために YOLO-World を 1 回実行
aシーン理解のために VLM キャプションを 1 回トリガー
sフレームを保存
mオキュパンシーマップの表示切り替え

実行中、デモは次のファイルも書き出すことがあります:

  • output/perception/preview.jpg
  • events.jsonl

これらのファイルは、デバッグ、検証、および後の統合に役立ちます。

座標系の取り決め​

このプロジェクトでは、次の BEV の取り決めを使用します:

項目意味
画像上方向車両前方
base_link 原点おおよそ BEV の中心
+X前方
+Y左方向

したがって YOLO は、方向、前方距離、横方向オフセットなど、おおよその 2D ターゲット位置を報告でき、把持を支援します。

結果はあくまで 地面平面の近似 です。6 自由度の把持姿勢ではなく、精密なマニピュレーションのグラウンドトゥルースとして扱うべきではありません。

注意事項と制限​

  • このデモは 認識支援 を提供するものであり、シャーシやアームに制御コマンドを送信することは ありません
  • YOLO は把持支援のためにターゲットを位置特定しますが、それ自体で把持ループを閉じることはありません
  • VLM の出力は シーン理解 用であり、座標用ではありません
  • オキュパンシーは 2D の地面ヒント であり、LiDAR SLAM マップではありません
  • リアルタイムスティッチングは CUDA 対応 Jetson AGX Thor を想定しています
  • CPU のみのモードはデバッグには有用ですが、ライブ運用には推奨されません

リソース​

技術サポートと製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じてお選びいただける、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...