メインコンテンツまでスキップ

MUI の紹介

MUI とは?​

MUI(Meshtastic User Interface)は、Meshtastic デバイス向けに設計されたオープンソースのグラフィカルインターフェースです。ユーザーがデバイスとより直感的にやり取りできるようにします。

pir

主な特徴

  • インタラクティブマップ: MUI はノードの位置をオンラインまたはオフラインマップ上に直接表示します。モバイルやデスクトップの APP を開かなくても、近くのデバイスとその位置を確認できます。

  • 便利なデバイス設定: 無線、GPS、ディスプレイ、その他の一般的なオプションを含む Meshtastic の設定を、デバイス上で直接構成できます。日常的な設定には外部アプリは不要です。

  • 直感的なグラフィカルインターフェース: MUI はタッチスクリーンに最適化されたインターフェースを提供し、わかりやすいメニューと地図ベースのナビゲーションを備えています。一般的な操作は数回タップするだけで完了できるため、初心者から上級者までデバイスを簡単に使用できます。

pir

Wio Tracker L2 をベースにした MUI の使い始め​

UI の切り替え​

Setting ページに移動し -> Reboot/Shutdown を選択 -> Bluetooth アイコンを長押し -> OK をクリックします

pir

ヒント

Bluetooth アイコンを長押しすると、BaseUI 切り替えのポップアップが表示されます。

pir

Bluetooth アイコンをクリックするだけの場合は、Bluetooth モードに入ります。その場合は、画面に表示されている Bluetooth アイコンを長押しすると、デバイスは自動的に MUI へ再起動します。

pir

スマートフォンとの接続​

Setting ページに移動し、Reboot/Shutdown をクリックしてから、Bluetooth アイコン をクリックします。

pir

その後、デバイスは Bluetooth モードで再起動します。Bluetooth のペアリングコードが画面に表示されます。

pir

LoRa 設定​

メッシュ通信を開始するには、まずリージョンを設定する必要があります。この設定はデバイスが使用する周波数帯域を制御し、自分の地域に応じて設定する必要があります。

リージョン一覧

Region CodeDescriptionFrequency Range (MHz)Duty Cycle (%)Power Limit (dBm)
UNSETUnsetN/AN/AN/A
USUnited States902.0 - 928.010030
EU_868European Union 868MHz869.4 - 869.651027

より包括的な一覧については、LoRa Region by Country を参照してください。

備考

EU_868 は、1 時間あたり 10% のデューティサイクル制限を順守する必要があり、1 時間のローリングウィンドウに対して毎分計算されます。この制限に達すると、再び許可されるまでデバイスは送信を停止します。

Setting ページに移動し、Region をクリックしてリージョンを選択し、OK をクリックします。

pir

これでデバイス上の LoRa リージョンを設定できたので、ニーズに合わせて任意の LoRa Configs を続けて設定できます。

マップの使用​

Step1. GPS を有効化

位置情報を取得するには GPS を有効にする必要があります。これは position アイコンを長押し することでデバイス上で直接設定できます。

pir

また、スマートフォンの APP から設定することもできます。

Step2. SD カードの準備

SD カードをフォーマットし、マップを SD カードにインストールする必要があります。SD カードの詳しい使用チュートリアルについては、こちらをクリックしてご覧ください。

Step3. SD カードの挿入

pir

Step4. マップの表示

マップが読み込まれるまで待ちます。Wi-Fi に正常に接続し、位置情報を取得すると、デバイスにオフラインマップが表示されます。

pir

高度なインタラクション​

メニューバー​

pir

ホームページ​

pir

ノードページ​

  • 任意のノードをクリック: ノードの詳細なパラメータ情報を展開します

  • 任意のノードを長押し: チャット画面に入ります

  • 座標を長押し: マップ上でノードの位置を表示します

pir

チャンネルページ​

  • チャンネルをクリック: チャンネルのチャットに入ります

  • チャンネルを長押し: チャンネルをミュート/ミュート解除します

pir

ヒント

左側の画像に示されている名前付きチャンネルのように、設定済みのチャンネルのみ操作できます。右側の画像に示されているような、設定されておらずラベルのみのチャンネルは操作できません。

pir

メッセージページ​

  • チャットをクリック: チャット画面に入ります。

  • チャットを長押し: DEL ボタンが表示され、削除できます。

  • オレンジ色でハイライト: 新しい未読メッセージがあることを示します。

pir

Setting ページ​

  • 再起動: "Reboot/Shutdown" を選択し、緑色の "Reboot" アイコンをクリックします。

  • 電源オフ: "Reboot/Shutdown" を選択し、赤色の "Turn off" アイコンをクリックします。

  • Bluetooth モードに入る: "Reboot/Shutdown" を選択し、青色の "Bluetooth" アイコンをクリックします。

  • BaseUI に切り替え: "Reboot/Shutdown" を選択し、青色の "Bluetooth" アイコンを長押しします。

pir

ツール​

  • Mesh Detector: 検出されたアクティブノードを表示します
  • Signal Scanner: 選択したノードの RSSI と SNR を表示します
  • Trace Route: 選択したノードのルーティングパスを表示します
  • Statistic: パケットのデコード情報を表示します
  • Packet Log: デバイスログを表示します

pir

MUI デバイス要件​

MUI は Meshtastic をサポートし、グラフィカルディスプレイを備えたハードウェア上で動作するように設計されています。オフラインマップを含むすべての MUI 機能を使用するには、デバイスが次の要件を満たしている必要があります。

コンポーネント要件
ディスプレイタッチ対応のカラー表示
GNSS位置情報サービス用の内蔵 GNSS 受信機
LoRa®Meshtastic 通信に対応した LoRa® 無線
ストレージオフラインマップ用の microSD カードスロット
MCU画面表示と Meshtastic ファームウェアの両方をサポートできる高性能 MCU が必要です

Seeed Wio Tracker L2 は、MUI に推奨されるハードウェアプラットフォームです。

このデバイス 1 台に、必要なすべてのコンポーネントが統合されています:

  • カラータッチスクリーン
  • 内蔵 GNSS
  • LoRa® 通信
  • Wi-Fi および Bluetooth® 接続
  • オフラインマップ用 microSD カードスロット
  • プログラミングと電源供給用 USB Type-C

追加の拡張ボードは不要です。

FAQ​

キーボードを有効にする方法​

下図のキーボードアイコンをクリックします。

pir

その後、数字と文字を入力できます。すべてのページにキーボードアイコンがあるわけではなく、通常は入力が必要なページにのみ表示されます。

Wi-Fi が自動的にオフになるのはなぜですか​

Bluetooth ペアリングモードに入ると、デバイスの Wi-Fi は自動的に無効に設定されます。 デバイスが Bluetooth モードのときは、スマートフォンアプリで Wi-Fi を有効にできます。

MUI で mqtt メッセージを送信する方法​

デバイスは MUI 動作中は mqtt メッセージを送信できません。mqtt メッセージを送信したい場合は、次の手順に従ってください:

Step1. Bluetooth ペアリングモードに入る

Step2. デバイスをスマートフォンの APP とペアリングする

Step3. スマートフォンの APP で mqtt を設定する

Step4. メッセージ送信を開始する

技術サポート & 製品ディスカッション​

Loading Comments...