メインコンテンツまでスキップ

オペレーティングシステムのインストール

はじめに

LinkStar-H68Kルーターは、クアッドコアCortex-A55 RK3568チップを搭載し、デュアル2.5Gおよびデュアル1Gの4つのイーサネットインターフェースを備えています。また、Wi-Fi 6技術(オプション)を提供し、高いストレージ容量とメディアプレーヤー機能を備えています。このWikiでは、TFカードまたはeMMCを使用してオペレーティングシステムをインストールする方法を説明します。

LinkStarに必要なシステムを選択する

強力なLinkStarは、Android、Ubuntu、OpenWRT、Debianなど、幅広いオペレーティングシステムをサポートしています。このセクションでは、各システムのインストール方法を紹介します。

注意事項と指示

LinkStarには2種類のストレージがあります。一つはTFカードストレージ、もう一つはeMMCストレージです。どちらのメモリもフラッシュメモリシステムに対応しています。

この章では、カードリーダーを使用してTFカードにシステムをフラッシュする方法を説明します。この方法は、読み取り/書き込み速度と安定性のため、OpenWRTシステムにのみフラッシュできます。

また、LinkStarに付属するeMMCにシステムをフラッシュすることもできます。この方法は現在、LinkStarがサポートするすべてのオペレーティングシステムに対応しています。

LinkStarにTFカードが挿入されている場合、システムが起動するときにTFカード内のシステムが優先的に起動されます。つまり、TFが起動優先となります。

OpenWRTをTFカードにフラッシュする

準備

  • Windows/MacOS PC
  • USB-Cデータケーブル
  • TFカード
  • カードリーダー
  • balenaEtcher —— balenaEtcherをダウンロードしてインストールしてください。このソフトウェアを使用してTFカードにシステムをフラッシュします。
  • OpenWRTパッケージ

上記の必要な機器を準備してください。ファームウェア更新パッケージは以下のダウンロードボタンをクリックしてダウンロードできます。

バージョン説明ダウンロード
balenaEtcher-ダウンロード
OpenWRT R22.11.18Dockerサポートを追加。ダウンロード
注意

LinkStarでTFカードを使用する場合、一部の高速カードと互換性がない可能性があることに注意してください。高速カードを使用している場合、カードの速度によりデータ読み込みエラー、起動エラー、または電源投入時やシステム読み込み時の不具合が発生する可能性があります。

TFカードを使用する利点は、異なるネットワークを異なるTFカードで構成できることです。また、複数のシステムを持つことも可能で、異なるTFカードを交換することで異なるシステムを使用できます。

手順

ステップ1. TFカードをPCに接続する

準備したカードリーダーにTFカードを挿入し、PCに接続してください。

ステップ2. TFカードにシステムをフラッシュする

事前にインストールしたbalenaEtcherを開きます。

ダウンロードしたOpenWRTファームウェアを選択します。ファイルは**.img**で終わるはずです。

システムをフラッシュするドライブを選択します。

Flashボタンをクリックすると、ソフトウェアがTFカードにシステムをフラッシュします。

注意

システムをフラッシュした後、一部のコンピュータではUSBデバイスが認識されないというプロンプトが表示され、フォーマットするかどうかを尋ねられる場合があります。この場合、カードを再フォーマットしないでください。そうしないと、内部のシステムが消去されます。

ステップ3. TFカードからOpenWRTを起動する

カードリーダーからTFカードを取り外し、LinkStarのTFカードスロットに挿入してください。

次にLinkStarに電源を入れます。USB-C-5VまたはDC-12Vで電源を供給することができます。

電源が入ると、LinkStarの電源ボタンが白く点灯します。電源ボタンを押すと、デバイスが起動し、システムに入ります。

ステップ4. OpenWRTのバックエンドを管理する

ネットワークケーブルを使用してLinkStarのETH1/ETH2/ETH3ネットワークポートに接続します。その後、ブラウザにアドレス192.168.100.1を入力して管理バックエンドにアクセスします。

注意

ETH0はWANポートであり、その他のネットワークポートはLANポートです。LinkStarのOpenWRTをネットワークケーブルで管理したい場合は、ETH0以外のLANポートにネットワークケーブルを接続してください。

システムの初期アカウントとパスワードは以下の通りです。

アカウント: root
パスワード: password

おめでとうございます。これでTFカードを使用してOpenWRTを正常にインストールできました。

OpenWRTをeMMCにフラッシュする

準備

  • Windows PC
  • USB-Cデータケーブル
  • OpenWRTパッケージ
  • Androidパッケージ(オプション)

上記の必要な機器を準備してください。ファームウェア更新パッケージは以下のダウンロードボタンをクリックしてダウンロードできます。

バージョン説明ダウンロード
OpenWRT R22.11.18Dockerサポートを追加。ダウンロード
ファームウェア消去ツール-ダウンロード
eMMCへのフラッシュツールとドライバー-ダウンロード
Android TV R22.11.17 (オプション)リモートコントロールサポート(現在販売されていません)ダウンロード
注意

他のシステムからOpenWRTをインストールする場合、OpenWRTインストールを完了する前にAndroidシステムをeMMCにフラッシュする必要があります。そのため、Androidパッケージをダウンロードする必要があるかもしれません。

手順

ステップ1. ドライバーをインストールする

Rockchip_DriverAssitant_v5.1.1フォルダーに移動し、DriverInstall.exeファイルをダブルクリックしてドライバーをインストールします。

起動したドライバーインストールソフトウェアで「驱动安装」(ドライバーインストール)をクリックします。

ステップ2. デバイスをMaskromモードにする

RKDevTool_Release_v2.84フォルダーに移動し、RKDevTool.exeファイルをダブルクリックして開きます。

この時点で、ソフトウェアの下部に「No Devices Found」と表示されるはずです。

カードピックアップピンを使用してUpdate keyholeボタンを押し続け、離さないでください。

LinkStarを手で保持しながら、USB-Cタイプのケーブルを使用してコンピューターに接続します。その後、ボタンを離すことができます。

この時点で再度ソフトウェアを確認すると、「No Devices Found」から「Found One MASKROM Device」に変わります。

ステップ3. ファームウェアを消去する

「Upgrade Firmware」をクリックし、「Firmware」をクリックしてファイルディレクトリ内のLinkStar-H68K-EraseFlash.imgファイルを選択します。

ファイルをインポートした後、「EraseFlash」をクリックします。

操作が完了するのを待ち、「确定」(OK)をクリックします。

ステップ4. OpenWRTをフラッシュする

注記

上記の手順に従った場合、LinkStar H68KはまだMASKROMモードにあるはずです。そうでない場合は、再度ステップ2の手順を繰り返してください。

ソフトウェアの左上にある「Download Image」をクリックし、最初のBootオプション行に対してH68K-Boot-Loader_xxx.binファイルを選択します。

次に、systemオプションの2行目でOpenWRTのシステムイメージを選択します。このファイルは**.img**で終わるはずです。

その後、下部の「Run」ボタンをクリックします。

「Download image OK」のプロンプトが表示されるのを待ちます。この時点で、システムはLinkStarのeMMCに正常にインストールされています。

システムのフラッシュが完了すると、LinkStar H68Kは自動的に再起動し、再起動後にOpenWRTシステムに入ります。

ステップ5. OpenWRTのバックエンドを管理する

ネットワークケーブルを使用してLinkStarのETH1/ETH2/ETH3ネットワークポートに接続します。その後、ブラウザにアドレス192.168.100.1を入力して管理バックエンドにアクセスします。

注意

ETH0はWANポートであり、その他のネットワークポートはLANポートです。LinkStarのOpenWRTをネットワークケーブルで管理したい場合は、ETH0以外のLANポートにネットワークケーブルを接続してください。

システムの初期アカウントとパスワードは以下の通りです。

アカウント: root
パスワード: password

おめでとうございます。これでOpenWRTをeMMCに正常にインストールできました。

Android / Ubuntu を eMMC に書き込む

準備

  • Windows PC
  • USB-C データケーブル
  • システムパッケージ

上記のデバイスとソフトウェアを準備してください。ファームウェア更新パッケージは以下のダウンロードボタンをクリックしてダウンロードできます。

バージョン説明ダウンロード
eMMC 書き込みツール & ドライバー-ダウンロード
Android Pad R22.11.17動作インジケーターの修正; HDMI の音声問題を修正; 右クリックを戻るに変更; 密度を 240 に変更ダウンロード
Android TV R22.11.17リモコン対応(現在販売されていません)ダウンロード
Ubuntu 20.04 R22.01.15WiFi AP256 のサポートを追加, デフォルトのユーザー名: linkstar, パスワード: linkstar, Root ユーザー名: root, Root パスワード: rootダウンロード
注記

LinkStar の ARM ベース CPU コアのリソースが限られているため、Ubuntu 20.04 は Lubuntu をベースにしています。これは LXDM または LXQt デスクトップ環境を使用する軽量な Linux ディストリビューションです。

注意

ここで提供されているイメージはカードフラッシングをサポートしていません。

手順

ここでは Android TV のインストールを例として取り上げます。他のシステムのインストール手順もほぼ同じで、異なるシステムイメージファイルを選択するだけです。

ステップ 1. ドライバーをインストールする

Rockchip_DriverAssitant_v5.1.1 フォルダーに移動し、DriverInstall.exe ファイルをダブルクリックしてドライバーをインストールします。

起動したドライバーインストールソフトウェアで「驱动安装」(ドライバーインストール)をクリックします。

ステップ 2. デバイスを Maskrom モードにする

RKDevTool_Release_v2.84 フォルダーに移動し、RKDevTool.exe ファイルをダブルクリックして開きます。

この時点で、ソフトウェアの下部に「No Devices Found」(デバイスが見つかりません)と表示されます。

カードピックアップピンを使用して Update keyhole ボタンを連続して押し続け、離さないでください。

LinkStar を手で押さえながら、USB-C タイプケーブルを使用してコンピュータに接続します。その後、ボタンを離すことができます。

この時点で再度ソフトウェアを確認すると、「No Devices Found」から「Found One MASKROM Device」(1つの MASKROM デバイスが見つかりました)に変わります。

ステップ 3. ファームウェアを書き込む

「Upgrade Firmware」(ファームウェアのアップグレード)をクリックし、「Firmware」(ファームウェア)をクリックしてインストールしたいシステムイメージを選択します。このファイルは .img で終わります。

ファイルをインポートした後、「Upgrade」(アップグレード)をクリックします。

「Reset Device Success」(デバイスのリセット成功)というプロンプトが表示されるまで待ちます。この時点でシステムの書き込みが完了しています。

システムの書き込みが完了すると、LinkStar は自動的に再起動し、再起動後にシステムに入ります。

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...