Wi-Fi/イーサネット経由でSSHを使用してRaspberry Pi OS/Ubuntu OSまたはその他のOSにログインする
Wi-Fi/イーサネット経由でSSHを使用してRaspberry Pi OSにログインしたい場合は、以下の手順に従ってください。まずreTerminalでWi-Fi/イーサネットを設定し、次にWindows/Mac/LinuxでSSHを使用します。
ステップ1:reTerminalでWi-Fi/イーサネットを設定する
注意
Raspberry Pi ImagerでWiFiを設定し、SSHを有効にしている場合は、ステップ1をスキップできます
- 1. Wi-Fi接続がある場合は、Raspberry Pi OSデスクトップの右上角にあるWi-Fiアイコンをクリックし、Wi-Fiネットワークを選択して、画面上の仮想キーボードを使用してパスワードを入力します
注意: 他のOSではWi-Fi設定の場所が異なる場合があります
- 2. Wi-Fi接続がない場合は、ルーターからreTerminalのイーサネットポートにイーサネットケーブルを接続できます
注意: reTerminalとコンピューターが同じネットワークに接続されていることを確認してください
-
3. 左上角のRaspberry Piアイコンをタッチし、
Preferences > Raspberry Pi Configurationに移動してInterfacesタブをクリックします -
4. SSHの横にあるEnableを選択し、OKをクリックします

次に、コンピューター上でソフトウェアを設定しましょう。お使いのオペレーティングシステムに従って進めてください
ステップ2:Windows/Mac/LinuxでSSHを設定する
Windows用
- 1. コマンドプロンプトを開き、以下を入力します
ssh pi@raspberrypi.local
- 2. プロンプトに対してyesと入力します

- 3. パスワードを以下のように入力します
raspberry
- 4. Raspberry Pi OSに正常にログインできた場合、以下の出力が表示されます

Mac/Linux用
- 1. コンピューターでターミナルを開き、以下を入力します
ssh pi@raspberrypi.local
- 2. 以下のメッセージに対してyesと入力します
ECDSA key fingerprint is SHA256:XXXXXXX.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
- 3. パスワードを求められたら、以下を入力します
raspberry
- 4. Raspberry Pi OSに正常にログインできた場合、以下の出力が表示されます