メインコンテンツまでスキップ

Orin Nano DevKit から reComputer Classic / Super へ DIY BSP を作成する

このガイドでは、NVIDIA Jetson Orin Nano Developer Kit から完全な開発環境をクローンし、Seeed reComputer ボードのファームウェアに入れ替え、ハイブリッド BSP をビルドしてフラッシュを完了する方法を説明します。

サポートされるターゲットボードは次の 2 種類です:

  • reComputer Classic(J4011/J4012、ボード設定 recomputer-orin-j401)
  • reComputer Super(ボード設定 recomputer-orin-super-j401)

両者は同じ中核となる考え方、つまり DevKit の完全な APP を保持し、ターゲットボードの QSPI を再生成する 点は共通ですが、pinmux、カメラオーバーレイ、ディスクレイアウトの詳細が異なります。相違点は以下のタブで示し、共通の手順は 1 回だけ記述します。

このフローは JetPack 6.2 / L4T 36.4.3、Orin Nano 8GB(SKU 0005)で検証済みです。

関連ドキュメント:

何を構築しているか​

目的成果物用途
A. 同一キャリアクローンmfi_jetson-orin-nano-devkit-nvme.tar.gzDevKit を完全な環境クローンで再フラッシュする
B. ターゲットバンドルmfi_recomputer-orin-j401.tar.gz(Classic)
mfi_recomputer-orin-super-j401.tar.gz(Super)
ターゲットボードをフラッシュ:ターゲットボードレベルの QSPI + DevKit の完全な APP(/home を含む)
C. 安全なフォールバック公式 BSP + /home のみ移行ハイブリッドの結果が異常な場合に使用
危険

DevKit 用パッケージ mfi_jetson-orin-nano-devkit-nvme をターゲットボードに直接フラッシュしないでください。

mfi ディレクトリ内の単一の .dtb を編集するだけでボード適合ができたとみなさないでください。

Classic 用ハイブリッドバンドルを Super に、またはその逆にフラッシュしないでください。両者は pinmux とカメラオーバーレイが異なります。

前提条件​

ハードウェア​

  • ソース:Orin Nano Developer Kit(この例ではモジュール SKU 0005 = Orin Nano 8GB、NVMe ブートを使用)
  • ターゲット:Seeed reComputer Classic J4011/J4012 または reComputer Super(モジュールも理想的には 0005)
  • ホスト:Ubuntu 22.04 x86_64、USB Type-C ケーブル(フラッシュポート)
  • ディスク:100GB 以上 の空き容量を確保(バックアップ + 2 つの mfi + スナップショット)
危険

reComputer Classic シリーズは、MAXN Super モードをサポートするには冷却性能が不十分です。Classic デバイスに JetPack 6.2 をフラッシュした場合、MAXN を有効にしないでください。

ホスト側の依存パッケージ​

sudo apt-get update -y
sudo apt-get install -y \
build-essential flex bison libssl-dev \
sshpass abootimg nfs-kernel-server \
libxml2-utils qemu-user-static

バックアップ/フラッシュの前に:

sudo systemctl stop udisks2.service
sudo service nfs-kernel-server start
lsusb | grep 0955:7523 # must show NVIDIA Corp. APX

ボード比較​

項目DevKitreComputer ClassicreComputer Super
board-namejetson-orin-nano-devkit-nvmerecomputer-orin-j401recomputer-orin-super-j401
設定ファイルp3768-0000-p3767-0000-a0-nvme.confrecomputer-orin-j401.confrecomputer-orin-super-j401.conf
PinmuxNVIDIA DevKit(DP)Classic HDMISuper HDMI
カメラオーバーレイNVIDIA ダイナミックSeeed デュアル IMX219Seeed クアッド IMX219
SKU0005 メイン DTB...-0005-nv(-super).dtb引き続き使用 tegra234-p3768-0000+p3767-0005-nv-super.dtb
最終的な mfiDevKit のみClassic のみSuper のみ

バックアップ例の board_spec:

3767-300-0005-V.2-1-1-jetson-orin-nano-devkit-nvme-

1. Linux_for_Tegra ワークスペースを準備する​

Jetson 開発環境からカスタム BSP パッケージを作成する の表から Seeed L4T 作業パッケージをダウンロードします(この例では JetPack 6.2 / L4T 36.4.3 以降)。

sudo tar xpf L4T_36.4.3_plus.tar.gz
# Adjust the archive name to match your download

cd Linux_for_Tegra/
sudo ./apply_binaries.sh
cd ..

export ARCH=arm64
export CROSS_COMPILE="$PWD/aarch64--glibc--stable-2022.08-1/bin/aarch64-buildroot-linux-gnu-"
export PATH="$PWD/aarch64--glibc--stable-2022.08-1/bin:$PATH"
export INSTALL_MOD_PATH="$PWD/Linux_for_Tegra/rootfs/"

cd Linux_for_Tegra/source
./nvbuild.sh
./do_copy.sh
./nvbuild.sh -i

検証:

test -f Linux_for_Tegra/recomputer-orin-j401.conf
test -f Linux_for_Tegra/jetson-orin-nano-devkit-nvme.conf
ls Linux_for_Tegra/kernel/dtb/tegra234-j401-*-recomputer.dtb
ls Linux_for_Tegra/kernel/dtb/tegra234-dcb-p3767-0000-hdmi.dtbo

2. DevKit の完全な環境をバックアップする​

2.1 ソースデバイスをリカバリモードにする​

DevKit のフラッシュポートを USB Type-C データケーブルでホストに接続し、リカバリモードに入れます。ホスト側で lsusb を実行すると、0955:7523 APX が表示されるはずです。

リカバリモードへの手順については、選択した製品に JetPack をフラッシュする を参照してください。

バックアップ中、デバイスが一時的に 0955:7035(Linux for Tegra / initrd)に切り替わることがあります。これは正常です。

2.2 バックアップコマンド​

cd Linux_for_Tegra
sudo ./tools/backup_restore/l4t_backup_restore.sh \
-e nvme0n1 -b -c jetson-orin-nano-devkit-nvme
警告

ソースが DevKit の場合、最初のバックアップでターゲットボード名を使用しないでください。board_spec と後続のベースラインが破損します。

2.3 検証​

ls -lah tools/backup_restore/images/
head -5 tools/backup_restore/images/nvpartitionmap.txt

次の点を確認します:

  • board_spec に jetson-orin-nano-devkit-nvme が含まれている
  • nvme0n1p1.tar.zst(または後で変換された大きな APP)が GB 単位のサイズ である
  • QSPI0.img が存在する(これは DevKit の QSPI であり、ハイブリッドではターゲットボードの QSPI として再利用してはいけません)

推奨:すぐにスナップショットを作成します:

sudo cp -a tools/backup_restore/images ~/backup_images_dk_sku0005

3. DevKit 同一キャリア DIY BSP を構築する(任意)​

デバイスを再度 APX 状態にします。ホスト側で lsusb を実行すると、0955:7523 APX が表示されるはずです:

cd Linux_for_Tegra
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh \
--use-backup-image --no-flash --network usb0 --massflash 5 \
jetson-orin-nano-devkit-nvme internal

成果物:

  • mfi_jetson-orin-nano-devkit-nvme/
  • mfi_jetson-orin-nano-devkit-nvme.tar.gz
危険

これは DevKit の再フラッシュ専用です。このパッケージでターゲットボードをフラッシュしないでください。

その APP はハイブリッドバンドルのデータソースとして使用できますが、その QSPI は再利用できません。

4. 必読:QSPI トラップ​

--use-backup-image を指定すると、convert_backup_image_to_initrd_flash は次の場所に配置します:

バックアップ内容配置先
NVMe / APPtools/kernel_flash/images/external/
ソース QSPI0.imgtools/kernel_flash/images/internal/

したがって:

誤ったアプローチ結果
mfi/.../rootfs または 1 つの .dtb だけを編集する効果なし(実際にフラッシュされるのは bak / QSPI)
DevKit をバックアップし、その後ターゲットボード名に直接入れ替えて --use-backup-image依然として DevKit の QSPI(DP pinmux)をフラッシュ するため、HDMI/USB が正しくない可能性あり
conf を変更してから --flash-only を実行--flash-only は conf からイメージを再生成 しません

ターゲットボードで本当に異なるのは、ボード conf 内の HDMI pinmux + DCB/カメラオーバーレイ です:

recomputer-orin-j401.conf の主な内容:

PINMUX_CONFIG="tegra234-mb1-bct-pinmux-p3767-hdmi-a03.dtsi"
PMC_CONFIG="tegra234-mb1-bct-padvoltage-p3767-hdmi-a03.dtsi"
OVERLAY_DTB_FILE+=",tegra234-dcb-p3767-0000-hdmi.dtbo,tegra234-p3767-camera-p3768-imx219-dual-seeed.dtbo"
DCE_OVERLAY_DTB_FILE="tegra234-dcb-p3767-0000-hdmi.dtbo"

SKU 0005 の場合、メイン DTB ファイル名は依然として NVIDIA の *-0005-nv-super.dtb です。NX 16GB 向けのパスである *-0000-recomputer.dtb へ強制的に切り替えないでください。

5. ハイブリッド BSP:ターゲットバンドルを構築する​

コアとなる考え方:

  1. APP:DevKit バックアップをそのまま使用する(完全なユーザー環境)
  2. QSPI:ターゲットボードの conf で再生成する(--use-backup-image なし)
  3. ターゲットボード用 mfi に組み立てる
DevKit backup APP  ──►  external/ (nvme0n1p1_bak.img, etc.)
Target conf new QSPI ──► internal/ (QSPI shards, not DevKit monolithic QSPI0.img)
└──► mfi_recomputer-orin-<target>(.tar.gz)

5.1 APP のみを準備する(DevKit QSPI を削除)​

cd Linux_for_Tegra
sudo cp -a ~/backup_images_dk_sku0005 \
tools/backup_restore/images_app_only
sudo rm -f tools/backup_restore/images_app_only/QSPI0.img
sudo sed -i '/qspi/Id' tools/backup_restore/images_app_only/nvpartitionmap.txt

APP のみを initrd フラッシュ用の external イメージに変換します(バックアップツールの convert ステップを使用するか、DevKit mfi パックステップですでに tools/kernel_flash/images/external/ 配下にある大きな APP を再利用します)。

5.2 ターゲットボード QSPI を生成する​

デバイスは APX モードである必要があります。モジュールパラメータはバックアップと一致させます(この例:3767 / 0005 / 300 / V.2):

cd Linux_for_Tegra
sudo BOARDID=3767 BOARDSKU=0005 FAB=300 BOARDREV=V.2 CHIP_SKU=00:00:00:D5 \
./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh \
--external-device nvme0n1p1 \
-c tools/kernel_flash/flash_l4t_t234_nvme.xml \
-p "-c bootloader/generic/cfg/flash_t234_qspi.xml --no-systemimg" \
--no-flash --massflash 5 --showlogs --network usb0 \
recomputer-orin-j401 internal

ログには HDMI pinmux が表示されるはずです。例:tegra234-mb1-bct-pinmux-p3767-hdmi-a03。

推奨:新しい QSPI internal を保存します:

sudo cp -a tools/kernel_flash/images/internal ~/j401_qspi_internal_save
備考

このガイドで生成した QSPI internal(SKU 0005 / L4T 36.4.3)は、直接ダウンロード可能です:

wget -O j401_qspi_internal_save.tar.gz \
https://files.seeedstudio.com/wiki/reComputer-Jetson/FAQ/dk-to-classic/j401_qspi_internal_save.tar.gz
mkdir -p Linux_for_Tegra/tools/kernel_flash/images/internal
tar xpf j401_qspi_internal_save.tar.gz -C Linux_for_Tegra/tools/kernel_flash/images/internal/

ダウンロードしたファイルを Linux_for_Tegra/tools/kernel_flash/images/internal/ に配置すると、上記の QSPI 生成ステップをスキップできます。

再利用の前提条件:ターゲットボードが reComputer Classic J4011/J4012、モジュール SKU 0005、L4T 36.4.3 であること。いずれかの条件が一致しない場合は、このセクションに従って QSPI を再生成してください。

5.3 mfi を組み立てる​

最終的なディレクトリは次を満たしている必要があります:

パス内容
mfi_recomputer-orin-j401/recomputer-orin-j401.conf存在する
.../tools/kernel_flash/images/internal/新しい J401 QSPI(DevKit モノリシック QSPI0.img がない、または DevKit とハッシュが異なる;flash.idx は複数行のシャードであることが多い)
.../tools/kernel_flash/images/external/nvme0n1p1_bak.imgGB 単位の大きさの APP

任意のアーカイブ:

cd Linux_for_Tegra
sudo tar czf mfi_recomputer-orin-j401.tar.gz mfi_recomputer-orin-j401

6. ターゲットボードへのフラッシュ​

6.1 ターゲットを APX モードにする​

lsusb → 0955:7523 NVIDIA Corp. APX

6.2 フラッシュコマンド​

展開済みディレクトリがすでにローカルに存在する場合は、 tar xpf を再度実行しないでください:

cd Linux_for_Tegra/mfi_recomputer-orin-j401
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh \
--flash-only --massflash 1 --network usb0 --showlogs

別の PC に .tar.gz のみがある場合のみ:

sudo tar xpf mfi_recomputer-orin-j401.tar.gz
cd mfi_recomputer-orin-j401
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh \
--flash-only --massflash 1 --network usb0 --showlogs
警告

リカバリまたは APP の書き込み中に /mnt/external/...: Permission denied が表示される場合、これは NFS パーミッションの問題です—Tech Note B を参照してください。

6.3 フラッシュ中の正常なメッセージ​

ログ意味
p3768-0000-p3767-0000-a0.conf: No such file or directory--flash-only でよく見られる;イメージは事前にビルド済みなので続行
rpcbind already running無視して問題ありません
blockdev: cannot open /dev/mmcblk0boot0Orin Nano にはそのようなパーティションがないため、通常は無害
RCM-boot + SSH ready通常のフラッシュ開始
DTB ...-0005-nv-super.dtbSKU0005 に対して正しい
複数の internal 行 + Starting to flash to qspiターゲットボード QSPI をフラッシュ中
tar ... zstd ... nvme0n1p1_bak.imgAPP を復元中(最も時間のかかるステップ;数十分かかる場合があります)
Successfully flash the qspiQSPI フラッシュ完了
Successfully flash the external device外部デバイスのフラッシュ完了
Flashing success / Flash is successfulフラッシュ成功
警告

成功の完了メッセージが表示されるまで、電源を切ったりケーブルを抜いたりしないでください。

7. フラッシュ後の確認​

フラッシュが成功したら、Recovery ボタンまたはジャンパを離し、電源を入れ直してください。lsusb が依然として 0955:7523 APX を報告する場合、デバイスは Recovery モードのままで、Linux が起動していません。

通常起動後、次を実行します:

cat /proc/device-tree/model
ls /boot/kernel_tegra234*.dtb
ls /boot/*.dtbo | grep -E 'hdmi|imx219' || true

# Whether peripherals actually work (more important than model / dtbo filenames)
xrandr 2>/dev/null | head -20
lsusb | head
ip -br link
ls /boot/*.dtbo 2>/dev/null | head -40
sudo dmesg | grep -iE 'dtb|overlay|hdmi|tegra234' | tail -30

# Whether the original DevKit user environment survived (CUDA example)
nvcc --version
備考

sudo なしで実行すると、dmesg が Operation not permitted を報告する場合があります。これは権限の問題なので、sudo を使用してください。

結果の見方(SKU 0005)​

1) /proc/device-tree/model が DevKit のまま表示される — SKU 0005 では正常

例:

NVIDIA Jetson Orin Nano Engineering Reference Developer Kit Super

理由:SKU 0005 のターゲットボード conf は、NVIDIA の tegra234-p3768-0000+p3767-0005-nv-super.dtb を選択します。tegra234-j401-*-recomputer.dtb には切り替えません。そのため model 文字列は公式 DevKit のように見えたままです。この行だけを見て「間違った DevKit バンドルを書き込んだ」と判断しないでください。

2) /boot 配下の DTB ファイル名

よく見られる例:

/boot/kernel_tegra234-p3768-0000+p3767-0000-nv.dtb
/boot/kernel_tegra234-p3768-0000+p3767-0005-nv.dtb

*-0005-nv-super.dtb というファイル名が表示されない場合があります。実際にブートに使われる DTB は、多くの場合 UEFI/QSPI によって選択されます。/boot の一覧はあくまで参考情報です。

3) grep hdmi|imx219 が空 — それ自体は失敗ではない

Hybrid フラッシュ後、/boot/*.dtbo には DevKit バックアップ由来の汎用オーバーレイ一覧が残っていることがよくあります。tegra234-dcb-p3767-0000-hdmi.dtbo や Seeed カメラのオーバーレイが表示されない場合があります。Seeed HDMI/カメラの設定の多くは、新しいターゲットボードの QSPI / UEFI オーバーレイ経路を通じて有効になります。

4) 「動くかどうか」で判断する

チェック項目正常な例
USBハブ、マウス、Bluetooth、USB Ethernet が列挙される(lsusb に複数のデバイスが表示される)
有線 EthernetClassic:enP8p1s0 などが UP;Super: Tech Note C を参照
Wi‑FiwlP1p1s0 が UP
ディスプレイデスクトップが動作する、または xrandr に出力がある
ユーザー環境元の DevKit のユーザー、ソフトウェア、データが残っている
CUDAnvcc --version が動作する(この例では 12.6)。APP クローンが正常であることを示す

Classic では、デュアルカメラ構成(imx219-dual-seeed)の検証に重点を置いてください。

デバイス上:model / DTB

デバイス上:元の DevKit にインストールされていた CUDA が引き続き動作する

extlinux.conf を編集するタイミング​

HDMI / USB / ブートに異常がある場合に限り、/boot/extlinux/extlinux.conf の LABEL primary の下に次を追加してみてください:

FDT /boot/kernel_tegra234-p3768-0000+p3767-0005-nv-super.dtb

(そのファイルが /boot に存在しない場合は、...-0005-nv.dtb を試すか、先に BSP の kernel/dtb/ からコピーしてください。)

sudo reboot

それでも異常が続く場合は、セクション 8 のフォールバックを使用してください。

8. フォールバック(公式パス)​

Hybrid フラッシュ後にパーティション / UEFI / 周辺機器に異常が残る場合:

  1. Seeed の手順に従って、ターゲットボードの公式 BSP をフラッシュします(DevKit mfi はフラッシュしないでください)。
  2. バックアップ(nvme0n1p1.tar.zst)から /home を抽出するか、Migrate /home Data from Jetson Orin Nano Developer Kit to reComputer に従います。
  3. ターゲットボード上に /home を復元し、その後必要に応じてシステムレベルのソフトウェアを再インストールします(/usr、/etc、Docker などは別途対応が必要です)。

長所:ボードファームウェアが最もクリーンな状態になる。短所:/ ディスク全体のクローンではない。

9. 主要パス クイックリファレンス​

種類パス(Linux_for_Tegra/ 配下)
DK mfimfi_jetson-orin-nano-devkit-nvme.tar.gz
Classic バンドル mfimfi_recomputer-orin-j401.tar.gz
Super バンドル mfimfi_recomputer-orin-super-j401.tar.gz
Classic confrecomputer-orin-j401.conf
Super confrecomputer-orin-super-j401.conf
HDMI DCBkernel/dtb/tegra234-dcb-p3767-0000-hdmi.dtbo
Classic デュアル IMX219kernel/dtb/tegra234-p3767-camera-p3768-imx219-dual-seeed.dtbo
Super クアッド IMX219kernel/dtb/tegra234-p3767-camera-p3768-imx219-quad-seeed.dtbo
J401 DTBkernel/dtb/tegra234-j401-p3768-0000+p3767-*-recomputer.dtb
SKU0005 DTBkernel/dtb/tegra234-p3768-0000+p3767-0005-nv-super.dtb

10. フロー概要​

[Host] Extract L4T + apply_binaries + nvbuild
│
▼
[DevKit APX] backup -c jetson-orin-nano-devkit-nvme
│
├─► (optional) --use-backup-image → mfi_jetson-orin-nano-devkit-nvme
│
├─► snapshot backup_images_dk_sku0005
│ │
│ ├─ APP-only (remove QSPI)
│ └─► external APP
│
└─► [APX] target board conf → generate QSPI
│ │
│ ├─ Classic: recomputer-orin-j401 internal
│ └─ Super: recomputer-orin-super-j401-nvme external
│
▼
assemble mfi_recomputer-orin-<target>
│
▼
[target APX] --flash-only
│
▼
check display/USB/NVMe/user environment

11. FAQ​

Q: ディレクトリと .tar.gz の両方が存在します。まだ展開する必要がありますか?
A: いいえ。mfi_recomputer-orin-* ディレクトリが存在する場合は、その中に cd して --flash-only を実行してください。

Q: ターゲットボードモジュールが 0005 ではありません。どうすればよいですか?
A: BOARDSKU を変更し、ターゲットボードの conf 内の p3767_super_overlay に従って一致する DTB を選択し、QSPI を再生成してください。

Q: ディスク全体をクローンせずに、/home だけを保持したいのですが?
A: セクション 8 のフォールバックを使用してください。その方が簡単で信頼性があります。

Q: Classic Hybrid バンドルの名前を変えて Super にフラッシュできますか?
A: できません。ピンマックスとカメラオーバーレイが異なります。対応する QSPI を再生成してください。

Q: なぜ直接 --use-backup-image を使わないのですか?
A: DevKit の QSPI0.img も再利用してしまう可能性があるためです。Hybrid では APP のみを再利用すべきです。

Q: ソースとターゲットのドライブ容量が異なる場合はどうなりますか?(Super)
A: ターゲットドライブ用の GPT を生成し、APP ペイロードのみを置き換えてください。拡張された APP は新しい APP パーティションに収まる必要があります。

Q: なぜ DIY BSP wiki の例では recomputer-orin-j401 を使っているのですか?
A: その例では、ソースとターゲットの両方が Seeed ボードであることを前提としています。ソースが公式 DevKit の場合、バックアップはまず jetson-orin-nano-devkit-nvme を使用し、その後この Hybrid チュートリアルに従ってターゲットボードに合わせる必要があります。

技術メモ​

Tech Note A. Super 初回起動の一貫性​

アーカイブ前に、次の 3 つの一貫性要件を確認してください:

  1. boot.img 内の root=PARTUUID=... が、外部 GPT における APP パーティションの一意 GUID と一致していること;
  2. DevKit APP の /etc/fstab にある /boot/efi の UUID が、新しい esp.img の FAT UUID と一致していること;
  3. クローンした DevKit カーネルが Super LAN7430 用の lan743x ロード中にクラッシュする場合は、事前に次をインストールしておくこと:
/etc/modprobe.d/blacklist-lan743x-super-hybrid.conf
blacklist lan743x
install lan743x /bin/false

最初の 2 つが一致しないと、root マウントに失敗するか、メンテナンスモードに入ります。修復用 initrd で sgdisk を使ってライブな PARTUUID を変更するのは、再現性のあるビルド手順ではなく、あくまでリカバリ手段です。GPT と boot.img をまとめて再生成し、最終アーカイブを作成する前に APP をパッチしてください。

Tech Note B. NFS Permission denied​

リカバリまたは APP の書き込み中に /mnt/external/...: Permission denied が表示される場合は、NFS クライアントが mfi パス内のすべての親ディレクトリをトラバースできることを確認してください。

たとえば、ユーザーホームディレクトリのモードが 750 の場合、フラッシュ中だけ一時的に 751 を使用し、その直後に元に戻します:

sudo chmod 751 /home/$USER
# Re-enter APX and flash
sudo chmod 750 /home/$USER

モード 751 はトラバース権限のみを追加し、他のユーザーがディレクトリを一覧表示できるようにはしません。777 は使用しないでください。

Tech Note C. Super lan743x 有線 Ethernet の制限​

このテストで使用したクローン済み DevKit RT カーネルは、Super LAN7430 用に lan743x をロードする際にカーネル Oops を引き起こしました。最終的な Hybrid BSP では lan743x をブラックリスト化しています(Tech Note A の項目 3 を参照)。そのため、オンボード有線 Ethernet は一時的に利用できませんが、Wi‑Fi には影響しません。

これは Super の QSPI やピンマックスの不具合ではなく、ソース APP/カーネルドライバの互換性による制限です。有線 Ethernet を本番環境で使用する前に、互換性のあるドライバへ移植またはアップグレードし、ストレステストを実施してください。

技術サポートと製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご用意しています。お好みやニーズに合わせて選べる複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...