メインコンテンツまでスキップ

Mbed Shield

Mbed Shieldは、Mbed LPC1768プロトタイピングボードを基にしたMbedアプリケーションボードです。センサーからの環境データを使用してイーサネットデバイスを制御することを想像してみてください。このボードは、CAN、イーサネット、USB、そして4つの標準Groveソケットなどの一連の外部インターフェースを統合し、1枚のボードにまとめています。Mbed Shieldは他の標準Arduinoシールドとも互換性があり、Mbedの拡張性をさらに強化します。

特徴


  • 標準シールド形状設計
  • Arduino互換ベースピン
  • 多様なオンボードインターフェース:CAN、イーサネット、USB、Grove

ハードウェア概要


はじめに


ここでは、イーサネットデータとリムーバブルディスクデータを読み取る方法について簡単に説明します。

接続

  • MbedプロトタイプボードのUSBコネクタをコンピュータのUSBポートに接続します。
  • 新しいハードウェアが検出されたというプロンプトを待ちます。
  • Mbedシリアルポートドライバをダウンロードしてインストールします。
  • MbedプロトタイプボードをMbedベースシールドに差し込みます。

Uディスクを読み取る

ユニバーサルシリアルバス(USB)は、今日のコンピュータで最も広く使用されているバスです。USBは、コンピュータと周辺機器間の接続を標準化するために特に設計されています。例えば、キーボード、マウス、USBオーディオデバイス、プリンタ、スキャナ、ディスクドライブ、またはカメラが同じバスを使用してコンピュータとデータを交換できます。USBデバイススタックは、USBの優れた機能をMbedに提供するために開発されました。

  • USBインターフェースにUディスクを差し込みます。
  • MSCUsbHost.binをダウンロードし、Mbedディスクにファイルをコピーします。
注記
  1. MSCUsbHost.binファイルはMbedオンラインコンパイラによって生成されます。
  2. Mbedディスクに現れる関連のないbinファイルを削除してください。
  • リセットボタンを押します。シリアルポートは以下の情報を受信するはずです。

イーサネットデータを読み取る

この例では、イーサネット機能の使用方法を示します。

  • 使用可能なイーサネットケーブルをイーサネットインターフェースに接続します。
  • TCPSocket_HelloWorld.binをダウンロードし、MBEDディスクにファイルをコピーします。
注記

Mbedディスクに現れる関連のないbinファイルを削除してください。

  • リセットボタンを押します。シリアルポートは以下の情報を受信するはずです。
  • ウェブページを開くと、返された情報を確認できます。

回路図オンラインビューア

リソース


技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...