メインコンテンツまでスキップ

MeshCore Node Map

なぜ MeshCore Node Map を使うのか​

Node Map は、ノードの位置をプロットすることで MeshCore ネットワークをリアルタイムに可視化し、ユーザーがネットワークトポロジーとノード分布を把握できるようにします。

MeshCore Node Map は、ノードが定期的に自分の地理的位置をネットワークに報告することに依存しています。特に次の用途に有用です:

  • 近くのリピーターの発見:利用可能なリピーターを特定して接続性を拡張する
  • 自分のネットワークの監視:ノードのステータスと位置を追跡する
  • デバッグと最適化:リピーターやゲートウェイの配置を最適化する

MeshCore 公式マップのチュートリアル​

最も一般的に使われている MeshCore Node Map は公式の MeshCore Node Map です。Click here からウェブサイトにアクセスできます。

コンパニオンの設定​

コンパニオンノードを MeshCore Node Map 上に表示するには、デバイスが位置情報を報告するよう正しく設定されている必要があります。次のように設定します:

リピーターまたは Room Server の設定​

リピーターまたは Room Server を MeshCore Node Map 上に表示するには、デバイスが位置情報を報告するよう正しく設定されている必要があります。

まずリピーターにログインします。リピーターのデフォルトの管理者パスワードは password です。

pir

GPS を有効にして位置情報を取得します(一部のリピーターファームウェアはリアルタイム位置の更新をサポートしていないため、その場合は手動で位置を選択する必要があります)。

pir

ノードを検索する​

設定後、数分待つと、マップ上に自分のノードが表示されます。

デバイス名、ロール、設定情報を確認できます。このマップを使用することで、生存しているノードがどこにあるかを簡単に把握できます。

(上級者向け)独自の Node Map フロントエンドを構築する​

上級ユーザー向けに、カスタム Node Map フロントエンドを構築することも可能です。次のワークフローを使用することを推奨します:

[Normal MeshCore Node] → [Mesh Nodes set with MQTT] → [Backend API / Database] → [Frontend Map UI]

技術サポート & 製品ディスカッション​

Loading Comments...