メインコンテンツまでスキップ

MeshCore ソースコード開発チュートリアル

前提条件​

必要なツール​

始める前に、次のツールを準備してください:

  1. Git
  2. Python 3
  3. VS Code

PlatformIO のインストール​

VS Code の拡張機能マーケットプレイスで PlatformIO を検索してインストールします。

img

インストール後、通常は左側のツールバーにアリの形をしたアイコンが表示されます。

img

プロジェクトの準備​

プロジェクトを配置したいフォルダを開きます。ターミナルでそのフォルダを開きます。ここをクリックしてプロジェクトを git clone します。

VSCode を開き、PlatformIO アイコンをクリックして、select a folder を選択します。プロジェクトをクローンしたフォルダを選択します。

img

PlatformIO は必要な依存関係を自動的にインストールします。インストールが成功すると、Project has been successfully updated と表示されます。

ファームウェア開発​

開発チュートリアル​

対象ボード用の environment を探します。ここでは T1000-E Bluetooth Companion を例に説明します:

その後、PlatformIO がボードに必要な依存関係を準備します。

コードを変更します。ボード用の variant.h ファイルを変更することを推奨します。

コーディングが完了したら、次のコマンドを実行してコードをコンパイルし、uf2 ファイルに変換します。

pio run -e t1000e_companion_radio_ble
pio run -e t1000e_companion_radio_ble -t create_uf2

デバイスのボタンを押し続けたまま、充電ケーブルを素早く 2 回接続すると、緑色の LED が点灯し続けます。ポップアップしたディスクに uf2 ファイルをドラッグします。uf2 ファイルは .pio\build\t1000e_companion_radio_ble にあります。

例​

ユーザーライト制御​

この例では、ユーザーライトを常時点灯させる方法を示します。次のコードを /examples/companion_radio/ui-new/ui-orig/UITask.cpp にコピーします。

void UITask::userLedHandler() {
#ifdef PIN_STATUS_LED
#ifdef T1000_E
// T1000-E: keep status LED continuously on.
digitalWrite(PIN_STATUS_LED, LED_STATE_ON);
return;
#endif
static int state = 0;
static int next_change = 0;
static int last_increment = 0;

コンパイルして、uf2 ファイルを T1000-E に書き込みます。

(上級者向け)PR 提出​

MeshCore プロジェクトへの貢献をご検討いただきありがとうございます!どのように貢献できますか? 1. バグ報告

  • Issues トラッカーを使用する
  • わかりやすいタイトルを付ける(例:"Crash when calling begin() with invalid pin")
  • 再現手順を正確に記述する
  • 使用ボード、IDE バージョン、ライブラリバージョン、および関連するコードスニペットを含める
  • 可能であれば、最小限かつ完全なサンプルスケッチを添付する

2. 機能改善 / 新機能の提案

  • [Feature request] というプレフィックスを付けて issue を作成する
  • ユースケースを説明する → どのような問題を解決しますか?
  • 理想的な API / 挙動を記述する(コード例があると非常に役立ちます) 3. コード変更の提出(Pull Request)

小さな修正​

(誤字、コメント、サンプル、小さなバグ修正) → 事前の issue は不要なので、そのまま pull request を作成してください

大きな変更 / 新機能​

  1. まず issue を作成してアイデアを議論する
  2. メンテナーから大まかな 👍 をもらう
  3. 'dev' ブランチからリポジトリを fork し、自分のブランチを作成する(fix/xxx, feature/yyy, docs/whatever)
  4. 変更を加える
  5. 必要に応じてサンプルを更新または追加する
  6. コード内のコメントを追加/更新する
  7. pull request を送信する

Pull Request ガイドライン​

  • 1 つの機能 / 修正につき 1 つの pull request(小さい PR の方がレビューしやすく、早くなります)
  • 説明的なコミットメッセージを使用する 良い例: Fix I2C timeout handling on ESP32 悪い例: update
  • 関連する issue があれば参照する(Fixes #123, Closes #89 など)
  • 公開 API を変更した場合は、README.md と library.properties を更新する
  • 新機能には examples/ 内のサンプルスケッチを含めること

コーディングスタイル​

.clang-format に従い、既存の C++ スタイルに従ってください

  • インデントはスペース 2 つ(タブは使用しない)
  • 関数および変数には camelCase を使用
  • クラス名には UpperCamelCase / PascalCase を使用
  • #define 定数は ALL_CAPS を使用
  • 可能であれば 1 行はおおよそ 100 文字未満に保つ (ただし、厳密なルールよりも既存コードとの一貫性を優先します)

技術サポート & 製品ディスカッション​

Loading Comments...