メインコンテンツまでスキップ

Meshtastic ファームウェア ソースコード実践チュートリアル

このチュートリアルは、Meshtastic ファームウェアのソースコードをこれから触り始めるユーザー向けの内容です。Windows と macOS の両方で共通するワークフローを含んでいます。目的はシンプルで、公式リポジトリをクローンし、ビルドを一度成功させ、UI を 1 か所だけ簡単に変更し、その変更済みファームウェアをデバイスに書き込んで動作を確認することです。

すでに Git、Python、または PlatformIO に慣れている場合は、該当するセクションを飛ばして、ハンズオンのパートに直接進んでも構いません。

ヒント

このガイドには、Windows と macOS の両方で共通して使えるコマンドを掲載しています。スクリーンショットの多くは Windows 環境で撮影したものですが、macOS での全体的なワークフローもほぼ同じです。

事前準備​

始める前に、次のツールを用意してください。

  1. Git
  2. Python 3
  3. VS Code
  4. PlatformIO

1. Git をインストールする​

公式の Git for Windows ダウンロードページを開きます。

Git for Windows

ページを開くと、通常はインストーラのダウンロードが自動的に始まります。ダウンロードが完了したら、インストーラをダブルクリックしてセットアップウィザードに従います。

インストール中で最も重要なステップは PATH 環境変数の調整 です。次を選択してください。

Git from the command line and also from 3rd-party software

その他のオプションは、通常はデフォルトのままで問題ありません。そのまま Next をクリックし続けてください。

img

インストールが完了するまで待ちます。

インストール後、現在開いている PowerShell と VS Code のターミナルウィンドウをすべて閉じてから、新しく PowerShell ウィンドウを開き、次を実行します。

& "C:\Program Files\Git\cmd\git.exe" --version

img

Git のバージョン番号が表示されれば、Git は正常にインストールされています。

git コマンドがまだ使えない場合

まず PowerShell で次のコマンドを実行し、Git のデフォルトのインストールパスを確認できます。

$gitCmd = "C:\Program Files\Git\cmd"
$gitBin = "C:\Program Files\Git\bin"
Write-Host $gitCmd
Write-Host $gitBin

img

その後、Git をシステム環境変数に手動で追加します。

GUI での修正手順

  1. Win を押す
  2. 「Edit the system environment variables」を検索
  3. 開いて Environment Variables をクリック
  4. System variables の下にある Path を探す
  5. Edit をクリック
  6. New をクリックして、次の 2 つのパスを追加します。
C:\Program Files\Git\cmd
C:\Program Files\Git\bin
  1. OK を押してすべて保存します

img

保存後、次の操作も必要です。

  • すべての PowerShell ウィンドウを閉じる
  • PowerShell を再度開く

そのうえで、次を実行します。

git --version

img

バージョン番号が表示されれば、インストールは完了です。

Git のユーザー情報を設定する

次に、Git のユーザー情報を設定します。サンプルの値を自分の名前とメールアドレスに置き換えてください。

git config --global user.name "your name"
git config --global user.email "your mail@gmail.com"

その後、次を実行します。

git config --global --list

設定が反映されていることを確認します。

2. Python 3 をインストールする​

コマンドラインから Python をインストールする

ターミナルで次のコマンドを実行します。

winget search --id Python.Python.3.13 --source winget
winget install -e --id Python.Python.3.13 --source winget

最初のコマンドで Python が見つかる場合、通常は 2 つ目のコマンドでそのままインストールされます。

インストール後、ターミナルを閉じて再度開き、次を実行します。

python --version
pip --version

img

バージョン番号が表示されれば、Python と pip を使用する準備が整っています。

3. PlatformIO をインストールする​

このステップは、PlatformIO が多くの依存関係を自動的にダウンロードし、インストールに時間がかかるため、初心者には少しとっつきにくく感じられるかもしれません。インストール中にエラーが出た場合は、慌てずに 1 つずつ問題を切り分けて対処するのが最善です。エラーメッセージの確認には、AI ツールを活用すると時間の節約にもなります。

VS Code の拡張機能マーケットプレイスで PlatformIO を検索し、インストールします。

img

インストール後、左側のツールバーにアリの形をしたアイコンが表示されるはずです。

img

4. Meshtastic ファームウェアリポジトリをクローンする​

公式の Meshtastic ファームウェアリポジトリは meshtastic/firmware です。

作業ディレクトリのターミナルで次のコマンドを実行します。

git clone https://github.com/meshtastic/firmware.git
cd firmware
git submodule update --init

プロジェクトディレクトリが別のドライブや別のパスにある場合は、先にその場所へ移動してください。

img

img

出力が上のスクリーンショットと同様であれば、リポジトリは正常にクローンされています。

5. ハンズオン実践​

この段階では、まだコードの編集を急がないでください。まずはプロジェクトが最後までビルドプロセスを正常に完走できることを確認します。

最初は次の 3 つのタスクから始めることをおすすめします。

  1. firmware を開く
  2. platformio.ini を確認する
  3. 対象ボード用のビルド環境を探す

重要なポイントが 1 つあります。ルートの platformio.ini だけに注目しないでください。実際には、次のような追加の設定ファイルをインクルードしています。

extra_configs =
variants/*/*.ini
variants/*/*/platformio.ini
variants/*/diy/*/platformio.ini

つまり、実際のボードレベルの環境定義は、通常 variants/.../platformio.ini 以下に配置されています。

対象ボードを特定する際は、次の 2 つのディレクトリに特に注意してください。

  • variants/
  • boards/

ここでは、例として Wio Tracker L1 Pro をターゲットとして使用します。

img

このことから、Meshtastic において MeshTracker X1 のビルドターゲット は seeed_mesh_tracker_X1 であることがわかります。

最小限の変更内容のまとめ

エンドツーエンドの最小限の練習だけを完了したい場合は、次の主要なステップに集中してください。

  1. Git、Python 3、VS Code、PlatformIO をインストールする。
  2. meshtastic/firmware リポジトリをクローンし、サブモジュールを初期化する。
  3. pio run -e seeed_wio_tracker_L1 を使って、元のプロジェクトが正常にビルドできることを確認する。
  4. src/graphics/SharedUIDisplay.cpp 内の表示ロジックを変更する。
  5. ファームウェアを再ビルドし、生成された UF2 ファイルをデバイスに書き込んで動作を確認する。

ステップ 1: プロジェクトが正常にビルドできることを確認する

ここでは、ビルドに PlatformIO Core CLI を使用します。

img

最初のビルドでは、次のコマンドを実行することをおすすめします。

cd D:\workplace\firmware  # Adjust to your actual project path
pio run -e seeed_wio_tracker_L1

img

画面が上のスクリーンショットと似た状態になれば、ビルドプロセスは正しく開始されています。最初のビルドには時間がかかることが多いので、焦らず待ちましょう。

ビルドが失敗した場合

ビルドが失敗したときは、まず PlatformIO に現在の環境で必要な依存関係をインストールさせることができます。

cd D:\workplace\firmware  # Adjust to your actual project path
pio pkg install -e seeed_wio_tracker_L1

このアプローチには、次のような利点があります:

  • 依存関係のみをインストールし、すぐにフルビルドを開始しません。
  • どのパッケージが問題を引き起こしているかを確認しやすくなります。
  • エラーメッセージが通常より絞り込まれ、トラブルシューティングが容易になります。

依存関係のインストールが完了したら、次を実行します:

pio run -e seeed_wio_tracker_L1 -v

img

依存関係のインストールが完了したら、通常のビルドをもう一度実行します:

pio run -e seeed_wio_tracker_L1

img

この時点でビルドが通れば、ファームウェア出力は正常に生成されています。

img

ステップ 2: コードを変更する

実践 1: UI 表示を変更する

まず、ボードレベルの設定から表示の実装をたどっていきます。最初に次を確認できます:

  • variants/nrf52840/seeed_wio_tracker_L1/platformio.ini
  • variants/nrf52840/seeed_wio_tracker_L1/variant.h

img

これらの設定ファイルから、L1 が HAS_SCREEN と USE_SSD1306 を定義していることが分かります。つまり、スクリーンなし構成でも E-Ink ソリューションでもなく、標準的な OLED ディスプレイパイプラインを使用しているということです。

さらに表示ロジックを追っていくと、関連コードのほとんどは次の場所にあります:

  • src/graphics/
  • src/graphics/draw/

具体的にどのように変更するかは、ソースコードを読む力に依存します。ここでは、ホーム画面の UI を変更するという、とてもシンプルな例から始めます。

変更 1: バッテリーテキストの右端を記録する

Before / After

// Before
int batteryX = 1;
int batteryY = HEADER_OFFSET_Y + 1;

// After
int batteryX = 1;
int batteryY = HEADER_OFFSET_Y + 1;
int batteryTextEndX = batteryX - 1;

src/graphics/SharedUIDisplay.cpp:157

ここでは、バッテリー残量テキストの終端位置を記録する batteryTextEndX を追加しています。これにより、後でバッテリー情報の後ろにカスタムテキストを追加しやすくなります。

変更 2: バッテリー残量描画時に右端境界を計算する

// Before
if (chargePercent != 101) {
char chargeStr[4];
snprintf(chargeStr, sizeof(chargeStr), "%d", chargePercent);
int chargeNumWidth = display->getStringWidth(chargeStr);
display->drawString(batteryX, textY, chargeStr);
display->drawString(batteryX + chargeNumWidth - 1, textY, "%");
if (isBold) {
display->drawString(batteryX + 1, textY, chargeStr);
display->drawString(batteryX + chargeNumWidth, textY, "%");
}
}

// After
if (chargePercent != 101) {
char chargeStr[4];
snprintf(chargeStr, sizeof(chargeStr), "%d", chargePercent);
int chargeNumWidth = display->getStringWidth(chargeStr);
int percentWidth = display->getStringWidth("%");
display->drawString(batteryX, textY, chargeStr);
display->drawString(batteryX + chargeNumWidth - 1, textY, "%");
if (isBold) {
display->drawString(batteryX + 1, textY, chargeStr);
display->drawString(batteryX + chargeNumWidth, textY, "%");
}
batteryTextEndX = batteryX + chargeNumWidth + percentWidth - 1 + (isBold ? 1 : 0);
} else {
batteryTextEndX = batteryX - 1;
}

src/graphics/SharedUIDisplay.cpp:204

このコードは、バッテリー残量を描画するロジックの中にあります。バッテリーレベルを通常どおり表示するだけでなく、テキスト領域の右端境界も計算し、その後にカスタムラベルを配置できるようにしています。

変更 3: 右側のアイコン領域用に境界を確保する

// Before
int iconRightEdge = timeX - 2;

// After
int iconRightEdge = timeX - 2;
int headerLabelRight = timeX - 4;

src/graphics/SharedUIDisplay.cpp:263

この部分は、右側の時刻、メール、ミュートなどのアイコンが使用する領域を処理します。ここでは、中央テキストの最大右端境界を制限し、右側のコンテンツと重ならないようにするために headerLabelRight を追加しました。

変更 4: タイトルが空のときにカスタムラベルを描画する

// Newly added core logic
#if defined(SEEED_WIO_TRACKER_L1) && !defined(SEEED_WIO_TRACKER_L1_EINK)
if (titleStr && titleStr[0] == '\0') {
static const char *yclLabel = "made by AE";
int labelWidth = display->getStringWidth(yclLabel);
int labelLeft = batteryTextEndX + 4;
if (labelLeft + labelWidth <= headerLabelRight) {
int labelX = labelLeft + ((headerLabelRight - labelLeft) - labelWidth) / 2;
display->drawString(labelX, textY, yclLabel);
if (isBold)
display->drawString(labelX + 1, textY, yclLabel);
}
}
#endif

src/graphics/SharedUIDisplay.cpp:350

これは変更の中核となるロジックです。SEEED_WIO_TRACKER_L1 にのみ適用され、E-Ink バリアントは明示的に除外しています。バッテリー情報と時刻表示の間の空白に、made by AE というテキストを中央揃えで表示します。

変更 5: 時刻が表示されない分岐を処理する

// Add the same boundary control for the no-time branch
int iconRightEdge = screenW - xOffset;
int headerLabelRight = screenW - xOffset - 2;

src/graphics/SharedUIDisplay.cpp:377

ここは時刻値が表示されない場合に使われる分岐です。同じ境界制御をここにも追加する必要があります。

#if defined(SEEED_WIO_TRACKER_L1) && !defined(SEEED_WIO_TRACKER_L1_EINK)
if (titleStr && titleStr[0] == '\0') {
static const char *yclLabel = "made by AE";
int labelWidth = display->getStringWidth(yclLabel);
int labelLeft = batteryTextEndX + 4;
if (labelLeft + labelWidth <= headerLabelRight) {
int labelX = labelLeft + ((headerLabelRight - labelLeft) - labelWidth) / 2;
display->drawString(labelX, textY, yclLabel);
if (isBold)
display->drawString(labelX + 1, textY, yclLabel);
}
}
#endif

src/graphics/SharedUIDisplay.cpp:426

これは、時刻がない分岐で made by AE を描画する実装です。

完全なコードはこちらで確認できます:

📎SharedUIDisplay.cpp

ステップ 3: 自分のファームウェアをビルドする

変更が完了したら、プロジェクトルートに戻り、同じターゲットを再度ビルドします:

cd D:\workplace\firmware  # Adjust to your actual project path
pio run -e seeed_wio_tracker_L1

表示ロジックは変更しましたが、ビルドターゲットは同じです:

seeed_wio_tracker_L1

ビルドが成功すると、出力は通常次の場所にあります:

D:\workplace\firmware\.pio\build\seeed_wio_tracker_L1\

更新されたことを確認すべきファイルは次のとおりです:

firmware-seeed_wio_tracker_L1-*.uf2

6. ファームウェアを書き込む​

ビルドが完了したら、公式の書き込みページを開きます:

Meshtastic Flasher

ほとんどの場合、最初に消去操作を行う必要があります。

img

次に、先ほどビルドしたファームウェアファイルを選択し、デバイスに書き込みます。

img

img

これで、Meshtastic ソースコードの実践演習は完了です。環境構築、リポジトリのクローン、ボード設定の調査、ファームウェアのコンパイル、表示ロジックの変更、最終的な書き込み検証まで、一連のワークフローを一通り体験しました。

さらに先に進みたい場合は、次のような方向性を引き続き探求できます:

  1. ホーム画面上のより多くの要素を変更する
  2. ボタン、GPS、Bluetooth などのモジュールの動作を調整する
  3. 自分のボード用に独立した variant を追加する
  4. src/、variants/、boards/ 間の関係を引き続き追跡する

よくある問題​

git コマンドが使用できない

  • Windows の場合、まず Git が PATH に追加されているか確認します。
  • macOS の場合、最初に git --version を実行します。システムから Command Line Tools のインストールを求められたら、指示に従ってください。

python3 または pip3 が使用できない

  • Windows の場合、Python が PATH に追加されているか確認するか、ターミナルを開き直して再試行します。
  • macOS の場合、まず python3 / pip3 が既に存在するか確認し、必要な場合にのみ Homebrew で Python をインストールします。

pio コマンドが使用できない

  • まず pio --version を実行します。
  • それでもコマンドが使用できない場合は、VS Code とターミナルを再起動してから再試行します。
  • 必要に応じて、PlatformIO 拡張機能を再インストールし、PlatformIO Core が正しく初期化されていることを確認します。

git submodule update --init の後もコードが不完全に見える

  • まず、自分が firmware リポジトリのルートディレクトリにいることを確認します。
  • ネットワーク接続が不安定な場合は、次を使って再試行します:
git submodule update --init --recursive

最初のビルドに時間がかかりすぎる

  • 最初のビルドで多くの依存関係をダウンロードするのは正常です。
  • あまりにも長時間止まっているように見える場合は、まずパッケージを個別にインストールしてみてください:
pio pkg install -e seeed_wio_tracker_L1

その後、もう一度ビルドを実行します。

技術サポート & 製品ディスカッション​

Loading Comments...