メインコンテンツまでスキップ

Jetson Orin Nano Developer Kit から reComputer へ /home データを移行する

はじめに​

NVIDIA Jetson Orin Nano Developer Kit から Seeed Studio reComputer へ移行する際、ユーザーワークスペース、プロジェクトファイル、Conda 環境、スクリプト、アプリケーションデータを保持したい場合があります。しかし、キャリアボード、デバイスツリー、ブートローダー、BSP 設定が異なるため、開発者キットのシステムイメージ全体をそのまま reComputer に復元することは推奨されません。

この wiki では、reComputer Classic backup to Super migration project を使用して、Jetson Orin Nano Developer Kit をソースとして /home のみをターゲットの reComputer に移行する方法を説明します。本ガイドでは、reComputer J4012 と reComputer Super J4012 をターゲット例として使用します。まずターゲットの reComputer に対応する Seeed JetPack 6 BSP をフラッシュし、そのクリーンな reComputer システム上に /home パッケージを復元します。

ハードウェアリファレンス​

本ガイドでは、Jetson Orin Nano Developer Kit をソースデバイスとして使用し、reComputer J4012 / reComputer Super J4012 をターゲット例として使用します。同じ /home のみの移行という考え方は、両方のシステムが JetPack 6 / L4T R36 を実行しており、ターゲットが対応する Seeed BSP でフラッシュされている場合、他の Jetson から reComputer への組み合わせにも利用できます。

ソースデバイスターゲット例 1ターゲット例 2

Jetson Orin Nano Developer Kit


reComputer J4012

reComputer Super J4012

この移行で行うこと​

移行パッケージには次の内容が含まれます:

  • /home
  • ソースシステムのメタデータ
  • /home のユーザーおよびグループのメタデータ
  • 手動でインストールした APT パッケージ一覧(存在する場合)
  • インストール済み dpkg パッケージ一覧(存在する場合)
  • パッケージのチェックサム

意図的に復元しないもの:

  • /boot
  • /boot/dtb
  • /lib/modules
  • /usr/lib/modules
  • /etc/nv_boot_control.conf
  • /etc/fstab
  • ブートローダーパーティション
  • ボード固有の BSP ファイル
注意

このワークフローはユーザーデータの移行用であり、システム全体のクローンではありません。/usr 配下にインストールされたアプリケーション、/etc 配下で設定されたサービス、/var/lib/docker 配下の Docker イメージ、システムレベルの BSP 変更は移行されません。/home を復元した後、これらのコンポーネントはターゲットの reComputer 上で再インストールまたは再設定してください。

前提条件​

  • JetPack 6 / L4T R36 を実行しているソース NVIDIA Jetson Orin Nano Developer Kit
  • 対応する Seeed JetPack 6 BSP を実行しているターゲットの reComputer J4012 または reComputer Super J4012
  • パッケージを転送するためのネットワークアクセスまたはリムーバブルストレージ
  • 圧縮された /home バックアップパッケージ用の十分な空き容量
  • git、tar、sha256sum、awk、find
注記

パッケージを復元する前に、ターゲットの reComputer に正しい Seeed ファームウェアをフラッシュしてください。reComputer J4012 については、Flash JetPack OS to J401 Carrier Board を参照してください。reComputer Super J4012 については、Getting Started with reComputer Super を参照してください。

ワークフロー概要​

  1. ターゲットの reComputer に対応する Seeed JetPack 6 BSP をフラッシュします。
  2. ソースの Jetson Orin Nano Developer Kit 上で移行プロジェクトをクローンします。
  3. ソースデバイス上で /home 移行パッケージを作成します。
  4. パッケージをターゲットの reComputer にコピーします。
  5. ターゲット上で復元の検査またはドライランを実行します。
  6. ターゲット上で /home を復元し、再起動します。
  7. /home の外側にある必要なシステムパッケージやサービスを再インストールします。

ソース Jetson Orin Nano Developer Kit 上でのバックアップ​

ステップ 1. git がまだインストールされていない場合はインストールします。

sudo apt update
sudo apt install -y git

ステップ 2. 移行プロジェクトをクローンします。

git clone https://github.com/jjjadand/reComputer_classic-backup-to-super.git
cd reComputer_classic-backup-to-super
chmod +x *.sh

ステップ 3. バックアップパッケージを作成します。

/path/to/output を、USB ドライブ、外付け SSD、共有ネットワークフォルダなど、十分な空き容量があるディレクトリに置き換えてください。

sudo ./backup_home_jp6.sh -o /path/to/output

バックアップが完了すると、次の 2 つのファイルが表示されます:

jetson-home-jp6-<hostname>-<timestamp>.tar.gz
jetson-home-jp6-<hostname>-<timestamp>.tar.gz.sha256

デフォルトでは、スクリプトはパッケージサイズを小さくするために一般的なキャッシュディレクトリを除外します:

/home/*/.cache
/home/*/.ccache
/home/*/.nv/ComputeCache
/home/*/.npm/_cacache
/home/*/.local/share/Trash
/home/*/.local/share/gvfs-metadata

ユーザーキャッシュデータをより忠実にコピーする必要がある場合は、--include-caches を追加します:

sudo ./backup_home_jp6.sh -o /path/to/output --include-caches

追加で除外したいデータがある場合は、tar の除外パターンを含む exclude ファイルを作成し、それをスクリプトに渡します:

sudo ./backup_home_jp6.sh -o /path/to/output --exclude-file /path/to/exclude-patterns.txt
備考

バックアップスクリプトは /home に対して --one-file-system を使用します。/home 内に外部ストレージをマウントしている場合は、そのマウントされたデータを別途バックアップしてください。

バックアップパッケージの確認​

復元する前に、ソースデバイスまたはターゲットデバイスのいずれかでパッケージを確認できます。

./inspect_home_package.sh /path/to/jetson-home-jp6-xxx.tar.gz

inspect コマンドはパッケージのチェックサムを検証し、パッケージ形式、ソースシステムのメタデータ、ソースの /home ユーザー、および /home アーカイブ内の先頭エントリを表示します。

パッケージをターゲットの reComputer にコピーする​

.tar.gz パッケージをターゲットの reComputer にコピーします。例えば、scp を使用します:

scp /path/to/jetson-home-jp6-xxx.tar.gz seeed@<recomputer-ip>:/home/seeed/

USB ドライブや外付け SSD を使用してパッケージをコピーすることもできます。

注記

.sha256 ファイルは外部のチェックサム記録として保持してください。復元スクリプトは、移行パッケージ内に埋め込まれたチェックサムも検証します。

ターゲットの reComputer 上での復元​

ステップ 1. ターゲットの reComputer に、正しい Seeed JetPack 6 BSP がすでにフラッシュされ、初回起動セットアップが完了していることを確認します。

ステップ 2. ターゲット上で移行プロジェクトをクローンします。

git clone https://github.com/jjjadand/reComputer_classic-backup-to-super.git
cd reComputer_classic-backup-to-super
chmod +x *.sh
注記

復元スクリプト名には、元のプロジェクトが reComputer Super の移行シナリオ向けに作成されたため super が含まれています。本ガイドでは、選択した reComputer ターゲット上で /home パッケージを検証およびオーバーレイする目的にのみ引き続き使用します。

ステップ 3. まずドライランを実行します。

./restore_home_on_super_jp6.sh --dry-run /home/seeed/jetson-home-jp6-xxx.tar.gz

ドライランはパッケージを検証し、ファイルを復元せずにサマリーを表示します。

ステップ 4. パッケージを復元します。

sudo ./restore_home_on_super_jp6.sh --create-users /home/seeed/jetson-home-jp6-xxx.tar.gz

--create-users オプションは、パッケージを展開する前に、UID/GID に基づいて不足しているソースユーザーおよびグループを作成します。これは、ソースユーザーがまだターゲットの reComputer システム上に存在しない場合に、ファイル所有権を保持するのに役立ちます。

デフォルトでは、復元スクリプトはソースパッケージをオーバーレイする前に、現在のターゲット /home のロールバックアーカイブを作成します:

/var/backups/jetson_home_migration/super-home-before-restore-<timestamp>.tar.gz

/var/backups に十分な空き容量がない場合は、別のバックアップディレクトリを使用します:

sudo ./restore_home_on_super_jp6.sh --create-users --backup-dir /path/to/backup-dir /home/seeed/jetson-home-jp6-xxx.tar.gz

ターゲットの /home の別のバックアップがすでにある場合のみ、--no-backup を使用してください:

sudo ./restore_home_on_super_jp6.sh --create-users --no-backup /home/seeed/jetson-home-jp6-xxx.tar.gz
注意

復元操作は /home 上にファイルをオーバーレイします。パッケージ内と一致するファイルは上書きされますが、ターゲットのみに存在するファイルは削除されません。

ステップ 5. ターゲットを再起動します。

sudo sync
sudo reboot

移行の検証​

ターゲットの reComputer が再起動したら、復元されたユーザーとファイルを確認します:

ls -lah /home
id <source-user>
du -sh /home/<source-user>

次に、アプリケーションデータとユーザー環境を検証します:

ls -lah /home/<source-user>/projects
conda env list
python3 --version

jtop などの Jetson ツールを使用している場合は、ターゲットの reComputer 上でも再度実行します:

jtop
備考

移行後にアプリケーションコマンドが見つからない場合は、おそらく /home の外側にインストールされていた可能性があります。パッケージ内のメタデータを使用して元のパッケージ一覧を確認し、必要なソフトウェアをターゲットの reComputer システムに再インストールしてください。

ターゲットの /home をロールバックする​

移行前の状態にターゲットの /home を復元する必要がある場合は、復元スクリプトによって作成されたロールバックアーカイブを使用します。

sudo tar --extract \
--gzip \
--file /var/backups/jetson_home_migration/super-home-before-restore-xxx.tar.gz \
--directory / \
--preserve-permissions \
--same-owner \
--acls \
--xattrs \
--xattrs-include='*' \
--numeric-owner \
--overwrite

sudo sync
sudo reboot

トラブルシューティング​

スクリプトが「システムが JetPack 6 のように見えない」と警告する​

スクリプトは /etc/nv_tegra_release を確認し、L4T R36 を想定しています。ソースとターゲットの両方が JetPack 6 を実行していることを確認してください。

cat /etc/nv_tegra_release

復元後にファイル所有者が数値で表示される​

これは通常、ターゲットにソースと同じ UID/GID のユーザーが存在しないことを意味します。--create-users を付けて復元コマンドを実行するか、復元前に一致する UID/GID を持つユーザーを手動で作成してください。

パッケージが大きすぎる​

デフォルトのキャッシュ除外設定を使用するか、/home から不要なファイルを削除するか、--exclude-file で追加の除外パターンファイルを指定してください。

バックアップ中に一部のファイルが変更された​

バックアップスクリプトは tar ステータス 1 を許可します。これは通常、バックアップ中にライブファイルが変更されたことを意味します。変更されたファイルが重要な場合は、実行中のアプリケーションを終了し、バックアップをやり直してください。

Docker イメージまたはシステムサービスが見つからない​

この移行では /home のみが復元されます。Docker イメージ、システムサービス、APT でインストールされたアプリケーション、および /etc、/usr、/var 配下のファイルは、ターゲットの reComputer システム上で再インストールまたは再設定する必要があります。

リソース​

技術サポート & 製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。弊社は、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに合わせて選べる複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...