メインコンテンツまでスキップ

reComputer上のMoonfire NVR

はじめに

Moonfire-NVRは、軽量でミニマリスティックな使いやすいNVRシステムの提供を目標として設計されており、他のより肥大化した商用NVRソリューションの複雑さを持ちません。機能性とシンプルさを重視し、ユーザーがIPカメラから直接ファイルシステムやクラウドストレージに録画できるようにします。

前提条件

ハードウェア要件

reComputer R1125reComputer AI R2130reComputer AI Industrial R2145
reComputer Industrial R20xxreComputer Industrial R21xx

Moonfireのダウンロード

システムの更新

以下のコマンドを使用して実行してください。

sudo apt update
sudo apt upgrade -y

dockerとdocker composeのダウンロード

以下のコマンドを使用してdockerをインストールしてください。

wget https://get.docker.com -O get-docker.sh
chmod +x
sudo sh get-docker.sh
sudo systemctl start docker
sudo systemctl enable docker
docker --version

結果は以下のように表示されます:

pir

以下のコマンドを使用してdocker composeをインストールしてください。

sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/$(curl -s https://api.github.com/repos/docker/compose/releases/latest | jq -r .tag_name)/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
docker-compose --version

結果は以下のように表示されます:

pir

docker-compose.yamlの作成

以下のコマンドを使用してIDUIDを確認してください。

id

結果は以下のように表示されます。

pir

以下のコマンドを使用してdocker-compose.yamlを作成してください。

cd ~ && nano docker-compose.yaml

注意:自分のIDUIDに基づいてYAMLファイルを書き換えてください。

次に、以下の内容をYAMLファイルに入力してください。

services:
moonfire-nvr:
# The `vX.Y.Z` images will work on any architecture (x86-64, arm, or
# aarch64); just pick the correct version.
image: ghcr.io/scottlamb/moonfire-nvr:v0.7.23
command: run

volumes:
# Pass through `/var/lib/moonfire-nvr` from the host.
- "/var/lib/moonfire-nvr:/var/lib/moonfire-nvr"

# Pass through `/etc/moonfire-nvr.toml` from the host.
# Be sure to create `/etc/moonfire-nvr.toml` first (see below).
# Docker will "helpfully" create a directory by this name otherwise.
- "/etc/moonfire-nvr.toml:/etc/moonfire-nvr.toml:ro"

# Pass through `/var/tmp` from the host.
# SQLite expects to be able to create temporary files in this dir, which
# is not created in Moonfire's minimal Docker image.
# See: <https://www.sqlite.org/tempfiles.html>
- "/var/tmp:/var/tmp"

# Add additional mount lines here for each sample file directory
# outside of /var/lib/moonfire-nvr, e.g.:
# - "/media/nvr:/media/nvr"

# The Docker image doesn't include the time zone database; you must mount
# it from the host for Moonfire to support local time.
- "/usr/share/zoneinfo:/usr/share/zoneinfo:ro"

# Edit this to match your `moonfire-nvr` user.
# Note that Docker will not honor names from the host here, even if
# `/etc/passwd` is passed through.
# - Be sure to run the `useradd` command below first.
# - Then run `echo $(id -u moonfire-nvr):$(id -g moonfire-nvr)` to see
# what should be filled in here.
user: "1000:1000"

# Uncomment this if Moonfire fails with `clock_gettime failed` (likely on
# older 32-bit hosts). <https://github.com/moby/moby/issues/40734>
# security_opt:
# - seccomp:unconfined

environment:
# Edit zone below to taste.
TZ: "America/Los_Angeles"
RUST_BACKTRACE: 1

# docker's default log driver won't rotate logs properly, and will throw
# away logs when you destroy and recreate the container. Using journald
# solves these problems.
# <https://docs.docker.com/config/containers/logging/configure/>
logging:
driver: journald
options:
tag: moonfire-nvr

restart: unless-stopped

ports:
- "8080:8080/tcp"

以下のコマンドを使用して権限を変更してください。

sudo chmod -R 777 /var/lib/moonfire-nvr

/etc/moonfire-nvr.tomlの作成

以下のコマンドを使用して/etc/moonfire-nvr.tomlを作成してください。

sudo nano /etc/moonfire-nvr.toml 

次に、以下の内容をtomlファイルに入力してください。

ain@AI-Box:~ $ sudo cat /etc/moonfire-nvr.toml 
[[binds]]
ipv4 = "0.0.0.0:8080"
allowUnauthenticatedPermissions = { viewVideo = true }

[[binds]]
unix = "/var/lib/moonfire-nvr/sock"
ownUidIsPrivileged = true

Moonfireの設定

docker composeの実行

以下のコマンドを使用してデータベースを初期化してください。

sudo docker compose run --rm moonfire-nvr init

結果は以下のように表示されます。

pir

フォルダの作成

ビデオ録画を保存するフォルダを作成してください:

sudo mkdir -p /var/lib/moonfire-nvr/recordings
sudo chown 1000:1000 /var/lib/moonfire-nvr/recordings

インタラクティブ設定の実行

sudo docker compose run --rm moonfire-nvr config 2>debug-log

以下の手順に従ってフォルダを追加してください。

pir

pir

以下の手順に従ってカメラを追加してください。

pir

pir

pir

pir

pir

pir

Moonfire NVR の実行

以下のコマンドを使用してMoonfire NVRを実行してください。

sudo docker compose up --detach moonfire-nvr

次に、デバイスでlocalhost:8080ポートを開いてアクセスします。結果は以下のように表示されます:

pir

注意:左上角のオプションをクリックすることを忘れないでください。

結果

すべてを設定したら、現在のカメラからのライブフィードを表示できます。

pir

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品でのご体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供いたします。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを提供しています。

Loading Comments...