メインコンテンツまでスキップ

reTerminal上でのNEQTO Engine for Linuxの開始方法

はじめに

NEQTOは、企業がエッジデバイス上でソフトウェアをリモートでインストールおよび設定できる軽量で安全なソフトウェアパッケージです。NEQTOは、ターンキープラットフォームコネクタと組み込みソフトウェアライフサイクル管理を通じて、企業がエンドユーザーに改善されたソフトウェアサービスを提供することを可能にします。

NEQTOがインストールされたデバイスは、APIまたは使いやすいNEQTOコンソールを通じて管理できます。NEQTOコンソールには、データストレージ、アラート、ウォッチドッグ監視のオプションサービスが含まれています。企業は、任意のLinuxデバイスでのほぼ瞬時のインストールと、オンプレミスまたはクラウドサーバーとのシームレスなデータ統合により、AIoTを実現できます。

pir

前提条件

サポートされているハードウェア

  • (任意のLinuxマシン)
ヒント
  • サポートされているアーキテクチャ: armv6l(32bit), armv7l(32bit), aarch64(64bit), x86_64(64bit)
  • 必要なディスク容量: ≥ 32 MB
  • 必要なRAM容量: ≥ 4MB (デフォルト設定時)
  • ネットワーク通信インターフェース: 物理ネットワークアダプターが搭載されている必要があります。
  • モニター、キーボード、マウス (オプション)

はじめに

ハードウェア接続

reTerminalの使用開始方法 (https://wiki.seeedstudio.com/reTerminal/) を参照してください

NEQTOアカウントの登録:

  • ステップ 1. このページ (https://console.neqto.com/register) にアクセスしてNEQTOアカウントに登録します
  • ステップ 2. メールアドレスを入力し、パスワードを作成して進みます
  • ステップ 3. 受信したアクティベーションメールからアカウントを確認します

NEQTO Linuxのインストール

  1. NEQTOコンソールの

pir

から Manage API Keys for Linux-based Device を選択します

pir

  1. CREATE API KEY をクリックします

pir

するとAPI Keyが表示されます

pir

  1. curlまたはwgetで NEQTO Engine Linux Installer をダウンロードします。

    今回はwgetコマンドを使用します。

pir

Installer of NEQTO Engine for LinuxDownload link をコピーして、"wget " の後に貼り付けます。

pir

インストーラーのダウンロードが正常に完了しました

pir

  1. NEQTO Engine for Linuxのインストールを実行する前に、chmodコマンドでダウンロードしたインストーラー(neqto-daemon-install.latest.sh)の実行権限を変更します。

pir

  1. NEQTOコンソールの API Keys for NEQTO Engine for Linux から API Key をコピーして、sudo ./neqto-daemon-install.latest.sh -k の後に貼り付けます。

pir

  1. 実行直後に重要な注意事項が表示されます。内容を確認し、同意する場合は「agree」と入力してください。その後、デバイス登録が実行され、ソフトウェアのインストールが続行されます。

pir

  1. 最終ステータス Installation completed successfully! が表示されるまでお待ちください。

pir

NEQTOコンソールでデバイスが登録されたことの確認

pir

Hello World

  1. GROUPS の下にある ADD GROUP をクリックします。

pir

  1. NamereTerminal と入力し、SAVE をクリックします

pir

pir

  1. 作成した reTerminal を選択し、SCRIPTS をクリックします

pir

  1. ADD SCRIPT をクリックします

pir

  1. Name フィールドに Hello World と入力し、SAVE をクリックします

pir

  1. Getting Started からサンプルコードをコピーして、NEQTO Console スクリプトエディターに貼り付け、Save をクリックします。

pir

  1. TEMPLATES をクリックします

pir

次に ADD TEMPLATE をクリックします

pir

  1. DEVICE INFORMATION を以下のように設定します

    • Name フィールドに reTerminal Template を入力します

    • Firmware Type フィールドで Linux-based device を選択します

    • Firmware Version フィールドで最新バージョンを選択します

pir

  1. OPTIONS で、Script フィールドの Hello World を選択し、SAVE をクリックします

pir

  1. NODES をクリックします

pir

次に ADD NODE をクリックします

pir

  1. META DATA を以下のように設定します

    • Name フィールドを reTerminal に設定します

    • Template フィールドを reTerminal Template に設定します

pir

  1. DEVICE INFORMATION で先ほど登録したデバイスを選択し、SAVE をクリックします

pir

pir

  1. reTerminal のターミナルで tail -F /tmp/neqto/log/neqto.log と入力します

pir

  1. NEQTO Console で Reload Script を実行した後、reTerminal のターミナルで Hello World!!! が表示されることを確認できます

pir

pir

その他 / トラブルシューティング

リソース

技術サポート & 製品ディスカッション

私たちの製品をお選びいただき、ありがとうございます!私たちは、お客様の製品体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...