クイックスタート
POE 接続
SenseCAP M2 は PoE(Power on Ethernet)をサポートしており、IEEE 802.3 af 規格と互換性があります。
お使いのモデム/ルーターが PoE をサポートしていない場合は、PSE(Power Sourcing Equipment)として 40V〜57V DC 電源を供給する追加の PoE スイッチが必要です。

ゲートウェイのネットワーク設定
アンテナと電源アダプターをゲートウェイに接続します。 電源 LED が赤く点灯し、約 15 秒後に上部のインジケーターが緑色に点滅して、ゲートウェイが起動中であることを示します。

インターネットに接続する方法は 2 通りあります。ご利用環境に合った方法を選択してください。
Ethernet 接続
Ethernet ケーブルを Ethernet ポートに接続すると、ゲートウェイがインターネットに正常に接続されている場合、上部のインジケーターが緑色で点灯します。
WIFI 接続
Luci 設定ページにログインする方法は 2 通りあります。
ルーター経由でアクセス
- ステップ 1: デバイスを Ethernet ケーブルに接続し、PC を同じルーターに接続します
PC とデバイスは同じルーター/ネットワークに接続されている必要があります。

- ステップ 2: デバイスの IP アドレスを取得する
ルーターの管理ページでデバイスの IP アドレスを確認します。
- ステップ 3: デバイスのユーザー名とパスワードを取得する
ユーザー名とパスワードはデバイスのラベルに記載されています。

- ステップ 4: Luci にログインする
ブラウザにデバイスの IP アドレスを入力して、Luci ページにアクセスします。 その後、デバイスのユーザー名とパスワードを入力してログインします。

デバイスの AP ホットスポット経由でアクセス
- ステップ 1: デバイスの AP ホットスポットをオンにする
ボタンを 5 秒間押し続け、青色のインジケーターがゆっくり点滅し始めたら、設定モードに入ります。
- ステップ 2: AP ホットスポットに接続する AP ホットスポット名は SenseCAP_XXXXXX(6 桁の MAC アドレス)、デフォルトパスワードは 12345678 です。PC をこの AP ホットスポットに接続します。

- ステップ 3: デバイスのユーザー名とパスワードを取得する
ユーザー名とパスワードはデバイスのラベルに記載されています。

- ステップ 4: ローカルコンソールにログインする
ブラウザに IP アドレス(192.168.168.1)を入力してローカルコンソールにアクセスします。その後、デバイスのユーザー名とパスワードを入力し、Login ボタンをクリックします。

WIFI に接続する
- ステップ 1:
Network-Wirelessをクリックします

- ステップ 2:
Scanボタンをクリックして WIFI をスキャンします

- ステップ 3: 自分の WI-FI を選択してネットワークに参加します

- ステップ 4: Wi-Fi パスワードを入力し、
Submitをクリックしてから Save をクリックします

その後、Save and Apply をクリックして設定を適用します
ゲートウェイが WIFI に正常に接続されると、上部のインジケーターが緑色で点灯します
セルラー接続(4G バージョン用)
- ステップ 1: Nano-SIM カードスロットに SIM カードを挿入します

- ステップ 2: Luci ページにログインし、
Network-Cellularをクリックします

- ステップ 3: APN 情報を設定し、
Save and Applyをクリックして設定を適用します

データ使用量を削減するには、Low Data Consumption Mode Config を確認してください。
チャネルプラン設定
LoRa > Channel Plan に移動します

Region と Frequency プランを選択します。

設定後、Save&Apply をクリックします。
ゲートウェイ接続ステータスの確認
ゲートウェイの電源投入後、ゲートウェイの動作状態を確認する方法は 2 通りあります。
LED インジケーター
| モード | 説明 | |
|---|---|---|
緑 | 点灯 | ゲートウェイは正常で、インターネットに問題なく接続されています。 |
| ゆっくり点滅 | ゲートウェイが起動中です。しばらくお待ちください。 | |
青 | 点灯 | ゲートウェイはインターネット接続の準備ができています。 さらに設定が必要です。 |
| ゆっくり点滅 | 設定モードであり、操作がない場合は 5 分後に自動的に終了します。 | |
高速点滅 | ボタンを 30 秒間押し続けてインジケーターが高速点滅すると、ファクトリーリセットが実行されます。 | |
オレンジ | ゆっくり点滅 | ファームウェアを更新中です。ゲートウェイの電源を切ったり、インターネット接続を切断したりしないでください。 |
白 | 点灯 | ゲートウェイには工場出荷時のファームウェアのみが搭載されており、インターネットに接続されると自動的に最新のファームウェアに更新されます。 |
赤 | 点灯 | ハードウェアの問題またはインターネット接続の失敗。 |
| ゆっくり点滅 | ゲートウェイが LNS に接続されていません。 | |
SenseCAP Mate APP
SenseCAP Mate App では、ゲートウェイがネットワークに接続されているとき、Online status が Online を示します。
SenseCAP App の入手方法については、次の章を参照してください。
ゲートウェイをバインドする
SenseCAP Mate APP はデバイスの設定とリモート管理をサポートします。
- ステップ 1: SenseCAP Mate APP をダウンロードする
![]()
- ステップ 2: APP にログインする 初めて SenseCAP プラットフォームを使用する場合は、まずアカウントを登録してください。
Server Location では Global を選択してください。

- ステップ 3: デバイスを追加する
右上の + をクリックし、Add device を選択します
その後、ゲートウェイラベル上の QR コードをスキャンします。

デバイス名と場所を設定し、設定を確定します。 バインドに成功すると、デバイス一覧にゲートウェイが表示されます。

SenseCAP センサーを接続する
- ステップ 1: デバイスを追加する
右上の + をクリックし、Add device を選択します
その後、ゲートウェイラベル上の QR コードをスキャンします。

- ステップ 2: 周波数プランを選択する
Settings をクリックし、プラットフォームと周波数を設定します。周波数はゲートウェイの周波数と一致させる必要があります。
例: ゲートウェイが US915 バージョンの場合、センサーも US915 周波数に設定する必要があります。

SenseCAP M2 Multi-Platform Gateway は Helium ネットワークには接続できません。
SenseCAP センサーのさらなる設定については、SenseCAP Sensors を参照してください
SenseCAP ポータルと Mate アプリ
SenseCAP Mate APP と SenseCAP Portal を使用して、デバイスのステータス確認やデバイス管理を行うことができます。
- SenseCAP Mate APP for iOS on App Store
- SenseCAP Mate APP for Android on the Google Play Store
- SenseCAP Portal
ゲートウェイ情報
SenseCAP Portal と SenseCAP Mate APP でゲートウェイ情報を確認します

センサーデータ
SenseCAP Portal と SenseCAP Mate APP でセンサーデータを確認します