メインコンテンツまでスキップ

4G Raspberry Pi HAT - WindowsでのMBIMモード設定

はじめに

Quectel 4G Raspberry Pi HATは、Windows上でMBIM(Mobile Broadband Interface Model)モードを利用してインターネット接続をサポートします。このモードにより、Windowsは4Gモジュールをネイティブなセルラーモデムとして認識し、安定したドライバー対応のネットワーク接続を可能にします。

このガイドでは、QuectelモジュールをMBIMモードに設定し、Windows 10/11システムでインターネットに接続するための手順を説明します。

必要条件

ハードウェア要件

Raspberry Pi 5Raspberry Pi 4G LTE CAT4 HAT

ソフトウェア要件

以下を確認してください:

  • 以前にインストールしたQuectel NDISまたはその他のドライバーがアンインストールされていること。
  • 以下のリンクから提供される正しいMBIMドライバーがインストールされていること。

MBIMドライバーのダウンロード

インストール後、コンピュータ管理デバイスマネージャーに移動してドライバーのインストールを確認できます。成功したインストールでは、「ネットワークアダプタ」および「ポート(COM & LPT)」の下にデバイスが表示されます。以下の画像のようになります。

MBIMモードの設定

モジュールをMBIMモードに切り替えるには、QCOM Toolが必要です。

  1. QCOM Toolをダウンロードして開く

  2. 4G HATをUSB経由でWindows PCに接続し、電源を入れます。

  3. QCOMで以下のATコマンドを送信して現在のUSBモードを確認します:

    AT+QCFG="usbnet"?
    • "usbnet",2以外の値が返された場合は、次の手順に進みます。
  4. MBIMモードに切り替えるには、以下を送信します:

    AT+QCFG="usbnet",2
  5. 次に再起動します:

    AT+CFUN=1,1
注記

ATポートが応答しない場合があります。その場合はDMポートを使用してください。

ネットワークへの接続

MBIMモードに設定した後:

  • Windowsはセルラーネットワークインターフェースを検出します。
  • Windowsのネットワークとインターネット設定からネットワークを管理し、接続できるようになります。

ネットワーク設定の確認

PCがMBIM経由でネットワーク接続を取得したか確認するには:

  1. コマンドプロンプトを開きます。

  2. 以下を実行します:

    ipconfig

    「モバイルブロードバンド接続」または「セルラー」の下にIPアドレスが表示されるはずです。

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をご利用いただきありがとうございます!製品の使用体験をスムーズにするために、さまざまなサポートを提供しています。異なるニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...