メインコンテンツまでスキップ

4G Raspberry Pi HAT - Raspberry Pi OSでのQMIモード設定

はじめに

このガイドでは、Quectel EG25-Gモジュールを搭載した4G HATを使用して、Raspberry Piでインターネット接続を設定する方法を説明します。Quectel EG25-Gは、QMI(Qualcomm MSM Interface)モードを含む複数のネットワークプロトコルをサポートする広く使用されているLTEモデムであり、高速で効率的なモバイルブロードバンド接続を可能にします。このガイドに従うことで、QMIモードでモジュールを設定し、quectel-CMダイヤルアップツールをコンパイルして使用し、Raspberry Piで安定した4Gインターネット接続を確立する方法を学ぶことができます。この方法は、IoT展開、リモートモニタリング、エッジコンピューティングなど、モバイルインターネット接続を必要とするアプリケーションに最適です。

必要条件

ハードウェア要件

Raspberry Pi 5Raspberry Pi 4G LTE CAT4 HAT

ソフトウェア要件

以前のダイヤル設定を削除

進める前に、競合を避けるために他のダイヤル方法を削除してください。

  1. 正しいシリアルポートを確認

以下のコマンドを実行して、正しいATコマンドポートを使用していることを確認します(必要に応じて/dev/ttyUSB2を置き換えてください):

sudo minicom -D /dev/ttyUSB2
  1. USBネットワークモードを確認および設定

minicomターミナル内で以下を入力します:

AT+QCFG="usbnet"?
  • 応答がusbnet,0の場合、変更は不要です。

モードを明示的に0に設定するには、以下を入力します:

AT+QCFG="usbnet",0
  1. モジュールを再起動

以下のコマンドでモジュールをリセットします:

AT+CFUN=1,1

カーネルドライバーの確認 (qmi_wwan など)

qmi_wwan ドライバーがロードされているか確認します:

lsmod 
  • 出力に qmi_wwan が表示されている場合、カーネルドライバーがアクティブです。

ダイヤルツールの移植

  1. ツールのダウンロードと解凍
  • ダウンロード後、パッケージを解凍してホームディレクトリに配置します。
  • ホームディレクトリに移動します:
ls
  • eg25qmi というフォルダが表示されるはずです。
  1. ツールディレクトリに移動
cd eg25qmi
ls
  • ダイヤルツールのソースファイルが表示されます。

コンパイル

  1. ダイヤルツールをコンパイル
sudo make
  • コンパイル後、緑色で表示される新しいファイルが生成されます。その中には quectel-CM ダイヤルツールが含まれます。

コンパイルされたファイルを確認

ls
  • quectel-CM 実行ファイルが表示されるはずです。これがインターネット接続に必要なダイヤルツールです。

ダイヤルアップによるインターネット接続

  1. ダイヤル開始
sudo ./quectel-CM
  • ダイヤルプロセスが成功すると、割り当てられたIPアドレスとゲートウェイ情報が表示されます。
  • 最初の試行が失敗した場合は、少し待って再試行してください。2回目の試行で成功するはずです。

ダイヤル後の確認

  1. ネットワークインターフェースを確認
ifconfig
  • wwan0 インターフェースが表示され、IPアドレスが割り当てられていることを確認します。
  1. 接続テスト
ping -I wwan0 8.8.8.8
  • Pingが成功すれば、接続がアクティブであることが確認できます。

技術サポートと製品に関するディスカッション

弊社製品をご利用いただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なるニーズや好みに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...