メインコンテンツまでスキップ

RNDIS on 4G LTE Raspberry pi HAT Windows

はじめに

RNDIS (Remote Network Driver Interface Specification) は、USBデバイスがネットワークアダプタをエミュレートできるようにするMicrosoftのプロトコルであり、USB接続を介してWindows PCにインターネットまたはネットワークアクセスを提供します。Windowsでは、Quectelモジュールのようなデバイスが仮想イーサネットインターフェースとして機能するために、適切なRNDISドライバをインストールすることが重要です。ドライバがインストールされると、PCはデバイスをネットワークアダプタとして認識し、インターネット共有やローカルネットワーク通信が可能になります。このプロセスは、USB経由でインターネット接続を提供するセルラーモジュールで特に一般的です。

必要条件

ハードウェア要件

Raspberry Pi 5Raspberry Pi 4G LTE CAT4 HAT

ソフトウェア要件

WindowsにNDISやその他のドライバをすでにインストールしている場合は、それをアンインストールし、以下のRNDISドライバをインストールしてください。

インストール結果は、コンピュータの管理デバイスマネージャー で確認できます。ドライバのインストールが成功した後の「デバイスマネージャー」画面は以下の通りです。

RNDISモードの設定

RNDISモードを設定するには、QCOMツールを使用し、以下の手順に従ってください:

  1. QCOMツールで以下のコマンドを入力して送信します:
    AT+QCFG="usbnet"?

  2. 応答が AT+QCFG="usbnet",3 を示さない場合は、以下のコマンドを送信して手動でRNDISモードに設定します:
    AT+QCFG="usbnet",3

ネットワークへの接続

接続を示すネットワークインターフェース(例:Network X)が表示されるはずです。

ipconfigコマンドを使用して、新しいRNDIS設定を確認できます。

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...