JetPack OS を J401 キャリアボードにフラッシュする

J401 キャリアボードは、NVIDIA Jetson Orin NX/Nano モジュールをサポートする高性能な拡張ボードです。1xGbE ポート、データ転送用の 1x CAN、SSD 用の M.2 Key M、WiFi/BlueTooth 用の M.2 Key E、2 つの CSI、そして高品質なビデオキャプチャと表示のための 1 つの HDMI を備えています。さらに、4x USB 3.2 ポート、ファン、RTC、柔軟な 9-19V 電源も搭載しています。これらすべてにより、さまざまな産業オートメーションシステムにおいて信頼性が高く、強力な AI アプリケーションを構築できます。
特長
- 卓越した性能を持つキャリアボード: NVIDIA Jetson Orin NX/Nano モジュールをサポートし、強力なコンピューティングパワーを活用して、困難なタスクも容易にこなします
- 多彩な接続性: ネットワーキング用の 1x ギガビット Ethernet ポート、4x USB 3.2 Type-A(10Gbps)ポート、1x USB2.0 Type-C ポート、高速データ転送用の 1x CAN コネクタを提供
- 柔軟なストレージおよび無線拡張: 1x M.2 Key M 2280 と 1x M.2 Key E スロットを搭載し、柔軟なストレージおよび無線接続拡張のための十分なスペースを提供
- 高度な周辺機器をサポート: 2x 15 ピン CSI カメラコネクタ、1x HDMI 2.1、1x ファン、1x RTC を搭載し、複数の周辺機器に対応
- 広い入力電圧範囲: 9-19V DC に対応し、電源オプションに柔軟性を提供
仕様
| Specifications | reComputer J3010 | reComputer J3011 | reComputer J4011 | reComputer J4012 |
|---|---|---|---|---|
| モジュール | Jetson Orin Nano 4GB | Jetson Orin Nano 8GB | Jetson Orin NX 8GB | Jetson Orin NX 16GB |
| AI 性能 | 20 TOPS | 40 TOPS | 70 TOPS | 100 TOPS |
| GPU | 16 個の Tensor コアを備えた 512 コア NVIDIA Ampere アーキテクチャ GPU | 32 個の Tensor コアを備えた 1024 コア NVIDIA Ampere アーキテクチャ GPU | 32 個の Tensor コアを備えた 1024 コア NVIDIA Ampere アーキテクチャ GPU | |
| GPU 最大周波数 | 625 MHz | 765 MHz | 918 MHz | |
| CPU | 6 コア Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit CPU 1.5MB L2 + 4MB L3 | 6 コア Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit CPU 1.5MB L2 + 4MB L3 | 8 コア Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit CPU 2MB L2 + 4MB L3 | |
| CPU 最大周波数 | 1.5 GHz | 2 GHz | ||
| メモリ | 4GB 64-bit LPDDR5 34 GB/s | 8GB 128-bit LPDDR5 68 GB/s | 8GB 128-bit LPDDR5 102.4GB/s | 16GB 128-bit LPDDR5 102.4GB/s |
| DL アクセラレータ | / | 1x NVDLA v2 | 2x NVDLA v2 | |
| DLA 最大周波数 | / | 614 MHz | ||
| ビジョンアクセラレータ | / | 1x PVA v2 | ||
| ストレージ | 128GB NVMe SSD | |||
| ビデオエンコーダ | 1~2 個の CPU コアで 1080p30 をサポート | 1x 4K60 (H.265) | 3x 4K30 (H.265) 6x 1080p60 (H.265) | 12x 1080p30 (H.265) | ||
| ビデオデコーダ | 1x 4K60 (H.265) 2x 4K30 (H.265) 5x 1080p60 (H.265) 11x 1080p30 (H.265) | 1x 8K30 (H.265) | 2x 4K60 (H.265) | 4x 4K30 (H.265) 9x 1080p60 (H.265) | 18x 1080p30 (H.265) | ||
| ディスプレイ | 1* HDMI 2.1 | |||
| CSI カメラ | 2* CSI (2-lane 15pin) | |||
| ネットワーキング | 1* ギガビット Ethernet (10/100/1000M) | |||
| USB | 4* USB 3.2 Type-A (10Gbps); 1* USB2.0 Type-C (Device Mode) | |||
| M.2 Key M | 1* M.2 Key M | |||
| M.2 Key E | 1* M.2 Key E | |||
| ファン | 1* 4 ピンファンコネクタ (5V PWM) | |||
| CAN | 1* CAN | |||
| 多機能ポート | 1* 40 ピン拡張ヘッダ、1* 12 ピン制御および UART ヘッダ | |||
| RTC | RTC 2 ピン、RTC ソケット(CR1220 をサポート、同梱なし) | |||
| 電源 | 9-19V | |||
| 電源アダプタ | 電源アダプタは付属しません | |||
| 温度 | -10℃~60℃ | |||
| 機構 | 130mm x120mm x 58.5mm | |||
ハードウェア概要

JetPack をフラッシュ
ここでは、reComputer J4012/ J4011/ J3010 および J3011 に接続された NVMe SSD に Jetpack をフラッシュする方法を説明します。これらのデバイスはすべて内部に J401 キャリアボードを搭載しており、フラッシュ手順はすべて同じです。
reComputer J40/ J30 シリーズには、付属の NVMe SSD に JetPack 5.1.3 がプリインストールされているため、通常はフラッシュする必要はありません。ただし、JetPack を再度フラッシュしたい場合は、このガイドに従ってください。
対応モジュール
- NVIDIA® Jetson Orin™ Nano Module 4GB
- NVIDIA® Jetson Orin™ Nano Module 8GB
- NVIDIA® Jetson Orin™ NX Module 8GB
- NVIDIA® Jetson Orin™ NX Module 16GB
前提条件
- Ubuntu ホストコンピュータ
- reComputer J4012/ J4011/ J3010 または J3011
- USB Type-C データ転送ケーブル
仮想マシンではなく、物理的な Ubuntu ホストデバイスを使用することを推奨します。 ホストマシンを準備するために、以下の表を参照してください。
| JetPack Version | Ubuntu Version (Host Computer) | |||
| 18.04 | 20.04 | 22.04 | 24.04 | |
| JetPack 5.x | ✅ | ✅ | ||
| JetPack 6.x | ✅ | ✅ | ||
| JetPack 7.2 | ✅ | ✅ | ✅ | |
Note: JetPack 7.2 では、Ubuntu 24.04 はフラッシュおよびターゲット側コンポーネントのインストールのみサポートされます。ホスト開発コンポーネントが必要な場合は、Ubuntu 20.04 または 22.04 を使用してください。
手動でのフラッシュ作業には Ubuntu ホスト PC が必要です。Windows コンピュータからフラッシュする場合は、Seeed Jetson DevelopTool を使用してください。Windows ホストに対応したオールインワン GUI で、コマンド入力不要、ワンクリックの簡単操作でフラッシュできます。
強制リカバリモードに入る
- フラッシュには、仮想マシンおよび ARM アーキテクチャの Ubuntu を使用しないことを推奨します。
- インストール手順に進む前に、ボードが強制リカバリモードになっていることを確認する必要があります。

ステップバイステップ
Step 1. ジャンパワイヤを使用して、FC REC ピンと GND ピンを接続します。
| ボタンヘッダ | 説明 | ボタンヘッダ | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | PWR BTN | 7 | AUTO ON |
| 2 | GND | 8 | DIS | |
| 3 | FC REC | 9 | UART TXD | |
| 4 | GND | 10 | UART RXD | |
| 5 | SYS RET | 11 | LED + | |
| 6 | GND | 12 | LED - |
ステップ 2. 付属のケーブルで電源アダプタと接続して reComputer の電源を入れ、USB Type-C データ転送ケーブルでボードを Ubuntu ホスト PC に接続します

ステップ 3. Linux ホスト PC でターミナルウィンドウを開き、lsusb コマンドを入力します。使用している Jetson SoM に応じて、返された内容に次のいずれかの出力が含まれていれば、ボードは強制リカバリモードになっています。
- Orin NX 16GB の場合: 0955:7323 NVidia Corp
- Orin NX 8GB の場合: 0955:7423 NVidia Corp
- Orin Nano 8GB の場合: 0955:7523 NVidia Corp
- Orin Nano 4GB の場合: 0955:7623 NVidia Corp
以下の画像は Orin NX 16GB の例です

ステップ 4. ジャンパワイヤを取り外します
デバイスをステップバイステップでフラッシュする
フラッシュ作業に進む前に、Jetson Orin NX モジュールは JetPack 5.1 以降のみをサポートし、Jetson Orin Nano モジュールは JetPack 5.1.1 以降のみをサポートすることに注意してください。
まず最初に、JetPack をフラッシュする前に、Ubuntu ホスト PC に以下の必須依存パッケージをインストールします。
sudo apt install qemu-user-static sshpass abootimg nfs-kernel-server libxml2-utils binutils -y
NVIDIA はモジュールで使用される DRAM を更新しました。新しいモジュールとの互換性を確保するため、JetPack もそれに合わせて更新しています。現在安定してサポートされているバージョンは JetPack 5.1.3 です。
モジュール上の DRAM が Hynix 製の場合(チップパッケージ上のマーキングで判別できます)、JetPack 5.1.3 をフラッシュすることを推奨します。
- JP5.1.1
- JP5.1.2
- JP5.1.3
- JP6.0
- JP6.1
- JP6.2
- JP7.2
ここでは NVIDIA L4T 35.3.1 を使用して、reComputer に Jetpack 5.1.1 をインストールします
ステップ 1: ホスト PC 上で Download から NVIDIA ドライバをダウンロードします。必要なドライバは以下のとおりです:

ステップ 2: これらのファイルが含まれているフォルダに移動し、Jetson_Linux_R35.3.1_aarch64 と Tegra_Linux_Sample-Root-Filesystem_R35.3.1_aarch64 を展開して、変更を適用し、必要な前提パッケージをインストールします
tar xf Jetson_Linux_R35.3.1_aarch64
sudo tar xpf Tegra_Linux_Sample-Root-Filesystem_R35.3.1_aarch64 -C Linux_for_Tegra/rootfs/
cd Linux_for_Tegra/
sudo ./apply_binaries.sh
sudo ./tools/l4t_flash_prerequisites.sh
ステップ 3(任意): デバイスの起動完了後に Ubuntu インストールウィザードを表示させないように、ユーザー名、パスワード、およびホスト名を設定します
sudo tools/l4t_create_default_user.sh -u {USERNAME} -p {PASSWORD} -a -n {HOSTNAME} --accept-license
例(username:"nvidia", password:"nvidia", device-name:"nvidia-desktop"):
sudo tools/l4t_create_default_user.sh -u nvidia -p nvidia -a -n nvidia-desktop --accept-license
ステップ 4: システムを NVMe SSD にフラッシュします
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1 \
-c tools/kernel_flash/flash_l4t_external.xml -p "-c bootloader/t186ref/cfg/flash_t234_qspi.xml" \
--showlogs --network usb0 p3509-a02+p3767-0000 internal
フラッシュ処理が成功すると、次のような出力が表示されます

これで、マウス、キーボード、モニタを Jetson デバイスに接続できます。すぐに使用可能です!
Jetson デバイスがデスクトップを表示するまでに長時間かかる場合は、電源を再接続してください。
ステップ 5(任意): Nvidia Jetpack SDK をインストールします
Jetson デバイス 上でターミナルを開き、次のコマンドを実行してください:
sudo apt update
sudo apt install nvidia-jetpack
ここでは NVIDIA L4T 35.4.1 を使用して、reComputer に Jetpack 5.1.2 をインストールします
ステップ 1: ホスト PC 上で Download から NVIDIA ドライバをダウンロードします。必要なドライバは以下のとおりです:

ステップ 2: これらのファイルが含まれているフォルダに移動し、Jetson_Linux_R35.4.1_aarch64 と Tegra_Linux_Sample-Root-Filesystem_R35.4.1_aarch64 を展開して、変更を適用し、必要な前提パッケージをインストールします
tar xf Jetson_Linux_R35.4.1_aarch64.tbz2
sudo tar xpf Tegra_Linux_Sample-Root-Filesystem_R35.4.1_aarch64.tbz2 -C Linux_for_Tegra/rootfs/
cd Linux_for_Tegra/
sudo ./apply_binaries.sh
sudo ./tools/l4t_flash_prerequisites.sh
次に、JP5.1.2 に必要な NVIDIA のパッチを適用する必要があります。これは公式の NVIDIA JetPack リリースノートのセクション 4.2.3 でこちらのように説明されています。
ステップ 3: 次のディレクトリに移動します
cd Linux_for_Tegra/bootloader/t186ref/BCT
ステップ 4: "tegra234-mb2-bct-scr-p3767-0000.dts" ファイルを開き、tfc セクションの下に次の行を追加します
tfc {
reg@322 { /* GPIO_M_SCR_00_0 */
exclusion-info = <2>;
value = <0x38008080>;
};
ステップ 5(任意): "Linux_for_Tegra" ディレクトリに移動し、以下のコマンドを入力してユーザー名、パスワード、およびホスト名を設定し、デバイスの起動完了後に Ubuntu インストールウィザードを表示させないようにします
cd Linux_for_Tegra
sudo tools/l4t_create_default_user.sh -u {USERNAME} -p {PASSWORD} -a -n {HOSTNAME} --accept-license
例(username:"nvidia", password:"nvidia", device-name:"nvidia-desktop"):
sudo tools/l4t_create_default_user.sh -u nvidia -p nvidia -a -n nvidia-desktop --accept-license
ステップ 6: システムを NVMe SSD にフラッシュします
cp p3509-a02+p3767-0000.conf p3509-a02-p3767-0000.conf
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1 -c tools/kernel_flash/flash_l4t_nvme.xml -p "-c bootloader/t186ref/cfg/flash_t234_qspi.xml --no-systemimg" --showlogs --network usb0 p3509-a02-p3767-0000 external
フラッシュ処理が成功すると、次のような出力が表示されます

これで、マウス、キーボード、モニタを Jetson デバイスに接続できます。すぐに使用可能です!
Jetson デバイスがデスクトップを表示するまでに長時間かかる場合は、電源を再接続してください。
ステップ 7(任意): Nvidia Jetpack SDK をインストールします
Jetson デバイス 上でターミナルを開き、次のコマンドを実行してください:
sudo apt update
sudo apt install nvidia-jetpack
ここでは reComputer に Jetpack 5.1.3 をインストールします。
ステップ 1: 使用している Jetson モジュールに対応するシステムイメージを Ubuntu PC にダウンロードします:
| Jetson Module | Download Link | SHA256 |
|---|---|---|
| Orin NX 16GB | Download | 37F99E90A746D07242EE17E2A74A3336490E997457DE0E9FC15A1E35D347543B |
| Orin NX 8GB | Download | 4FDD5F05EE83F425AD1D8E2768BDF35FA68D3F1143B09C2FB9537CBFD1A9D5EC |
| Orin Nano 8GB | Download | 6A002620B6E40673A39710F0ECC1C56CB5750480B799F97BB7DE4A5B6F49C527 |
| Orin Nano 4GB | Download | 63A3D59185BDB286452CA7774DD528F5087249B8065D902C9181703010B7836A |
ダウンロードしたファームウェアの完全性を検証するには、SHA256 ハッシュ値を比較します。
Ubuntu ホストマシンでターミナルを開き、sha256sum <File> コマンドを実行して、ダウンロードしたファイルの SHA256 ハッシュ値を取得します。結果のハッシュが wiki に記載されている SHA256 ハッシュと一致すれば、ダウンロードしたファームウェアが完全かつ破損していないことが確認できます。
Step 2: ダウンロードしたイメージファイルを展開します:
sudo tar xpf mfi_xxxx.tar.gz
# For example: sudo tar xpf mfi_recomputer-orin-nano-8g-j401-6.0-36.3.0-2024-06-07.tar.gz
Step 3: 解凍したディレクトリに移動し、次のコマンドを実行して Jetpack システムを NVMe SSD に書き込みます:
cd mfi_xxxx
# For example: cd mfi_recomputer-orin-j401
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --flash-only --massflash 1 --network usb0 --showlogs
フラッシュ処理が正常に完了すると、次のような出力が表示されます

フラッシュコマンドの実行には 2〜10 分かかる場合があります。
Step 4: ボード上の HDMI コネクタを使用して J401 をディスプレイに接続し、初期設定を完了します。
ニーズに応じて System Configuration を完了してください。
ここでは NVIDIA L4T 36.3 を使用して、reComputer に Jetpack 6.0 をインストールします。
Step 1: 使用している Jetson モジュールに対応するシステムイメージを Ubuntu PC にダウンロードします:
| Jetson Module | Download Link1 | Download Link2 | SHA256 |
|---|---|---|---|
| Orin NX 16GB | Download | Download | 20b38d9524327fd714c37cb293036006e070b5335d6b4f6978a862be51c3db52 |
| Orin NX 8GB | Download | Download | da966e7616ed86b45e184b6db9c3eb81e779a5f4524f6c3c5610e56c53532fe1 |
| Orin Nano 8GB | Download | Download | e0fa101c5df6f507d123c2332e9fedea0ac54f8a5253cb28e71fdff01147fa68 |
| Orin Nano 4GB | Download | Download | 80ebeac0a843baa2c3104ee6341d44f39a2cfab1c9c725e176c7b2a219b79dfc |
ダウンロードしたファームウェアの完全性を検証するには、SHA256 ハッシュ値を比較します。
Ubuntu ホストマシンでターミナルを開き、sha256sum <File> コマンドを実行して、ダウンロードしたファイルの SHA256 ハッシュ値を取得します。結果のハッシュが wiki に記載されている SHA256 ハッシュと一致すれば、ダウンロードしたファームウェアが完全かつ破損していないことが確認できます。
Step 2: ダウンロードしたイメージファイルを展開します:
sudo tar xpf mfi_xxxx.tar.gz
# For example: sudo tar xpf mfi_recomputer-orin-nano-8g-j401-6.0-36.3.0-2024-06-07.tar.gz
Step 3: 解凍したディレクトリに移動し、次のコマンドを実行して Jetpack システムを NVMe SSD に書き込みます:
cd mfi_xxxx
# For example: cd mfi_recomputer-orin-j401
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --flash-only --massflash 1 --network usb0 --showlogs
フラッシュ処理が正常に完了すると、次のような出力が表示されます

フラッシュコマンドの実行には 2〜10 分かかる場合があります。
Step 4: ボード上の HDMI コネクタを使用して J401 をディスプレイに接続し、初期設定を完了します:

ニーズに応じて System Configuration を完了してください。
Step 5: システム起動後、ワイヤレスネットワークカードドライバを再有効化するために、次のコマンドを実行する必要があります:
sudo rm /lib/modules/5.15.136-tegra/build
sudo ln -s /usr/src/linux-headers-5.15.136-tegra-ubuntu22.04_aarch64/3rdparty/canonical/linux-jammy/kernel-source/ /lib/modules/5.15.136-tegra/build
sudo apt install -y iwlwifi-modules
ここでは NVIDIA L4T 36.4 を使用して、reComputer に Jetpack 6.1 をインストールします。
Step 1: 使用している Jetson モジュールに対応するシステムイメージを Ubuntu PC にダウンロードします:
| Jetson Module | Download Link | SHA256 |
|---|---|---|
| Orin NX 16GB | Download | b848e327b87c408565b899a11c52022b42df6de4f3dce1e5470cb2a7baccc898 |
| Orin NX 8GB | Download | 3839c99fc9e2da1f35de824c42b7bb56f9660d8f4a6ce68b196c6cb50d5d4fb4 |
| Orin Nano 8GB | Download | a0863e7209351f9165cf6bd2d756a6a726b2e8fc1fa54b5d66279d5b136a3a33 |
| Orin Nano 4GB | Download | a40edfbcda9a7a07fbf72ca4e3149d171236f5ede2c4e3a5e243da77562f9b13 |
ダウンロードしたファームウェアの完全性を検証するには、SHA256 ハッシュ値を比較します。
Ubuntu ホストマシンでターミナルを開き、sha256sum <File> コマンドを実行して、ダウンロードしたファイルの SHA256 ハッシュ値を取得します。結果のハッシュが wiki に記載されている SHA256 ハッシュと一致すれば、ダウンロードしたファームウェアが完全かつ破損していないことが確認できます。
Step 2: ダウンロードしたイメージファイルを展開します:
sudo tar xpf mfi_xxxx.tar.gz
# For example: sudo tar xpf mfi_recomputer-orin-nx-16g-j401-6.1-36.4.0-2026-02-07.tar.gz
Step 3: 解凍したディレクトリに移動し、次のコマンドを実行して Jetpack システムを NVMe SSD に書き込みます:
cd mfi_xxxx
# For example: cd mfi_recomputer-orin-j401
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --flash-only --massflash 1 --network usb0 --showlogs
フラッシュ処理が正常に完了すると、次のような出力が表示されます

フラッシュコマンドの実行には 2〜10 分かかる場合があります。
Step 4: ボード上の HDMI コネクタを使用して J401 をディスプレイに接続し、初期設定を完了します:

ニーズに応じて System Configuration を完了してください。
ここでは NVIDIA L4T 36.4.3 を使用して、reComputer に Jetpack 6.2 をインストールします。
Orin NX 16GB/8GB モジュールを使用している場合は、MAXN SUPER モードを有効にしないでください。 reComputer J401 キャリアボードの冷却能力ではこのモードをサポートするには不十分であり、このモードを強制するとモジュールが永久的な損傷を受ける可能性があります。
ステップ 1: 使用している Jetson モジュールに対応したシステムイメージを Ubuntu PC にダウンロードします:
| Jetson モジュール | ダウンロードリンク | SHA256 |
|---|---|---|
| Orin NX 16GB | Download | b9529f008cf9a65460db3ee17736db971b8d110049f9f6ea8ecc8fe4d1691869 |
| Orin NX 8GB | Download | b7106b4f8c5835011040c071dd14e1144b5298af300f920e44517b99c183ed05 |
| Orin Nano 8GB | Download | c2247262dec1379fd4494def6a6ed2d4414605a8dcb902c6d6afbb94a5e48499 |
| Orin Nano 4GB | Download | 1d570b54853bba4ecc115789d1b03c5ba07b34344f7616dfa3c3772c9ff37e64 |
ダウンロードしたファームウェアの完全性を検証するには、SHA256 ハッシュ値を比較します。
Ubuntu ホストマシンでターミナルを開き、コマンド sha256sum <File> を実行して、ダウンロードしたファイルの SHA256 ハッシュ値を取得します。出力されたハッシュ値が wiki に記載されている SHA256 ハッシュと一致すれば、ダウンロードしたファームウェアが完全かつ破損していないことが確認できます。
super mode を有効にすると消費電力と発熱が増加するため、reComputer J4011 および reComputer J4012 は最高モードでは安定して動作できません。そのため、このアップデートにはこれら 2 製品は含まれていません。
現在、新バージョンの reComputer を設計中です。続報をお待ちください!
ステップ 2: ダウンロードしたイメージファイルを解凍します:
sudo tar xpf mfi_xxxx.tar.gz
# For example: sudo tar xpf mfi_recomputer-orin-nano-8g-j401-6.2-36.4.3-2025-04-07.tar.gz
ステップ 3: 解凍したディレクトリに移動し、次のコマンドを実行して JetPack システムを NVMe SSD にフラッシュします:
cd mfi_xxxx
# For example: cd mfi_recomputer-orin-j401
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --flash-only --massflash 1 --network usb0 --showlogs
フラッシュ処理が正常に完了すると、次のような出力が表示されます

フラッシュコマンドの実行には 2〜10 分かかる場合があります。
ステップ 4: ボード上の HDMI コネクタを使用して J401 をディスプレイに接続し、初期設定を完了します:

ニーズに応じて System Configuration を完了してください。
ここでは NVIDIA L4T 39.2.0 を使用して、reComputer Classic シリーズに JetPack 7.2 をインストールします。
Orin NX 16GB/8GB モジュールを使用している場合は、MAXN SUPER モードを有効にしないでください。 reComputer J401 キャリアボードの冷却能力ではこのモードをサポートするには不十分であり、このモードを強制するとモジュールが永久的な損傷を受ける可能性があります。
ステップ 1: 使用している Jetson モジュールに対応したシステムイメージを Ubuntu PC にダウンロードします:
| Jetson モジュール | ダウンロードリンク | SHA256 |
|---|---|---|
| Orin NX 16GB | Download | af580015dc79643e22e50a4d93dd4686066110ad1fd02b2f47bce7b6401e5a34 |
| Orin NX 8GB | Download | e734088d376fbbca403ba5d8afa9233869f6dcc2c5dde4ccb23efddd171060c1 |
| Orin Nano 8GB | Download | ac1175f73db4897c7d1e766231adacefd28fd6a329e05019d7550a7ae7b960f9 |
| Orin Nano 4GB | Download | 95ffcec87f0e7c8d440aa2da5202c4ed691d39df7560cdaf6e32131c686be74f |
ダウンロードしたファームウェアの完全性を検証するには、SHA256 ハッシュ値を比較します。
Ubuntu ホストマシンでターミナルを開き、コマンド sha256sum <File> を実行して、ダウンロードしたファイルの SHA256 ハッシュ値を取得します。出力されたハッシュ値が wiki に記載されている SHA256 ハッシュと一致すれば、ダウンロードしたファームウェアが完全かつ破損していないことが確認できます。
ステップ 2: ダウンロードしたイメージファイルを解凍します:
sudo tar xpf mfi_xxxx.tar.gz
# For example: sudo tar xpf mfi_recomputer-orin-nx-16g-j401-7.2.0-39.2.0-2026-08-28.tar.gz
ステップ 3: 解凍したディレクトリに移動し、次のコマンドを実行して JetPack システムを NVMe SSD にフラッシュします:
cd mfi_xxxx
# For example: cd mfi_recomputer-orin
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --flash-only --massflash 1 --network usb0 --showlogs
フラッシュ処理が正常に完了すると、次のような出力が表示されます

フラッシュコマンドの実行には 2〜10 分かかる場合があります。
ステップ 4: ボード上の HDMI コネクタを使用して J401 をディスプレイに接続し、初期設定を完了します:

ニーズに応じて System Configuration を完了してください。
リソース
- reComputer J30x データシート
- reComputer J40x データシート
- reComputer J30/J40 回路図
- reComputer J30/J40 3D ファイル
- Seeed Jetson シリーズ カタログ
- Seeed Studio Edge AI 導入事例
- Seeed Jetson シリーズ比較
- Seeed Jetson デバイス一覧
- Jetson examples
- reComputer-Jetson-for-Beginners
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。弊社は、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じて選択いただけるよう、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。