メインコンテンツまでスキップ

reComputer R1000 FINインストール

はじめに

FIN Framework(FIN)は、統合、制御、管理、分析、可視化、接続が可能なアプリケーションスイートを備えたソフトウェアフレームワークです。その機能は、OEMによって様々な製品やサービスに統合することができます。

この記事では主にreComputer R1000にFINをインストールする方法を紹介します。

はじめに

このプロジェクトを開始する前に、ここで説明されているようにハードウェアとソフトウェアを事前に準備する必要があります。

ハードウェアの準備

ソフトウェアの準備

  • まず、FINインストールパッケージとライセンスファイルを取得するために、サプライヤーに連絡する必要があります。
  • その後、fin.serviceという名前のファイルを作成してください。これはシステムでFINサービスを開始するために使用されます。インストールパッケージがzipファイルの場合、fin.serviceファイルの内容は以下のようになります:
    [Unit]
    Description=FIN Framework
    After=syslog.target network.target
    StartLimitIntervalSec=0

    [Service]
    Type=simple
    Restart=always
    RestartSec=1
    WorkingDirectory=/opt/finFramework_5.1.6.55
    ExecStart=/usr/bin/java -Xmx512M -cp /opt/finFramework_5.1.6.55/lib/java/sys.jar -Dfan.home=/opt/finFramework_5.1.6.55/ fanx.tools.Fan finStackHost

    [Install]
    WantedBy=multi-user.target

    #systemctl daemon-reload
    #systemctl enable fin
    #systemctl start fin

インストール手順

ステップ1: 以下のコマンドを入力してFINをインストールします:

sudo apt install openjdk-17-jdk
cd /opt/
## インストールパッケージを/optディレクトリに解凍
sudo unzip ~/Desktop/FINFramework_5.1.6.55.zip
## バージョン番号がわかるように名前を変更
sudo mv finFramework finFramework_5.1.6.55
## サービスファイルをシステムにインポート
sudo cp ~/Desktop/fin.service /etc/systemd/system/
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable fin
sudo systemctl start fin
sudo reboot

ステップ2: 再起動後、ブラウザをクリックしてhttp://localhost:8080/を入力します。以下のインターフェースが表示され、インストールの最初のステップが成功したことを示します。

ステップ3: 初期のユーザー名とパスワードは両方ともsuです。ログインボタンをクリックしてログインします。ログインが成功すると、パスワードのリセットを求められます。

ステップ4: ログイン後、システムからライセンスファイルがないという警告が表示される場合があります。この時、ライセンスファイルをインポートする必要があります。

その後、FINの様々な機能を探索することができます。

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!弊社製品での体験ができるだけスムーズになるよう、様々なサポートを提供しています。様々な好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを提供しています。

Loading Comments...