メインコンテンツまでスキップ

reServer J2032 の使用開始

pir

reServer J2032 は、reThings ファミリーに誇りを持って導入した新しい強力なエッジ AI コンピューティングデバイスです。洗練された reServer フォームファクターケースデザインを採用し、強力なユニットを極めてコンパクトな形状にパッケージしています。このスマートな小型サーバーは、エッジからクラウドまで簡単かつ効率的に動作するだけでなく、AI 処理能力も追加しています。

reServer J2032 は、最先端の Nvidia Jetson™ Xavier NX 16GB モジュール(オプションで Jetson™ Xavier NX 8GB モジュール)を搭載しており、一般的な AI タスクの処理において最大 21 TOPS を提供できます。豊富な GPU RAM により並列マルチニューラルネットワーク処理が可能で、1つの高速 2.5 ギガビットイーサネットポートと 1 ギガビットで構成されるデュアルイーサネットポートを備え、5G、LoRa®、BLE を含むハイブリッド接続もサポートしています。reServer 2032 はまた、デュアル SATA III 6.0Gbps データコネクタを備えており、最大 2 台の 3.5"/2.5" SATA 内蔵ハードディスクドライブを装備してより多くのストレージを取得できます。

一方、reServer はほぼあらゆるサーバーシナリオで効率的に動作するコンパクトな設計です。reServer の整然とした構造により、ハードドライブへのアクセスも簡単で、豊富な通信モジュール拡張スロットにより簡単なインストール、アップグレード、メンテナンスが可能です。

デュアル SATA III 6.0Gbps データコネクタを備えた reServer は、最大 2 台の 3.5"/2.5" SATA 内蔵ハードディスクドライブを装備してより多くのストレージを取得できます。

特徴​

  • 全体寸法 132mm x124mm x233mm のデスクトップサーバー向けコンパクト設計
  • Nvidia Jetson™ Xavier NX 16Gb モジュールを搭載
  • デュアル LAN ポート(1 x 2.5 ギガビットポートと 1 x 1 ギガビットポート)、2 x USB 3.2 gen 2 Type-A、HDMI ポートと DP ポート、1 x M.2 Key B、1 x Mini-PCIe ポートを含む豊富な周辺機器
  • 5G、LoRa®、BLE を含むハイブリッド接続をサポート(5G と LoRa® には追加モジュールが必要)
  • 3.5"/2.5" SATA ハードディスクドライブ用のデュアル SATA III 6.0 Gbps データコネクタと、両方を格納するのに十分なエンクロージャ内スペース
  • 4G/5G モジュールなどの拡張性のための M.2 B-Key
  • 4G/5G モジュールや LoRaWAN® モジュール(WM1302-USB-XXXX)などの拡張性のための Mini-PCIe ポート
  • 優れた放熱のための大型 VC ヒートシンク付き静音冷却ファン
  • エンクロージャを開けた後の内部コンポーネントへの簡単なアクセスにより、インストール、アップグレード、メンテナンスが容易
  • NVIDIA Jetpack 4.6.1(Jetson™ Linux R32.7.1)がプリインストール済み

LoRaWAN® は LoRa Alliance® からライセンスを受けて使用されるマークです。 LoRa® マークは Semtech Corporation またはその子会社の商標です。

仕様​

 

プロセッサ

 

モジュール

 

NVIDIA® Jetson Xavier™ NX 16GB

 

AI性能

 

21 TOPS

 

GPU

 

NVIDIA Voltaアーキテクチャ、384個のNVIDIA CUDA®コアと48個のTensorコアを搭載

 

CPU

 

6コアNVIDIA Carmel ARM®v8.2 64ビットCPU 6MB L2 + 4MB L3

 

DLアクセラレータ

 

2x NVDLA Engines

 

ビジョンアクセラレータ

 

7-Way VLIW Vision Processor

 

メモリ

 

8 GB 128-bit LPDDR4x @ 51.2GB/s

 

ストレージ

 

16 GB eMMC 5.1

 

ビデオエンコーダー

 

2x 4K60 | 4x 4K30 | 10x 1080p60 | 22x 1080p30 (H.265)

2x 4K60 | 4x 4K30 | 10x 1080p60 | 20x 1080p30 (H.264)

 

ビデオデコーダー

 

2x 8K30 | 6x 4K60 | 12x 4K30 | 22x 1080p60 | 44x 1080p30 (H.265)

2x 4K60 | 6x 4K30 | 10x 1080p60 | 22x 1080p30 (H.264)

 

ストレージ

 

2 x 2.5''/3.5" SATA (HDD/SSD)をサポート、SATA3まで対応(2.5インチ 256GB SSD x1、SATA3まで対応、既にインストール済み)

 

コプロセッサ

 

Raspberry Pi® RP2040 32ビット デュアル ARM Cortex-M0+ @ 133MHz

 

外部I/O

 

2.5G Ethernetポート

 

PCIeから変換

RX: 2.35 Gbits/sec

TX: 1.4 ~ 1.6 Gbits/sec

 

1000M Ethernetポート

 

Jetson Xavier NXのネイティブEthernetインターフェース

 

HDMIインターフェース

 

HDMI2.0まで対応

 

DisplayPortインターフェース

 

DP1.4まで対応

 

USB3.1 GNE2インターフェース x2

 

10Gbitまで対応

 

DCジャック電源インターフェース

 

DC 12V @5A、2.5mmセンターピン

 

内部I/O

 

M.2 KEY B コネクタ

 

USB3.2 GEN2対応、5G/4Gワイヤレスモジュールをサポート

 

MiNi-PCIe コネクタ

 

LoRa®/Seriesワイヤレスモジュールをサポート

 

SIMカードスロット

 

MiNi-PCIe用上層

 

M.2用下層

 

SATA電源コネクタ x2

 

2.5インチまたは3.5インチHDD/SSDをサポート、SATA3まで対応

 

SATAデータコネクタ x2

 

メインファンコネクタ

 

エンクロージャファン用、12Vファンのみサポート、底面ファンは既に取り付け済み

 

Jetson Xavier NXファンコネクタ

 

5Vファンのみサポート、アルミニウムヒートシンク冷却ファンは既に取り付け済み

 

RTCバッテリーコネクタ

 

RTCバッテリーは既に取り付け済み

 

260ピンSODIMMコネクタ

 

Jetson Xavier NX用

 

NX用USB TYPE-Cコネクタ

 

NXプログラミング用

 

コプロセッサ用USB TYPE-Cコネクタ

 

コプロセッサファームウェアアップグレード用

 

AutoPower on Header

 

ショートサーキットでキーオンモードに入り、フロートで自動電源オンモードに入る

 

2x5Pin Debug Header

 

デバッグ

 

Power Button

 

緑色LED付き

 

アクティブブザー

 

ネットワーク

 

ギガイーサネット

 

2.5Gイーサネットポート

  • rx: 2.35 Gbits/sec
  • tx: 1.4 ~ 1.6 Gbits/sec

 

1000Mイーサネットポート

 

ワイヤレス接続

 

M.2 KEY Bコネクタ、5G/4Gワイヤレスモジュールをサポート

 

MiNi-PCIeコネクタ、LoRa®/Seriesワイヤレスモジュールをサポート

 

ディスプレイ

 

LED1: SATA0 ステータスLED

 

スリープモードまたはSSD/HDD未挿入-----LED消灯

SSD/HDD挿入済みでPHY準備完了 ----- LED点灯

データ転送状態 ----- LED点滅

 

LED2: SATA1 ステータスLED

 

LED3

 

M.2 ワイヤレスモジュール ステータスLED

 

電源

 

DCジャック電源インターフェース

 

DC 12V @5A、2.5mmセンターピン

 

電源ボタン

 

電源オン

 

再起動ボタン

 

再起動

 

プリインストール

 

2.5インチ 256GB SSD x1、最大SATA3対応

 

アルミニウムヒートシンク冷却ファン

 

RTCバッテリー

 

ボトムファン

 

寸法

 

132mm124mm233mm

ハードウェア概要​

pir

pir

pir

寸法​

pir

JetPackのフラッシュ​

reServer J2032は、JetPackがプリインストールされた状態で出荷されます。ただし、デバイスを再フラッシュしたい場合は、このwikiに従ってください。

reServerの周辺機器とモジュール組み立てのクイックスタート​

!!! Note: reServer J2032は、Jetson Xavier NXモジュールのEMMCにJetpack 4.6.1がプリインストールされた状態で出荷されるため、すぐに独自のアプリケーション開発を開始できます。

必要なハードウェア​

reServerを使い始める前に、以下のハードウェアを準備する必要があります。

  • reServer
  • 電源アダプター(付属)
  • 外部モニター
  • HDMI/DPケーブル
  • キーボードとマウス

周辺機器とモジュールの組み立て​

この部分では、reServer内でサポートされているハードウェア/モジュールのインストールまたは交換方法を紹介します。以下の手順がお客様の使用ケースに該当しない場合は、この部分をスキップしてください。 この部分を読む前に、このページの最後に添付されている組み立てガイドマニュアルに従って、reServerのメインボードにアクセスしてください。

LoRaWAN®モジュール Mini-PCIeポートのインストール​

!!! Note: 以下のMini-PCIeポートへのLoRaWAN®モジュールのインストールセットアップガイドは、以下のモジュールでのみテストされています:WM1302-USB-US915またはWM1302-USB-868。LoRaWAN®モジュールは含まれていません。

  • ステップ1. キャリアボードの背面にあるMini-PCIeスロットを見つけて、LoRaWAN®モジュールをインストールします。

pir

  • ステップ2. アンテナケーブルを接続し、reServer J2032ケースの背面にあるアンテナ取り付けスロットを見つけます。このスロットには穴を塞ぐゴム製のインサートがあるはずです。

!!! Note: reServer J2032にはアンテナアダプターとアンテナは付属していません。

pir

  • ステップ3. ターミナルに以下のコマンドを入力して、reServer J2032をLoRaWAN®モジュールで使用できるように変更します:
sudo -i
cd /sys/class/gpio/
echo 268 > export; echo out > gpio268/direction; echo 1 > gpio268/value
echo 495 > export; echo out > gpio495/direction; echo 0 > gpio495/value

pir

  • ステップ 4. LoRaWAN® モジュールが正しく接続されているかを確認します。Terminal を開いて以下のコマンドを入力してください:

!!! Note: LoRaWAN® モジュールを有効にする以下の手順は、工場出荷時デフォルトの Jetpack 4.6.1 でのみテストされ、適用されています

ls /dev/ttyACM*

以下の出力が表示されるはずです:

pir

または

lsusb -t

以下の出力が表示されるはずです:

pir

  • ステップ 5. LoRaWAN® モジュールを使用するには、ソースコードをダウンロードしてください:

それでは、gitをインストールし、githubからsx1302_hal(SX1302 LoRa® ゲートウェイ用のライブラリとプログラム)をダウンロードしましょう:

sudo apt update
sudo apt install -y git
git clone https://github.com/Lora-net/sx1302_hal

sx1302_halフォルダに移動してプログラムをビルドします:

cd ~/sx1302_hal
make

LoRaWAN® ゲートウェイアプリケーションの実行を開始します。ここでは WM1302-USB-868 モジュールを使用する例を示します。ここでは設定ファイル global_conf.json.sx1250.EU868.USB が選択されています:

cd packet_forwarder/
sudo ./lora_pkt_fwd -c global_conf.json.sx1250.EU868.USB

次のような出力が表示されるはずです:

pir

4G/5G モジュール Mini-PCIe インストール​

!!! Note: QC25-EUX 4G モジュールは以下のセットアップガイドで使用されており、モジュールは含まれていません。

  • ステップ 1. キャリアボードの背面にある Mini-PCIe スロットを見つけて、LoRaWAN® モジュールをインストールします。

!!! Note: 4G/5G ネットワークを有効にするには、標準 SIM カードを reServer J2032 SIM カードスロットに挿入する必要があります。 よく見ると、SIM カードトレイには 2 つの層があり、Mini-PCIe ポートは下の画像に示されているように SIM スロット 2 を利用しています。

pir

  • ステップ 2. アンテナケーブルを接続し、reServer J2032 ケースの背面にあるアンテナ取り付けスロットを見つけます。このスロットには穴を塞ぐゴム製のインサートがあるはずです。

!!! Note: reServer J2032 にはアンテナアダプターとアンテナは付属していません。

pir

  • ステップ 3. QC25-EUX 4G モジュールで使用するために reServer J2032 を変更します。ターミナルに以下のコマンドを入力してください:
sudo -i
cd /sys/class/gpio/
echo 436 > export; echo in > gpio436/direction;
export; echo in > gpio268/direction;
export; echo out > gpio393/direction; echo 1 > gpio393/value
echo 495 > export; echo out > gpio495/direction;
echo 1 > gpio495/value
echo 0 > gpio495/value
  • ステップ 4. QC25-EUX 4Gモジュールが正しく接続されているかを確認するため、電源を入れてシステムを起動し、Terminalを開いて以下のコマンドを入力してください:

!!! Note: QC25-EUX 4Gモジュールを有効にする以下の手順は、工場出荷時デフォルトのJetpack OSバージョン4.6.1でのみテストされ、適用されています

lsusb -t

以下の出力が表示されるはずです:

pir

  • ステップ 5. QC25-EUX 4Gモジュールを有効にして4Gネットワークに接続するには、Terminalを開いて以下を入力してください:

4Gモジュールを接続した状態でminicomシリアルモニターを開く

sudo apt install -y minicom
sudo minicom -D /dev/ttyUSB2 -b 115200m1

シリアル接続が開いたら、ATと入力して'Enter'を押すと、OKが表示されるはずです。

同じminicomシリアルウィンドウで以下を入力してください:

AT+QCFG="usbnet"

次のような結果が返されます:+QCFG: "usbnet",0 ですが、これを1(ECMモード)に設定する必要があるため、以下のコマンドを入力してください:

AT+QCFG="usbnet",1

次に、以下のコマンドを入力してモデムを強制的に再起動します:

AT+CFUN=1,1

その後、再起動するか、しばらく待ってモジュールがSIMカードキャリアからインターネット接続を取得するのを待ちます。

Terminalでifconfigと入力すると、以下の画像のような出力が表示され、SIMカードモバイルキャリアからIPアドレスが割り当てられていることが確認できます:

pir

4G/5G モジュール M.2 B-key ポート インストール​

!!! Note: reServer J2032のM.2 B-Keyは3042/3052(USB3.2 GEN2)フォーマットをサポートし、4G/5G無線モジュールに対応しています (4G/5Gモジュールは reServer に含まれていません)。以下の手順では SIM8202G-M2 5G モジュールを使用します。

  • ステップ 1. SIM8202G-M2 モジュールを M.2 B-Key にインストールします。

pir

  • ステップ 2. アンテナケーブルをモジュールに接続します。

!!! Note: reServer J2032 にはアンテナアダプターとアンテナは付属していません。SIM8202G-M2 5G モジュールを使用してネットワークに接続するには、モジュールにアンテナを取り付ける必要があります。

pir

  • ステップ 3. M.2 B-Key ポートで SIM8202G-M2 5G モジュール を使用するために reServer J2032 を改造します。Terminal に以下のコマンドを入力してください:
sudo -i
cd /sys/class/gpio/
echo 419 > export; echo out > gpio419/direction; echo 0 > gpio419/valueexport; echo in > gpio268/direction;
echo 417 > export; echo out > gpio417/direction; echo 1 > gpio417/value
echo 266 > export; echo out > gpio266/direction; echo 1 > gpio266/value
  • ステップ 4. システムを起動して電源を入れ、Terminalを開いて以下のコマンドを入力することで、SIM8202G-M2 5Gモジュールが正しく接続されているかを確認します:

!!! Note: SIM8202G-M2 5Gモジュールを有効にする以下の手順は、工場出荷時デフォルトのJetpack OSバージョン4.6.1でのみテストされ、適用されています

lsusb -t

以下のような出力が表示されるはずです:

pir

ステップ 5. SIM8202G-M2 5Gモジュールを有効にして5Gネットワークに接続する

!!! Note: 4G/5Gネットワークを有効にするには、標準のSIMカードをreServer J2032のSIMカードスロットに挿入する必要があります。 よく見ると、SIMカードトレイには上下2つのスロットがあり、M.2 B-keyポートは下部スロットを使用しています。

pir

SIM8202G-M2 5Gモジュールを接続した状態でminicomシリアルモニターを開く

sudo apt install -y minicom
sudo minicom -D /dev/ttyUSB2 -b 115200m1

シリアル接続が開いたら、AT と入力して 'Enter' を押すと、次の行に OK が表示されるはずです。

4G/5G ネットワークに接続できるようにするには、以下のコマンドに従って SIM8202G-M2 5G モジュールに必要なドライバーをインストールし、ネットワーク接続を有効にしてください:

cd ~
wget https://files.seeedstudio.com/wiki/reServerJ2032/SIM8200.tar.gz
tar xvf SIM8200.tar.gz
sudo chmod 777 -R SIM8200/
cd SIM8200/
sudo ./install.sh
cd Goonline
make
sudo ./simcom-cm -i wwan0

今、Terminalでifconfigと入力すると、SIMカードのモバイルキャリアからIPアドレスが割り当てられた以下の画像のような出力が表示されるはずです:

pir

HDD インストール​

reServerは2台の3.5"/2.5"内蔵ハードディスクドライブの取り付けをサポートし、より多くのストレージを取得できます。 HDDを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

  • ステップ 1. ネジを外してブラケットを引き出します

  • ステップ 2. ネジでHHDをブラケットに取り付けます

  • ステップ 3. HDDブラケットを押し下げて、HHDをSATAポートに接続します。

  • ステップ 4. HDDブラケットをネジで固定します

pir

ハードウェアインターフェース​

この部分では、reServerのインターフェース接続について紹介します。

電源接続​

AC-DC電源アダプター(製品ボックスに含まれています)をAC電源コード(製品ボックスの外にありますが、パッケージ内にあります)と接続し、reServerの12V DCジャックに接続するだけです。

pir

デュアルUSB 3.1ポート​

デュアルUSB 3.1ポートを通じて、キーボードやマウスなどのUSBデバイスを接続できます。

pir

ディスプレイ接続​

reServerをディスプレイに接続する方法は2つあります。

方法 1. HDMIポート 方法 2. DPポート

pir

イーサネット接続​

reServer J2032には2つのイーサネットポートが搭載されており、接続速度はそれぞれ1000BASE-Tと2.5GBASE-Tです。

pir

リソース​

技術サポート & 製品ディスカッション​

私たちの製品をお選びいただき、ありがとうございます!私たちは、お客様の製品体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを提供しています。

Loading Comments...