メインコンテンツまでスキップ

reTerminal を使い始める

pir

reTerminal は、私たちの reThings ファミリーに新しく加わった製品です。この将来性のあるヒューマンマシンインターフェース (HMI) デバイスは、IoT やクラウドシステムと簡単かつ効率的に連携し、エッジにおける無限のユースケースを実現します。

reTerminal は、1.5GHz で動作するクアッドコア Cortex-A72 CPU を搭載した Raspberry Pi Compute Module 4 (CM4) と、解像度 1280 x 720 の 5 インチ IPS 静電容量式マルチタッチスクリーンによって駆動されています。マルチタスクを実行するのに十分な RAM(4GB)と、オペレーティングシステムをインストールできる十分な eMMC ストレージ(32GB)を備えており、高速な起動時間とスムーズな全体的な操作体験を実現します。2.4GHz/5GHz デュアルバンド Wi-Fi と Bluetooth 5.0 BLE によるワイヤレス接続も備えています。

reTerminal は、高速拡張インターフェースと豊富な I/O を備えており、拡張性に優れています。このデバイスには、安全なハードウェアベースのキー格納を行う暗号コプロセッサなどのセキュリティ機能があります。また、加速度センサ、照度センサ、RTC(リアルタイムクロック)などの内蔵モジュールも搭載しています。reTerminal には、高速なネットワーク接続のためのギガビット Ethernet ポートと、デュアル USB 2.0 Type-A ポートがあります。reTerminal 上の 40 ピンヘッダにより、幅広い IoT アプリケーションに対応できます。

reTerminal には Raspberry Pi OS があらかじめインストールされた状態で出荷されます。そのため、電源を接続するだけで、メイカープロジェクト、IoT やホームオートメーション構築、オフグリッドの DIY 実験をすぐに始めることができます。

リリース日プリインストール OSプリインストール STM32 ファームウェアボードバージョン追加情報
06/15/20212021-06-02-Raspbian(modified)-32-bitV1.0v1.3初期リリース
08/03/20212021-06-02-Raspbian(modified)-32-bitV1.1v1.4
09/03/20212021-06-02-Raspbian(modified)-32-bitV1.6v1.6IO 拡張チップを MCP23008-E から PCA9554 に変更,
暗号化マイクロチップを ATECC608A-SSHDA-B から ATECC608A-TNGTLSS-G に変更 More Info
11/02/20212021-09-14-Raspbian(modified)-32-bitV1.8v1.6

特長

  • 高い安定性と拡張性を備えた一体型モジュラー設計
  • 4GB RAM と 32GB eMMC を備えた Raspberry Pi Computer Module 4 搭載
  • 1280 x 720、293 PPI の 5 インチ IPS 静電容量式マルチタッチスクリーン
  • 2.4GHz/5GHz デュアルバンド Wi-Fi と Bluetooth 5.0 BLE によるワイヤレス接続
  • 高速拡張インターフェースと豊富な I/O による高い拡張性
  • 安全なハードウェアベースのキー格納を行う暗号コプロセッサ
  • 加速度センサ、照度センサ、RTC などの内蔵モジュール
  • ギガビット Ethernet ポートとデュアル USB 2.0 Type-A ポート
  • IoT アプリケーション向け 40 ピンヘッダ

仕様

SpecificationDetails
PlatformProcessorBroadcom BCM2711 quad-core Cortex-A72 (ARM v8)
Frequency64-bit SoC @ 1.5GHz
MemoryCapacity4GB
TechnologyLPDDR4 with on-die ECC
eMMCCapacity32GB
WirelessWi-Fi2.4GHz and 5.0GHz IEEE 802.11b/g/n/ac
BluetoothBluetooth 5.0, BLE
DisplayLCD5-inch 720x1280 LCD
Touch Panel静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)
VideoHDMI1 x Micro HDMI 出力(最大 4Kp60 対応)
CSI1 x 2 レーン MIPI CSI カメラインターフェース
MultimediaH.265 (4Kp60 decode)
H.264 (1080p60 decode,1080p30 encode)
OpenGL ES 3.0 graphics
Built-In ModulesReal-Time ClockNXP Semiconductors PCF8563T
低バックアップ電流;標準 0.25μA(VDD = 3.0 V、温度 = 25 ℃ のとき)
AccelerometerSTMicroelectronics LIS3DHTR
16 ビット、±2g/±4g/±8g/±16g 動的選択可能フルスケール
EncryptionMicrochip ATECC608A
安全なハードウェアベースのキー格納、非対称署名、検証、鍵共有
Light SensorLevelek LTR-303ALS-01
デジタル照度センサ
Internal IO
Expansion
Microchip MCP23008-E/ PCA9554
Buzzer≥85dB @10cm 2700±300Hz
External I/OGPIOs最大 5 × UART
最大 5 × I2C
最大 5 × SPI
1 × SDIO インターフェース
1 × DPI(パラレル RGB ディスプレイ)
1 × PCM
1 × PWM チャンネル
最大 3 × GPCLK 出力
垂直拡張
インターフェース
1 × PCIe 1 レーンホスト、Gen 2 (5Gbps)
1 × USB 2.0 ポート(ハイスピード)
26 x GPIOs
POE
PowerVoltage5V DC
Current3A(Minimum)
TemperatureOperating Temperature0 - 70°C(LCD スクリーンの場合: 0 - 60°C)
MechanicalDimensions140mm x 95mm x 21mm
Weight285g

ハードウェア概要

pir

pir

ブロック図

pir

ピン配置図

注意: 下図のような向きを必ず保って reTerminal を配置してください。ここでは LCD が右側を向き、背面が左側を向いています。

pir

注記

上の図における reTerminal の向きに十分注意してください。LCD とオンボードボタンは右側にあり、reTerminal の背面は左側にあります。また、デバイス全体が上下逆さまになっています。

reTerminal クイックスタート

reTerminal を最も速く、かつ簡単に使い始めたい場合は、以下のガイドに従ってください。

必要なハードウェア

reTerminal を使い始める前に、以下のハードウェアを用意する必要があります。

  • reTerminal
  • Ethernet ケーブルまたは Wi-Fi 接続
  • 電源アダプタ (5V/3A)
  • USB Type-C ケーブル

ソフトウェアセットアップ

Raspberry Pi OS にログインする

reTerminal には Raspberry Pi OS があらかじめインストールされています。そのため、reTerminal の電源を入れるだけで、すぐに Raspberry Pi OS にログインできます。

  • ステップ 1. USB Type-C ケーブルの一端を reTerminal に、もう一端を電源アダプタ (5V/4A) に接続します

  • ステップ 2. Raspberry Pi OS が起動したら、Warning ウィンドウで OK を押します

pir

  • ステップ 3. Welcome to Raspberry Pi ウィンドウで、初期セットアップを開始するために Next を押します

pir

  • ステップ 4. country, language, timezone を選択し、Next を押します

pir

  • ステップ 5. パスワードを変更するには、まず Raspberry Pi アイコンをクリックし、Universal Access > Onboard に移動してオンスクリーンキーボードを開きます

pir

  • ステップ 6. 希望するパスワードを入力し、Next をクリックします

pir

注意: デフォルトのパスワードを raspberry のままにしておきたい場合は、ここは空白のままにして Next をクリックします

  • ステップ 7. 次の画面では Next をクリックします

pir

  • ステップ 8. WiFi ネットワークに接続したい場合は、ネットワークを選択して接続し、Next を押します。後で設定したい場合は、Skip を押します

pir

  • ステップ 9. このステップは非常に重要です。 ソフトウェアの更新をスキップするために、必ず Skip を押してください。ただし、ソフトウェアを更新したい場合は、この wiki に従ってください

pir

  • ステップ 10. 最後に Done を押してセットアップを完了します

pir

注意: 左上のボタンは、ソフトウェアでシャットダウンした後に reTerminal の電源を入れるために使用できます

pir

ヒント: より大きな画面で Raspberry Pi OS を体験したい場合は、reTerminal の micro-HDMI ポートにディスプレイを接続し、さらに reTerminal の USB ポートにキーボードとマウスを接続することができます。

reTerminal を使い始める(拡張編)

自分で Raspberry Pi OS をインストールしたり、64-bit Ubuntu などの他の OS をインストールしたり、WiFi 経由の SSH、Ethernet 経由の SSH、USB to Serial Adapter を介して reTerminal にログインしたい場合は、以下のガイドに従ってください!

必要なハードウェア

以下のハードウェアを準備する必要があります

  • reTerminal
  • コンピュータ(Windows/Mac/Linux)
  • 8GB(以上)の micro-SD カード(オプション)
  • Micro-SD カードリーダー(オプション)
  • USB シリアルコンバータ(オプション)
  • Ethernet ケーブル(オプション)
  • Wi-Fi 接続(オプション)
  • 電源アダプタ(5V/3A)
  • USB Type-C ケーブル

Raspberry Pi OS / 64-bit Ubuntu OS またはその他の OS を eMMC に書き込む

reTerminal 上の CM4 の eMMC ストレージRaspberry Pi OS / 64-bit Ubuntu OS またはその他の OS を書き込むことができます。必要なドライバがインストールされると、reTerminal の USB Type-C ポートを PC に接続するだけで、外部ドライブとして表示されます。まず、reTerminal の背面カバーを取り外します。

注意: Seeed によってパッケージ化された最新のシステムイメージには、適切なドライバが含まれています: pi-gen-expand

  • ステップ 1. 4 つのゴムカバーを外し、その下の 4 本のネジを外して reTerminal の背面カバーを開きます

pir

  • ステップ 2. ヒートシンクを取り外すために 2 本のネジを外します

pir

  • ステップ 3. 下の図に従って boot mode switch を下側に倒します

pir

それではソフトウェアのセットアップに進みましょう。使用したいオペレーティングシステムに応じて手順に従ってください

Windows の場合
  • ステップ 1. this link をクリックして rpiboot setup installer をダウンロードし、必要なドライバとブートツールをインストールします

  • ステップ 2. USB Type-C ケーブルで reTerminal を PC に接続します

Windows はハードウェアを検出し、必要なドライバをインストールします

  • ステップ 3. 先ほどインストールした rpiboot ツールを検索して開きます

  • ステップ 4. file explorer を開くと、Computer Module 4 の eMMC が USB mass storage device として表示されます

  • ステップ 5. this link にアクセスして Raspberry Pi Imager ソフトウェアをダウンロードします

  • ステップ 6. Raspberry Pi Imager ソフトウェアを開きます

pir

  • ステップ 7. キーボードで CTRL + SHIFT + X を押して Advanced options ウィンドウを開きます

pir

ここでは、ホスト名の設定、SSH の有効化、パスワードの設定、wifi の設定、ロケール設定 などを行うことができます

  • ステップ 8. CHOOSE OS をクリックして、希望する OS を選択します
注記

Raspbian OS のインストールを試みている場合、テストの結果、Bullseye32-bit および 64-bit の両バージョンが、reTerminal で black screen issue に遭遇することなく正常に動作することを確認しています。さらに、新しい Bookworm64-bit バージョンもテスト済みで、reTerminal 上でスムーズに動作します。

pir

注意: Other general purpose OS に進むことで、64-bit Ubuntu などの他の OS を選択できます

pir

  • ステップ 9. CHOOSE STORAGE をクリックし、接続されている eMMC ドライブを選択します

  • ステップ 10. 最後に WRITE をクリックします

pir

フラッシュ処理が完了するまで数分お待ちください。

  • ステップ 11. Boot Mode switch を元の位置に戻し、reTerminal の筐体を組み立てます

これで here までスキップできます

MAC の場合
注意

以下の手順を進める前に homebrew をインストールする必要があります。 ターミナルを開き、brew -V と入力して、正しい homebrew 環境がセットアップされているか確認してください。インストールされている homebrew 環境のバージョンが表示されるはずです。

  • ステップ 1. usbboot リポジトリをクローンします
git clone --depth=1 https://github.com/raspberrypi/usbboot
cd usbboot
  • ステップ 2. libusb をインストールします
brew install libusb
  • ステップ 3. pkg-config をインストールします
brew install pkg-config
  • ステップ 4. make を使ってビルドします
make
  • ステップ 5. バイナリを実行します
sudo ./rpiboot
  • ステップ 6. USB Type-C ケーブルで reTerminal を Mac コンピュータに接続します

  • ステップ 7. this link にアクセスして Raspberry Pi Imager アプリケーションをダウンロードしてインストールします

  • ステップ 8. Raspberry Pi Imager アプリケーションを開きます

pir

  • ステップ 9. キーボードで CTRL + SHIFT + X を押して Advanced options ウィンドウを開きます

pir

ここでは、ホスト名の設定、SSH の有効化、パスワードの設定、wifi の設定、ロケール設定 などを行うことができます

  • ステップ 10. CHOOSE OS をクリックして、希望する OS を選択します

pir

注意: Other general purpose OS に進むことで、64-bit Ubuntu などの OS を選択できます

pir

  • ステップ 11. CHOOSE STORAGE をクリックし、接続されている eMMC ドライブを選択します

  • ステップ 12. 最後に WRITE をクリックします

pir

フラッシュ処理が完了するまで数分お待ちください。

  • ステップ 13. Boot Mode switch を元の位置に戻し、reTerminal の筐体を組み立てます

これで here までスキップできます

Linux の場合

Git を使用して rpiboot のソースコードを取得するので、Git がインストールされていることを確認してください

  • ステップ 1. Terminal ウィンドウを開き、パッケージリスト を更新するために次のコマンドを入力します
sudo apt-get update
  • ステップ 2. 次のコマンドで Git をインストールします
sudo apt install git pkg-config make gcc libusb-1.0-0-dev
  • ステップ 3. 日付が正しく設定されていない場合、Git はエラーを出すことがあります。これを修正するために次のコマンドを入力します
sudo date MMDDhhmm

注意: ここで MM は月、DD は日付、hhmm はそれぞれ時と分です。

  • ステップ 4. usbboot ツールのリポジトリをクローンします
git clone --depth=1 https://github.com/raspberrypi/usbboot
cd usbboot
  • ステップ 5. usbboot ツールをビルドしてインストールします
make
  • ステップ 6. usbboot ツールを実行すると、接続待ちの状態になります
sudo ./rpiboot
  • ステップ 7. USB Type-C ケーブルで reTerminal を PC に接続します

  • ステップ 8. このリンクにアクセスして Raspberry Pi Imager ソフトウェアをダウンロードします

  • ステップ 9. Raspberry Pi Imager ソフトウェアを開きます

pir

  • ステップ 10. キーボードで CTRL + SHIFT + X を押して Advanced options ウィンドウを開きます

pir

ここでは、ホスト名の設定、SSH の有効化、パスワードの設定、Wi-Fi の設定、ロケール設定 などを行うことができます

  • ステップ 11. CHOOSE OS をクリックして、好みの OS を選択します

pir

注意: Other general purpose OS に進むことで、64-bit Ubuntu などの OS を選択できます

pir

  • ステップ 12. CHOOSE STORAGE をクリックして、接続されている eMMC ドライブを選択します

  • ステップ 13. 最後に WRITE をクリックします

pir

フラッシュ処理が完了するまで数分お待ちください。

  • ステップ 14. Boot Mode スイッチ を元の位置に戻し、reTerminal の筐体を組み立てます

Wi-Fi / Ethernet 経由の SSH を使用して Raspberry Pi OS / Ubuntu OS またはその他の OS にログインする

SSH over Wi-Fi / Ethernet を使用して Raspberry Pi OS にログインしたい場合は、以下の手順に従ってください。まず reTerminal で Wi-Fi / Ethernet を設定し、その後 Windows / Mac / Linux から SSH 接続します。

注意: Raspberry Pi Imager を使用して WiFi を設定し、SSH を有効にしている場合は、ステップ 1 ~ 4 をスキップできます

  • ステップ 1. Wi-Fi 接続 がある場合は、Raspberry Pi OS デスクトップ右上の Wi-Fi アイコン をクリックし、Wi-Fi ネットワークを選択して、オンスクリーンの仮想キーボードを使用してパスワードを入力します

注意: Wi-Fi 設定の場所は、他の OS では異なる場合があります

  • ステップ 2. Wi-Fi 接続 がない場合は、ルーターから reTerminal の Ethernet ポートに Ethernet ケーブルを接続します

注意: reTerminal とコンピュータが同じネットワークに接続されていることを確認してください

  • ステップ 3. 左上の Raspberry Pi アイコンにタッチし、Preferences > Raspberry Pi Configuration に移動して Interfaces タブをクリックします

  • ステップ 4. SSH の横にある Enable を選択し、OK をクリックします

pir

次にコンピュータ側のソフトウェアを設定します。ご使用のオペレーティングシステムに応じて、以下に従ってください

Windows の場合
  • ステップ 1. コンピュータで Command Prompt を開き、次のように入力します
  • ステップ 2. プロンプトに対して yes と入力します

pir

  • ステップ 3. 次のようにパスワードを入力します
raspberry
  • ステップ 4. Raspberry Pi OS へのログインに成功すると、次のような出力が表示されます

pir

Mac / Linux の場合
  • ステップ 1. コンピュータで Terminal を開き、次のように入力します
  • ステップ 2. 次のメッセージに対して yes と入力します
ECDSA key fingerprint is SHA256:XXXXXXX.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
  • ステップ 3. パスワードを求められたら、次のように入力します
raspberry
  • ステップ 4. Raspberry Pi OS へのログインに成功すると、次のような出力が表示されます

pir

新しい Raspberry Pi OS / Ubuntu OS またはその他の OS をフラッシュした後に reTerminal ドライバをインストールする

reTerminal には必要なドライバがあらかじめインストールされているため、追加のドライバをインストールする必要はありません。しかし、自分で新しい OS をフラッシュした場合は、必要なドライバを別途インストールする必要があります。ドライバが必要なハードウェアには、5 インチ LCD、タッチパネル、加速度センサ、光センサ、ユーザー LED、ユーザーボタン、RTC、ブザー、暗号コプロセッサ が含まれます。

  • ステップ 1. 次のリポジトリをクローンします
sudo apt install git -y
git clone --depth 1 https://github.com/Seeed-Studio/seeed-linux-dtoverlays
  • ステップ 2. リポジトリに入ります
cd seeed-linux-dtoverlays
注記

32bit OS の場合は、sudo ./scripts/reTerminal.sh を実行する前に、次のステップを追加する必要があります。インストールが完了したら、変更を有効にするために reTerminal を再起動することを忘れないでください。

echo arm_64bit=0 | sudo tee -a /boot/config.txt
sudo reboot
  • ステップ 3. ドライバをインストールするために次のコマンドを入力します
sudo ./scripts/reTerminal.sh
注記

カーネルを同時にアップグレードしたくない場合は、次のコマンドを入力します:

sudo ./scripts/reTerminal.sh --keep-kernel

ドライバのインストールに成功すると、次のような出力が表示されます

pir

  • ステップ 4. reTerminal を再起動します
sudo reboot

seeed 提供のドライバ入り Raspberry Pi OS を eMMC にフラッシュする

  • ステップ 1. 通常のイメージ書き込み手順と同様に、まずデバイスモデルを選択する必要があります:

pir

  • ステップ 2. オペレーティングシステムを選択する際には、必要なシステムをダウンロードし、ローカルフォルダで解凍してから選択する必要があります。

  • 以下のリンクにアクセスして Raspberry Pi OS をダウンロードします

バージョン説明TAG
2024-03-14-Raspbian-reTerminal-arm6464bit Debian12(bookworm) Linux version 6.6.20lastest
2024-03-14-Raspbian-reTerminal-armhf32bit Debian12(bookworm) Linux version 6.6.20lastest
2022-07-21-Raspbian-reTerminal-arm6464bit Debian11(Bullseye) Linux version 5.15.32-v7+release
2022-07-21-Raspbian-reTerminal-armhf32bit Debian11(Bullseye) Linux version 5.15.32-v7+release

pir

ダウンロードした OS を選択します。.img で終わるファイルである必要があります。


pir

注意

最新の bookworm バージョンのイメージをインストールする場合は、advance option ボタンをクリックして設定を行わないでください。初期設定のためにこのインターフェースに入らないでください。 そうしないと、予期しないドライバエラーが発生する可能性があります!!!

pir

誤って advanced configuration を行い、画面の反転エラーが発生した場合は、問題を解決するためにドライバを再インストールする必要があります。

  • ステップ 3. その他の操作については、前のステップを参照してください。 イメージのインストール後は、ドライバをインストールしなくても使用できます。(提供しているイメージにはドライバファイルが含まれています)

pir

reTerminal 分解ガイド

reTerminal の分解方法については、以下のビデオを確認してください:

FAQ

よくある質問については、こちらをクリックして reTerminal Usage wiki の FAQ を参照してください

リソース

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご用意しています。お好みやニーズに応じて選択いただけるよう、複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...