メインコンテンツまでスキップ

FUXA を使い始める - Web ベースの SCADA ツール

SCADA とは?

監視制御・データ収集システム(SCADA) は、プロセスの監視と制御を目的として設計された産業環境における重要なシステムです。これは産業ネットワーク全体の様々なセンサーやデバイスからリアルタイムデータを収集する集中プラットフォームとして機能します。SCADA により、オペレーターはこのデータを視覚化、分析、対応することができ、効率的な意思決定を促進します。さらに、リモートアクセスと制御機能を提供し、オペレーターが中央の場所からプロセスを管理できるようにします。SCADA の統合により、システム全体の包括的な概要と制御を提供することで、産業運用の全体的な効率性、安全性、信頼性が向上します。

FUXA

FUXA は堅牢な Web ベースソフトウェアとして、スケーラブルな SCADA、HMI、ダッシュボード、または IIoT システムの迅速な作成と展開を可能にします。FUXA を使用することで、自動化された産業プラントにおいてリアルタイムデータを表示し、機器を制御する、機械に合わせた現代的なプロセス視覚化を作成する能力を持つことができます。

使い始める

このプロジェクトを開始する前に、ここで説明されているようにハードウェアとソフトウェアを事前に準備する必要があります。

ハードウェアの準備

ソフトウェアの準備

公式ウェブサイトから Raspberry Pi 64 bit OS の Bullesye バージョンをインストールすることをお勧めします。新しい Raspbian OS をインストールしたい場合は、このガイドで説明されている手順に従ってください。

reTerminal DM への FUXA のインストール

注記

Node バージョン 18 がインストールされている必要があります。以下のコマンドをターミナルで一つずつ実行してください。

wget https://nodejs.org/dist/v18.20.3/node-v18.20.3-linux-arm64.tar.xz

tar -xf node-v18.20.3-linux-arm64.tar.xz

cd node-v18.20.3-linux-arm64

sudo cp -R * /usr/local/

node -v

npm -v

次に NPM から FUXA をインストールします

sudo npm install -g --unsafe-perm @frangoteam/fuxa-min

sudo fuxa

FUXA UIは以下のURLで利用できます:http://localhost:1881

基本的にFUXA Webサーバーは2つのページを提供します:

  • エンドユーザー向けの可視化 http://localhost:1881/home
  • プロジェクトと設計のためのエディター http://localhost:1881/editor

デバイスとタグの追加方法

デバイスとの接続を確立するには、まず必要なデバイス認証情報を取得することが最初のステップです。FUXAはModbus RTU/TCP、Siemens S7プロトコル、OPC-UA、BACnet IP、MQTT、Ethernet/IP(Allen Bradley)など、さまざまなデバイスをサポートしています。デバイスに接続した後、ライブ値、タグ、センサーなどのサブスクリプションを設定できます。

ステップ1

設定メニューに移動し、「Connections」を選択してデバイス設定にアクセスします。

ステップ2

画面下部にある「+」アイコンをクリックします。

ステップ3

この例では、MQTTサーバーに接続します。デバイスタイプ(Modbus RTU/TCP、Siemens S7プロトコル、OPC-UA、BACnet IP、MQTT、またはEthernet/IP)に応じて、適切な接続タイプを選択します。

詳細については こちらをクリック

デバイスタイプを選択し、ポーリング間隔を希望する秒数に設定し、有効にします。その後、アドレス、クライアントID、ユーザー名、パスワードを含む必要な認証情報をサーバーに提供します。

タグの選択

ステップ1

その後、MQTTサーバーへの接続が成功したことを示す緑色のインジケーターが表示されます。続いて、アタッチアイコンをクリックします。

ステップ2

「+」アイコンをクリックしてMQTTブローカーを追加します。関連するトピックをサブスクライブし、検索アイコンをクリックして続行します。

ステップ3

次に、サブスクリプション用にリストから希望するトピックを選択します。名前を入力し、「Subscribe」をクリックします。複数のトピックをサブスクリプション用に追加する柔軟性があります。

トピックをパブリッシュするには、それを指定する必要があります。識別用の名前を入力し、トピックを指定します。

その後、トピックのリストが表示され、パブリッシュまたはサブスクライブを選択できます。

スライダーを使用してエンドデバイスに送信される値を調整する

この例では、コントローラーをデバイスタグにバインドします。Controlタブは値を入力するためのさまざまな機能を提供しており、この場合はスライダーを使用します。スライダーは特定の要件に合わせてカスタマイズできます。

デバイスからのデータ表示

システムには、表示すべきセンサー値があるかもしれません。この目的のために、円形ゲージ、バーゲージなどのツールを利用できます。このデモンストレーションでは、Controlsタブにある円形ゲージを使用します。

次に、円形ゲージを変更するためのインタラクティブなユーザーインターフェースが表示されます。タグを選択し、お好みに応じてカスタマイズしてください。細分化に分割し、これらの分割に色を割り当て、テキストの位置を変更するなど、その他のカスタマイズ機能もあります。

プロセスエンジニアリング要素の追加

このセクションでは、ポンプ、モーター、ブロワー、タンク、ミキサーなどの豊富なプロセスエンジニアリングコンポーネントを発見できます。デモンストレーションでは、ポンプのオンとオフの色の設定に焦点を当てます。関連するタグを選択し、オンとオフの両方の状況に対する色を指定するだけです。

パイプのアニメーション方法

まずパイプの形状をデザインし、次にDevice-Tag(変数)をアニメーションにバインドしてアクションを定義します。

チャートの追加方法

ビューにチャートコントロールを追加するには、エディターに移動してビューを選択します。

アラームの追加方法

アラームを追加するには、エディターウィンドウの設定に移動し、Alarmsを選択する必要があります。

次に、アラーム設定にはいくつかのオプションがあります:High-High、High、Low、Messagesです。High-Highでは、しきい値を設定してアラームを構成できます。Highでは、値が特定の範囲を超えた場合、2つの重要なポイント間でアラームを設定できます。Messageは、値が特定のしきい値に達したときにポップアップして消える通知です。Lowは、センサーデータが特定のレベルを下回ったときにトリガーされます。例えば、タンクの液面レベルが低いときです。このシナリオでも2つの重要な設定ポイントでアラームを設定できます。この例では、High-HighMessageアラームが素晴らしく機能することを実演します。

アラームを表示するには、デフォルトで非表示になっているため、レイアウトを少し調整する必要があるかもしれません。そのためには、Layoutに移動し、Header Navigation Barに移動します。

次に、Alarms notification modefixedに設定され、Info notification modefixedに設定されていることを確認してください。この構成により、SCADAシステムを操作する際にアラーム通知を表示できます。

デモ

この包括的なデモンストレーションでは、3つのタンクを含むセットアップが構成されており、そのうち2つには様々な溶液が満たされています。さらに、2つの独立したバルブとポンプが設置されており、溶液を混合タンクに移送します。混合プロセスの後、結果として得られる溶液を取得するための別のバルブが配置されています。この操作全体を通じて、混合タンクの温度が継続的に監視されます。

このwikiの作成を通じてサポートとガイダンスを提供してくださったfrangoteamに心より感謝いたします。FUXAプロジェクトの詳細については、以下のリソースタブをご参照ください。

リソース

技術サポート

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品でのご体験が可能な限りスムーズになるよう、様々なサポートを提供いたします。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを提供しています。

Loading Comments...