reTerminal で Python を使用した Qt

はじめに
この wiki では、reTerminal で Python 用 Qt を使用して独自のユーザーインターフェースを構築する方法について説明します。ここでは開発に PySide2 を使用しています。PySide2 は Qt for Python プロジェクトの公式 Python モジュールで、完全な Qt5 フレームワークへのアクセスを提供します。Python 用 Qt を使用すると、よりユーザーフレンドリーな方法でインタラクティブなユーザーインターフェースを構築できます!また、使用方法が非常に柔軟で、学習曲線も短いです。
以下のガイドに従うことで、LCD 上のボタンをクリックするだけで reTerminal の STA および USR LED を制御するアプリケーションを作成できるようになります。それでは始めましょう!
開発環境の準備
reTerminal 上で
- ステップ 1. こちらで説明されているように、オンボード LCD、外部ディスプレイ、または SSH を使用して reTerminal にアクセスし、ターミナルウィンドウで以下を入力します
sudo apt install qml-module-qtquick-shapes python3-pyside2.qtqml python3-pyside2.qtcore python3-pyside2.qtnetwork python3-pyside2.qtgui python3-pyside2.qtwidgets python3-pyside2.qtquick qtquickcontrols2-5-dev qml-module-qtcharts qml-module-qtquick-controls qml-module-qtquick-controls2
- ステップ 2. QtQuick.Studioコンポーネントを手動でインストールするためのコンパイルツールをインストールする
sudo apt install qt5-qmake
注意: デフォルトのDebianとUbuntu OSにはこのモジュールがないため、QtQuick.Studioを手動でインストールする必要があります
- ステップ 3. QtQuick.Studioモジュールをインストールする
git clone https://github.com/Pillar1989/qtquickdesigner-components.git
cd qtquickdesigner-components
qmake
make
sudo make install
注意: 最新のQtQuick.Studioモジュールは現在のRaspberry Pi OSで動作しないため、Debian GNU/Linux 10 (buster)に移植しました。
以下のプロンプトエラーは無視できます。
Some of the required modules (qtHaveModule(quick)) are not available.
Skipped.
現在、reTerminal に必要なパッケージのインストールが完了しました
ホスト PC 上で
- ステップ 1. Microsoft Visual Studio Code をダウンロードしてインストールします
注意: お使いのオペレーティングシステムに適したインストーラーをダウンロードしてください
- ステップ 2. 左側のナビゲーションメニューの Extensions タブをクリックし、検索ボックスに remote development と入力します

-
ステップ 3. Remote Development を選択し、Install をクリックします
-
ステップ 4. キーボードで F1 を押し、ssh と入力して Remote-SSH:Connect to Host... を選択します

- ステップ 5. 以下を入力します
pi@192.xxx.xx.xx
注意: pi はユーザー名で、192.xxx.xx.xx は reTerminal の IP アドレスです
- ステップ 6. ユーザーのパスワードを入力します
これで SSH を使用して reTerminal に正常にログインできました
- ステップ 7. 前述のステップ 2 と同様に Python 拡張機能をインストールします

- ステップ 8. Qt for Python 拡張機能をインストールします

- ステップ 9.
File > Open Folder...に移動し、開きたいフォルダを選択します
注意: 後で Visual Studio Code を使用して reTerminal 内でファイルを作成し、プロジェクトを構築します
これで開発環境の準備が正常に完了しました
プロジェクトの構築
次にプロジェクトの構築に進みましょう。ワークフローは以下の通りです:
- グラフィックデザイナーソフトウェアで UI をデザインする
- .qml ファイルを作成し、グラフィックデザイナーソフトウェアから取得した UI 要素の位置に基づいて UI を構築する
- フルスクリーン UI アプリケーション用の別の .qml を作成する
- python ファイルを作成し、LED を制御するために使用される関数を記述する
- アプリを実行するための Python ファイルを作成する
- python ファイルを実行するためのスクリプトを作成する
- アイコンをダブルクリックして作成したアプリを開くためのデスクトップショートカットを作成する
作成する必要があるファイルは以下の通りです:
- LedGui.qml - グラフィック要素を含む UI
- App.qml - フルスクリーン UI アプリケーション
- ledControl.py - LED 制御関数
- main.py - アプリを実行
- led_start.sh - Python ファイルを実行
- led.desktop - アプリを開く
UI のデザイン
まず UI をデザインする必要があります。これを行うために、Gravit Designer という無料のオンライングラフィックデザイナーソフトウェアを使用します
-
ステップ 1. このリンクをクリックして Gravit Designer を開きます
-
ステップ 2. Get Started をクリックし、無料アカウントを作成するか、Facebook または Google で直接ログインします
-
ステップ 3. キャンバスサイズを 1280 x 720px に設定し、Create! をクリックします

注意: reTerminal LCD の解像度が 1280x720px であるため、この設定にします
- ステップ 4. Rectangle 形状を選択します

- ステップ 5. 左マウスボタンを押し続け、マウスをドラッグして離すことで、UI のタイトルバー用の長方形を描画します

-
ステップ 6. 左マウスボタンを押し続け、マウスをドラッグして離すことで、UI のタイトルバー用の長方形を描画します
-
ステップ 7. UI のボタン用に以下の形状を描画します

- ステップ 8. 形状を選択し、INSPECTOR タブの下で Fills を選択します

- ステップ 9. 色をクリックして選択した形状を塗りつぶします

- ステップ 10. 残りの形状を以下のように塗りつぶします

- ステップ 11. 閉じるボタンを追加します

- ステップ 12. Text tool をクリックします

- ステップ 13. テキストブロックを配置し、"LED TEST" と入力します

- ステップ 14. テキストブロックをクリックし、サイズと色を変更します

- ステップ 15. 同じ手順を繰り返して以下を取得します

これで UI のデザインが完了しました
qml での UI 構築
次に、Gravit Designer からのデザインを qml に転送し、UI を構築します
-
ステップ 1. Microsoft Visual Code を介して SSH を使用して reTerminal に接続し、前述のようにフォルダを開きます。
-
ステップ 2. 右クリックして New Folder を選択します

- ステップ 3. フォルダの名前を入力し、フォルダに入ります

- ステップ 4. フォルダを右クリックして New File を選択します

- ステップ 4. 以下のように .qml 拡張子でファイル名を入力します

注意: 最初の文字が大文字であることを確認してください
- ステップ 5. .qml ファイルに入り、以下のコードをコピーします
// import libraries
import QtQuick 2.8
import QtQuick.Controls 2.1
/* The Item type is the base type for all visual items in Qt Quick. Here 1280 and 720 are chosen
for the dimensions because the resolution of reTerminal LCD is 1280x720 */
Item {
// identify the qml
id: ledControl
// define width and height of the app
width: 1280
height: 720
// Rectangle block for the heading
Rectangle {
id: titleBlock
x: 0 // Rectangle block position in x-axis
y: 0 // Rectangle block position in y-axis
width: 1280 // Rectangle block width
height: 175 // Rectangle block height
color: "green" // Rectangle block color
/* You can also enter **hexadecimal values** for the color field */
}
// left top button (ON)
Button {
id: staGreenOn
x: 159
y: 272
width: 200
height: 91
text: "ON" // text inside the button
font.pointSize: 28 // text font
palette.button: "green" // button color
palette.buttonText: "white" // text color
// Used to access the button control class in the Python file and turn on the LED
onClicked:
{
_Setting.staGreenOn()
}
}
// left bottom button (OFF)
Button {
id: staGreenOff
x: 159
y: 496
width: 200
height: 91
text: "OFF"
font.pointSize: 28
palette.button: "green"
palette.buttonText: "white"
onClicked:
{
_Setting.staGreenOff()
}
}
// middle top button (ON)
Button {
id: staRedOn
x: 540
y: 272
width: 200
height: 91
text: "ON"
font.pointSize: 28
palette.button: "red"
palette.buttonText: "white"
onClicked:
{
_Setting.staRedOn()
}
}
// middle bottom button (OFF)
Button {
id: staRedOff
x: 540
y: 496
width: 200
height: 91
text: "OFF"
font.pointSize: 28
palette.button: "red"
palette.buttonText: "white"
onClicked:
{
_Setting.staRedOff()
}
}
// right top button (ON)
Button {
id: usrGreenOn
x: 918
y: 272
width: 200
height: 91
text: "ON"
font.pointSize: 28
palette.button: "green"
palette.buttonText: "white"
onClicked:
{
_Setting.usrGreenOn()
}
}
// right bottom button (OFF)
Button {
id: usrGreenOff
x: 918
y: 496
width: 200
height: 91
text: "OFF"
font.pointSize: 28
palette.button: "green"
palette.buttonText: "white"
onClicked:
{
_Setting.usrGreenOff()
}
}
// close button
Button {
id: close
x: 1200
y: 0
width: 80
height: 31
palette.button: "red"
palette.buttonText: "white"
text: "X"
onClicked:
{
_Setting.closeWindow()
}
}
// heading
Text {
id: title
x: 500
y: 37
color: "white"
text: "LED TEST"
font.pixelSize: 60
}
// STA GREEN text
Text {
id: staGreen
x: 135
y: 400
text: "STA GREEN"
font.pixelSize: 45
}
// STA RED text
Text {
id: staRed
x: 547
y: 400
text: "STA RED"
font.pixelSize: 45
}
// USR GREEN text
Text {
id: usrGreen
x: 891
y: 400
text: "USR GREEN"
font.pixelSize: 45
}
}
シェイプの位置とサイズを取得する
Gravit Designer 内で、シェイプブロックを選択し、INSPECTOR タブから位置とサイズを取得します

テキストの位置とサイズを取得する
Gravit Designer 内で、テキストブロックを選択し、INSPECTOR タブから位置とサイズを取得します

フルスクリーンUIを構築する
次に、フルスクリーンUIを構築しましょう
- ステップ 1. 以前に作成したRootフォルダを開き、そのフォルダの下に新しい .qmlファイル を作成します

- ステップ 2. .qmlファイル を開き、以下のコードをコピーします
// import library
import QtQuick.Controls 2.1
// properties of the application window containing UI elements
ApplicationWindow {
id: application
width: 1280
height: 720
visible: true
visibility: "FullScreen"
// initialize the first window of the application
property var iniITEM: "LedGui.qml"
// stack-based navigation model
StackView {
id: stackview
initialItem: iniITEM
}
}
これでフルスクリーンアプリの構築が完了しました
LEDを制御する方法
次に、reTerminal上のLEDを制御する方法を取得するためのpythonファイルを作成します
- ステップ 1. 以前に作成したルートフォルダを開き、そのフォルダの下に新しい .py pythonファイルを作成します

- ステップ 2. .py ファイルに入り、以下のコードをコピーします
# import libraries
import sys
import os
from PySide2.QtCore import *
# class to handle button controls
class Setting(QObject):
# staGreen ON/OFF
@Slot()
def staGreenOn(self):
# turn ON
os.system("sudo sh -c 'echo 255 > /sys/class/leds/usr_led2/brightness'")
@Slot()
def staGreenOff(self):
# turn OFF
os.system("sudo sh -c 'echo 0 > /sys/class/leds/usr_led2/brightness'")
# staRed
@Slot()
def staRedOn(self):
os.system("sudo sh -c 'echo 255 > /sys/class/leds/usr_led1/brightness'")
@Slot()
def staRedOff(self):
os.system("sudo sh -c 'echo 0 > /sys/class/leds/usr_led1/brightness'")
# usrGreen
@Slot()
def usrGreenOn(self):
os.system("sudo sh -c 'echo 255 > /sys/class/leds/usr_led0/brightness'")
@Slot()
def usrGreenOff(self):
os.system("sudo sh -c 'echo 0 > /sys/class/leds/usr_led0/brightness'")
# close
@Slot()
def closeWindow(self):
sys.exit()
これでLEDを制御するために使用するpythonファイルが完成しました
APPを実行するためのPythonファイルを準備する
次に、構築したアプリを実行するために使用できるPythonファイルを作成する必要があります
- ステップ 1. 以前に作成したルートフォルダを開き、そのフォルダの下に新しい**.pyファイル**を作成します

- ステップ 2. 作成したファイルに入り、以下のコードをコピーします
# import libraries
from PySide2.QtQml import QQmlApplicationEngine
from PySide2.QtWidgets import *
from PySide2.QtCore import *
from ledControl import Setting
# launch the app
if __name__ == '__main__':
app = QApplication([])
engine = QQmlApplicationEngine()
# location of the fullscreen app that we created before
url = QUrl("./App.qml")
context = engine.rootContext()
seting = Setting()
context.setContextProperty("_Setting", seting)
engine.load(url)
app.exec_()
Python ファイルを実行するスクリプトを準備する
- ステップ 1. 以前に作成したルートフォルダを開き、そのフォルダの下に新しい .sh ファイル を作成します

- ステップ 2. 作成したファイルを開き、以下を入力します
#!/bin/bash
cd $HOME/ledApp
DISPLAY=:0 python3 main.py
注意: ここで $HOME/ledApp は main.py ファイルの場所です
- ステップ 3. reTerminal内でターミナルウィンドウを開き、アプリのルートディレクトリに移動します
example:
cd /ledApp
- ステップ 4. led_start.sh を実行可能ファイルにする
chmod +x led_start.sh
アプリを起動するためのデスクトップファイルを準備する
- ステップ 1. 以前に作成したRootフォルダを開き、そのフォルダの下に新しい**.desktopファイル**を作成します

- ステップ 2. 作成したファイルを開き、以下を入力します
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=LED Test
Comment=IconTest Link
Exec=/home/pi/ledApp/led_start.sh
Type=Application
Categories=Application;Development;
注意: Exec は、以前に作成したスクリプトの場所です
- ステップ 3. reTerminal内でターミナルウィンドウを開き、アプリのルートディレクトリに移動します
example:
cd /ledApp
- ステップ 4. led_start.sh を実行可能ファイルにする
chmod +x led.desktop
アプリの起動
-
ステップ 1. reTerminal LCDを使用してledAppフォルダに移動します
-
ステップ 2. LED Testファイルをダブルクリックします
以下のような出力が表示されます

これでボタンをクリックすると、LEDが点灯するのを確認できます!
アプリのデバッグ
開発中にアプリをデバッグするプロセスを見ていきましょう
-
ステップ 1. 前述のようにMicrosoft Visual Studio Codeを使用してSSH経由でreTerminalにログインします
-
ステップ 2. X11サーバー機能を持つMobaXtermなどのSSHアプリケーションを使用してSSH経由でreTerminalにログインします
注意: X11はreTerminalのディスプレイを転送してPC上にポップアップ表示するために必要です
- ステップ 3. Microsoft Visual Studio CodeでreTerminalにすべてのコードを書いた後、MobaXtermを使用してmain.pyファイルを実行します
python3 main.py
直接テスト
上記の手順に従って環境を設定し、コードを直接コピーして実行してください。
git clone https://github.com/lakshanthad/Python_ReTerminalQt5_LED_UI
cd Python_ReTerminalQt5_LED_UI
python3 main.py
最終的に、出力が新しいウィンドウに表示されます。コードにエラーがある場合は、MobaXtermターミナルウィンドウに表示されます。
ボーナスデモ
Python用Qtを使ったより興味深いデモを体験したい場合は、このGitHubリポジトリをチェックしてください。

リソース
- [GitHub] Python_ReTerminalQt5_LED_UI
- [Webpage] Qt Documentation
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供いたします。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを提供しています。