メインコンテンツまでスキップ

reTerminal DM ガイド

reTerminal を始める


reTerminal DM を始めるハードウェアとインターフェースの使用方法
このwikiでは、LoRaWAN®、WiFi、BLE、RS485/RS232、CANバス、1000Mイーサネット、USB、HDMIなどの機能に加えて、ハードウェア仕様について説明します。 このwikiでは、SSD、カメラ、PEOモジュールなどのアドオンハードウェアのインストール、WiFi/BLEアンテナ、LoRaWANアンテナなどの組み立てについて説明します。

OSインストール


Raspbian OSSenseCraft Edge
このwikiでは、Raspberry Pi OSとドライバーのインストールプロセスをガイドします。 このwikiでは、reTerminal DMの10.1インチHMIデバイス向けに設計されたSenseCraft Edge OSを探索します。シームレスなデバイス設定と管理のための統合機能を備えた直感的なインターフェースを提供します。

アプリケーション

データ可視化

このエキサイティングなセクションでは、産業グレードのインタラクティブなダッシュボードを数分で作成する方法を発見する準備をしましょう!

FUXA - Web ベース SCADA ツールの使用開始reTerminal DM & Machinechat JEDI:あなたの産業用 IoT パワーハウス
このセクションでは、SCADA、HMI、ダッシュボード、または IIoT システムを迅速に作成・展開するための強力な Web ベースツールである FUXA を探索します。FUXA を使用すると、カスタムプロセス可視化を簡単に設計し、リアルタイムデータを表示し、産業環境で機器を制御できます。 Machinechat JEDI は IoT データ管理を簡素化し、リアルタイムデータの収集、可視化、監視、応答を容易にします。Seeed の reTerminal DM と組み合わせることで、カスタムダッシュボードの作成は 30 分以内で完了します。

Edge AI

Edge ImpulseとreTerminal DMによる物体検出Yolov5で独自データセットを訓練してreTerminal DMにデプロイ
このwikiでは、Edge ImpulseとreTerminal DMを使用した物体検出について探求します。Edge Impulseは、開発者が実世界のデータを使用して組み込み機械学習ソリューションを作成し最適化することを可能にします。詳細を掘り下げてみましょう。 このwikiでは、YOLOv5で独自のデータセットを訓練し、Raspberry Piベースのr eTerminal DMにデプロイする方法を学びます。

Home Assistant

Frigate と reTerminal DM の統合
Frigate は、リアルタイム AI オブジェクト検出用に設計されたオープンソース NVR です。すべての処理はお使いのハードウェア上でローカルに実行され、カメラフィードが確実にご自宅内に留まります。この wiki では、NVR のインストールをガイドし、オブジェクト検出機能をデモンストレーションします。

クラウドソリューション

AWS IoT Core と reTerminal DM の統合Azure IoT Edge と reTerminal DM の統合
AWS IoT Core は IoT デバイスを安全に接続・管理し、スマートアプリケーション向けのクラウドとの通信を可能にします。私たちの Wiki では、シームレスなクラウド通信のための reTerminal DM デバイスのセットアップ方法をガイドします。 この Wiki では、Debian 11 (ARM32v7) を実行し、Azure IoT Edge Runtime がプリインストールされたデバイス管理機能を持つ reTerminal DM デバイスの接続方法について説明します。

Industrial Edge

Node-red
reTerminal DM Node-Red入門ガイドreTerminal DM RS485ポートとNode-REDの連携reTerminal DM MQTTとNode-REDの連携
このwikiでは、reTerminal DMにNode-REDをインストールします。Node-REDは、ハードウェアデバイス、API、オンラインサービスを接続するための直感的なプログラミングツールで、ブラウザベースのエディタを通じて簡単にフローを作成し、ワンクリックでデプロイできます。 このwikiでは、内蔵のModbusノードを使用してModbusデバイスをNode-REDワークフローに統合する方法を探ります。RS485プロトコルについて学び、Modbusを理解し、reTerminal DMとのシームレスな統合方法を発見します。 このwikiでは、Node-REDにMQTTを統合し、このプロトコルのサポートを活用して強力なIoTアプリケーションを構築する方法を探ります。
reTerminal DM CAN BUS with Node-REDreTerminal DM with Node Red and Modbus TCPreTerminal DM with Node Red and BACnet TCP
このwikiでは、CAN busモジュールをNode-REDと統合し、ECU間での効率的な高速データ交換を実現します。自動車、産業オートメーション、医療機器、航空宇宙アプリケーションで広く使用されています このwikiでは、Node-REDを使用してreTerminal DMでModbus TCPを操作する方法を学びます。Modbus TCPがプロトコルをEthernetネットワークに拡張し、より高速な通信速度と現代のITインフラストラクチャとのシームレスな統合を可能にする方法を発見してください。 このwikiでは、Node-RED統合に焦点を当てて、ビル管理システム(BMS)におけるBACnet IPの利点を発見します。Node-REDとBACnet IPを使用して、改善されたスケーラビリティ、より簡単なインストールとメンテナンス、既存のネットワークインフラストラクチャの活用を実現する方法を学びます。
Node RedとInfluxDBを使用したreTerminal DMIoTダッシュボード用GrafanaとreTerminal DM
Raspberry Piベースのreターミナル DMにInfluxDBを展開し、ネットワークエッジでの堅牢な時系列データ収集と分析を実現します。このガイドでは、InfluxDBのインストール、設定、使用手順を詳しく説明し、IoTアプリケーションの効率的な管理とリアルタイムインサイトを可能にします。 このwikiでRaspberry PiベースのreTerminal DMにGrafanaをインストールする方法を学び、データを洞察に満ちた視覚化に変換します。Grafanaを既存のInfluxDBデータベースに接続し、説明的なダッシュボードを作成して、システムパフォーマンスの向上、トラブルシューティングの効率化、強力な監視ツールによる情報に基づいた意思決定を実現します。

Ignition Edge
reTerminal DM Ignition Edge入門ガイドreTerminal DM Ignition Edge Panel Builder Hello World
ネットワークのエッジにあるフィールドおよびOEMデバイスにIgnition Edgeを組み込むことで、Ignitionをネットワークのエッジまで拡張できます。このガイドでreTerminalデバイスのセットアップ方法をご確認ください。 このwikiでは、基本的なページを作成し、固定URLで表示する方法を実演します。'hello world' perspectiveプロジェクトを作成し、Webブラウザを使用してゲートウェイで表示することで実現します。

N3uron
reTerminal DM N3uron入門ガイドN3uronでAWS IoT Coreに接続
N3uronは、IIoTとDataOpsのための頼りになる産業用エッジプラットフォームで、プラントフロアとサードパーティアプリケーション間のシームレスな統合を保証します。オンプレミスでもクラウドでも対応可能です。このチュートリアルでは、N3uronの世界への旅を始めましょう。 このチュートリアルでは、N3uron Edge IIoTプラットフォームとAWS IoT Core間のインターフェースの複雑さについて詳しく説明します。
N3uronをMQTTおよびModbus対応デバイスと接続reTerminal DMでの可視化のためのHistorianモジュール統合
効率的なプラント管理のためのreTerminal DMとN3uron Duoの強力な組み合わせを発見してください。私たちのWikiでは、産業環境におけるModbus TCPの重要性を強調し、接続性とデータ操作の向上のためのシームレスなMQTTデバイス統合を紹介しています。 Neuron Historianを使用すると、N3uron Linksを介してローカルまたはリモートで収集されたタグ値を簡単に保存できます。また、通信損失時にデータを保持するための便利なStore & Forward機能も提供します。このチュートリアルでは、グラフを作成し、データをCSVファイルとして簡単に保存する方法を学習します。
                                                                                         

✨ コントリビュータープロジェクト

  • このページを更新するためのタスクリストがあり、これは私たちのコントリビュータープロジェクトの下に分類されています。私たちはwikiプラットフォームの開発を通じて、ユーザーエクスペリエンスの向上とより良いサポートの提供に専念しています。
  • このページへのあなたの貢献は私たちにとって不可欠です!私たちはあなたの意見を本当に大切にしており、アイデアの創出においてあなたの支援を心から感謝いたします。

技術サポート & 製品ディスカッション

私たちの製品をお選びいただき、ありがとうございます!私たちは、あなたの製品体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供するためにここにいます。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを提供しています。

Loading Comments...