メインコンテンツまでスキップ

N3uronを使用してAWS IoT Coreに接続する

はじめに

reTerminal DMデバイスからMQTTプロトコルを使用してAWS IoT Coreにデータを送信するプロセスについて説明しました。このチュートリアルは、前述のプロセスとシームレスに統合されます。このチュートリアルでは、N3uron Edge IIoTプラットフォームとAWS IoT Core間のインターフェースの複雑さについて詳しく説明します。

前提条件

ハードウェア

ソフトウェア

N3uronを始めるガイドを学習することを強く推奨します。このガイドでは、N3uronのWebインターフェースのナビゲーション、Web UIやWeb Visionモジュールなどの概念の理解、タグの概念の把握、基本的なダッシュボードの作成に関する重要な洞察を提供しています。これらの基礎をまだ探索していない場合は、さらに進む前に行うことをお勧めします。提供されたリンクからガイドにアクセスできます。

AWS IoT CoreとreTerminal DMの統合に関するガイドをまだ探索していない場合は、そちらも確認することをお勧めします。この包括的なガイドでは、基礎から高度なIoT Coreへの値の公開手順まですべてをカバーしています。現在のチュートリアルを補完するものなので、この内容にも慣れ親しんでおくことが有益です

N3uron IIoTプラットフォームの設定

N3uronのWebUIインターフェース内でモジュールインスタンスを作成する

  • ステップ01:NavigationパネルでConfigを選択します。
  • ステップ02:ExplorerパネルでModulesを選択します。
  • ステップ03:Modelメニューをクリックし、New Moduleを選択します。
  • ステップ04:インスタンスには任意の名前を付けることができますが、この例ではMQTTを使用します。
  • ステップ05:Module TypeプロパティをMqttClientに設定します。残りのプロパティはデフォルト値のままにして、Saveをクリックします。

WebUIのExplorerパネル内でN3uronのMQTTモジュールを設定する

  • ステップ01:Explorerパネルで、作成したばかりのMQTTインスタンスを選択します。
  • ステップ02:Modelメニューボタンをクリックし、New Connectionを選択します。
  • ステップ03:新しい接続に名前を付けます。この例ではAWSと名付けています。
  • ステップ04:接続プロパティを設定します:
    • A:Destination BrokerドロップダウンメニューからAmazon Web Servicesを選択します。Authentication modeCertificateになります。また、この例ではClient IdN3uronです。
    • B:AWS IoTコンソールでThingを作成した際にダウンロードして保存したCertificate、Private key、CA certificateをロードします。
    • C:AWS IoTコンソールの左側メニューでSettingsに移動し、Device Data Endpointをコピーします。N3uronに戻り、Broker URLフィールドに貼り付けます。
    • D:残りのプロパティはデフォルト値のままにして、Saveをクリックします。

N3uronのMQTTモジュールを使用してトピックを購読する

  • ステップ01:ModelパネルでAWS接続を右クリックし、New Subscriberを選択して名前を付けます。この例では、単純にSubscriberを使用します。
  • ステップ02:それをクリックし、Topicフィールドに名前を追加します。この例では、device/dataを使用しています。(AWSチュートリアルでは、このトピックの下でデータを公開しました。)

  • ステップ03:以下に示す値を使用して次のプロパティを設定し、残りはデフォルト値のままにします:

    • Qos: Qos 0.
    • Encoding: UTF8
    • Compression: None
    • Serialization: JSON
    • Data parser/Type: MqttClient JSON

そして保存します。

タグの作成

  • ステップ01: Explorerパネル内で、Tagsを選択します。
  • ステップ02: Modelメニューで、フォルダアイコンを右クリックし、New Tagを選択して名前を付けます。この例では、Subscribed_valueを使用します。
  • ステップ03: Configurationパネルで、以下の値を使用して次のプロパティを設定し、残りはデフォルト値のままにします:

    • Type: Number
    • Source/Enabled: Yes
    • Module Type: MqttClient
    • Module name: MQTT
    • Config/Subscriber: AWS/Subscriber
  • ステップ04: Saveをクリックします。

AWS IoTとreTerminal DMまたはEdgeBoxとAWS IoTで提供するPythonスクリプトを実行した後、 N3uron WebUIインターフェースに戻り、左側のパネルでData/Real Timeを選択します。以前に作成したSubscribed_Valueタグが値と共に表示されるはずです。

可視化

webvisionモジュールを作成している場合は、これらのステップを開始できます。

  • ステップ01: ConfigセクションのWebVisionに移動し、Open Designerをクリックします。管理者認証情報を使用してログインします。
  • ステップ02: Templatesセクションで、お好みの名前で新しいContainerを作成します。次に、このコンテナをスタートアップとして指定します。これにより、初期のWebVision画面として設定されます。横にアスタリスク記号(*)が表示されます。
  • ステップ03: コンテナの背景色を変更します。
  • ステップ04: Mainコンテナ内で、Componentsに移動し、新しいコンポーネントを追加します。この例では、Labelコンポーネントを選択します。
  • ステップ05: より良い外観のために、ラベルのプロパティを変更できます。
  • ステップ06: Labelコンポーネント内で、Labelコンポーネントに表示される値を提供するタグを選択します。
  • ステップ07: タグプロパティを選択します
  • ステップ08: 次に、ConfigセクションのWebVisionに移動し、Open UIをクリックします。管理者認証情報を使用してログインします。

その後、クラウドからサブスクライブされたデータに従ってラベル値を更新する最終結果を確認できます。

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!お客様の製品体験を可能な限りスムーズにするため、さまざまなサポートを提供いたします。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しております。

Loading Comments...