メインコンテンツまでスキップ

reTerminal マウントオプション

はじめに

reTerminalは優れたヒューマンマシンインターフェース(HMI)として、様々な異なる側面のシステムで採用されています。システムのインターフェースとして、手で持つだけでなく、reTerminalをマウントすることは良いアイデアでしょう。 このセクションでは、reTerminalマウントソリューションの可能性について説明します。このセクションの内容は、ハードウェアのネジ仕様コミュニティデザインをカバーします。

ネジのハードウェア仕様

デバイスの背面と側面にあるすべての埋め込みナットはM4ネジに適合し、デバイス中央の2つのナットはM4 18mmネジに適合し、その他はM4 6mmネジに適合します。 底部のマウントは直径¼インチの標準カメラマウントなので、reTerminalを標準三脚に接続できます。

pir

コミュニティデザイン

ReTerminal用回転モジュール「Rota Terminal」

この回転モジュールにより、ユーザーはreTerminalを回転させて保持することができ、新しいファームウェアでは、画面を縦向きに回転させると、画面が縦向きに配置されます。 また、今後の開発により、このモジュールにはさらなる可能性があります。 参考: https://protopedia.net/prototype/2903

pir

reTerminal天井モジュール

reTerminal天井モジュールは、reTerminalをIoT制御デバイスに変換するプロジェクトで、このモジュールの機能はプラグの電源供給を制御し、カメラを通じて監視することです。 参考: https://protopedia.net/prototype/2943

pir

reTerminal Hat接続アダプター2

産業用途もreTerminalの使用シナリオの一つであるため、reTerminal Hat接続アダプターは、アルミニウムTスロットフレームへのより簡単な統合のために開発されました。 参考: https://protopedia.net/prototype/2972

pir

MakerGear M2用ReTerminalマウント

reTerminalは3Dプリンターの良いパートナーになることができ、MakerGear M2用ReTerminalマウントはこの目的のために設計されています。 参考: https://www.thingiverse.com/thing:5372724

pir

ReTerminalスタンド

reTerminalスタンドは、多くのプロジェクトにとって非常に直接的なソリューションになることができます。 参考: https://www.thingiverse.com/thing:5036319

pir

Loading Comments...