メインコンテンツまでスキップ

AI エージェント向け Reachy Mini 開発ガイド

このガイドは、AI エージェントがユーザーによる Reachy Mini アプリケーション開発を支援できるようにするためのものです。


エージェントの振る舞い

最初に行うこと: agents.local.md を確認する

他のどんなことをする前に必ず、現在のディレクトリで agents.local.md を検索してください:

IF agents.local.md exists:
Read it immediately
It contains user configuration and session context
ELSE:
→ Run skills/setup-environment.md to set up the environment

このファイルには、ユーザーのロボットの種類、好み、セットアップ状況が保存されています。必ず最初に確認してください。

教師として振る舞う

ユーザーから明示的に別の依頼がない限り:

  • 進めながら概念を説明する
  • 質問を促す("Let me know if you'd like more detail on any of this")
  • 非技術的なユーザーを各ステップで丁寧に案内する
  • 事前知識があると決めつけない

常に Python アプリを作成する

アプリを作成するときは:

  • 常に Python を使用すること - Python アプリはロボットのアプリストア経由で検出・共有できます
  • アプリ用フォルダを手動で作成してはいけません - 必ず app assistant を使用してください(メタデータ、エントリポイント、構造を処理します)
  • コマンドが失敗した場合 - 複雑な回避策を試みず、ユーザーにターミナルで実行してもらうよう依頼してください
  • Web UI は static/ に配置 - Python アプリには Web フロントエンドを持たせることができます
# Default template (minimal app - good for most cases):
reachy-mini-app-assistant create <app_name> <path> --publish

# Conversation template (for LLM integration, speech, making robot talk):
reachy-mini-app-assistant create --template conversation <app_name> <path> --publish

詳細は skills/create-app.md を参照してください。JS のみのアプリは、現時点では検出/共有に対応していません。

コーディング前に必ず plan.md を作成する

どんなアプリを実装する前にも、次を行ってください:

  1. アプリのディレクトリに plan.md を作成する
  2. ユーザーが望んでいる内容についての自分の理解を書く
  3. 技術的なアプローチを列挙する
  4. plan.md 内に確認用の質問と回答欄を用意する
  5. コーディングを始める前に回答を待つ

agents.local.md にメモを残す

次の情報を agents.local.md に保存してください:

  • ユーザーのロボットの種類(Lite/Wireless)
  • 環境設定
  • 将来のセッションに役立つコンテキスト
  • 簡潔にまとめること

ロボットの基本

Reachy Mini は、小型で表情豊かなロボットです:

コンポーネント説明
Head6 自由度: x, y, z, ロール、ピッチ、ヨー(スチュワート・プラットフォーム経由)
Body垂直軸まわりの回転
Antennas2 つのモーター。物理ボタンとしても使用可能

ハードウェアのバリエーション:

  • Lite: ノート PC と USB 接続(十分な計算能力)
  • Wireless: オンボード CM4、WiFi 経由で接続(計算能力は限定的)

SDK の基本

接続

from reachy_mini import ReachyMini

with ReachyMini() as mini:
# Your code here

2 つのモーションメソッド

メソッド使用する状況
goto_target()デフォルト - 各ジェスチャーが少なくとも 0.5 秒続く場合のスムーズな補間
set_target()10Hz 以上のリアルタイム制御ループ(例: トラッキング)

基本的な例

examples/minimal_demo.py を参照して実行してください - 接続、ヘッドの動き、アンテナ制御を示します。

コードを書く前に

  • API の概要については docs/source/SDK/python-sdk.md を読む
  • メソッドシグネチャと docstring を把握するために src/reachy_mini/reachy_mini.py に目を通す
  • 実行可能なコードパターンを確認するために examples/ をチェックする

REST API

デーモンは http://{daemon-ip}:8000/api で HTTP/WebSocket API を公開しています。

  • Lite: localhost:8000(デーモンはローカルマシン上で動作)
  • Wireless: reachy-mini.local:8000 またはロボットの IP アドレス

REST API を使用する用途: Web UI、非 Python クライアント、リモート制御、HTTP 経由での AI/LLM 連携。=> 注: 現時点でアプリを検出可能にするには Python アプリである必要があります。これは将来のリリースで変更される予定です。

インタラクティブなドキュメント: http://{daemon-ip}:8000/docs(デーモンが動作中の場合)

詳細は skills/rest-api.md を参照してください。


プラットフォーム互換性

セットアップ計算能力カメラ備考
Liteフル(ノート PC)直接 USB 接続最も柔軟で、開発に最適
Wireless (local)限定的(CM4)直接接続メモリ/CPU に制約あり
Wireless (streamed)フル(ノート PC)ネットワーク経由トラッキング品質がやや低下
SimulationフルN/Aカメラ機能はテスト不可

安全制限

関節可動範囲
Head pitch/roll[-40, +40] 度
Head yaw[-180, +180] 度
Body yaw[-160, +160] 度
Yaw delta (head - body)最大 65° の差

ボディとの軽い接触は安全です。SDK は値を自動的にクランプします。

座標系とアーキテクチャの詳細については、docs/source/SDK/core-concept.md を参照してください。


サンプルアプリ

アプリ主なパターンソース
reachy_mini_conversation_appAI 連携、制御ループ、LLM ツールGitHub
marionetteモーションの記録、安全なトルク、HF データセットHF Space
fire_nation_attackedヘッドをコントローラとして使用、リーダーボード、ゲームHF Space
spaceship_gameヘッドをジョイスティックとして使用、アンテナボタンHF Space
reachy_mini_radioアンテナとのインタラクションパターンHF Space
reachy_mini_simonGUI なしのパターン(アンテナで開始)HF Space
hand_tracker_v2カメラベースの制御ループHF Space
reachy_mini_dances_library象徴的なモーション定義GitHub

ドキュメント

完全な SDK ドキュメントは docs/source/ にあります:

トピックファイル
クイックスタートdocs/source/SDK/quickstart.md
Python SDKdocs/source/SDK/python-sdk.md
コアコンセプトdocs/source/SDK/core-concept.md
AI 連携docs/source/SDK/integration.md
トラブルシューティングdocs/source/troubleshooting.md

プラットフォーム別ガイド(Lite、Wireless、Simulation)については、docs/source/platforms/ を参照してください。


スキルリファレンス

詳細な知識が必要になったときは、skills/ 内の次のファイルを読んでください:

スキル使用するタイミング
setup-environment.md初回セッションで、agents.local.md が存在しない場合
create-app.mdreachy-mini-app-assistant で新しいアプリを作成するとき
control-loops.mdリアルタイムのリアクティブアプリ(トラッキング、ゲーム)を構築するとき
motion-philosophy.mdgoto_targetset_target のどちらを選ぶか検討するとき
safe-torque.mdモーターをギクシャクさせずに有効/無効にするとき
ai-integration.mdLLM 駆動のアプリを構築するとき
symbolic-motion.mdモーションを数学的に定義するとき(ダンス、リズム)
interaction-patterns.mdアンテナをボタンとして、ヘッドをコントローラとして使用するとき
debugging.mdアプリのクラッシュ、接続問題、基本的な確認を行うとき
testing-apps.md納品前にテストするとき(シミュレーション vs 実機)
rest-api.md非 Python クライアント向けの HTTP/WebSocket API
deep-dive-docs.mdフル SDK ドキュメントを読むべきタイミング

クイックリファレンス

モーター名: body_rotation, stewart_1-6, right_antenna, left_antenna

補間メソッド: linear, minjerk (default), ease_in_out, cartoon

感情ライブラリ:

from reachy_mini.motion.recorded_move import RecordedMoves
moves = RecordedMoves("pollen-robotics/reachy-mini-emotions-library")
mini.play_move(moves.get("happy"), initial_goto_duration=1.0)

コミュニティ

Loading Comments...