メインコンテンツまでスキップ

REST API

Reachy Mini デーモンは http://<daemon-ip>:8000/api で HTTP および WebSocket API を公開しています。

  • Lite — デーモンがあなたのマシン上で動作している場合: http://localhost:8000
  • Wireless — デーモンがロボット上で動作している場合: http://reachy-mini.local:8000

デーモンが動作しているときは、インタラクティブな Swagger UI を閲覧できます。

以下のリファレンスは同じ OpenAPI 仕様から生成されており、 デーモンを起動していなくても参照できます。

エンドポイント概要​

カテゴリプレフィックス説明
Apps/api/appsアプリの一覧表示、インストール、開始、停止
Daemon/api/daemonデーモンの開始、停止、再起動
State/api/stateヘッドポーズ、ボディヨー、アンテナ、DoA の読み取り
Move/api/moveゴートゥー、ターゲット設定、記録済み動作の再生
Motors/api/motorsモーター状態の取得、制御モードの設定
Kinematics/api/kinematicsIK 情報、URDF および STL メッシュファイル
Volume/api/volumeスピーカーおよびマイクの音量制御
HF Auth/api/hf-authHugging Face トークン管理

完全なリファレンス​

フルページで開く · OpenAPI 仕様をダウンロード(JSON)

より複雑なアプリ​

より複雑なアプリの例については、JavaScript SDK を使用し、WebRTC トランスポートを活用してビデオ、オーディオ、およびロボット制御向けの高レベルな抽象化を提供する JavaScript SDK & Web Apps のページを参照してください。

Loading Comments...