メインコンテンツまでスキップ

SO-ARM 向け Reachy Mini 音声制御

このケースでは、Reachy Mini 会話アプリを使用して、SO-ARM フォロワーアームのグリッパーを音声コマンドで開閉します。これは、アプリに組み込まれている外部ツール機構を利用することで、公式ソースコードを変更することなく実現します。

仕組み​

Voice command
→ gripper_control external tool (LLM function calling)
→ subprocess runs the driver script: soarm_gripper.py open|close
→ lerobot SOFollower → /dev/ttyACM1 drives the SO-ARM gripper

このフォークで追加されたファイル:

FilePurpose
soarm_gripper.pyグリッパードライバースクリプト(lerobot ベース)
external_content/external_tools/gripper_control.pyLLM に公開される外部ツール
.gitignoreツールファイルをコミットできるように ignore を解除する設定

前提条件​

  1. Reachy Mini が接続され(/dev/ttyACM0)、デーモンが動作していること。

  2. SO-ARM フォロワーアームが接続されていること。このガイドでは /dev/ttyACM1 として認識されることを前提としています。ls /dev/ttyACM* で確認し、異なる場合は soarm_gripper.py 内の PORT を更新してください。

  3. feetech サポート付きの lerobot conda 環境が作成されていること:

    conda create -n lerobot python=3.12
    conda activate lerobot
    pip install lerobot[feetech]
  4. lerobot で一度アームのキャリブレーションを行っていること(これにより ~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/robots/so_follower/ 配下にキャリブレーションファイルが生成されます)。スクリプトでは ARM_ID = "my_awesome_follower_arm" を使用しており、これはあなたのキャリブレーションファイル名と一致している必要があります。

reachy_mini_conversation_app をインストール​

注意:このアプリをインストールする前に、まず Reachy Mini SDK をインストールする必要があります。

フォークリポジトリをクローンします:

git clone https://github.com/xiehuangbao888/reachy_mini_conversation_app.git
cd reachy_mini_conversation_app

conda を使用する場合

conda create -n reachy_mini python=3.12
conda activate reachy_mini
pip install -e .

(または)uv を使用する場合

# macOS (Homebrew)
uv venv --python /opt/homebrew/bin/python3.12 .venv

# Linux / Windows (Python on PATH)
uv venv --python python3.12 .venv

source .venv/bin/activate
uv sync
注意

このアプリをある conda 環境にインストールし、lerobot が別の conda 環境に存在する場合(前提条件を参照)、.env 内の LEROBOT_PYTHON を lerobot 環境の python パス(例:/home/ubuntu/miniconda3/envs/lerobot/bin/python)に設定してください。reachy_mini 環境と混在させないでください。

グリッパー音声制御の設定​

リポジトリルートの .env に、次の 2 行を追加します(ファイルが存在しない場合は作成してください):

REACHY_MINI_EXTERNAL_TOOLS_DIRECTORY=external_content/external_tools
AUTOLOAD_EXTERNAL_TOOLS=1

lerobot の python パスが異なる場合は、次も設定します:

LEROBOT_PYTHON=/path/to/lerobot/env/bin/python

実行​

.env と相対パスのツールディレクトリを正しく解決するために、必ずリポジトリルートからアプリを起動してください:

cd reachy_mini_conversation_app
reachy-mini-conversation-app

音声コマンド​

  • 開く: "open the gripper" / "open the claw" / "release" / "let go"
  • 閉じる: "close the gripper" / "close the claw" / "grab it" / "hold this"

手動テスト​

会話アプリを起動せずに、まずハードウェアとキャリブレーションが正しく動作するか確認します:

/home/ubuntu/miniconda3/envs/lerobot/bin/python soarm_gripper.py open
/home/ubuntu/miniconda3/envs/lerobot/bin/python soarm_gripper.py close
/home/ubuntu/miniconda3/envs/lerobot/bin/python soarm_gripper.py demo # open and close twice

カスタマイズ:アームの他の部分を制御する​

全体のチェーンは 2 つのファイルだけで構成されています。ニーズに合う方を変更してください:

1. モーション自体を変更する → soarm_gripper.py(リポジトリルート)​

これは実際にアームを駆動するスクリプトです。現在はグリッパーのアクションのみを送信します:

robot.send_action({"gripper.pos": target})

SO-ARM フォロワーで利用可能なジョイントキーは、shoulder_pan.pos、shoulder_lift.pos、elbow_flex.pos、wrist_flex.pos、wrist_roll.pos、gripper.pos(正規化 0–100)です。他の部分を制御するには、send_action() に渡す dict に対応するジョイントを追加します。例:

robot.send_action({
"shoulder_pan.pos": 50.0,
"elbow_flex.pos": 70.0,
"gripper.pos": OPEN_POS,
})

また、main() 内で open / close / demo パターンに従って、wave や home など独自のアクション分岐を追加することもできます。

このファイルでよく調整するパラメータ:

  • OPEN_POS / CLOSE_POS — グリッパーの移動量(正規化 0–100、デフォルト 60 / 20)。
  • PORT — フォロワーアームのシリアルデバイス。
  • ARM_ID — キャリブレーションプロファイル名。

2. LLM に新しいアクションを呼び出させる → external_content/external_tools/gripper_control.py​

これは LLM に公開される外部ツールであり、LLM が「利用可能だと知っている」アクションを決定します。アクションを追加する際は、次を同期して更新してください:

  • description — ツールの説明。どのようなユーザー発話で呼び出すべきか(どの発話がトリガーになるか)を LLM に伝えます。
  • parameters_schema — 新しいアクション名(例:"wave")を action の enum に追加します。
  • __call__() — 新しい action をサブプロセスコマンド cmd = [LEROBOT_PYTHON, GRIPPER_SCRIPT, action] に渡します。

まったく別のデバイスを制御したい場合は、そのディレクトリ内に(例:arm_control.py のような)新しいツールファイルを作成することもできます。同様に reachy_mini_conversation_app.tools.core_tools.Tool を継承してください。AUTOLOAD_EXTERNAL_TOOLS=1 の場合、そのディレクトリ内の有効なツールファイルはすべて自動的に読み込まれます。各ツールクラスは一意の Tool.name を持つ必要がある点に注意してください。

トラブルシューティング​

バックエンドが起動に失敗する:Unknown scheme for proxy URL 'socks://...'

このアプリは httpx を使用しており、ALL_PROXY における socks:// スキームを受け付けません(認識するのは http(s)://、socks5://、socks5h:// のみです)。シェル(例:clash)が ALL_PROXY=socks://... を設定している場合は、起動時にこれを解除してください。HTTPS_PROXY=http://... を残しておくだけで十分です:

env -u ALL_PROXY -u all_proxy reachy-mini-conversation-app

または、プロキシ変数を socks5://127.0.0.1:port/ に変更します(httpx はこの形式を受け付けます。これは socksio を必要としますが、すでに環境にインストールされています)。

Loading Comments...