メインコンテンツまでスキップ

Reachy Mini (Wireless) - セットアップガイド

Reachy Mini (Wireless) は Raspberry Pi 4 を搭載した自律型バージョンです。内蔵バッテリーと Wi-Fi 接続により、単体で動作します。

1. 🔧 組み立て

Reachy Mini はキットとして提供されます。組み立ては、あなたの旅の最初のステップです!

組み立ての詳細
  • 所要時間: 2〜3 時間
  • 工具: 必要なものはすべて同梱されています。
  • 手順: マニュアルとあわせてビデオガイドに従うことを強くおすすめします。
プロのヒント

以下のように、紙の冊子とあわせて Online Guide または assembly video を開いておくことを強くおすすめします。オンライン版には各ステップごとに短い動画クリップが含まれており、組み立て内容の理解がはるかに容易になります。

📖 インタラクティブデジタルガイド📺 組み立てフル動画
Assembly Guide
ステップバイステップガイドを開く
(短い動画ループ付き)
Watch on YouTube
YouTube で視聴
(各ステップごとのセクション付き動画)

2. 🛜 初回起動と Wi-Fi 設定

組み立てが完了したら、ロボットを Wi-Fi ネットワークに接続する必要があります。

ステップ 1:電源を入れる

Reachy Mini の電源を入れます。

ステップ 2:Reachy に接続

数秒待つと、ロボットが reachy-mini-ap という名前の Wi-Fi ネットワークを作成します。

  • Password: reachy-mini
  • または QR コードをスキャンします:

QR-Code reachy-mini-ap

ステップ 3:Wi-Fi を設定
  • ブラウザを開き、http://reachy-mini.local:8000/settings にアクセスします。
  • ローカル Wi-Fi の認証情報(SSID と Password)を入力し、"Connect" をクリックします。
  • Reachy Mini が Wi-Fi ネットワークに接続されるまで数秒待ちます。接続されるとアクセスポイントは消えます。接続に失敗した場合、Reachy Mini はアクセスポイントを再起動するので、再度お試しください。

3. 🔄 システムを更新する

推奨

先に進む前に、ロボットを最新バージョンに更新することを強くおすすめします。

  1. Settings を開く: http://reachy-mini.local:8000/settings にアクセスします。
  2. アップデートを確認: "Check for updates" ボタンをクリックします。
  3. インストール: 新しいバージョンが利用可能な場合は、画面の指示に従ってインストールします。

4. 🕹️ 次のステップ:ロボットを使う

ロボットがオンラインになり最新状態になったら、操作を開始できます。

👉 Usage Guide へ進む と、次の内容を学べます:

  • Dashboard にアクセスする。
  • Conversation や Games などの Apps をインストールして実行する。
  • Python を使って Reachy をプログラムする。

5. 💻 上級編:内部 Raspberry Pi に SSH で直接接続する

SSH 認証情報

Reachy Mini の内部 Raspberry Pi に SSH で接続する必要がある場合、認証情報は次のとおりです:

username: pollen
password: root

SSH で接続したら、次のコマンドで Raspberry Pi とロボットセットアップの整合性を確認できます:

reachyminios_check

❓ トラブルシューティング

問題が発生しましたか? 👉 Troubleshooting & FAQ ガイドを確認してください

エキスパートモード

エキスパート向けガイド

Raspberry Pi をゼロから再インストールする必要がある場合や、カスタムイメージを作成する必要がある場合は、以下のエキスパート向けガイドに従ってください。

Loading Comments...