メインコンテンツまでスキップ

スマートフォン向けシンプル Bluetooth ダッシュボード

Bluetooth Web API に対応したブラウザ(chrome ベース / opera / edge)を搭載したスマートフォンがあれば、こちら 👉 Bluetooth tool にアクセスするだけで、ホットスポットのリセット、ネットワーク状態の確認、その他のタスクを簡単に行えます。

お使いのデバイスやブラウザが対応していない場合は、他の解決方法を確認してください。

ReachyMini nRF Connect ガイド

Reachy Mini wireless は Bluetooth 信号を発信しており、それを利用して Wi-Fi ホットスポットやデーモンをリセットできます。

1. nRF Connect をインストールする

2. スキャンして接続する

  1. nRF Connect を開きます。
  2. デバイスをスキャンし、ReachyMini を選択します。 bluetooth_1.jpg
  3. デバイスに接続します。

3. Unknown Service と WRITE セクション

  • Unknown Service に移動します。
  • WRITE セクションを探します。
  • 上部の READ セクションを使用して、ロボットからの応答を確認することもできます。 bluetooth_2.jpg

4. コマンドを送信する

コマンドは 16 進数文字列 として送信されます。必要に応じて、this tool を使用して ASCII を 16 進数に変換してください。 コマンドは "STATUS" や "CMD_HOTSPOT" のように、元のテキスト形式で送信することもできます。

いずれのコマンドを送信する前にも、必ず最初に PIN コードを送信してください。

使用可能なコマンド

CommandHex Value (send after 0x)
STATUS535441545553
PIN_0001850494E5F3030303138
CMD_HOTSPOT434D445F484F5453504F54
CMD_RESTART_DAEMON434D445F524553544152545F4441454D4F4E
CMD_SOFTWARE_RESET434D445F534F4654574152455F5245534554

PIN コード

PIN はロボットのシリアル番号の下 5 桁です。たとえばシリアル番号が xxxxxxxx4918400018 の場合、PIN は 00018 となるので、PIN_00018 または対応する 16 進数の値を送信します。

使用可能なコマンド

CommandHex Value (send after 0x)
STATUS535441545553
PIN_0001850494E5F3030303138
CMD_HOTSPOT434D445F484F5453504F54
CMD_RESTART_DAEMON434D445F524553544152545F4441454D4F4E
CMD_SOFTWARE_RESET434D445F534F4654574152455F5245534554

注意: software reset コマンドを使用すると、ロボットは再起動し、再び利用可能になるまで約 5 分待つ必要があります。

ヒント

後で再利用できるように、コマンドを保存しておくと便利です。 bluetooth_3.jpg bluetooth_4.jpg

Loading Comments...