メインコンテンツまでスキップ

Reachy Mini シミュレーション - セットアップガイド

物理ロボットがなくても開発を始められます!Reachy Mini シミュレーションは MuJoCo 上で動作し、アプリケーションのプロトタイピング、テスト、デバッグのためのリアルな物理環境を提供します。

Simulation

1. インストール

前提条件

シミュレーションをセットアップする前に、まず Installation Guide に従って基本的なインストールと仮想環境のセットアップを完了しておく必要があります。このガイドでは、すでに Reachy Mini SDK がインストールされ、仮想環境が有効化されていることを前提としています。

シミュレーションには mujoco の Python バインディングが必要です。Reachy Mini ソフトウェアと一緒に、追加タグ [mujoco] を付けてインストールできます。

pip を使う場合
pip install "reachy-mini[mujoco]"
uv を使う場合
uv pip install "reachy-mini[mujoco]"

2. シミュレーションの起動

シミュレートされたロボットを起動するには、--sim フラグを付けて daemon コマンドを実行するだけです:

シミュレーションを開始
reachy-mini-daemon --sim

ロボットの 3D ビューを表示するウィンドウが開きます。マウスを使ってビューを操作できます(ドラッグで回転、右クリックでパン、スクロールでズーム)。

🍎 Mac ユーザー(Apple Silicon / Intel)

macOS 固有

macOS では、MuJoCo を GUI と正しく連携させるために特定のランチャーが必要です。上記のコマンドの代わりに mjpython を使用してください:

mjpython -m reachy_mini.daemon.app.main --sim
macOS ユーザー

uv は macOS 上の MuJoCo と互換性の問題を抱えている可能性があります。インストールや実行時に問題が発生した場合は、MuJoCo 関連のパッケージについては uv ではなく pip を直接使用することを推奨します。

3. ダッシュボードと Apps

備考

ダッシュボードには http://localhost:8000 からアクセスできます。

  • Apps: Apps をインストールして実行できます。Apps はシミュレーション内で実行されます(例:ロボットが 3D ビューア内で動きます)。

4. シーンとオプション

カスタマイズ

--scene 引数を使用して、シミュレーション環境をカスタマイズできます。

  • empty(デフォルト):何もない空間にロボットだけが存在します。
  • minimal:テーブルと、遊ぶためのいくつかのオブジェクト(リンゴ、クロワッサン、アヒル)を追加します。
reachy-mini-daemon --sim --scene minimal

5. 自分のコードを接続する

シミュレーションが動作しているとき、その挙動は USB 接続された実機の Reachy Mini Lite とまったく同じです。daemon は localhost で待ち受けており、Python SDK のスクリプトは一切変更せずに実行できます:

from reachy_mini import ReachyMini
from reachy_mini.utils import create_head_pose

# Connects to the simulation running on localhost
with ReachyMini() as mini:
print("Connected to simulation!")

# Look up and tilt head
print("Moving head...")
mini.goto_target(
head=create_head_pose(z=20, roll=10, mm=True, degrees=True),
duration=1.0
)

# Wiggle antennas
print("Wiggling antennas...")
mini.goto_target(antennas=[0.6, -0.6], duration=0.3)
mini.goto_target(antennas=[-0.6, 0.6], duration=0.3)

# Reset to rest position
mini.goto_target(
head=create_head_pose(),
antennas=[0, 0],
duration=1.0
)

次のステップ

学習を続ける
  • Python SDK: 動かす・見る・話す・聞くことを学びます。
  • AI Integrations: LLM を接続し、Apps を構築し、Hugging Face に公開します。
  • Core Concepts: アーキテクチャ、座標系、安全制限について説明します。

❓ トラブルシューティング

問題が発生しましたか? 👉 Troubleshooting & FAQ Guide を確認してください

Loading Comments...