メインコンテンツまでスキップ

📡 GStreamer のインストール

このガイドでは、Reachy Mini からのビデオおよびオーディオストリームを受信するための GStreamer のインストール方法を説明します。設定に応じてストリームへローカルまたはリモートでどのようにアクセスするかを理解するには、media architecture を参照してください。

Windows と macOS プラットフォーム向けには Python wheel が用意されており、プロジェクトの依存関係に含まれています。基本的にはそのまま動作します。Linux ユーザーは手動インストールが必要です。

🐧 Linux🍎 macOS🪟 Windows
⚠️ 手動インストール✅ Python wheels✅ Python wheels

🔧 GStreamer をインストールする

ステップ 1: GStreamer をインストールする

Ubuntu/Debian 系システムの場合:

ターミナルで次を実行します:

sudo apt-get update
sudo apt-get install -y \
libgstreamer-plugins-bad1.0-dev \
libgstreamer-plugins-base1.0-dev \
libgstreamer1.0-dev \
libglib2.0-dev \
libssl-dev \
libgirepository1.0-dev \
libcairo2-dev \
libportaudio2 \
libnice10 \
gstreamer1.0-plugins-good \
gstreamer1.0-alsa \
gstreamer1.0-plugins-bad \
gstreamer1.0-nice \
python3-gi \
python3-gi-cairo

Ubuntu 22.04 のみの場合: デフォルトの GStreamer バージョンは古すぎます。Gstreamer >=1.22 が必要です。GStreamer 1.24.x を取得するには PPA を追加する必要があります:

sudo add-apt-repository ppa:savoury1/multimedia
sudo apt update
sudo apt install \
libgstreamer1.0-dev \
libgstreamer-plugins-base1.0-dev \
libgstreamer-plugins-good1.0-dev \
libgstreamer-plugins-bad1.0-dev

正しいバージョンが入っているか確認します:

pkg-config --modversion gstreamer-1.0
# Should output 1.24.x or higher

ステップ 2: Rust をインストールする

Linux では、WebRTC プラグインはデフォルトでは有効になっておらず、Rust のソースコードから手動でコンパイルする必要があります。rustup を使ってコマンドラインから Rust をインストールします:

curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh
source $HOME/.cargo/env

ステップ 3: WebRTC プラグインをビルドしてインストールする

WebRTC プラグインをビルドしてインストールするには、次のコマンドを実行します:

# Clone the GStreamer Rust plugins repository
git clone https://gitlab.freedesktop.org/gstreamer/gst-plugins-rs.git
cd gst-plugins-rs
git checkout 0.14.1

# Install the cargo-c build tool
cargo install cargo-c

# Create installation directory
sudo mkdir -p /opt/gst-plugins-rs
sudo chown $USER /opt/gst-plugins-rs

# Build and install the WebRTC plugin (this may take several minutes)
cargo cinstall -p gst-plugin-webrtc --prefix=/opt/gst-plugins-rs --release

# Add plugin path to your environment
echo 'export GST_PLUGIN_PATH=/opt/gst-plugins-rs/lib/x86_64-linux-gnu:$GST_PLUGIN_PATH' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

💡 メモ: ARM64 システム(Raspberry Pi など)の場合は、export コマンド内の x86_64-linux-gnuaarch64-linux-gnu に置き換えてください。

wheel が提供されているため、GStreamer を手動でインストールする必要はありません。ただし、wheel を使用せず、システムインストールに依存することも可能です。

Homebrew を使用する

brew install gstreamer libnice-gstreamer

Homebrew パッケージでは WebRTC プラグインがデフォルトで有効になっています。

wheel が提供されているため、GStreamer を手動でインストールする必要はありません。ただし、wheel を使用せず、システムインストールに依存することも可能です。

ステップ 1: 公式インストーラーを使用して GStreamer をインストールする

Download GStreamer for Windows

  1. runtime インストーラー(MSVC バージョン)をダウンロードします
  2. Complete インストールオプションを選択してインストールします
  3. 環境変数を編集し、システム PATH に次を追加します:C:\Program Files\gstreamer\1.0\msvc_x86_64\bin
  4. PYTHONPATH に次を追加します:C:\Program Files\gstreamer\1.0\msvc_x86_64\lib\site-packages

💡 重要: 別の場所にインストールした場合は、C:\Program Files\gstreamer を実際の GStreamer インストールフォルダーに置き換えてください。

✅ インストールの確認

最後に、次のようにして GStreamer のインストールをテストできます:

# Check version
gst-launch-1.0(.exe) --version

# Test basic functionalities
gst-launch-1.0 videotestsrc ! autovideosink

# Verify WebRTC plugin
gst-inspect-1.0 webrtcsrc

Python 環境で GStreamer ライブラリをインポートできることも確認してください:

python -c "import gi"

トラブルシューティング & ユニットテスト

ストリームに問題が発生した場合は、次のようにコンポーネントを個別にテストできます。

テスト 1: WebRTC サーバーを手動で作成する カメラとエンコーダースタックを検証するために、ロボット上で次の GStreamer パイプラインを実行します:

gst-launch-1.0 webrtcsink run-signalling-server=true meta="meta,name=reachymini" name=ws libcamerasrc ! capsfilter caps=video/x-raw,width=1280,height=720,framerate=60/1,format=YUY2,colorimetry=bt709,interlace-mode=progressive ! queue !  v4l2h264enc extra-controls="controls,repeat_sequence_header=1" ! 'video/x-h264,level=(string)4' ! ws. alsasrc device=hw:4 ! queue ! audioconvert ! audioresample ! opusenc ! audio/x-opus, rate=48000, channels=2 ! ws.
Loading Comments...