メインコンテンツまでスキップ

チュートリアル:Reachy Mini のマイクの FPC ケーブルを交換する方法

はじめに

マイクの FPC ケーブルが破損していると、マイクが動作しなくなる場合があります。このチュートリアルでは、Reachy Mini のマイクの FPC ケーブルを交換する手順を説明します。

破損した FPC ケーブルの例

以下は、マイクの破損した FPC ケーブルの一例です: Damaged FPC cable

マイク用の新しい FPC ケーブル

マイクの FPC ケーブルを交換するには、元のケーブルと同じ仕様の新しい FPC ケーブルを用意する必要があります。

マイクケーブルの仕様は次のとおりです:

  • FFC/FPC フラットフレキシブルケーブル
  • 12 ピン
  • 0.5mm ピッチ
  • Type A(コネクタが同じ面)
  • 長さ 15mm

マイクケーブルの交換品を探す際の参考例をいくつか挙げます:

マイクの FPC ケーブルを交換する手順

  1. Reachy Mini の電源を切り、電源ケーブルを抜きます。
  2. 組み立てガイドの手順に従って、Reachy Mini の頭部を開きます。
  3. マイクと、それに接続されている FPC ケーブルの位置を確認します。
  4. 頭部のボードから FPC ケーブルを慎重に取り外します。

これで、下の写真のように、破損した FPC ケーブルが付いたマイク+頭部上側アセンブリが手元にある状態になります: Microphone assembly with damaged FPC cable

  1. まず片側から、ゴム製の防振ケースをそっと開きます。工具は不要で、指でつまんでめくるだけで構いません。 Peeling off the rubber isolation case
  2. 反対側も同様に、ゴム製の防振ケースをめくります。急に強く引っ張らないよう注意してください。 Peeling off the rubber isolation case
  3. ゴム製の防振ケースを取り外し、脇に置いておきます。 Rubber isolation case removed
  4. これで FPC ケーブルとマイク基板が見えるようになります。黒いテープをそっと剥がし、マイク基板から FPC ケーブルを外します。コネクタを傷つけないよう注意してください。 Disconnecting the FPC cable from the microphone board
  5. 新しい FPC ケーブルを取り、先ほどとは逆の手順でマイク基板に接続します。しっかりと接続されていることを確認しますが、力を入れすぎないようにしてください。
  6. マイクアセンブリにゴム製の防振ケースを戻し、軽く押して所定の位置に固定します。

最後に、新しい FPC ケーブルを頭部のボードに接続し、組み立てガイドの手順に従って Reachy Mini の頭部を再組み立てします。

Loading Comments...