メインコンテンツまでスキップ

球面ジョイントのメンテナンス

ロボットをしばらく使用していると、連結ロッドの周りに黒い粉が付着したり、頭部が動くときにきしむような高い音が聞こえることがあります。これは、Stewart プラットフォームの球面ジョイント(ボールジョイント)の摩擦と摩耗が原因です。

このガイドでは、球面ジョイントを清掃して再グリスアップし、スムーズで静かな動作を取り戻す手順を説明します。

使用する工具​

  • PH1 ドライバーとクロスソケット
  • 脱脂剤(例:WD-40)
  • グリス(例:NSK LR3)
  • 柔らかい布
  • グリスを塗布するための小さな工具(例:平型のプラスチック製ピンセット)

作業前の準備​

組立ガイドの手順を逆にたどって、トップシェルを取り外します。

部品を取り違えないよう、以下の手順はロッド 1 本ずつ行うことをおすすめします。

手順​

  1. 1 本のロッドを選び、モーターアームに固定されているナットとネジを外します。

モーターアームからネジを外す

  1. 反対側、首部に接続されているネジを外します。

首部からネジを外す

  1. 脱脂剤と柔らかい布を使って、球の周りの汚れをすべて取り除きます。

布で球を清掃する

清掃後の球

  1. 球の両側にグリスを塗り、表面全体を覆います。

球にグリスを塗布する

  1. グリスが均一に行き渡るように球を何度も回転させ、余分なグリスを拭き取ります。

グリスをなじませた後の球

  1. 手順 1〜2 を逆にたどって連結ロッドを再組立てします。

  2. すべてのロッドについて同様に繰り返します。

  3. トップシェル、頭部、およびアンテナを再組立てします。

Loading Comments...