メインコンテンツまでスキップ

reComputer AI ボックスによるリアルタイム OCR

はじめに

OCR(光学文字認識)は、看板認識や請求書処理など、さまざまなシナリオに適用できます。このプロジェクトでは、Seeed Studio が製造する reComputer R2000 または reComputer R2000 に PGNet モデルを展開して、高速でリアルタイムな OCR 検出を可能にします。

ハードウェアの準備

reComputer R1125reComputer AI R2130reComputer AI Industrial R2145
reComputer Industrial R20xxreComputer Industrial R21xx

注意: USB カメラを USB ポートに挿入してください。

ソフトウェアの準備

システムの更新

sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
sudo apt install hailo-all -y

プロジェクトのダウンロード

python -m venv .env --system-site-packages
source .env/bin/activate
pip install -r requirements.txt

このプロジェクトの実行

python inference_pgnet.py pgnet_640.hef --camera 0

結果

OCR モデルがレシート上のテキストをリアルタイムで検出している様子を確認できます。

pir

技術サポート

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社では、お客様の製品体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。さまざまな好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを用意しています。

Loading Comments...