メインコンテンツまでスキップ

B601-DM と Isaac Sim

reBot Arm B601-DM

はじめに​

これは、NVIDIA Isaac Sim を用いて構築された reBot-B601-DM ロボット用のシミュレーションプロジェクトです。Isaac Sim の高精度な物理エンジンを利用して、仮想環境内でロボットの運動学的挙動とグリッパ協調動作を正確に再現し、制御アルゴリズム開発、軌道計画の検証、および通信プロトコルのテストのための、シミュレーション専用のクリーンなプラットフォームを提供します。

reBot Arm B601-DM Isaac Sim

システム要件​

  • オペレーティングシステム: Ubuntu 22.04 LTS / 24.04 LTS(推奨)または Windows 11(WSL2 が必要)
  • GPU: NVIDIA RTX シリーズグラフィックスカード(RTX 3070 以降を推奨)、VRAM 8GB 以上
  • ドライバ: NVIDIA 公式ドライバ 535.x 以上、CUDA 12.x をサポート
  • メモリ: 32GB 以上の RAM(Isaac Sim のシーン読み込みと物理シミュレーションは多くのメモリを消費します)
  • ストレージ: 100GB 以上の SSD 空き容量(Isaac Sim のインストール、キャッシュ、USD アセット用)
備考

この Wiki では、PC はロボットに接続され、サーバー側で Isaac Sim シミュレーションを実行します。サーバーには NVIDIA RTX 4090 GPU が搭載され、Ubuntu 22.04 LTS を実行しています。

Isaac Sim のインストール​

公式リンクとリソース:

https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/6.0.0/installation/quick-install.html

https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/6.0.0/installation/download.html#isaac-sim-latest-release

Isaac Sim スタンドアロンパッケージのダウンロード​

💡 ほとんどのユーザーに適しており、コンパイル不要ですぐに利用できます。

ダウンロードと展開​

NVIDIA 公式サイトから isaac-sim-standalone-6.0.0-linux-x86\_64.zip をダウンロードします。

mkdir -p ~/isaacsim
cd ~/Downloads
unzip isaac-sim-standalone-6.0.0-linux-x86_64.zip -d ~/isaacsim
cd ~/isaacsim
./post_install.sh

環境変数の設定​

次の内容を ~/.bashrc または ~/.zshrc に追加します:

export ISAACSIM_PATH="${HOME}/isaacsim"
export ISAACSIM_PYTHON_EXE="${ISAACSIM_PATH}/python.sh"

その後、source ~/.bashrc を実行して変更を反映します。

起動確認​

${ISAACSIM_PATH}/isaac-sim.sh

プロジェクトのダウンロード​

git clone https://github.com/hopcan/reBot-Isaacsim.git

reBotArm_control_py 用の uv 環境をセットアップします:

cd third_party/reBotArm_control_py
uv sync

機能コンポーネントの概要​

本プロジェクトは、さまざまな利用シーンをサポートする複数の sender モジュールを提供します:

コンポーネント説明
gravity_joint_sender重力補償ハンドルモード: 改造済みロボット(グリッパを取り外し、ハンドルを装着)向け。重力補償により手で関節を動かし、その関節角度を Isaac Sim にリアルタイム同期します
isaacsim_ik_sender逆運動学(IK)モード: エンドエフェクタの姿勢(位置・姿勢)を入力し、IK ソルバで関節角度を求めて Isaac Sim に送信します
isaacsim_traj_sender軌道計画(Traj)モード: IK を拡張し、関節空間での軌道計画(MIN_JERK タイミングプロファイル)を追加して、スムーズなモーション制御を実現します
isaacsim_joint_test_sender関節テストモード: 実機ロボットは不要で、あらかじめ設定された関節角度軌道を送信し、Isaac Sim の receiver と通信リンクを検証します
joint_reader_sender実機からシミュレーションへのマッピングモード: 関節角度のみを読み取り、それを Isaac Sim にマッピングします。他の制御プロジェクトと併用するのに適しており(例: 実機ロボットが別タスクを実行中でも、その関節状態を Isaac Sim に同期して可視化できます)、

ディレクトリ構成​

reBot-Isaacsim/
├── pyproject.toml # uv workspace configuration
├── README.md
├── README_EN.md
├── README_ES.md
├── reBotArm_Isaacsim/ # main example directory
│ ├── gravity_joint_sender.py # real robot sender (uv environment)
│ ├── isaacsim_ik_sender.py # IK sender script (must use Isaac python.sh)
│ ├── isaacsim_traj_sender.py # trajectory sender script (must use Isaac python.sh)
│ ├── isaacsim_joint_test_sender.py # test sender script (use python.sh as needed)
│ ├── joint_reader_sender.py # read-only mapping script (real robot / other projects)
│ ├── isaacsim_joint_receiver.py # Isaac Sim receiver (must use Isaac python.sh)
│ ├── live_sync.py # startup instructions script
│ └── ...
├── third_party/
│ └── reBotArm_control_py/ # robot control library (independent uv environment)
│ ├── pyproject.toml
│ └── ...
├── urdf/
│ └── ... # robot URDF / configuration
├── usd/
│ └── reBot_B601_DM/
│ └── reBot_B601_DM.usda # reBot-B601-DM asset
└── ...

起動方法(デュアルターミナルモード)​

2 つの別々のターミナルが必要です。ターミナル 1 は Isaac Sim の receiver、ターミナル 2 は選択したモードに応じた sender を実行します。

ターミナル 1 — Isaac Sim Receiver の起動(全モード共通)​

Isaac Sim の Python で receiver スクリプトを実行します。

ヒント

環境に応じて DEFAULT_SIM_HOST と DEFAULT_REBOT_ARM_HOST の値を変更してください。

DEFAULT_SIM_HOST は Isaac Sim 環境を実行しているホストの IP アドレスです。

DEFAULT_REBOT_ARM_HOST はロボットに接続されているホストの IP アドレスです。

両端が同じマシン上で動作している場合は、DEFAULT_SIM_HOST を "127.0.0.1" に設定します。

cd reBotArm_Isaacsim
${ISAACSIM_PYTHON_EXE} gravity_joint_sender.py

期待される出力:

  • Isaac Sim の GUI が起動する
  • 地面とロボットの USD アセットが読み込まれる
  • UDP DEFAULT_SIM_HOST:5005 で待ち受ける
  • sender からの接続を待機する

ターミナル 2 — 選択したモードに応じた Sender の起動​

起動順序: 先に receiver、次に sender。

ヒント

一部の機能は実機ロボットとの接続が必要です。USB2CAN アダプタを使用する場合は、以下の手順が必要です。

# Check the USB2CAN serial port to confirm it is detected
ls ttyACM*

# Grant port permissions
sudo chmod 666 /dev/ttyACM*

お使いのデバイスに合わせて DEFAULT_SIM_HOST を設定してください。

DEFAULT_SIM_HOST は Isaac Sim 環境を実行しているホストの IP アドレスです。

両端が同じマシン上で動作している場合は、DEFAULT_SIM_HOST を "127.0.0.1" に設定します。

① 関節テストモード(isaacsim_joint_test_sender)​

実機ハードウェアは不要です。あらかじめ設定された軌道をループ送信して、通信および Isaac Sim receiver を検証します:

cd reBotArm_Isaacsim
uv run python isaacsim_joint_test_sender.py

sender は複数のプリセット関節姿勢間をゆっくり補間し、CAN 接続を必要とせずに、それらをループで送信します。

② 逆運動学モード(isaacsim_ik_sender)​

エンドエフェクタの姿勢(位置/姿勢)を入力し、IK を解いて Isaac Sim 内のシミュレーションロボットを駆動します。reBotArm_Isaacsim/ ディレクトリで uv run を使って直接実行します:

cd reBotArm_Isaacsim
uv run python isaacsim_ik_sender.py

入力形式(1 行につき 1 コマンド):

x y z                       # position (meters), orientation remains unchanged
x y z r p y # position + orientation (meters/degrees)
q j1 j2 j3 j4 j5 j6 # send joint angles directly (degrees)
gripper <0~1> # update the gripper independently

③ 軌道計画モード(isaacsim_traj_sender)​

これは IK を基盤とし、関節空間での軌道計画(MIN_JERK)を追加してスムーズな動作を実現します。reBotArm_Isaacsim/ ディレクトリで uv run を使って直接実行します:

cd reBotArm_Isaacsim
uv run python isaacsim_traj_sender.py

入力形式(1 行につき 1 コマンド):

x y z                       # position (meters)
x y z r p y # position + orientation (meters/degrees)
q j1 j2 j3 j4 j5 j6 # direct joint-space command (degrees)
gripper <0~1> # update the gripper independently
speed <scale> # adjust trajectory duration ratio
resync # re-read the current joint angles from the simulation side

④ 重力補償ハンドルモード(gravity_joint_sender)​

グリッパを取り外してハンドルを装着した改造ロボットに適しており、手動での動作によって Isaac Sim 上のロボットを制御できます:

cd reBotArm_Isaacsim
./run_sender.sh

期待される動作:

  • 実機ロボットに接続し、MIT + 重力フィードフォワード補償を有効化する
  • ロボットを手で自由に動かすことができる
  • 関節角度が UDP で 60 Hz で継続的に送信される

⑤ 実機からシミュレーションへのマッピングモード(joint_reader_sender)​

関節角度のみを読み取り、それを Isaac Sim にマッピングします。実機ロボットが他のタスクを実行している際に、その同じ動きを Isaac Sim 上で可視化したい場合に適しています。reBotArm_Isaacsim/ ディレクトリで uv run を使って直接実行します:

cd reBotArm_Isaacsim
uv run python joint_reader_sender.py

期待される動作:

  • 関節角度のみを読み取る(パッシブフィードバックモード)だけで、制御コマンドは一切送信しない
  • 関節角度は 60 Hz で UDP 経由で連続的に送信されます
  • 実機ロボットが別のプロジェクトによって制御されている場合でも、その動きを Isaac Sim 上で同時に可視化できます

通信プロトコル​

UDP JSON(ポート DEFAULT_SIM_HOST:5005)を使用します。

送信側がフレームごとに送信するペイロード:

{
"sequence": 123,
"timestamp": 1718000000.123,
"joint_positions": [0.0, 0.1, 0.2, -0.1, 0.0, -0.02],
"gripper_position": 0.01
}
フィールド型説明
sequenceintインクリメントされるシーケンス番号
timestampfloatUnix タイムスタンプ(秒)
joint_positionsfloat[6]最初の 6 関節角度(rad)
gripper_positionfloatグリッパ位置(m)。送信側で GRIPPER_POSITION_SCALE を用いて変換

設定パラメータ​

送信側(gravity_joint_sender.py)​

パラメータデフォルト値説明
ARM_JOINT_COUNT6関節数
DEFAULT_PORT5005UDP ポート
DEFAULT_SEND_HZ60.0送信周波数(Hz)
GRIPPER_POSITION_SCALE0.007グリッパ角度から位置へのスケール係数

受信側(isaacsim_joint_receiver.py)​

パラメータデフォルト値説明
ARM_JOINT_COUNT6関節数
DEFAULT_PORT5005UDP ポート
DEFAULT_RENDER_HZ120.0シミュレーション描画周波数(Hz)
GRIPPER_POSITION_SCALE0.0073グリッパ位置のスケーリング係数
ROBOT_PRIM_PATH/World/reBotArmIsaac Sim 内の Robot Prim パス
ASSET_RELATIVE_PATHusd/reBot_B601_DM/reBot_B601_DM.usdaUSD アセットへの相対パス

よくある問題​

OSError: [Errno 98] Address already in use​

ポート 5005 がすでに使用されています。まず、ポートを保持しているプロセスを確認して終了します:

# Check which process is using the port
sudo lsof -i :5005

# Terminate the process (replace PID with the actual value)
kill <PID>

関節角度が同期していない​

  • 送信側と受信側が同じポート(どちらも 5005)を使用していることを確認します
  • 送信側のログに [send] が継続的に表示されているか確認します
  • 受信側のログに [recv] が継続的に表示されているか確認します
  • ハードウェアの問題を切り分けるために isaacsim_joint_test_sender.py を試します

コンポーネントと Python 環境​

コンポーネントPython 環境起動スクリプト
送信側(実機ロボット)reBotArm_control_py uv 環境gravity_joint_sender.py
送信側(テストモード)reBotArm_control_py uv 環境isaacsim_joint_test_sender.py
受信側Isaac Sim 公式 Python(python.sh)isaacsim_joint_receiver.py

技術サポートと製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。製品をスムーズにご利用いただくため、複数のサポートチャネルをご用意しています。お好みやニーズに合わせて、さまざまな連絡手段をご利用いただけます。

Loading Comments...