メインコンテンツまでスキップ

reCameraがHTTP経由でXIAOに接続

この文書では、reCameraとXIAOの間でHTTP経由での通信を可能にし、XIAOにデータを送信して、reCameraを独自のプロジェクトに統合する方法を説明します。

準備

reCamera

HTTP APIとネットワーク接続

まず、reCameraのC++スーパーバイザープロジェクトと実行環境を準備します。

次に、reCameraとXIAOが通信するには、同じ2.4GHzローカルエリアネットワーク(LAN)上にある必要があります。reCameraには内蔵ワイヤレスネットワークカードがあり、WiFiに接続できます。通常、カメラのNode-RED webを通じてWiFiに接続できます。ただし、カスタムC++プロジェクトを実行する場合は、Node-REDを無効にしてreCameraを再起動する必要があります。(参考:Seeed Studio Wiki)。そのため、Linuxターミナル経由でWiFi接続を確立する必要があります。

cd /etc/
ls

wpa_supplicant.conf を確認できます:

左側のファイルディレクトリでも確認できます:

ファイルをデスクトップにドラッグし、メモ帳で開きます。画像に示すようにネットワークを追加し、あなたのSSIDとパスワードに変更してください。 注意:等号の両側に余分なスペースを含めないでください。

reCameraターミナルの /etc/ にある元のファイルを削除します。

sudo rm wpa_supplicant.conf

PCのwindows powershellを開き、ファイルをreCamera端末の**/home/recamera/**にコピーしてください:

scp "C:\Users\{your username}\Desktop\wpa_supplicant.conf" [email protected]:/home/recamera

ファイルを /home/recamera/ から /etc/ にコピーします:

sudo scp wpa_supplicant.conf /etc/

reCamera を再起動してください。その後、プログラムを実行してください。

sudo ./Supervisor_add_detection_http

reCamera が WiFi ネットワークに接続されていることを確認してください。

XIAO

ネットワーク接続と HTTP リクエストの送信

XIAO(ESP32-C3)にプログラムを書き込むために、Arduino をダウンロードする必要があります。

ステップ 1. お使いのオペレーティングシステムに応じて、Arduino IDE の最新バージョンをダウンロードしてインストールしてください。Arduino アプリケーションを起動します。

ステップ 2. Arduino IDE に ESP32 ボードパッケージを追加します File > Preferences に移動し、"Additional Boards Manager URLs" に以下の URL を入力してください: https://jihulab.com/esp-mirror/espressif/arduino-esp32.git

Tools > Board > Boards Manager... に移動し、検索ボックスにキーワード "esp32" を入力し、esp32 の最新バージョンを選択してインストールしてください。

ステップ 3. ボードとポートを選択します

ボード Tools > Board > ESP32 Arduino に移動し、"XIAO_ESP32C3" を選択してください。ボードのリストは少し長いので、下までスクロールする必要があります。

ポート Tools > Port に移動し、接続された XIAO ESP32C3 のシリアルポート名を選択してください。これは COM3 以上である可能性が高いです(COM1COM2 は通常ハードウェアシリアルポート用に予約されています)。

ステップ 4. 以下のプログラムを記述し、アップロードボタンをクリックしてコンパイルとアップロードを行ってください。reCamera と XIAO が通信するためには、同じ 2.4GHz ローカルエリアネットワーク(LAN)上にある必要があります。

#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <ArduinoJson.h>

#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#ifdef __AVR__
#include <avr/power.h> // Required for 16 MHz Adafruit Trinket
#endif

// Which pin on the Arduino is connected to the NeoPixels?
#define PIN A0 // On Trinket or Gemma, suggest changing this to 1

// How many NeoPixels are attached to the Arduino?
#define NUMPIXELS 60 // Popular NeoPixel ring size
Adafruit_NeoPixel pixels(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

#define DELAYVAL 500

const char* ssid = {"your wifi name"};
const char* password = {"your wifi password"};
const char* apiUrl = "http://{"your wifi ip"}/modeldetector";

void setup() {
Serial.begin(115200);
WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(1000);
Serial.println("Connecting to WiFi...");
}
Serial.println("Connected to WiFi");

#if defined(__AVR_ATtiny85__) && (F_CPU == 16000000)
clock_prescale_set(clock_div_1);
#endif
// END of Trinket-specific code.

pixels.begin();
}

void loop() {
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
HTTPClient http;
http.begin(apiUrl);
http.addHeader("Content-Type", "application/json");


int httpCode = http.GET();
if (httpCode > 0) {
String payload = http.getString();
Serial.println("HTTP Response:");
// Serial.println(payload);

DynamicJsonDocument doc(1024);
DeserializationError error = deserializeJson(doc, payload);
if (error) {
Serial.print("JSON read failed: ");
Serial.println(error.c_str());
}
else {
Serial.print("Code: ");
Serial.println(doc["Code"].as<String>());
Serial.print("Msg: ");
Serial.println(doc["Msg"].as<String>());
Serial.print("Target: ");
Serial.println(doc["Target"].as<String>());
Serial.print("Score: ");
Serial.println(doc["Score"].as<String>());
Serial.print("Release_duration: ");
Serial.print(doc["Release_duration"].as<String>());
Serial.println("ms");
Serial.print("Capture_duration: ");
Serial.print(doc["Capture_duration"].as<String>());
Serial.println("ms");
Serial.print("Image_preprocessing_duration: ");
Serial.print(doc["Image_preprocessing_duration"].as<String>());
Serial.println("ms");
Serial.print("Detection_duration: ");
Serial.print(doc["Detection_duration"].as<String>());
Serial.println("ms");
Serial.print("Total Duration: ");
Serial.print(doc["Duration"].as<String>());
Serial.println("ms");


if (doc["Target"].as<String>().indexOf("person") != -1){
pixels.clear();
pixels.show();
int smileyLEDs[] = {21,26,29,32,35,39};
int numLEDs = sizeof(smileyLEDs) / sizeof(smileyLEDs[0]);

for (int i = 0; i < numLEDs; i++) {
pixels.setPixelColor(smileyLEDs[i], pixels.Color(2, 2, 0)); // yellow
}
pixels.show();

printf("Target contains 'person'\n");
} else {
pixels.clear();
pixels.show();
printf("Target does not contain 'person'\n");
}
}


} else {
pixels.clear();
pixels.show();
Serial.print("HTTP get failed: ");
Serial.println(httpCode);
}
http.end();
} else {
pixels.clear();
pixels.show();
Serial.println("WiFi disconnected");
}

delay(5000);
}


注意: WiFi名(SSID)、パスワード、およびreCamera wlan0 IPアドレスを自分のものに変更してください。

アップロードが完了するまで待つと、シリアルモニターでXIAOがWiFiに正常に接続されたことを確認できます。

実行

reCameraがSupervisorプロジェクトを実行しており、WiFiに正常に接続されていることを確認してください。

sudo ./Supervisor_add_detection_http

XIAOのシリアルモニターでHTTPサービスのJson結果を確認できます。

人がカメラに向かうと、XIAOが笑顔を表示し、自分でDIYできるスマイリーカメラを実現します。

詳細については、GitHubリポジトリをご参照ください。


技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを用意しています。

Loading Comments...