メインコンテンツまでスキップ

reCamera で単眼深度推定をデプロイする (FastDepth, INT8)

このガイドでは、単眼深度推定モデル — FastDepth — を reCamera の CV181x TPU 向けに変換・量子化・デプロイし、デバイス上で実行する手順を説明します。すべてのコマンドは実機上で実行し、すべての数値は実測値です。

FastDepth INT8 の深度ヒートマップと並べた屋内オフィスフレーム

本ガイドの最後に得られる想定測定結果は次のとおりです:

指標結果
深度推論レイテンシ (INT8, 224×224)18.4 ms (P50 18.36 / P95 18.46, n=300)
単体の深度 FPS54
Depth + YOLO11n 直列、1 フレームあたり53.9 ms → 18.5 FPS (モデルレベル)
INT8 の精度低下 (BF16 比, DIODE AbsRel)< 2%
.cvimodel サイズ1.5 MB (INT8) / 3.1 MB (BF16)
30 分連続動作クラッシュなし、ドリフトなし、メモリ安定
相対深度であり、メートルではありません

FastDepth は相対的な深度を予測し、NYU Depth V2 の 屋内 データセットで学習されています。屋内では近距離 / 遠距離の構造を正しく出力しますが、屋外シーンではレンジが大きく圧縮された結果になります(定性的な結果を参照)。生の出力をメートル単位として解釈しないでください。

パイプラインの流れ:ONNX → Top-MLIR (model_transform) → INT8 キャリブレーションテーブル (run_calibration, 500 枚の画像) → コンパイル済み .cvimodel (model_deploy, 2 段階の検証ゲート) → デバイス上推論 (cviruntime)。

前提条件​

  • reCamera 2002 シリーズ (SG2002 SoC, CV181x TPU)、USB 接続 (192.168.42.1)、ユーザー recamera での ssh アクセス
  • 開発マシン上の Docker
  • TPU-MLIR ツールチェーンコンテナ:
docker pull sophgo/tpuc_dev:v3.4
docker run --rm -it -v $(pwd):/workspace sophgo/tpuc_dev:v3.4

コンテナ内で、TPU-MLIR をバインドマウント上の仮想環境にインストールします(コンテナ再起動後も残るようにするため):

python3 -m venv /workspace/tpu_env
source /workspace/tpu_env/bin/activate
pip install "tpu_mlir[onnx]==1.28.1"
pip install psutil
pip install torch --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu
2 つのインストール時の落とし穴
  1. [all] ではなく [onnx] エクストラをインストールしてください — tpu_mlir[all]==1.28.1 は、PyPI から削除されていてもはやインストールできない paddlepaddle のバージョンを固定しています。
  2. psutil と torch は未宣言の依存関係です — これらがないとツールは import 時にクラッシュします。CPU のみ対応の torch ホイールを使用してください(デフォルトの PyPI パッケージは不要な数 GB の CUDA スタックを取得します)。

確認:model_transform.py --help を実行すると TPU-MLIR のバージョンバナーが表示されるはずです。

ステップ 1 — ONNX モデルを取得する​

FastDepth(mobilenet-nnconv5dw-skipadd-pruned バリアント)を、固定入力 1×3×224×224、opset ≥ 13 で ONNX にエクスポートし、onnxsim に通します。単純化後のグラフには Conv / Clip / Relu / Resize / Add のみが含まれます — これらはすべて CV181x 向け TPU-MLIR でサポートされています。(変換前に演算子リストを確認する習慣は後々効いてきます — 後述の このチップでモデルは動くか? を参照してください。)

ステップ 2 — Top-MLIR へ変換する​

FastDepth が想定する前処理は、単純な リサイズ + RGB + /255 です — mean/std 正規化は不要です。このレシピをここで 1 回だけ宣言すると、それが .mlir に焼き込まれ、以降のすべてのツール(キャリブレーション、デプロイ)が自動的に再利用します:

mkdir -p /workspace/build/fastdepth && cd /workspace/build/fastdepth
model_transform.py --model_name fastdepth \
--model_def /workspace/fastdepth_224.onnx \
--input_shapes [[1,3,224,224]] \
--mean 0.0,0.0,0.0 \
--scale 0.00392156862745098,0.00392156862745098,0.00392156862745098 \
--pixel_format rgb \
--test_input /workspace/test_image.jpg \
--test_result fastdepth_top_outputs.npz \
--mlir fastdepth_224.mlir

期待される出力: ONNX に対するレイヤーごとの比較が表示され、最終的にすべてのレイヤーが合格(46/46、コサイン類似度 ≈ 1.0)となります。

fastdepth_in_f32.npz と fastdepth_top_outputs.npz を保持しておいてください — これらは後で量子化モデルを検証するための固定 float32 参照です。

ヒント

--test_input の拡張子チェックは大文字小文字を区別します:.JPG は分かりにくいアサーションでクラッシュします。このファイルおよびすべてのキャリブレーション画像には小文字の .jpg を使用してください。

ステップ 3 — キャリブレーションデータセットを作る​

ここは多くのチュートリアルが省略している部分ですが、INT8 の品質を左右します。量子化では、各レイヤーがキャリブレーション画像に対して実際に出力する値の範囲に 256 段階を割り当てます。推論時にその記録された範囲外の値が出るとクリップされ、そのレイヤーで情報が失われます。そのため、このセットはカメラが実際に見るものをカバーしている必要があります:

  • 約 500 枚の画像 — その大半は 対象の reCamera 自身で撮影したフレーム(昼 / 屋内 / 夜 / 逆光)で、公開データセット(例:DIODE の検証用画像)で補完する
  • 録画全体から均等にピックアップする — 連続したほぼ同一フレームは避ける
  • デプロイ時と同一の前処理:元画像をそのまま渡し、ツールに .mlir のレシピを適用させる — 自分でリサイズしない
  • 小文字の .jpg ファイル名
注意

MPEG-TS のフレーム数は当てになりません。 .ts 録画からフレームを抽出する際、CAP_PROP_FRAME_COUNT は実際の 3 倍のカウントを返すことがあります — 連続して最後まで読み出すことでフレーム数を数えてください。

キャリブレーションテーブルを生成します(500 枚で約 3 分):

run_calibration.py fastdepth_224.mlir \
--dataset /workspace/calib_set --input_num 500 \
-o fastdepth_cal_table

ステップ 4 — 量子化してコンパイルする​

model_deploy.py --mlir fastdepth_224.mlir --quantize INT8 \
--calibration_table fastdepth_cal_table --processor cv181x \
--test_input fastdepth_in_f32.npz \
--test_reference fastdepth_top_outputs.npz \
--tolerance 0.85,0.45 \
--model fastdepth_224_int8.cvimodel

このツールは2 段階の検証ゲートを実行します — それぞれが異なる問いに答えるので、両方の読み方を理解してください:

ゲート比較対象答える問いFastDepth の結果
1量子化 MLIR vs float32 参照量子化で数値計算は悪化したか?コサイン 0.9997 ✅
2コンパイル済み .cvimodel (TPU シミュレータ) vs その量子化 MLIRコンパイルで数値計算は保たれたか?EQUAL (1.0) ✅
ゲート 2 は形式的なものではありません

コード生成は警告(例:cvkcv181x tiu ... wrong parameter)を出しつつも [Success] を報告する 場合があり、その一方で数値的に壊れたモデルを生成していることがあります。 これを検出できるのはゲート 2 だけです。ゲート 1 が通過してもゲート 2 が崩壊する場合、問題は量子化ではなくモデルとチップの互換性です — このチップでモデルは動くか? を参照してください。

精度の基準を得るには、同じ手順で BF16 版もビルドします — --calibration_table を外し、--quantize BF16 を使用します(BF16 は実数のレンジを保持するためキャリブレーション不要です)。

ステップ 5 — reCamera 上で実行する​

reCamera の OS イメージには汎用の .cvimodel ランナーが同梱されていないため、cviruntime API を利用する小さな C プログラムを使用します。これは sscma-example-sg200x ツールチェーンでクロスコンパイルし、SDK の libcviruntime-static.a / libcvikernel-static.a / libcvimath-static.a に静的リンクします。 API は心地よいほど小さくまとまっています:

#include "cviruntime.h"

CVI_MODEL_HANDLE model = NULL;
CVI_NN_RegisterModel("fastdepth_224_int8.cvimodel", &model);

CVI_TENSOR *inputs, *outputs;
int32_t input_num, output_num;
CVI_NN_GetInputOutputTensors(model, &inputs, &input_num, &outputs, &output_num);

// fill inputs[0] with 1x3x224x224 float32 (RGB/255, CHW), then:
CVI_NN_Forward(model, inputs, input_num, outputs, output_num);
// outputs[0] now holds the 1x1x224x224 depth map (float32)

CVI_NN_CleanupModel(model);

ホスト側での前処理(Python — 生の入力ファイルを生成):

import cv2
img = cv2.imread("frame.jpg")
img = cv2.resize(img, (224, 224))
img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
img = img.astype("float32") / 255.0
img.transpose(2, 0, 1).tofile("input.bin")

カメラ側では、TPU の利用に root 権限と空いているビデオサブシステムが必要です:

sudo /etc/init.d/S93sscma-supervisor stop   # frees VPSS/ION held by the stock stack
sudo ./depth_runner fastdepth_224_int8.cvimodel input.bin depth_out.bin 300

期待される出力(実機からの実際の出力):

model registered: fastdepth_224_int8.cvimodel (target cv181x)
input : name=data fmt=FP32 count=150528 shape=[1,3,224,224]
output: name=decode_conv6/2_Relu_f32 fmt=FP32 count=50176 shape=[1,1,224,224]
depth latency over 300 runs (after 20 warm-up): mean 18.38 ms P50 18.36 ms P95 18.46 ms (54.41 fps mean)

結果をヒートマップとして可視化します:

import cv2, numpy as np
d = np.fromfile("depth_out.bin", dtype="float32").reshape(224, 224)
g = ((d - d.min()) / (d.max() - d.min()) * 255).astype("uint8")
cv2.imwrite("depth_map.png", cv2.applyColorMap(g, cv2.COLORMAP_INFERNO))

ベンチマーク結果​

すべての数値:224×224 入力、前処理は上記と同じ、20 回の推論でウォームアップ後、300 回の実行を測定、デバイス上(CV181x TPU):

ベンチマークmeanP50P95FPS
FastDepth INT818.38 ms18.3618.4654.4
FastDepth BF1619.55 ms19.5419.5851.2
YOLO11n 検出 INT8 (標準モデル)35.51 ms35.5035.5328.2
FastDepth INT8 + YOLO11n, 直列53.90 ms53.8853.9918.5

知っておく価値のある 3 つのポイント:

  • TPU は決定論的です — すべてのバリアントで P95 − P50 ≤ 0.1 ms です。対処すべきジッタはありません。
  • 同居コストはゼロに近いです — YOLO を同時ロードしても、深度モデルのコスト増は +0.01 ms です。30 分間の連続同時実行でも、クラッシュなし、レイテンシドリフトなし、メモリ安定でした。
  • INT8 の BF16 に対する速度上の優位性は約 6% 程度にとどまります — このモデルサイズでは TPU は帯域幅ボトルネックであり、INT8 の主な利点は モデルサイズが半分になる ことです。どちらの精度も実用的ですが、INT8 は DIODE 上で BF16 と比較して AbsRel の差分が 2% 未満(scale-and-shift で整合)であり、一般的な 5% の許容範囲を大きく下回っています。

定性的な結果(何が期待できるか)​

  • 屋内(分布内):大域的な構造は正しく、最も近い物体が最も暗く、遠い壁が明るく、最も奥まった廊下が最も明るくなります。
屋内オフィスのフレームと、それに対応する FastDepth INT8 深度ヒートマップ
  • 屋外:NYU で学習した FastDepth にとっては分布外 — 距離レンジが急激に圧縮され(40 m の通りが約 3 ユニット幅にマッピングされ)、構造は粗くなります。せいぜい大まかな近距離/遠距離の手がかりとして利用できる程度です。
屋外の通りのフレームと、レンジ圧縮を示す FastDepth INT8 深度ヒートマップ
  • 夜間:IR 照明なしのカメラでは、街灯などで照らされたシーンは、レンジが最も圧縮された粗いブロブとしてしか得られません。完全に照明のないシーンは入力がほぼ真っ黒で、意味のある結果にはなりません。
夜間シーンと FastDepth による深度マップ昼間の屋外シーンと FastDepth による深度マップ

製品で高品質な屋外または夜間の深度が必要な場合は、ターゲットドメインでのファインチューニング、もしくはより強力な教師モデル(例:Depth Anything V2)からチップフレンドリーな生徒アーキテクチャへの蒸留を計画してください。

あなたのモデルはこのチップで動作するか?​

変換に成功することは、正しく動作することと同義ではありません。本プロジェクトで実際にあったケースとして、ZipDepth(NPU 指向の深度モデル)は正しく量子化され、Gate 1 のコサイン類似度は INT8 および BF16 の両方で 0.998 以上でした。しかし、その strip-pooling attention は形状 [48,1]、[1,48](ストライド 48)および [24,24] の平均プーリングを使用しており、CV181x の TIU プーリングユニットがエンコードできるサイズを超えていました。コード生成は cvkcv181x tiu avg pool: wrong parameter を 4 回(プールごとに 1 回)出力しつつも成功と報告し、コンパイルされたモデルはノイズを出力しました — これは Gate 2(負の SQNR)によってのみ検出されました。この不具合は精度に依存しないため、INT8/BF16 混在の量子化テーブルでは回避できません。

reCamera 用の深度モデルにコミットする前のチェックリスト:

  • ✅ まず ONNX の op リストを確認する(Netron が役に立ちます);小さな畳み込みから構成されたアーキテクチャを優先する
  • ⚠️ 大きな、またはストリップ状の average pool は避ける — 小さな MaxPool(例:SPPF の 5×5)は問題なくコンパイルされる
  • ✅ 常に --test_input/--test_reference を指定して、両方のゲートを実行する
  • Gate 1 が通過し、Gate 2 がプーリングに関する警告とともに失敗する場合:このチップをターゲットにする前に、モデルにはアーキテクチャ上の外科手術(例:大きなプールを小さなプールの正確な連鎖に分解する — 等しいグループに対する平均の平均は全体の平均に等しい)が必要です

トラブルシューティング​

症状原因対処
カメラ上で Assertion failed ... device_init標準の AI スタックが TPU/ION メモリを保持しているsudo /etc/init.d/S93sscma-supervisor stop を実行し、sudo 付きで起動
コンテナ内で model_runner.py: not foundvenv が有効化されていないsource /workspace/tpu_env/bin/activate
tpu_mlir[all] のインストールが失敗する削除された paddlepaddle への upstream のピン留め代わりに tpu_mlir[onnx] をインストールする
有効な画像で --test_input のアサーションが発生する拡張子が大文字の .JPG小文字の .jpg にリネームする
Gate 2 が失敗し、Gate 1 は通過するコード生成とチップの非互換(wrong parameter 警告を確認)Will your model run on this chip? を参照
フレーム抽出で想定より少ないフレーム数しか読めない.ts のメタデータにあるフレーム数が誤っている逐次読み出しでカウントする

リソース​

FastDepth

TPU-MLIR

DIODE dataset

reCamera OS

reCamera example (cross-compile toolchain)

技術サポート & 製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じて選べる、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...